기사 및 블로그

Image of How the Internet of Things (IoT) Is Used for Firefighting 소방에 사물 인터넷(IoT)을 활용하는 방법

새로운 IoT 기술이 개발됨에 따라 응급 구조대와 대중의 안전을 강화하기 위해 응급 서비스의 모든 측면에 통합되고 있습니다.

Image of How Automotive Applications Depend on the IoT 자동차 응용 제품이 IoT에 의존하는 방식

오늘날, '스마트 차량'이라는 용어는 자율 주행 자동차를 떠올리게 합니다. 그러나 '스마트 자동차'에는 훨씬 더 많은 요소가 있습니다.

Image of Better Beer with IoT IoT를 통해 더 훌륭한 맥주 만들기

사물 인터넷이 소규모 맥주 공장에서 보다 일관되고 풍미 있는 맥주를 생산하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.

F3 Wireless의 RF 회로도 설계 리뷰

무선 설계 회로도에 대한 RF 엔지니어 리뷰를 사용하여, 생산 단계로 넘어가기 전에 수정해야 하는 잠재적인 잡음 문제를 파악해 보세요.

EMC 및 EMI란?

EMI와 EMC가 무엇인지에 대한 간략한 설명과 설계 프로세스 초기에 EMI를 완화하는 데 도움이 되는 하나의 솔루션입니다.

DigiKey의 내부 접촉자 추척 솔루션

또한 DigiKey가 당사의 창고에서 직접 접촉자 추적 솔루션을 구현하기로 결정한 것은, 광범위한 테스트 및 여러 기술 간의 비교를 기반으로 함을 의미합니다.

DigiKey의 안전거리 확보 시행

접촉 추적은 전염병 확산 속도를 낮추는 데 핵심적인 역할을 하며 직원 및 고객을 보호합니다.

디지털 시티 - 스마트 시티로의 변환

3부로 구성된 새로운 동영상 시리즈 디지털 시티에서는 스마트 시티와 관련된 여러 주제를 다룹니다.

Digi를 통해 무선 개발의 시장 출시 기간 단축

새로운 Digi IX15는 무선 네트워킹 응용 제품의 시장 출시 기간을 단축시키는 데 도움이 됩니다. 이 장치는 XBee® 게이트웨이와 셀룰러 라우트 모두로 작동할 수 있습니다.

스마트 시티 응용 분야의 핵심 부품

스마트 시티 응용 분야에 적합한 부품을 확보하는 것은 매우 중요합니다. Microchip이 제공하는 인텔리전스 제품을 만나보세요.

스마트 시티의 연결

스마트 시티 통신에는 여러 부품이 필요합니다. 이 블로그에서는 이러한 부품 중 세 가지인 안테나, 센서, 케이블/커넥터(TE Connectivity 제공)에 대해 간략하게 소개합니다.

원격 농업용 IoT 제품 활용

즉시 사용 가능한 태양광 패널과 부속품을 다양하게 보유한 Tycon은 태양 에너지에 기반한 농업 솔루션을 계획, 설계, 구현하는 데 필요한 부품을 제공합니다.

LoRaWAN을 통한 농업 모니터링 범위 확대

LoRaWAN은 도달 거리가 길고 저전력이며 비용 효율성이 뛰어나 농업 IoT 프로젝트 무선 프로토콜에 적합한 솔루션입니다.

농업과 IoT가 협력하는 방법

50년 전 농부에게 트랙터가 자동으로 운행되거나 집에 편안하게 앉아 가축을 모니터링할 수 있다고 한다면 절대 믿지 않았을 것입니다.

Digi-Key IoT QuickStart 키트 – 1시간 이내에 환경 모니터링 프로젝트 시작 및 실행

이제 설계자는 Digi-Key의 IoT QuickStart 환경 모니터링 키트를 사용하여 IoT 환경 모니터링 프로젝트의 프로토타입을 더욱 빠르고 간편하게 만들 수 있습니다.

IoT 연결 및 DigiKey의 Back2School 2020 콘테스트

1등부터 3등까지 어마어마한 상품을 탈 수 있는 기회를 통해 대학 생활에 활기를 불어넣는 DigiKey의 Back2School 콘테스트가 돌아왔습니다.

다양한 옵션을 제공하는 Truphone의 SIM 카드 라인업

Truphone은 많은 응용 분야에 적합한 다양한 옵션을 제공하는 SIM 카드를 제공합니다.

New Product Discoveries – DigiKey’s IoT Cellular Data Plans

DigiKey now offers data plans as a service for our customers. The carriers available are Verizon, AT&T, T-Mobile, and Vodafone.

DigiKey IoT Studio용 EEL을 만드는 방법

DigiKey IoT Studio를 사용할 때 라이브러리에 없는 센서를 사용하려는 경우의 솔루션입니다. EEL(embedded element library)을 직접 만들면 됩니다.