농업과 IoT가 협력하는 방법

50년 전 농부에게 트랙터가 자동으로 운행되거나 집에 편안하게 앉아 가축을 모니터링할 수 있다고 한다면 절대 믿지 않았을 것입니다. 50년 후 미래는 어떻게 변해 있을지 상상조차 하기 어렵습니다. 모두 기술의 큰 변화와 발전 덕분이죠. 마이크로 컨트롤러와 센서는 그 어느 때보다도 작아졌고 다양한 연결 옵션을 선택할 수 있으며 완전히 새로운 기술이 개발되었습니다.

드론은 농업에서 큰 역할을 담당하고 있습니다. 농부가 농작물을 심거나 나무 또는 가축을 기르는 일에 드론은 매우 큰 도움이 될 수 있습니다. 지형학 관련 정보부터 토질이 좋은 농지를 확인하는 일까지 다양한 응용 분야를 지원하며 항공기보다 비용이 저렴하고 정확도가 높습니다. 이는 더 작아지고 가용성이 높아진 부품과 인공 지능(AI) 덕분에 가능해졌습니다. AI는 드론 농업 기술에서 점점 더 큰 역할을 담당하고 있습니다. 카메라에 보이는 피사체를 자동으로 인식하고 이 데이터를 사용이 간편한 정보로 처리하는 기능으로 농업의 판도를 바꾸고 있습니다.

완전히 자율적인 농업 기술은 농업의 미래에 큰 부분을 차지하게 될 것입니다. 거의 완전히 자율적으로 작동하는 농업 장비가 이미 있지만 아직 가용성은 높지 않습니다. 더 정확한 GPS 기술과 농업 환경 등급의 센서가 개발되면서 농업 환경 개발이 훨씬 활발해지고 있습니다. 주요 이점은 수확량이 증가하고 필요한 제품이 감소함에 따라 더 많은 수익과 농작물을 확보할 수 있다는 것입니다.

가축 추적 기술 또한 크게 변화했습니다. 예전에는 농부가 현장으로 나가 가축을 확인해야 했습니다. 지금은 RFID 또는 GPS 추적기 등의 기술 덕분에 휴대폰, 태블릿, 컴퓨터와 같은 스마트 기기로 가축을 확인할 수 있습니다. 따라서 시간이 절약되고 더 많은 가축을 기를 수 있게 됩니다.

DigiKey는 다양한 제품을 통해 이러한 변화를 지원할 수 있습니다. 마이크로 컨트롤러부터 센서, 연결 옵션까지 48시간 이내에 전 세계에 보유 제품을 제공할 수 있습니다. DigiKey가 제조업체부터 연구자까지 농업과 IoT를 지원하는 방법을 자세히 알아보려면 Supplyframe과 Amphenol RF에서 공동 제작한 Farm Different 동영상 시리즈를 시청하세요.

작성자 정보

Image of Kelsie McMillin

DigiKey의 전략 프로그램 파트너십 마케팅 관리자인 Kelsie McMillin은 2015년부터 DigiKey와 함께 했습니다. Kelsie는 IoT와 관련된 모든 제품 및 서비스를 처리하고 있으며 DigiKey 장학금 프로그램을 통해 노스랜드 커뮤니티 및 테크니컬 컬리지에서 응용 과학 전문 학사 학위를 받았습니다. 여가 시간에는 가족과 함께 모험을 떠나는 것을 즐깁니다.

More posts by Kelsie McMillin
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum