기사 및 블로그

Robot Beehive Mover Robot Beehive Mover

Learn how a team of engineering students designed and built a robot beehive mover, complete with GPS, Bluetooth, and PCB design using OrCAD.

A Guide for the ESP32 Microcontroller Series A Guide for the ESP32 Microcontroller Series

Explore the vast ESP32 ecosystem with this overview, featuring detailed explanations of its architecture, communication interfaces, and development tools.

Image of DigiKey Partners with GroupGets to Help Startups GetMade DigiKey, GroupGets와의 파트너십을 통해 신생 기업의 제품 출시 지원

DigiKey가 GroupGets와의 파트너십을 통해 신생 기업들의 제품 출시를 지원합니다! 이 파트너십을 통해 크라우드 펀딩 캠페인에 성공하지 못한 신생 기업들을 지원할 수 있습니다.

Arduino PLC IDE Software Overview Arduino PLC IDE Software Overview

The Arduino PLC IDE is designed to simplify programming Arduino PLC boards, allowing users to create automation projects through a user-friendly interface.

Image of With One Stop, Designers Can Create the Future of Automation, Agriculture, and Transportation 원스톱을 통해 자동화, 농업, 교통의 미래 구축

자동화된 제조 공정, 농업, 전기 자동차의 미래를 구축하는 데 필요한 핵심 부품과 솔루션이 이제 한 곳에 있습니다.

Image of Five Convenient Ways to Locate a Cross, Sub, or Replacement on DigiKey's Website DigiKey 웹 사이트에서 교차 대체품 또는 교체품을 찾는 5가지 간편한 방법

단종 부품에 상응하는 부품을 찾는 과정은 어려울 수 있습니다. 그러나 DigiKey 웹 사이트는 해당하는 교차 부품을 쉽고 빠르게 찾는 데 도움이 되는 도구를 제공합니다.

Image of Water Scarcity Problems Solved with Advanced Agricultural Irrigation 고급 농업 관개를 통해 해결된 물 부족 문제 게시 날짜: 2023-03-23

농업 관개 방제는 더욱 정교해졌습니다. 많은 재배자가 기존 시스템을 고급 부품으로 대체했습니다.

Image of How a Capacitor Packaging Technology Will Change the Future of Farming 농업의 미래에 변화를 가져올 커패시터 포장 기술

Kemet이 농업에 가져올 변화

전자 기계 액추에이터 대신 유압식 및 공압 액추에이터를 사용해야 하는 이유

유압식 및 공압 액추에이터는 반복적인 사용 메커니즘에서 전력과 속도를 제공합니다. 각 유형은 고유한 이점과 기능을 제공합니다.

2021 InnovateFPGA 공모전: 지속 가능성 문제를 해결하는 방법을 보여준 창조적 설계자들 게시 날짜: 2021-12-16

InnovateFPGA 설계 공모전 2021-22의 플랫폼과 프로젝트를 지속 가능한 미래로 연결하는 방법에 대한 영감으로 사용하세요.

Image of NeuronicWorks Inc.'s logo NeuronicWorks Inc.와의 Q&A

캐나다의 NeuronicWorks 엔지니어링 기업과 제공하는 서비스에 관한 간략한 소개입니다.

원격 농업용 IoT 제품 활용

즉시 사용 가능한 태양광 패널과 부속품을 다양하게 보유한 Tycon은 태양 에너지에 기반한 농업 솔루션을 계획, 설계, 구현하는 데 필요한 부품을 제공합니다.

LoRaWAN을 통한 농업 모니터링 범위 확대

LoRaWAN은 도달 거리가 길고 저전력이며 비용 효율성이 뛰어나 농업 IoT 프로젝트 무선 프로토콜에 적합한 솔루션입니다.

Grand Farm: 기술을 통해 재배자의 고충점 해결

Grand Farm Initiative는 지속 가능한 농업 실무부터 재배자 수익성까지, 농업이 직면한 가장 큰 문제들을 해결하기 위해 만들어졌습니다.

농업과 IoT가 협력하는 방법

50년 전 농부에게 트랙터가 자동으로 운행되거나 집에 편안하게 앉아 가축을 모니터링할 수 있다고 한다면 절대 믿지 않았을 것입니다.

세계적 수준의 지원을 통한 Grand Farm 가속화

50년 전의 농장 관리자는 트랙터가 자동으로 운행되거나 집에서 가축을 모니터링할 수 있을 거라고는 상상조차 하지 못했을 것입니다.

60분 내에 BeagleBone을 사용하여 확장 가능한 IoT 환경 모니터링 솔루션 구축

간편한 6단계를 통해 BeagleBone 기판을 여러 응용 분야에 맞게 손쉽게 적용할 수 있는 확장 가능 환경 모니터링 솔루션으로 변환할 수 있습니다.

관성 측정 장치를 사용하여 정밀 농업 활성화 게시 날짜: 2020-07-21

IMU를 사용하면 위성 항법 정보를 보완하고 신호가 없을 때 정보를 제공하여 부지별 국소 농업의 정밀도를 개선할 수 있습니다.