회로 보호

324,747 검색 결과
주요 제조업체
Image of Littelfuse logo
Image of Eaton Logo
Image of Bourns, Inc. logo
Image of Vishay color logo
Image for Schurter logo
Image of OptiFuse's Logo

회로 보호 유형


회로 보호는 단락, 과전류, 과전압 또는 과도한 온도와 같은 비정상적인 조건으로 인해 발생하는 손상으로부터 전기 시스템을 보호하는 데 사용되는 전략과 구성 요소를 말합니다. 보호 회로는 위험한 전기 에너지가 장치, 배선 또는 사용자에게 해를 미치기 전에 안전하게 차단하거나 다른 방향으로 흐르도록 설계되었습니다. 적절한 보호 장치가 없으면 오류로 인해 장비 고장, 화재 위험, 감전까지 발생할 수 있습니다. 특히 민감한 전자 및 모터 제어 응용 제품에서는 이러한 상황이 발생할 수 있습니다.

가장 널리 사용되는 두 가지 보호 장치는 퓨즈와 회로 차단기입니다. 퓨즈는 전류가 특정 임계값을 초과할 때 녹아서 회로를 영구적으로 차단하여 추가 손상을 방지하는 금속선으로 구성되어 있습니다. 퓨즈는 간단하고 비용 효율적이지만 끊어지면 교체해야 합니다. 또한 회로 차단기는 과전류를 감지하고 개방형으로 전환하여 교체 없이 전원을 차단하는 기계식 스위치입니다. 오류가 해결되면 초기화할 수 있습니다. 접지 고장 회로 차단기(GFCI)는 사람을 감전으로부터 보호하는 데 사용되는 특수 차단기입니다. 이 제품은 고온선과 중성선 사이의 전류 균형을 모니터링하고 손상된 절연체 또는 물과의 접촉으로 인해 접지 누설이 감지되면 즉시 작동합니다.

최신 전자 시스템에서는 무접점 회로 보호 장치의 중요성이 점점 커지고 있습니다. 배리스터(특히 금속 산화물 배리스터 (MOV)) 및 과도 전압 억제기(TVS)와 같은 부품은 유도 부하, 낙뢰 또는 정전 방전으로 인해 발생하는 전압 스파이크나 과도 전류를 처리하도록 설계되었습니다. 이러한 장치는 과도한 에너지를 흡수하거나 다른 방향으로 전달하여 섬세한 반도체를 고장으로부터 보호합니다. 열차단 소자(열 퓨즈)와 같은 다른 장치는 작동 온도가 너무 높아지면 회로를 분리하고, 가스 방전관(GDT) 피뢰기는 특히 통신선이나 저전압 전력선에서 고에너지 서지로부터 보호합니다.

회로 차단기 회로도 기호 이미지 퓨즈 회로도 기호 이미지 TVS 다이오드 회로도 기호 이미지 배리스터 회로도 기호 이미지