아이솔레이터

28,774 검색 결과
주요 제조업체
Image of Isocom Logo
Image of onsemi logo
Image of Broadcom Limited logo
Image of Analog Devices color logo
Image of Vishay color logo
Image of Skyworks Logo

아이솔레이터 정보


아이솔레이터는 안전, 잡음 내성 또는 기능적 이유로 전기적으로 분리되어야 하는 회로의 두 부분을 통해 신호를 전송하는 데 사용되는 구성 요소입니다. 이러한 전기적 분리(갈바닉 분리)는 전류 흐름을 방지하면서 데이터 신호 또는 제어 신호를 통과시킵니다. 아이솔레이터는 산업 자동화, 모터 제어 시스템, 의료 전자 장치 등 고전압이나 잡음이 많은 환경에서 특히 중요합니다. 아이솔레이터는 직접적인 전기적 접촉 없이 서브 시스템 간 안전한 통신을 용이하게 하는 신호 레벨 장치입니다.

아이솔레이터에는 광 아이솔레이터(광커플러)와 디지털 아이솔레이터와 같이 두 가지 주요 유형이 있습니다. 광 아이솔레이터는 빛을 사용하여 분리 장벽을 통해 정보를 전송합니다. 일반적인 광 커플러는 입력 측에 LED, 출력 측에 광 트랜지스터, 광 다이오드, SCR 또는 트라이액으로 구성됩니다. LED에 전류가 흐르면 빛이 방출되고, 이 빛이 출력 부품을 활성화하여 분리된 쪽에서 신호를 재생할 수 있습니다. 광 커플러는 마이크로 컨트롤러 인터페이스, SMPS(스위치 모드 전원 공급 장치) 피드백 루프 또는 PLC 입력 모듈과 같이 적정 속도와 고전압 분리가 필요한 응용 제품에서 널리 사용됩니다. 단순성과 뛰어난 전기적 잡음 내성으로 선호되는 제품입니다.

그러나 광 아이솔레이터는 빛에 의존하지 않습니다. 일반적으로 이러한 광 아이솔레이터는 정전 용량 방식 또는 자기적 결합을 사용하여 절연 장벽을 통해 디지털 신호를 전송합니다. 광 커플러에 비해 더 높은 데이터 전송률, 더 낮은 전력 소비, 더 나은 온도 안정성, LED 노화 방지로 인한 더 긴 수명 등 여러 가지 장점을 제공합니다. 디지털 아이솔레이터는 타이밍과 신호 무결성이 중요한 SPI, I²C, UART와 같은 고속 통신 인터페이스에 특히 적합합니다. 그러나 설계 및 적용 분야에 따라 특정 유형의 과도 간섭에 더 민감할 수 있습니다.

광 아이솔레이터와 디지털 아이솔레이터 중 어떤 것을 선택할지는 신호 유형(아날로그 또는 디지털), 속도, 전압 분리 요구 사항, 환경 조건, 신뢰성 기대치 등 여러 가지 요소에 따라 달라집니다. 예를 들어, 광 커플러는 강력한 갑음 내성으로 인해 고전압 아날로그 피드백 경로에서 선호되는 반면, 디지털 아이솔레이터는 콤팩트형 고속 저전력 디지털 시스템에 더 적합할 수 있습니다.

광 아이솔레이터 회로도 기호 이미지 포토 달링턴 아이솔레이터 회로도 기호 이미지