전원 인가 시 전류 서지로부터 산업용 장치를 보호하는 방법

산업용 장치의 전원을 켜면 순간적으로 정상 작동 수준보다 훨씬 높은 전류(돌입 전류라고 함)가 흐르는 경우가 많습니다. 장치 유형에 따라 이 전원 인가 시 서지는 정상 상태 전류의 10배 ~ 30배에 달할 수 있습니다. 이러한 극단의 돌입 전류는 순간적이지만 전기적 및 기계적 스트레스를 크게 유발할 수 있습니다.

적절한 제어가 없으면 돌입 전류는 회로 차단기를 트립하고 퓨즈를 끊고 민감한 부품을 손상시키며 전원 커넥터와 전원 공급 장치의 수명과 성능을 저하시킬 수도 있습니다. 따라서 산업 시스템의 안정적이고 안전한 작동을 위해서는 효과적인 돌입 전류 관리 전략이 매우 중요합니다.

전원 인가 시 서지를 관리하는 한 가지 방법은 장치의 전원 입력과 직렬로 돌입 전류 제한기(ICL)를 추가하는 것입니다. 다양한 유형의 ICL 중 반비례 온도 계수(NTC) 서미스터는 설계가 단순하고 통합이 용이하여 널리 사용됩니다. NTC 서미스터는 온도가 높아지면 저항이 감소하는, 온도에 민감한 저항기입니다.

그림 1: 10kΩ(25°C 기준)의 공칭 저항과 ±1%의 저항 허용 오차를 제공하는 Panasonic Electronic ComponentsERT-J0EG103FA NTC 서미스터(이미지 출처: Panasonic Electronic Components)

산업용 전기 장치가 꺼져 있을 때 NTC 소자는 상대적으로 높은 저항을 가지며 부하와 직렬로 배치됩니다. 높은 냉간 저항은 전원 인가 시 전류의 초기 서지를 늦춰 충격 흡수기와 같은 역할을 합니다.

서미스터를 통해 흐르는 제한된 돌입 전류는 저항성 전력 소모를 통해 자체 발열됩니다. 서미스터가 가열되면 해당 저항은 냉간 저항 값의 극히 일부 수준까지 급격히 떨어집니다. 순식간에, 서미스터는 저저항 상태로 전환됩니다. 이 시점에서는 입력 커패시터가 충전되어 정상적인 작동 전류가 흐를 수 있습니다.

돌입 이벤트가 진정되면 NTC는 효과적으로 분리되어 정상 작동 중에 거의 단락처럼 작동합니다. 예를 들어 10Ω의 냉간 저항을 가진 NTC는 완전히 가열될 경우 0.5Ω 미만으로 떨어질 수 있습니다. 이를 통해 산업용 기계는 정상 상태에서 거의 최대 전압으로 작동하면서 서미스터의 에너지 손실도 최소화할 수 있습니다.

NTC 제한기 구현 시 설계 고려 사항

안정적이고 효율적인 작동을 보장하려면 NTC 기반 돌입 전류 제한기를 구현할 때 몇 가지 설계 파라미터를 고려해야 합니다.

1. 냉간 저항

냉간 저항(R25)은 25°C에서의 정격 저항이며 돌입 전류를 제한하는 초기 임피던스를 결정합니다. 필요한 최소 저항은 원하는 최대 돌입 전류와 공급 전압에서 추정할 수 있습니다. 엔지니어는 옴의 법칙을 사용하여 이 저항을 계산합니다. R = Vpeak/Imax (inrush). 예를 들어, 단상 230VAC 시스템(약 325Vpeak)에서 돌입 전류가 20Apeak로 제한되는 경우 325/20 ≈ 16Ω 정도의 냉간 저항이 필요합니다.

TDK Electronics, Vishay Ametherm, Amphenol Advanced Sensors와 같은 제조업체는 25°C에서 2Ω, 5Ω, 10Ω, 22Ω, 47Ω 등의 표준 NTC 값을 제공합니다. R25 값이 클수록 서지 억제 성능이 뛰어나므로 올바른 냉간 저항을 선택하는 것이 중요합니다. 그러나 값이 너무 크면 충전 전류가 과도하게 제한되고 시동 시간이 길어지며 초기 전압 강하가 과도하게 발생할 수 있습니다.

그림 2: 25°C에서 22Ω의 저항 및 ±10%의 저항 허용 오차를 제공하는 EPCOS - TDK Electronics의 B57164K0220K000 리드형 NTC 서미스터(이미지 출처: EPCOS - TDK Electronics)

2. 작동 저항

작동(열간) 저항은 잔류 직렬 임피던스와 연속적인 전력 손실을 나타냅니다. 실제로 열간 저항은 R25에 비해 매우 작으며, 일반적으로 공칭 전류에서 냉간 저항의 2% ~ 5%에 불과합니다. 예를 들어, 10Ω의 냉간 저항을 가진 NTC는 정격 전류에서 약 0.3Ω으로 떨어질 수 있습니다.

열간 저항이 낮을수록 효율성에는 좋지만, 이를 달성하려면 서미스터가 커져야 합니다. 설계자는 응용 제품의 정상 상태 전류에서 NTC가 충분히 가열되어 저항이 허용 가능한 낮은 수준으로 감소하는지 확인해야 합니다. 장치가 너무 크면 자체 발열이 제대로 이루어지지 않아 예상보다 높은 저항이 발생할 수 있습니다.

고성능을 위해서는 정상 작동 전류가 NTC 최대 정격의 30% 이상이어야 R-I 곡선의 평평한 부분에 도달할 정도로 충분히 뜨거워집니다. 부하 전류가 NTC의 용량에 비해 매우 작은 경우 엔지니어는 해당 전류에 의해 가열될 때 저항이 낮아지도록 더 낮은 전류의 서미스터를 고려해야 합니다.

3. 최대 연속 전류

NTC는 과열 없이 정상 상태에서 정격 RMS 또는 DC 전류를 지속적으로 전달할 수 있어야 합니다. NTC는 Imax가 시스템의 정상 작동 전류보다 크거나 같도록 선택해야 합니다. 정상 상태 전류가 NTC의 허용 연속 전류 정격을 초과하면 서미스터가 설계 한계를 넘어 과열되어 열 폭주 또는 장치 손상의 위험이 있습니다.

응용 제품이 인클로저 내부 또는 열원 근처에서 과도한 열을 생성할지 여부를 판단하려면 장치의 정격 감소 곡선을 검토하는 것이 중요합니다. 설계 전류가 Imax에 가까운 경우 서미스터 주변에 안전 마진이나 냉각 메커니즘을 사용해야 합니다.

4. 에너지 서지 처리 능력

서미스터의 에너지 등급은 중요한 파라미터입니다. 서미스터는 돌입 전류로 인한 줄(J) 에너지를 손상 없이 견뎌야 합니다. 정전식 입력의 경우, 서지 에너지의 1차 추정치는 커패시터를 충전하는 데 필요한 에너지입니다. 예를 들어, 100μF 커패시터를 325V로 충전하려면 약 5.3J이 필요합니다. 선택한 서미스터는 최악의 시나리오를 고려하여 이 수준을 뛰어 넘는 돌입 에너지 정격을 가져야 합니다.

마찬가지로 모터 또는 변압기 부하의 경우 설계자는 서지 전류 파형을 측정하고 적분(∫I2R dt)을 계산하여 서미스터를 통과하는 I2t가 사양 내에 유지되도록 할 수 있습니다. 제조업체는 일회성 서지에 대해 I2t 또는 줄 정격을 제공하며, 장치가 자주 온/오프되는 경우 반복 서지 정격을 제공하기도 합니다.

그림 3: 1MΩ 저항을 제공하고 최대 250°C에서 안정적으로 작동하는 Amphenol Advanced SensorsAL03006-535K-145-G1 NTC 서미스터(이미지 출처: Amphenol Advanced Sensors)

NTC 서미스터 기반 돌입 전류 제한기를 적절히 선택하고 구현하면 전원 인가 시 서지에 대한 신뢰할 수 있는 보호 기능을 제공할 수 있습니다. 이 장치는 작동이 완료되면 회로에서 자동 조절되는 과도 직렬 저항을 제공합니다.

결론

산업 시스템이 성장하고 전력 소비가 많은 장치가 통합됨에 따라 시동 시 에너지 서지를 제어하는 것이 중요해졌습니다. NTC 기반 돌입 전류 제한기는 설계, 비용 및 안정성 간에 입증된 균형을 제공합니다. 이러한 제한기는 설계자가 제어 복잡성을 추가하지 않고도 소프트 스타트 보호를 달성하여 안전하고 효율적인 산업 작동을 보장할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.

작성자 정보

More posts by Abhishek Jadhav
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum