범용 입력 랙 PDU를 사용하여 글로벌 배포 간소화

서버 랙용 전원 분배 장치(PDU)를 선택하는 것은 간단해 보일 수 있습니다. 하지만 여러 지역에 서비스를 제공하고 여러 랙 구성을 지원할 수 있는 단일 PDU를 원한다면 어떻게 해야 할까요?

예를 들어, 입력 측면에서 글로벌 배포 작업을 하는 설계자는 다양한 전원 아키텍처를 수용해야 합니다. 다양한 전압이나 플러그 유형에 대한 걱정 없이 전 세계에 배포할 수 있는 범용 섀시를 원하는 사전 통합형 랙 빌더의 경우, 문제가 될 수 있습니다.

출력 측에도 비슷한 문제가 있습니다. 랙에는 점점 더 많은 고출력 장비와 표준 IT 장비가 혼합되어 있습니다. 이러한 예측 불가능한 조합을 수용하는 것은 시스템 통합업체, 다국적 기업 및 공급망 및 재고 관리를 간소화하기 위해 단일 PDU로 표준화하려는 기타 조직에게 어려운 과제가 될 수 있습니다.

마지막으로 PDU는 시스템 관리에서 중요한 역할을 합니다. PDU에 계량 및 모니터링 기능을 추가하면 유용한 이점을 얻을 수 있지만 보안 취약점이 발생할 수도 있습니다.

UPDU G4 - 범용 입력을 지원하는 랙 PDU

Tripp Lite by Eaton은 이러한 문제를 정면으로 해결하도록 설계된 범용 PDU(UPDU) 제품군인 UPDU G4를 개발했습니다. 글로벌 전기 호환성과 다용도 C39 아웃렛 및 안전한 관리 기능을 결합하여 다양한 데이터 센터 요구 사항을 충족하는 단일 솔루션을 제공합니다.

UPDU G4의 가장 큰 특징은 입력 유연성입니다. 최대 23kW(킬로와트)가 필요한 랙을 위해, 208볼트 및 415/240볼트 환경의 단상 및 3상 아키텍처를 수용합니다.

별도로 판매되는 탈착식 입력 케이블을 사용하면 입력 유연성을 높일 수 있습니다. Eaton은 15가지 플러그 유형의 17가지 입력 케이블을 제공하므로 적절한 케이블을 선택하기만 하면 전 세계 어디에서나 UPDU G4를 배포할 수 있습니다.

유연성은 출력 측면에서도 장점을 제공하여 UPDU G4는 최대 42개의 아웃렛을 지원합니다.

  • 대부분의 IT 장비에 사용되는 C14 플러그를 사용할 수 있는 C13 아웃렛
  • 더 높은 전력의 C20 플러그와 기존 C14 플러그를 모두 사용할 수 있는 C39 아웃렛

마지막으로 UPDU G4 제품군에는 아웃렛별 계량, 모니터링 및 스위칭을 지원하는 모델이 포함되어 있습니다. 이러한 기능은 신뢰 체인 암호화 및 보안 펌웨어 부팅을 비롯한 강력한 사이버 보안 조치로 뒷받침되어 PDU가 네트워크의 취약점이 되지 않도록 보장합니다.

랙 PDU를 위한 정교한 원격 관리

EVMAGU23X(그림 1)는 UPDU G4 라인업의 기능을 보여줍니다. 72.00in × 2.00in × 2.56in(182.88cm × 5.08cm × 6.50cm) 크기의 이 랙 PDU는 표준 42U 랙에 깔끔하게 맞는 슬림한 디자인에 42개의 아웃렛을 제공합니다.

그림 1: EVMAGU23X는 42개의 아웃렛에 정교한 관리 기능을 제공합니다(이미지 출처: Tripp Lite by Eaton).

42개의 아웃렛은 24개의 전통적인 C13 스타일과 18개의 고보존 C39 아웃렛으로 나뉩니다. 아웃렛는 각각 자체 회로 차단기가 있는 6개의 로드 뱅크로 그룹화되어 부하 균형을 개선하고 혼잡한 랙에서 연결을 정리할 수 있습니다.

EVMAGU23X의 최고 장점은 원격 관리를 지원한다는 점입니다. PDU에는 핫스왑이 가능한 기가비트 네트워크 모듈(GNM)이 포함되어 있어 42개의 아웃렛 각각을 개별적으로 계측하고 전환할 수 있습니다. 예를 들어 서버가 중단되는 경우 EVMAGU23X는 나머지 랙에 영향을 주지 않고 해당 장치의 전원을 순환시킬 수 있습니다. 이러한 원격 액세스로 인해 취약점이 발생하지 않도록 이 모듈에는 제로 트러스트 아키텍처와 제로 터치 프로비저닝을 비롯한 강력한 사이버 보안 기능이 통합되어 있습니다.

이러한 기능 덕분에 EVMAGU23X는 웹 브라우저를 통해 관리하거나 데이터 센터 인프라 관리(DCIM) 시스템에 통합할 수 있습니다. 사용자는 Eaton의 Brightlayer Data Centers 제품군 관리 소프트웨어 또는 타사 툴을 사용할 수도 있습니다. 이러한 옵션을 함께 사용하면 현장 방문의 필요성을 줄일 수 있는데, 이느 분산된 데이터 센터와 에지 네트워크에 중요한 이점으로 작용합니다.

소형 랙을 위한 계량형 PDU

Eaton은 더 짧은 랙을 위한 24개 아웃렛 변형 제품도 제공합니다. 예를 들어 EVMIGU23A-E(그림 2)의 크기는 55.90in × 2.05in × 2.56in (141.98cm × 5.08cm × 6.50cm)로 36U의 작은 캐비닛에도 잘 맞습니다. 소형 인클로저의 요구 사항을 충족하기 위해 EVMIGU23A-E는 C13 및 C39 유형으로 균등하게 분할된 24개의 아웃렛을 제공합니다.

그림 2: EVMIGU23A-E는 36U 캐비닛에 24개의 아웃렛을 제공합니다(이미지 출처: Tripp Lite by Eaton).

Tripp Lite by Eaton은 관리형 및 계량형 UPDU를 모두 생산합니다. EVMIGU23A-E는 후자의 예로, 아웃렛별 관리를 지원하는 대신 개별 소켓을 전환하는 기능이 없는 PDU 수준 모니터링으로 제한됩니다. 특히 이 간소화된 접근 방식은, 요금 부과 목적으로 전력 소비를 추적해야 하지만 원격 전환이 불필요한 코로케이션 환경에 적합합니다.

다른 UPDU G4 모델과 마찬가지로 이러한 기능은 GNM과 강력한 보안 기능에 의해 지원됩니다. 시스템 설계자에게는 통합된 소프트웨어 인터페이스를 유지하면서 다양한 요구 사항을 충족하는 PDU를 혼합하여 배포할 수 있다는 의미입니다.

결론

모든 위치에 서비스를 제공할 수 있고 다양한 랙 구성을 지원할 수 있는 랙 PDU를 선택하면 설계 프로세스를 간소화하고 공급망 문제를 완화할 수 있습니다. 또한 보안 계량 및 모니터링 기능이 포함된 스마트 PDU를 선택하면 지속적인 시스템 관리가 간소화됩니다. Tripp Lite by Eaton UPDU G4는 이 두 가지 장점을 모두 제공하여 설계자에게 복잡한 데이터 센터 전력 요구 사항을 위한 글로벌 솔루션을 제공합니다.

작성자 정보

Image of Kenton Williston

Kenton Williston은 2000년에 전기 공학 학사 학위를 받았으며, 프로세서 벤치마크 분석가로 커리어를 시작했습니다. 그 후 EE Times 그룹에서 편집자로 일하면서 전자 산업을 위한 여러 간행물 및 컨퍼런스의 시작과 진행을 도왔습니다.

More posts by Kenton Williston
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum