DigiKey, GroupGets와의 파트너십을 통해 신생 기업의 제품 출시 지원

DigiKey가 GroupGets와의 파트너십을 통해 신생 기업들의 제품 출시를 지원합니다! 이 파트너십을 통해 크라우드 펀딩 캠페인에 성공하지 못한 신생 기업들에게 도움을 줄 수 있습니다. 멋진 다음 빌드를 구상하고, 창작하고, 시제품을 제작하는 데 있어 모든 장애물과 어려움을 극복했지만 아직 제작 준비에 못 미친 신생 기업의 경우 Digi-Key를 통해 해결책을 찾을 수 있습니다.

2013년에 설립된 GroupGets는 기술 제품을 단체 구매하는 크라우드 구매 플랫폼으로, 기업과 개인이 전 세계에 전자 장치를 홍보, 펀딩, 배포하여 제품을 출시할 수 있도록 지원합니다.

이 프로그램은 어떻게 운영되며 어떻게 지원할 수 있을까요? 좋은 질문입니다. 다음에서 대답을 찾아보세요.

  • 먼저, 제품에 대한 문서(제품 웹 사이트, GitHub 페이지 및/또는 기타 제품 리소스)와 함께, 작동하는 시제품이 있어야 합니다.
  • 여러분의 창조력을 공유하세요. 시중의 다른 제품과 어떻게 차별화되나요? Digi-Key는 경쟁사들과 차별화되는 독창적인 아이디어를 찾고 있습니다.
  • 제작과 관련한 여러분의 스토리를 들려주세요. 본인의 출신 지역과 이 멋진 아이디어를 우연히 발견하게 된 계기를 알려주세요. 어디에서 정규직으로 근무하는지 또는 누구를 알고 있는지는 중요하지 않습니다. 중요한 것은 프로젝트에 담긴 여러분의 열정과 어떤 대상을 위해 프로젝트가 고안되었는지입니다.

GetMade는 대단한 열정으로 진행되는 한 기회입니다. DigiKey는 시장에서 큰 잠재력을 가지고 있지만 그에 상응하는 지원을 받지 못하는 제품에 대한 이야기를 많이 들었습니다. DigiKey는 이를 돕고자 하며, 이것이 저희가 도울 수 있는 방식입니다. GroupGets는 DigiKey의 공급업체이므로, 지원 대상으로 선정될 경우 여러분의 멋진 발명품이 매일 수백만 명의 사람들이 볼 수 있는 DigiKey 웹 사이트에서 판매될 수 있습니다. 제품을 제출하려면 여기를 클릭하세요.

작성자 정보

Image of Kevin Walseth

Kevin Walseth, Digital Technical Marketing Manager at DigiKey, spends the majority of his time focused on supporting Makers and the technology they desire. Maker.io is a new website on the DigiKey domain that is aimed at helping inspire Makers. Kevin joined DigiKey in 2012 as a Product Manager, focused on making sure the correct products were on the shelf form select suppliers, and then assumed his new role in 2014. Being a Volunteer Firefighter and a father of 4 takes up his free time outside of the office.

More posts by Kevin Walseth
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum