기사 및 블로그

Image of Low-Cost, Power Efficient EMG Prosthetic Hand (Part 2) Low-Cost, Power Efficient EMG Prosthetic Hand (Part 2)

Creating a low-cost prosthetic arm is challenging, but making one that is also easy to calibrate and accurate is even tougher.

Image of Webinar – Technologies Driving Drones, Autonomy, and eVTOL 웨비나 – 드론, 자율성, eVTOL을 구동하는 기술

이 웨비나에서는 Schneider Electric Altivar™ ATV320 가변 주파수 구동기가 모터 제어 문제를 해결하는 데 어떻게 도움이 되는지 소개합니다.

Image of Building a Dynamometer for the Openwheel Project - Part 1 Building a Dynamometer for the Openwheel Project - Part 1

Explore a custom-built dyno for hub motors using load cells and Arduino, enabling accurate power and torque measurements.

Image of Webinar – Driving Cost Efficiency for OEMs and Panel Builders with the ATV320 웨비나 - ATV320을 활용하여 OEM 및 패널 제작업체의 비용 효율성 향상

이 웨비나에서는 Schneider Electric Altivar™ ATV320 가변 주파수 드라이브가 모터 제어 문제를 해결하는 데 어떻게 도움이 되는지 소개합니다.

Image of How to Select Cables for Reliable VFD Motor Control and Sensor Feedback 신뢰할 수 있는 VFD 모터 제어 및 센서 피드백을 위한 케이블을 선택하는 방법 게시 날짜: 2026-03-24

산업 자동화의 성장과 에너지 효율 향상에 대한 요구로 인해 모터 구동 시스템에서 VFD 채택이 가속화되고 있습니다.

Image of XRP CoreXY Chessboard Reimagined XRP CoreXY Chessboard Reimagined

Discover how the XRP CoreXY chessboard prototype evolved with improved durability, lighting effects, and a compact transportable design.

Image of Simplify AMR and AGV Integration with ROS 2 Components ROS 2 부품으로 AMR 및 AGV 통합 간소화 게시 날짜: 2026-03-10

네이티브 ROS 2 드라이버와 함께 모터 컨트롤러, IMU, ToF 모듈을 사용하여 AMR 및 AGV 통합을 가속화하세요.

Image of I’m Reviving the Openwheel Project! I’m Reviving the Openwheel Project!

Follow the revival of an open-source self-balancing skateboard with upgraded motor, VESC controller, and improved design.

Image of Use Evaluation Boards to Speed Motor Driver Development and Optimize Results 평가 기판 사용을 통해 모터 구동기 개발 가속화 및 결과 최적화 게시 날짜: 2026-03-04

설계자는 평가 기판 및 소프트웨어를 사용하여 실제 부하 조건에서 첨단 모션 제어 IC의 성능을 설정 및 특성화할 수 있습니다.

Image of BLDC Motors and Integrated Motor Drivers Are Key to Efficiency in Robotics and Drones 로봇 공학 및 드론의 효율성을 책임지는 BLDC 모터 및 통합 모터 구동기 게시 날짜: 2025-12-17

Qorvo의 소형 ACT72350 BLDC 모터 구동기는 로봇 공학, 드론 등의 응용 분야에서 전력을 관리하고 아날로그 신호를 처리하며 전력 신호를 제공합니다.

Image of Accelerate MCU and MPU Projects Using a Flexible Development Platform 유연한 개발 플랫폼을 사용하여 MCU 및 MPU 프로젝트를 신속하게 진행 게시 날짜: 2025-12-11

설계자가 프로세서 선택 문제를 해결하고 MCU와 MPU 모두의 시제품 제작을 가속화하는 데 모듈식 개발 플랫폼이 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.

Image of Apply Advances in Sensing, Connectivity, and Motion Control Devices for Smarter Fixed-in-Place Robots 보다 스마트한 고정형 로봇을 위해 감지, 연결, 모션 제어 장치의 고급 기능 적용 게시 날짜: 2025-11-18

고급 제어, 이미징, 감지, 통신 기술을 사용하여 정밀하면서도 유연한 고정형 로봇을 설계하세요.

Image of Highly Integrated MCUs Simplify Precise and Efficient Motor Control Design 고집적 MCU로 정밀하고 효율적인 모터 제어기 설계 간소화

효율적이고 정밀한 모터 제어를 위해 고속 아날로그, CORDIC 연산, 고해상도 PWM이 결합된 PSOC Control C3 MCU를 사용하세요.

Image of What are the Common Design Parameters Engineers Should Consider When Selecting Solid-State Relays? 무접점 계전기 선택 시 엔지니어가 고려해야 할 일반적인 설계 파라미터 게시 날짜: 2025-10-08

무접점 계전기(SSR) 문제는 열 관리, 스위칭 유형, 전류 정격, 과전압 보호 등의 부적절한 설계 파라미터에서 발생할 수 있습니다.

Image of Use Advanced Analog Front-Ends and Security to Bring Benefits of AI to Medical Point of Care 고급 아날로그 프런트-엔드 및 보안을 사용하여 의료 현장 진료에 AI의 이점 적용 게시 날짜: 2025-09-24

현장 진료용 의료 검사와 평가를 향해 가속화되는 추세는 정교한 응용 제품 중심의 아날로그 프런트-엔드와 데이터 보안 IC를 필요로 합니다.

Image of Enhancing Environmental Sustainability with High-Energy Efficiency Motor Control 고 에너지 효율 모터 제어를 통해 환경적 지속 가능성 개선

에너지 효율을 우선시하는 모터 제어 솔루션은 모터 성능을 최적화하면서 에너지 소비를 줄이는 기술을 통해 실현됩니다.

Image of Smart Agriculture Requires Smart Business Practices 스마트 농업을 위해서는 스마트한 운영 방식이 필요

첨단 기술의 통합을 통해 농업이 점점 진화함에 따라 스마트한 운영 방식의 필요성이 더 중요해지고 있습니다.

Image of Using DAQs to Unlock High-Speed Precision in Industrial Motion Control DAQ를 활용하여 산업 부문 동작 제어에서 고속으로 정밀도 실현하기 게시 날짜: 2025-07-23

Advantech iDAQ-784 DAQ 모듈이 산업용 로봇 공학 및 동작 제어 응용 분야에서 고속 동기화 문제를 어떻게 해결하는지 알아보세요.

Image of Webinar – SIRIUS Modular System Goes Digital with the New 3RC7 웨비나 – 새로운 3RC7을 통해 SIRIUS 모듈식 시스템의 디지털화 구현

3RC7 ILM은 SIMATIC ET 200SP MF에 매끄럽게 통합되고 TIA Portal에 연결되며, PROFINET, Ethernet/IP, Modbus TCP, OPC UA를 지원합니다.

Image of Use Flexible AFE, Motion Control, and Authentication ICs to Design Point of Care Diagnostics Systems 유연한 AFE, 동작 제어 및 인증 IC를 사용하여 현장 진료 진단 시스템 설계하기 게시 날짜: 2025-04-22

현장 진료 의료 테스트의 이점을 실현하는 설계를 위해서는 애플리케이션 중심의 유연한 아날로그 프런트 엔드, 동작 제어 및 인증 IC가 필요합니다.