Teaching an amplifier new tricks: The story of the operational amplifier
eMagazine Articles
An operational amplifier, or opamp, is not defined by what it contains or how it is built, but by how it is used.
이미 양호한 연산 증폭기가 많은데도 새로운 연산 증폭기가 필요한 이유
구형 연산 증폭기는 설계자에게 신뢰를 주는 반면, 새로운 연산 증폭기는 자재 명세서(BOM)의 측면에서 공급업체에게 이익이 될 가능성이 높습니다.
전력 증폭기 부품을 통해 mmWave 응용 제품 구현
게시 날짜: 2026-02-26
ADI mmWave 전력 증폭기가 어떻게 상업용 5G 및 까다로운 군사 응용 분야를 위한 설계를 간소화하는지 살펴보세요.
신뢰할 수 있고 정확한 자동차 전류 감지를 위한 최적화된 증폭기 사용
게시 날짜: 2026-01-08
자동차 회로에서 하이사이드 전류 감지를 구현하기 위해 높은 공통 모드 전압을 처리할 수 있는 증폭기를 사용하는 방법.
데이터 획득 신호 체인 시뮬레이션으로 부품 선택 및 테스트 간소화
게시 날짜: 2025-11-24
데이터 획득 설계 소프트웨어는 사용자 사양에 따라 회로도, 부품 권장 사항, 응답 시뮬레이션을 생성합니다.
고급 아날로그 프런트-엔드 및 보안을 사용하여 의료 현장 진료에 AI의 이점 적용
게시 날짜: 2025-09-24
현장 진료용 의료 검사와 평가를 향해 가속화되는 추세는 정교한 응용 제품 중심의 아날로그 프런트-엔드와 데이터 보안 IC를 필요로 합니다.
신중한 부품 선택, 토폴로지, 레이아웃 사용을 통해 7.5자리 신호 체인 정확도 달성
게시 날짜: 2025-09-16
7.5자리 판독 해상도를 달성하려면 부품 선택, 회로 토폴로지, 물리적 레이아웃 및 여러 미묘한 세부 정보를 신중하게 고려해야 합니다.
유연한 AFE, 동작 제어 및 인증 IC를 사용하여 현장 진료 진단 시스템 설계하기
게시 날짜: 2025-04-22
현장 진료 의료 테스트의 이점을 실현하는 설계를 위해서는 애플리케이션 중심의 유연한 아날로그 프런트 엔드, 동작 제어 및 인증 IC가 필요합니다.
GaN 전력 증폭기 기반의 레이더 시스템에서 범위를 최대화하는 방법
게시 날짜: 2025-02-11
효율적인 GaN 전력 증폭기를 사용하는 경우에도 펄스 드룹은 레이더 시스템에 있어 골칫거리입니다. 따라서 두 가지 주요 원인을 이해하고 관리해야 합니다.
프로그래밍 가능 이득 TIA로 신호 처리를 위한 정밀 증폭 제공
게시 날짜: 2025-01-09
ADI 프로그래밍 가능 이득 트랜스 임피던스 증폭기를 통해, 신호 처리 응용 제품에 필요한 보다 정밀한 증폭과 통합 기능을 확보하는 방법을 알아보세요.
절연을 통해 데이터 수집의 정확성을 유지하고 성능을 향상시키는 방법
게시 날짜: 2024-12-20
정밀 데이터 수집 시스템에는 신중한 구성 요소 선택, 오류 원인에 대한 깊은 이해, 신호 및 전력 경로의 절연이 필요합니다.
오픈 이어 사운드 AR 글래스 개발을 위한 부품과 도구를 제공하는 ADI 플랫폼
게시 날짜: 2024-09-11
오픈 이어 오디오 AR 글래스 응용 제품을 제작하기 위한 ADI의 플랫폼 접근 방식에는 오디오 캡처, 재생, 배터리 관리 부품 및 알고리즘이 포함됩니다.
의료 기기의 배터리 선택 및 최적화
게시 날짜: 2024-06-20
설계자는 의료 기기에 가장 적합한 배터리를 선택한 후 올바른 LDO 또는 DC/DC 컨버터를 사용하여 배터리 수명을 최대화해야 합니다.
웨비나 - 에너지 하베스팅 및 배터리 관리를 위한 전략 강화
친환경 설계를 구현하는 지속 가능한 발전 시스템에서 에너지를 추출하고 사용하는 것과 관련된 최근의 기술 발전 사항과 전략에 대해 논의합니다.
공간 제약적 응용 제품을 위한 전류 감지 증폭기
게시 날짜: 2024-05-16
Analog Devices의 AD8410A 및 AD8411A 전류 감지 증폭기는 설계자에게 다양한 산업 및 자동차 응용 제품을 위한 유연성을 제공합니다.
아날로그 프런트 엔드 설계 간소화를 위해 적합한 정밀 연산 증폭기 선택
설계자는 독자적인 트리밍 기술이 적용된 ADA4510-2 정밀 연산 증폭기를 사용하여 아날로그 프런트 엔드 설계를 크게 간소화할 수 있습니다.
넷제로 지속 가능성을 위한 제품 설계 전환
게시 날짜: 2024-04-24
설계자가 에너지 효율성을 개선하도록 설계된 제품을 통해 넷제로 지속 가능성 의무 및 기회에서 이점을 누릴 수 있는 이유와 방법을 알아보세요.
메타버스를 위한 우수한 사용자 인터페이스를 수월하게 개발하는 방법
VCSEL 이미지 센서, MEMS IMU, 클래스 D 오디오 증폭기를 사용하여 메타버스를 위한 우수한 인터랙티브 사용자 인터페이스를 개발하는 방법
정밀 부품으로 신뢰할 수 있는 항공기 항법 시스템을 비용 효율적으로 구현하는 방법
게시 날짜: 2024-04-11
개발자는 정밀 데이터 취득 모듈과 고집적 IMU를 사용하여 정교하고 비용 효율적인 항공 전자 공학 시스템을 구현할 수 있습니다.