Simple, They’re Not: Datacenter Power Supplies Rely on Advanced High-Current Inductors
Use low-loss inductors with advanced materials in a compact form factor to meet the high-power requirements of datacenters.
산업용 모터 구동기를 위한 전력 저항기 선택 팁
게시 날짜: 2026-04-22
특수 아키텍처를 갖춘 전력 저항기가 산업용 모터 구동기 분야의 돌입 전류, 제동, 열 관련 문제를 어떻게 해결하는지 알아봅니다.
웨비나 – LAN Squad 소개: 이더넷 설계 과제 해결
Würth Elektronik의 솔루션이 LAN 분야에 맞춤형 이점을 제공하여 견고성을 개선하고, 레이아웃 결정을 간소화하며, 전반적인 시스템 비용을 줄이는 방법을 살펴보세요.
What if Computers Could Think Like Brains, Down to the Hardware Level?
The human brain is a marvel of nature, but unlike computers, it doesn’t rely on GPUs, AI accelerators, RAM, or hard drives, yet it internalizes and stores a lifetime of experiences, emotions, and knowledge.
전력 인덕터: 새로운 재료와 제조 기술로 성능 개선하기
첨단 마그네틱 재료와 패키징으로 전력 컨버터용 소형, 고부가가치, 저저항, 고성능 SMT 인덕터를 생산하는 방법을 알아보세요.
Builder of tomorrow: Reginald Fessenden’s legacy in radio and beyond
eMagazine Articles
Reginald Fessenden's career was extensive and complex, involving various business dealings, bankruptcies, patent infringements, and government interference.
Inside the high-frequency world of RF inductors
eMagazine Articles
Designing reliable RF circuits has always been a balancing act.
A closer look at inrush current protection with thermistor-based solutions
eMagazine Articles
In this article, we will explore the fundamentals of inrush current, and how Vishay Ametherm’s SL Series ICLs protect electrical systems during power-up.
초소형 드롭인 모듈을 사용하여 Bluetooth Low Energy 연결을 간소화하는 방법
게시 날짜: 2025-12-10
풍부한 기능을 갖춘 Ezurio의 BL54L15 모듈은 초소형 패키지에서 고성능 Bluetooth Low Energy 연결을 위한 명확한 경로를 제공합니다.
중요 RF 회로 응용 제품에 적합한 인덕터 매칭
게시 날짜: 2025-11-14
설계자는 Knowles의 고 Q, 저손실 세라믹 인덕터를 사용하여 RF 및 극초단파 응용 분야의 중요한 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
초소형 다중 대역 패치 안테나로 GNSS 수신기의 RF 프런트 엔드 설계 간소화
게시 날짜: 2025-10-23
여러 위성군 주파수 대역을 처리하기 위해 GNSS 수신기는 다중 대역 안테나를 사용하여 더 높은 정확도와 안정성을 제공합니다.
신중한 부품 선택, 토폴로지, 레이아웃 사용을 통해 7.5자리 신호 체인 정확도 달성
게시 날짜: 2025-09-16
7.5자리 판독 해상도를 달성하려면 부품 선택, 회로 토폴로지, 물리적 레이아웃 및 여러 미묘한 세부 정보를 신중하게 고려해야 합니다.
Murata, 개인적인 당뇨병 장치 설계를 위한 툴킷 제공
Murata는 정밀성, 신뢰성, 연결성 간에 균형을 유지하면서 안전을 보장하는 부품을 통해 개인적인 당뇨병 응용 장치를 설계할 수 있는 툴킷을 제공합니다.
웨비나 - 인더스트리 4.0 시대의 산업 자동화 엔지니어링
스마트 공장을 구동하는 부품 및 시스템에 대해 자세히 알아보세요. 매끄러운 통합과 지능적 운영을 실현하는 최신 동향과 모범 사례를 확인하세요.