산업용 모터 구동기를 위한 전력 저항기 선택 팁

작성자: Kenton Williston

DigiKey 북미 편집자 제공

산업 장비의 전력 밀도가 증가함에 따라 불필요한 동작, 과열, 그리고 전체 생산 라인을 중단시킬 수 있는 돌발 고장의 위험성도 커지고 있습니다. 효율 요구 사항을 충족하면서 이러한 위험을 완화하기 위해 설계자는 여러 문제를 해결하는 다양한 저항기가 필요합니다. 일부는 돌입 전류 또는 결함 발생을 제한해야 하고, 일부는 회생 에너지를 소산시켜야 하며, 콤팩트한 인클로저에서 안정적인 열 성능을 제공해야 하는 저항기도 필요합니다. 

간단히 말해, 적절한 저항기를 선택하는 것은 산업용 모터 구동 시스템을 설계하는 과정에서 큰 비중을 차지합니다.

이 기사에서는 산업 장비 설계자가 직면하는 과제와 대응되는 저항기 기술의 장점을 중점적으로 알아봅니다. 그런 다음 설계자가 일반적인 제동 및 과도 현상 보호 환경에서 이러한 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 Ohmite 기판 라인업의 저항기를 예로 소개합니다.

돌입 전류 제한 및 서지 보호를 위한 펄스 에너지 흡수

산업용 모터 구동기에서는 저항기가 일시적인 고에너지 이벤트에 주기적으로 노출됩니다. 대표적인 예로 가변 주파수 구동기(VFD)의 사전 충전 단계를 들 수 있습니다. 이 단계에 전원이 인가되면 DC 버스 커패시터는 공급 장치에 대해 거의 단락에 가까운 상태가 되어 날카로운 돌입 전류 스파이크가 발생합니다. 사전 충전 경로에 전류 제한 저항기가 없을 경우, 이 스파이크는 업스트림 보호를 작동시키거나 구동기의 절연 게이트 양극 트랜지스터(IGBT)에 손상을 입힐 수 있습니다.

결함 에너지 흡수, 크로우바 회로, 전원 공급 장치 보호 단계에서도 유사한 고에너지 펄스 요구가 발생합니다. 이러한 모든 경우에서, 저항기는 기계 성능 저하를 일으키지 않으면서 짧지만 큰 에너지 펄스를 흡수하여 여러 작동 주기에서 이 프로세스가 반복되도록 할 수 있습니다.

Ohmite의 PulsEater A Series 세라믹 복합 저항기는 이 용도를 위해 특별히 설계되었습니다. 이 저항기의 비유도성 벌크 세라믹 구조는 저항기 본체 전체에 에너지를 고르게 분배하여, 일반적인 권선 저항기에 손상을 줄 수 있는 전선 피로 위험을 줄여줍니다. 이 동일한 비유도성 구조는 또한 빠른 전류 과도 현상 중에 기생 전압 스파이크를 줄이는 데에도 도움을 주며, 이는 스위칭 에지가 급격할 수 있는 보호 회로에서 매우 유용합니다.

A Series는 1.0Ω ~ 15kΩ의 저항값, 2.0W ~ 5.5W의 연속 정격, 1,000V ~ 2,500V의 임펄스 정격, 250J ~ 2,800J의 단일 임펄스 에너지 용량을 지원합니다. 이 범위를 통해 설계자는 자신의 선택 사항을 특정 보호 회로의 버스 전압 및 에너지 프로파일에 맞출 수 있습니다.

예를 들어, 3.3Ω AY33GKE(그림 1)는 시스템 임피던스 및 정전 용량에 따라 통상 600VDC 버스에 대한 피크 돌입 전류를 약 180A(I = V/R)로 제한할 수 있습니다. 이는 커패시터 뱅크를 빠르게 충전하기에 충분히 높으면서도, 업스트림 접촉기 및 IGBT를 보호하기에 충분히 낮은 수준입니다. 2,000V 임펄스 정격은 표준 산업 버스 전압보다 넉넉한 여유를 제공하며 1,400J 단일 임펄스 에너지 정격은 통상적인 충전 주기에 대해 충분한 마진을 제공합니다.

Ohmite AY33GKE 저항기 이미지그림 1: AY33GKE 저항기는 벌크 세라믹 구조를 사용하여 최대 1,400J의 단일 임펄스 에너지를 흡수합니다(이미지 출처: Ohmite).

AY33GKE의 연속 전력 정격이 4.5W로 비교적 낮다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이는 해당 과도 응용 분야에 충분한 수준입니다. 예를 들어, VFD 사전 충전 주기가 완료되면 저항기가 바이패스되어 더 이상 에너지를 방출할 필요가 없습니다.

콤팩트한 구동 인클로저의 저 유도용량 동적 제동

VFD가 모터를 감속하면 모터가 발전기 역할을 하여 회생 에너지를 DC 버스에 다시 공급합니다. 초퍼 회로는 이 에너지를 제동 저항기로 션트하여 고주파에서 전류를 켜고 끄는 방식으로 전환합니다. 제동 저항기에 상당한 기생 유도용량이 존재하는 경우, 이러한 빠른 전류 전환으로 인해 전압 스파이크가 발생하여 초퍼 IGBT를 손상시킬 수 있습니다. 이와 동시에, 최신 제어 캐비닛이 축소되면서 부피가 큰 대류 냉각 저항기 뱅크를 위한 물리적 공간이 줄어들고 있습니다.

TAP800 계열 후막 평면 저항기는 이 두 가지 문제를 모두 해결합니다. 저항 소자는 효율적인 열 전달을 위해 바닥이 금속화된 고 알루미나 세라믹 기판 위에 제작됩니다. 평면 폼 팩터는 섀시 또는 냉각판으로 직접 열을 전달하여 기존의 대류 냉각 저항기가 적합하지 않은 인클로저에서 고전력 동적 제동을 가능하게 합니다. 또한 이 평면 구조는 기생 유도용량과 정전용량을 최소화하여 고주파 펄스 부하에서도 성능을 안정화합니다.

TAP800 계열은 1Ω ~ 10kΩ의 저항값을 포괄하며, 적절한 방열이 지원될 경우 연속 800W 정격을 지원합니다. 이 넓은 범위 덕분에 단일 저항기 플랫폼으로 광범위한 구동 전압 및 전력 레벨의 제동 회로 기능을 수행할 수 있습니다.

TAP800K390E(그림 2)는 대표적인 예입니다. 390Ω에서 액체 또는 공랭식 방열판에 실장할 경우 800W의 연속 전력 소산이 가능합니다. 동적 제동에서 중요한 사양은 80nH(나노헨리)의 유도용량으로, 고속 IGBT 스위칭으로 인해 초퍼 회로에서 파괴적인 전압 과도 현상이 발생하지 않도록 합니다.

Ohmite TAP800K390E 후막 평면 저항기 이미지그림 2: TAP800K390E는 전도 냉각과 함께 사용하도록 설계된 후막 평면 저항기입니다(이미지 출처: Ohmite).

또한 TAP800K390E는 라이브 DC 버스와 접지된 실장 표면 사이에 강력한 전기 분리 기능을 제공합니다. 최대 작동 전압이 5,000VDC이고 부분 방전 정격이 10pC(피코쿨롬) 미만에서 4kVRMS인 이 제품은 장기간 안정적으로 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 사양은 시간이 지나도 절연 성능의 저하 없이 최신 산업용 구동기의 반복적인 고전압 스트레스와 스위칭 과도 현상을 견딜 수 있도록 보장합니다.

고관성 부하에 적합한 고강도 동적 제동

일부 모터 구동 응용 분야에서는 콤팩트한 패키징보다는 순수한 에너지 처리에 더 중점을 둡니다. 대표적인 예로 산업용 크레인, 원심 분리기, 중하중 내리막 컨베이어를 들 수 있으며, 부하를 감속하면 모터가 발전기 역할을 하여 많은 양의 운동 에너지를 구동기로 되돌려 보냅니다. 이러한 경우 제동 저항기는 심각한 서지를 견뎌야 하며 열 축적을 방지하기 위해 사이클 사이에 빠르게 냉각되어야 합니다.

Ohmite의 Corrib280 계열 저항기는 이러한 종류의 고전류, 저저항 작업을 위해 설계되었습니다. 이 계열은 튜브형 세라믹 코어에 주름진 저항 전선을 감고 유리질 에나멜 코팅으로 제자리에 융합한 것으로 구성됩니다. 이 구성은 다음과 같이 여러 가지 기능을 제공합니다. 리브(ribbed) 전선은 표면적을 늘려 열을 빠르게 방출하고, 세라믹 코어와 에나멜 코팅은 효율적인 열 전달을 촉진하는 동시에 기계적 내구성을 향상시킵니다. 또한 중공 코어 구조는 저항 본체를 통해 공기가 흐르도록 하여 수동 냉각을 가능하게 합니다.

Corrib280 계열은 35와트 ~ 1,500와트의 연속 전력 등급으로 제공되며 300와트 모델의 경우 저항값이 0.10Ω까지 낮습니다. 이를 통해 설계자는 저항기를 특정 버스 전압, 제동 전류 및 물리적 공간 제약에 맞출 수 있는 상당한 유연성을 확보할 수 있습니다.

C300KR50E(그림 3)는 대표적인 예입니다. 이 제품은 0.5Ω의 저항과 300W의 연속 자유 공기 정격을 제공합니다. 제동 서비스에서 더 중요한 점은, Corrib280 계열이 공칭 와트의 10배에 달하는 과부하를 5초 동안 견딜 수 있다는 것입니다. C300KR50E의 경우 이는 최대 3,000W의 단기 펄스에 해당합니다.

Ohmite C300KR50E 섀시 실장 저항기 이미지그림 3: C300KR50E는 중공 코어에 감긴 주름형 저항 전선을 사용하여 열 질량과 공기 냉각을 극대화합니다(이미지 출처: Ohmite).

콤팩트한 전도 냉각 제동 및 부하 저항기

소형 기계, 무인 운반차(AGV), 제어 캐비닛 개조에는 물리적 공간이 매우 제한적이므로 제동 또는 부하 저항기가 필요한 경우가 많습니다. 이러한 협소한 인클로저에서는 기존의 자연 공기 대류 방식만으로는 열 방출이 충분하지 않은 경우가 많습니다. 실제로 표준 권선 저항기에서 발생하는 열은 주변 부품을 쉽게 손상시킬 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 설계자는 전도 냉각을 사용하여 열 에너지를 기계 섀시, 캐비닛 벽 또는 전용 냉각판으로 방출할 수 있습니다.

Ohmite의 Arcol HS 계열 저항기는 이러한 시나리오를 위해 특별히 설계되었습니다. 이 권선 저항기는 방열판의 열 전도성에 최적화된 평평한 실장 표면을 갖춘 핀(fin)형 알루미늄 하우징을 제공합니다. 이 제품군은 10와트 ~ 300와트의 전력 정격과 0.005Ω ~ 100kΩ의 저항값을 지원합니다. 기생 유도용량에 민감한 설계의 경우 비유도형 변형도 사용할 수 있습니다.

전도 냉각을 사용하는 이 아키텍처는 기존 개방형 공랭식 저항기보다 훨씬 더 높은 전력 밀도를 달성할 수 있습니다. 예를 들어, 방열판에 실장할 경우 HS100 계열은 100W의 전력을 소산할 수 있습니다. 이 동일한 계열은 방열판 없이 30와트 정격을 제공합니다.

61030000141(그림 4)은 대표적인 부품입니다. 0.47Ω의 낮은 저항은 짧고 강렬한 감속이 긴 작동 기간에 사이에 반복적으로 나타나는 AGV 및 소형 서보 구동기의 제동 프로파일에 매우 적합합니다. 100와트 연속 정격은 이러한 유형의 듀티 사이클에서 평균적으로 제동 에너지를 소산하기에 충분한 용량을 제공합니다. 핀(fin)형 알루미늄 하우징은 방열판에 실장할 수 있도록 설계되었습니다.

Ohmite HS100 R47 J 섀시 실장 저항기 이미지그림 4: HS100 R47 J는 방열판에 실장할 수 있도록 설계된 핀(fin)형 알루미늄 하우징을 사용합니다(이미지 출처: Ohmite).

결론

고전력 산업용 기계를 설계하는 엔지니어는 불필요한 트립, 과열 및 치명적인 고장의 위험을 완화하는 동시에 효율성 요구 사항을 충족해야 합니다. 응용 분야에 맞게 신중하게 선택될 경우 Ohmite의 저항기 솔루션은 돌입 전류 또는 고장 완화부터 콤팩트한 인클로저에서 안정적인 열 성능 제공에 이르기까지 다양한 문제를 해결하여 열악한 작동 조건에서도 강력한 성능을 달성할 수 있습니다.

DigiKey logo

면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.

작성자 정보

Image of Kenton Williston

Kenton Williston

Kenton Williston은 2000년에 전기 공학 학사 학위를 받았으며, 프로세서 벤치마크 분석가로 커리어를 시작했습니다. 그 후 EE Times 그룹에서 편집자로 일하면서 전자 산업을 위한 여러 간행물 및 컨퍼런스의 시작과 진행을 도왔습니다.

게시자 정보

DigiKey 북미 편집자