기사 및 블로그

Image of Jump-Start AI Designs with a Lattice Semiconductor and NVIDIA Collaboration Jump-Start AI Designs with a Lattice Semiconductor and NVIDIA Collaboration

Lattice Semiconductor collaborates with NVIDIA to provide a solution for rapid design and prototyping of edge AI applications.

Image of How to Deploy Edge AI on FPGAs with Familiar Tools 익숙한 도구를 사용하여 FPGA에 에지 AI를 배포하는 방법 게시 날짜: 2026-02-17

AI 텐서 블록이 있는 Altera Agilex 5 및 Agilex 3 FPGA로 에지 AI 문제를 해결하는 동시에 FPGA AI 제품군으로 개발을 가속화하는 방법을 알아보세요.

Image of A Cost-Effective Approach to Random Bin Picking 랜덤 빈 피킹에 대한 비용 효율적인 접근 방식 게시 날짜: 2026-02-10

구조광, FPGA 가속, 머신 비전은 고성능 로봇 자동화 시스템을 위한 빠르고 정확한 랜덤 빈 피킹을 지원합니다.

Image of What if Computers Could Think Like Brains, Down to the Hardware Level? What if Computers Could Think Like Brains, Down to the Hardware Level?

The human brain is a marvel of nature, but unlike computers, it doesn’t rely on GPUs, AI accelerators, RAM, or hard drives, yet it internalizes and stores a lifetime of experiences, emotions, and knowledge.

Image of Simplify AI with Arduino’s Two “Brains” in One Environment Arduino의 듀얼 프로세서로 단일 환경에서 AI를 간소화하세요

Arduino UNO Q의 Linux 지원 MPU, 실시간 MCU 및 통합 App Lab 도구를 사용하여 AI 시제품 제작 및 개발을 간소화하세요.

Image of Accelerate MCU and MPU Projects Using a Flexible Development Platform 유연한 개발 플랫폼을 사용하여 MCU 및 MPU 프로젝트를 신속하게 진행 게시 날짜: 2025-12-11

설계자가 프로세서 선택 문제를 해결하고 MCU와 MPU 모두의 시제품 제작을 가속화하는 데 모듈식 개발 플랫폼이 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.

Image of Accelerating Edge AI Inference with Vitis AI NPU on iWave’s Versal AI Edge Boards iWave의 Versal AI Edge 기판에서 Vitis AI NPU를 활용하여 더욱 빠른 에지 AI 추론 가능

iWave의 에지 AI 플랫폼은 복잡한 AI 워크로드를 가속화합니다.

Image of Apply Advances in Sensing, Connectivity, and Motion Control Devices for Smarter Fixed-in-Place Robots 보다 스마트한 고정형 로봇을 위해 감지, 연결, 모션 제어 장치의 고급 기능 적용 게시 날짜: 2025-11-18

고급 제어, 이미징, 감지, 통신 기술을 사용하여 정밀하면서도 유연한 고정형 로봇을 설계하세요.

Image of Smart Beacons Leverage Bluetooth System-on-a-Chip for Connected ML Insights 커넥티드 ML 인사이트를 위해 Bluetooth 시스템 온 칩을 활용하는 스마트 비콘 게시 날짜: 2025-10-02

시스템 온 칩 기술이 탑채된 스마트 Bluetooth 비콘은 작동 데이터를 실시간으로 수집 및 분석하여, 머신러닝 기반의 인사이트를 제공합니다.

Image of Apply an Edge AI Drop-In Solution to Enhance Wireless Condition-Based Monitoring 에지 AI 드롭인 솔루션 적용을 통해 무선 상태 기반 모니터링 향상 게시 날짜: 2025-09-30

에지 AI를 지원하는 드롭인 솔루션은 진동 이상 현상에 대한 실시간 알림을 통해 무선 상태 기반 모니터링을 즉시 수행할 수 있도록 합니다.

Image of Uncovering Vibration Monitoring VOYAGER4 Essentials for Practicing Engineers 실무 엔지니어를 위한 진동 모니터링 VOYAGER4 핵심 요소 탐구 게시 날짜: 2025-09-18

무선 진동 모니터링 평가 키트는 로보틱스, 펌프, 팬, 풍력 터빈 및 기타 시스템에서 조건에 기반한 모터 모니터링을 지원합니다.

Image of Midrange Vision AI Microprocessors for Edge Applications 에지 응용 분야를 위한 중급 비전의 AI 마이크로 프로세서 게시 날짜: 2025-07-17

효율적인 저전력 비전 AI 마이크로 프로세서는 로보틱스, 감시, 스마트 홈 장치의 에지에서 실시간 추론을 가능하게 합니다.

Image of An Easier Way to Build Powerful Edge AI Applications 강력한 에지 AI 애플리케이션을 쉽게 구축하는 방법

다중 코어 프로세서, 개발 기판 및 소프트웨어가 결합되어 에지 AI 애플리케이션 설계를 가속화합니다.

Image of Standardizing Smart Home Interconnectivity with 'Matter' 'Matter'를 통한 스마트 홈 상호 연결성 표준화

플랫폼 제공업체, 장치 제조업체, 반도체 기업(예: Silicon Labs)은 스마트 장치의 상호 연결성을 위해 Matter 프로토콜에 집중하고 있습니다.

Image of Use Edge AI to Extend Battery Life in Wireless Motor Monitoring 에지 AI를 사용하여 무선 모터 모니터링의 배터리 수명 연장 게시 날짜: 2025-03-27

에지 AI를 사용하여 무선 모터 모니터링 응용 제품에서 배터리 수명을 연장하는 방법을 알아보세요.

Image of How and Why Microcontrollers Can Help Democratize Access to Edge AI 마이크로 컨트롤러로 에지 AI에 대한 액세스를 더 쉽게 보편화하는 방법 및 그 이유 게시 날짜: 2025-02-18

에지 AI 및 마이크로 컨트롤러는 효율적이고 확장 가능한 AI 처리를 지원하여, 실시간 응용 제품을 최적화하는 동시에 비용과 전력 소비를 줄여줍니다.

Introducing the Raspberry Pi 500: A Leap in All-in-One Computing Introducing the Raspberry Pi 500: A Leap in All-in-One Computing

Discover the Raspberry Pi 500, a powerful all-in-one computer in a keyboard. Explore specs, GPIO upgrades, and its perfect pair—the Pi Monitor.

Image of How to Provide Effective Power Management for AI Datacenters AI 데이터 센터 전력을 효과적으로 관리하는 방법 게시 날짜: 2025-01-22

Panasonic의 하이브리드 커패시터, 정밀 저항기, 무선 모듈이 AI 데이터 센터의 주요 전력 관리 문제를 해결하는 방법을 알아보세요.

Image of Use a Portfolio of Low-Power Microcontrollers to Simplify Healthcare and Industrial IoT Design 저전력 마이크로 컨트롤러 포트폴리오를 사용하여 의료 및 산업용 IoT 설계 간소화 게시 날짜: 2024-10-10

특수 기능을 갖춘 초저전력 MCU를 사용하면 프로세서 성능이나 전력 예산에 영향을 주지 않고 응용 제품 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

Image of Developing Edge AI Applications with ADI's MAX78002 MCU ADI의 MAX78002 MCU를 통해 에지 AI 응용 제품 개발

저전력 소비, 고성능, 강력한 보안 기능을 갖춘 ADI 78002 MCU가 어떻게 에지 AI 응용 제품의 설계를 지원하는지 알아보세요.