LoRaWAN을 통한 농업 모니터링 범위 확대

농업 IoT 프로젝트에 무선 프로토콜을 사용하면 범위, 비용, 가용성 등이 향상됩니다. 흔히 사용되는 프로토콜은 LoRaWAN입니다. 여기에는 여러 이유가 있지만, 가장 큰 이유는 가장 비용 효율적으로 구축할 수 있는 장거리 저전력 네트워크라는 점입니다. Wi-Fi를 즉시 사용할 수 없고 여러 셀 방식 요금제를 사용하는 것이 경제적이지 않은 곳에서 효과적입니다.

결정해야 하는 또 다른 요소는 데이터 수집 빈도입니다. 지속적인 모니터링이 필요한지, 아니면 간헐적인 보고로 충분할지 판단해야 합니다. 농업 IoT 응용 분야에는 전력 요구 사항 덕분에 가장 일반적인 간헐적 데이터 전송이 적합합니다.

VolleyBoast VoBo에는 최대 3개의 센서를 연결할 수 있습니다. (이미지 출처: VolleyBoast)

DigiKey 제조업체 중 한 곳에서는 LoRaWAN 네트워크에서 작동하는 농업 IoT 응용 분야를 위한 우수한 제품과 소프트웨어를 제공합니다. VolleyBoast를 통해 데이터 수집 빈도를 결정하고 장치와 데이터 검토를 위한 소프트웨어를 간편하게 사용할 수 있습니다. VoBo라는 이름의 이 장치는 시중에 나와 있는 대부분의 센서와 호환되며 최대 3개의 센서를 연결할 수 있습니다. 이 노드는 데이터 수집 빈도, 로컬 데이터 백업, 이벤트 발생 시 절전 해제가 프로그래밍되어 있습니다. 시스템에 다음으로 필요한 요소는 MultiTechConduit입니다. Conduit은 실내 모델뿐 아니라 실외용으로 적합한 IP67 등급 모델에도 사용 가능합니다. 수백 대의 VoBo에서 데이터를 수집하고 관리하며 이더넷, 셀 방식, 위성 전송을 통해 Azure 클라우드로 전달할 수 있습니다. 데이터는 Azure 클라우드를 거쳐 VoBo 고객 포털로 전송됩니다. Microsoft의 Azure 클라우드 플랫폼을 기반으로 구축된 VoBo 고객 포털은 센서로부터 전송된 데이터를 안전한 데이터베이스에 저장하고, 처리 및 분석하며, 경고 및 알람을 설정할 수 있습니다.

농업 환경에서는 여러 이유로 인해 이러한 구조가 유용합니다. 수작업이 필요한 측정과 보고를 최소화했기 때문에 인력을 다른 프로젝트에 재배치할 수 있습니다. 또한 예측 정비를 통해 잠재적인 다운타임을 줄일 수 있습니다. 문제가 발생하는 경우 신속한 알림을 통해 대응 속도가 빨라지며 런타임, 작물 성장, 기타 다양한 요소를 개선할 수 있는 정보가 증가합니다.

결론적으로, 농업 IoT 솔루션에 어떤 제품을 사용할지 결정하는 것은 어려울 수 있지만 반드시 그렇지만도 않습니다. 이와 같은 시스템을 사용하면 개발 시간을 최소화하면서 데이터를 손쉽게 분석하고 표시할 수 있습니다. VolleyBoast 제품은 오늘날 농업의 니즈를 통합함과 동시에 미래의 농장에 발생할 수 있는 다양한 문제를 해결하고 솔루션을 확립하기 위한 프레임워크를 구축합니다. DigiKey는 VolleyBoast 및 기타 제조업체와의 협력을 통해 이러한 노력을 지원하는 제품을 제공합니다. 자세한 내용은 Farm Different 동영상 시리즈를 참조하세요.

작성자 정보

Image of Kelsie McMillin

DigiKey의 전략 프로그램 파트너십 마케팅 관리자인 Kelsie McMillin은 2015년부터 DigiKey와 함께 했습니다. Kelsie는 IoT와 관련된 모든 제품 및 서비스를 처리하고 있으며 DigiKey 장학금 프로그램을 통해 노스랜드 커뮤니티 및 테크니컬 컬리지에서 응용 과학 전문 학사 학위를 받았습니다. 여가 시간에는 가족과 함께 모험을 떠나는 것을 즐깁니다.

More posts by Kelsie McMillin
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum