소방에 사물 인터넷(IoT)을 활용하는 방법

IoT와 다양한 응용 분야를 이야기할 때 IoT는 거의 모든 곳에 활용됩니다. IoT가 매우 중요한 역할을 수행하는 응용 분야 중 하나는 시골, 도시 및 산림 지역의 긴급 소방입니다. 새로운 IoT 기술이 개발됨에 따라 IoT는 응급 서비스의 모든 측면에 통합되어 응급 의료요원의 안전뿐만 아니라 대중의 안전을 강화하는 데에도 도움을 주고 있습니다.

현대의 소방은 개인 및 장비 안전을 위한 무선 연결에 달려 있습니다. 이 경우 드론은 소방 자산을 추적하여 상황을 실시간으로 파악합니다(이미지 출처: Taoglas).

활용할 수 있는 다양한 연결 옵션을 살펴보면 셀룰러(FirstNet 포함), Wi-Fi, 위성이 모두 떠오릅니다. 활용되는 연결 유형은 응용 분야 및 필요한 위치에 따라 달라집니다. 이러한 연결 및 응용 분야에 대해 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.

셀룰러

셀룰러는 빠르고 즉각적인 연결을 위한 훌륭한 옵션입니다. 셀룰러는 현장의 소방관들을 지휘본부 및 상황실과 연결하는 데 종종 사용됩니다. 또한 구급차에 대한 모니터링을 통해 환자의 데이터를 ER에 자동으로 전송하여, 환자가 도착하기 전에 의사가 환자 정보를 볼 수 있도록 합니다. 이러한 즉각적인 데이터 전송은 중요한 시간을 절약하여 수 많은 인명을 구할 수 있습니다. FirstNet을 활용하면 우선적 연결이 가능합니다. 도시 지역에서는 대중들이 휴대폰 신호를 많이 사용하게 되면 액세스가 끊기거나 불안정해질 수 있습니다. FirstNet은 응급 의료요원을 위한 우선적 연결을 제공하여 고도로 신뢰할 수 있는 연결을 사용할 수 있도록 합니다. FirstNet은 또한 시골 지역 기관을 위한 훌륭한 옵션입니다. 연결이 불안정한 지역이 종종 있으며 FirstNet을 활용하면 해당 지역에서 가능한 최고의 연결을 위해 사용 가능한 작은 대역폭을 끌어올 수 있습니다.

Wi-Fi

Wi-Fi는 소방 응용 분야에서 일반적으로 활용되는 또 다른 연결로, 서로 가까이 있는 두 대의 장치를 연결해야 하는 경우에 완벽한 옵션입니다. 이는 지휘본부에 여러 대의 장치가 있는 상황뿐만 아니라 차량 및 도구 모니터링, 비디오, 열 화상, 데이터 분석에 매우 적합합니다. 이를 통해 소방관들은 해당 장비가 적절하게 유지 관리되고 작동되는지 확인하여 연기 구성 물질과 같은 상황 판독값을 생성할 뿐만 아니라 팀 구성원 간에 통신할 수 있습니다.

위성

위성은 매우 유용하게 사용되는 고유한 응용 분야를 가집니다. 특히 산림 응용 분야에서 가장 자주 사용됩니다. 여기에는 두 가지 주요 사용 사례가 있습니다.

  • 셀룰러 연결에 액세스할 수 없는 산림 영역이 많이 있습니다. 이러한 경우, 위성은 소방관 및 산림 감시원이 계속적으로 통신을 유지할 수 있도록 하는 데 큰 역할을 합니다.
  • 또 다른 주요 응용 분야는 산불이 셀룰러 연결이 지원되는 지역을 통과하는 경우입니다. 대형 산불이 발생하면 연결 인프라가 파괴되어 더 이상 셀룰러 액세스가 불가능한 경우가 종종 있습니다.

이러한 경우 위성은 셀룰러 네트워크가 복원될 때까지 대체 옵션으로 사용할 수 있습니다.

요약

이러한 연결 옵션은 모두 훌륭하지만 올바른 부품 없이는 소용이 없습니다. 끝까지 종종 간과되는 부품 중 하나는 안테나입니다. 고도로 신뢰할 수 있는 우수한 품질의 안테나 없이는 위의 어떤 연결도 제대로 작동하지 않거나 필요한 신뢰성을 제공할 수 없습니다. 안테나를 살펴볼 때 정격, 연구 조사, 설계 지원, 사양을 모두 고려해야 합니다. 위에서 언급한 응용 분야와 같은 중요 응용 분야에 적합한 안테나의 예를 보려면 Taoglas의 안테나를 확인해 보세요.

작성자 정보

Image of Kelsie McMillin

DigiKey의 전략 프로그램 파트너십 마케팅 관리자인 Kelsie McMillin은 2015년부터 DigiKey와 함께 했습니다. Kelsie는 IoT와 관련된 모든 제품 및 서비스를 처리하고 있으며 DigiKey 장학금 프로그램을 통해 노스랜드 커뮤니티 및 테크니컬 컬리지에서 응용 과학 전문 학사 학위를 받았습니다. 여가 시간에는 가족과 함께 모험을 떠나는 것을 즐깁니다.

More posts by Kelsie McMillin
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum