Digi-Key 제공:
Farm Different 시즌 3

Farm Different 시즌 3에서는 농업의 미래를 살펴봄으로써 어떠한 혁신이 차세대 글로벌 식량 생산의 원동력이 될 것인지에 대해 알아봅니다. 로봇 공학과 자율주행차량이 농장에 도입되는 방법을 살펴보고, 지역 전략을 파악하고 수확량을 극대화하며 농부들이 지속 가능한 방식으로 식량을 공급하기 위해 필요한 통합적인 데이터를 자세히 살펴봅니다. 

hero-banner
  • 시즌 1
  • 시즌 2
  • 시즌 3
  • 시즌 4

시즌 1 제작 지원

Amphenol 로고

DigiKey는 농업 혁신과 관련된 사람, 기술, 당면 과제에 관한 3부로 구성된 시리즈를 선보입니다. 농업을 개선하려면 농업 방식을 바꿔야 합니다.

S1: 제1편

농부

미래의 농장에서는 드론이 매우 중요한 역할을 하게 될 것입니다. 3부로 구성된 이 시리즈의 1편에서는 세계 최대의 드론 제조업체인 DJI를 방문하기 위해 선전으로 가 봅니다. 여기에서 농부들의 드론 조정사 자격증 취득을 위한 정밀 농업 드론 및 교육 프로그램에 대해 더 자세히 알아봅니다.

S1: 제2편

장비

2편에서는 노스다코타주 파고에 있는 Grand Farm을 방문하기 위해 미국으로 돌아갑니다. 이 농장은 실제 환경에서 사용할 최첨단 장비를 개발하고 테스트하기 위해 흥미로운 협력을 활용하는 몇 가지 새로운 계획을 통해 비전을 제시합니다.

S1: 제3편

머지 않은 미래

마지막 편에서는 해양 농업에서부터 정밀 지도 시스템 및 인공 지능에 이르기까지 모든 것에 중점을 두고 전 세계의 농업 관련 스타트업과 이야기를 나눕니다. 이러한 특별한 솔루션은 다음 세대의 농업을 정의할 것입니다.

관련 제품

xx

Amphenol RF

ARF2169-ND

U.FL (UMCC), AMC to U.FL (UMCC), AMC

세부 정보 보기

xx

Tycon Systems Inc.

2303-TPS-12-35W-ND

Monocrystalline 태양광 전지

세부 정보 보기

xx

Seeed Technology Co., Ltd

1597-113990820-ND

RF 센서 433MHz, 868MHz, 915MHz, 920MHz FSK, GFSK, GMSK, MSK, LoRa, OOK 디지털, I²C, ISP, UART, USART, USB 300kbps

세부 정보 보기

xx

Multi-Tech Systems Inc.

591-1292-ND

일반 ISM < 1GHz LoRa® 트랜시버 모듈 868MHz 표면 실장

세부 정보 보기

xx

Murata

유형 1SJ 통합 LoRaWAN 모듈

Semtech의 RFIC SX1262를 기반으로 하는 Murata의 콤팩트한 10.0mm x 8.0mm x 1.6mm 모듈

세부 정보 보기

xx

Thales 및 Taoglas

IoT 게이트웨이 및 안테나 셀 방식 시험용 키트

쉽고 안정적인 개발자 시험용 키트로 결합된 Thales IoT 게이트웨이 및 Taoglas Limited 안테나

세부 정보 보기

xx

Infineon

Discover XENSIV™ 센서

정확한 상황 인식을 위해 인간과 같은 감각을 제공하는 Infineon 센서

세부 정보 보기

xx

u-blox

XPLR-IOT-1 다목적 탐색 키트

GNSS, 셀 방식, Wi-Fi 및 Bluetooth® 기술과 클라우드 통신 서비스가 포함된 u-blox의 탐색 키트

세부 정보 보기

추가 내용

시즌 2 제작 지원

Kemet
STMicro

Farm Different의 시즌 2에서는, 기술이 어떻게 경작 가능한 토지의 부족, 빠듯해진 마진, 감소하는 노동 인력 또는 기후 변화로 인한 어려움에도 농업 분야가 지속되도록 보장하는지 알아봅니다. 연구에 따르면 미래의 인구를 위한 식량을 수급하기 위해서는 식량 생산이 현재 수준에서 70% 증가해야 합니다. 그러나 이 증가한 수준의 생산이 우리가 사는 지구의 지속 가능성 또한 보장하려면 어떻게 해야 할까요?

S2: 제1편

점점 줄어드는 농업 인력을 자동화로 대체

전 세계적으로 농업 인력 부족이 심화하고 있습니다. 고용된 농장 노동자의 52% 감소와 가족 농장 노동자의 73% 감소로 인해, 그 격차를 메우기 위한 자동화된 솔루션의 필요성이 생겼습니다.

S2: 제2편

농장에서 밥상까지

식품은 먼 거리를 이동해 식료품점과 슈퍼마켓에 도달하는 경우가 많습니다. 농산물이 공급망을 통해 이동할 때 어떻게 신선함을 유지할 수 있을까요? 과도한 낭비를 막기 위해 음식을 더 잘 모니터링할 수 있는 기술은 무엇일까요?

S2: 제3편

농업의 지속 가능한 미래

식량을 재배하고 생산하는 방법이 환경에 미치는 영향은 측정 가능하며, 식량 생산이 증가함에 따라 효율성을 극대화하는 전기 자동차, 수직형 농업, 고급 센서와 같은 첨단 농업 기술의 새로운 혁신은 농업의 미래를 보장하는 데 필수적일 것입니다.

관련 제품

xx

Kemet

KONNEKT™ 기술을 적용한 KC-LINK™

매우 높은 리플 전류를 처리할 수 있으며 금속 프레임 없이 실장 가능한 KEMET의 표면 실장 커패시터

세부 정보 보기

xx

Kemet

KONNEKT™가 내장된 X7R

작은 기판 공간에서 높은 정전 용량 및 전압을 필요로 하는 응용 제품을 위해 설계된 KEMET 커패시터

세부 정보 보기

xx

Kemet

KONNEKT™ U2J 다층 세라믹 칩 커패시터(MLCC)

고효율 및 고밀도 전력 응용 제품을 위해 설계된 KEMET의 표면 실장(SMD) 커패시터

세부 정보 보기

xx

Kemet

KONNEKT™ 기술이 적용된 C0G 커패시터

-55°C ~ +125°C의 작동 온도 범위를 제공하는 KEMET의 커패시터

세부 정보 보기

xx

STMicroelectronics

STEVAL-ASTRA1B 다중 연결 자산 추적 참조 설계

고급 자산 추적 응용 제품의 시제품 제작, 테스트 및 평가를 간소화하는 STMicroelectronics의 참조 설계

세부 정보 보기

xx

STMicroelectronics

AIS25BA 3축 가속도계

전용 TDM 인터페이스를 갖춘 STMicroelectronics의 초저잡음, 짧은 대기 시간, 넓은 대역폭, 3축 디지털 가속도계

세부 정보 보기

xx

STMicroelectronics

AEK-SNS-2TOFM1 제스처 감지 시스템

FlightSense™ 기술 센서를 기반으로 하는 STMicroelectronics의 재정의된 제스처 감지 시스템

세부 정보 보기

xx

STMicroelectronics

STEVAL-PROTEUS1 산업용 센서 평가 키트

산업용 기계 및 시설의 온도 및 진동 모니터링을 위해 설계된 STMicroelectronics의 평가 도구

세부 정보 보기

추가 내용

자주 묻는 KONNEKT 기술 관련 질문

KEMET의 KONNEKT 기술과 관련되어 자주 묻는 질문입니다.

관련 자료

농업의 미래에 변화를 가져올 커패시터 포장 기술

Kemet이 농업에 가져올 변화

관련 자료

세라믹 커패시터를 활용하여 전력 밀도 및 변환 효율 강화

초소형 세라믹 커패시터는 AC 및 DC 전력 설계에서 손실을 줄이고 높은 전류 리플을 관리하여 전력 처리 기능을 강화합니다.

관련 자료

KEMET KONNEKT 세라믹 커패시터

다수의 MLCC를 한 스택 내에서 단일 표면 실장 부품으로 결합하는 과도 액상 소결 공정을 사용하는 고밀도 패키징 기술

관련 자료

MEMS 센서를 사용한 진동 모니터링

진동 모니터링을 사용하면 치명적인 손상과 잠재적인 라인 다운 상황의 위험을 줄일 수 있습니다. MEMS 센서가 최선의 해결책이 될 수 있습니다.

관련 자료

물류 추적 응용 제품에 최신 RFID 고급 기능을 배포하는 방법

물류 및 공급망 관리는 재료의 실시간 가시성을 제공하기 위해 점점 더 무선 주파수 식별(RFID) 기술로 전환하고 있습니다.

관련 자료

배터리 구동 응용 분야를 위한 열 인식 고전력 인버터 기판

배터리 구동 모터 제어기 솔루션은 인쇄 회로 기판 열 성능의 최적화와 같은 몇 가지 여러 설계 문제를 제기합니다.

관련 자료

무선 연결을 스마트 계측기에 통합하는 방법

무선 연결은 전기, 물, 가스, 커뮤니티 열 분산 네트워크용 스마트 계측기에 필수적입니다.

모두 보기

TechForum

DigiKey의 Tech Forum은 엔지니어를 위한 온라인 커뮤니티 및 기술 리소스입니다. 제품 지원, FAQ 및 기타 전자 부품 주제와 대화를 보려면 Techforum을 방문하세요.

시즌 3 제작 지원

Amphenol 로고
Analog Devices

S3: 제1편

농업의 기술 혁명

제1편에서는 대규모 또는 소규모 농장에서 새로운 기술을 도입하여 작물을 심고, 모니터링하며, 수확하는 방식을 변화시키는 방법을 살펴봅니다. 또한 오늘날의 AgTech(농업 기술) 혁신가들이 어떻게 모든 규모의 농업 현장에 최신 솔루션 및 이를 통한 이점을 제공하고 있는지 알아봅니다.

S3: 제2편

미래 농장, 그 씨앗을 뿌립니다

제2편에서는 새로운 형태의 에너지 관리, 연결, 전력화가 어떻게 미래의 농업 솔루션을 위한 토대를 마련하는지 알아봅니다. 향후 새로운 혁신이 이 기본 인프라를 활용하게 되는 방법에 대해 살펴보세요.

S3: 제3편

지능형 농업 솔루션 탐색

제3편에서는 드론부터 자율주행 트랙터, 농작물 모니터링 및 정밀 농업 방법에 이르기까지 모든 영역에서의 최신 발전 사항을 자세히 설명하며, 새로운 솔루션으로 효율성, 수익률, 지속 가능성을 개선하는 방법에 대해 알아봅니다.

관련 제품

Analog Devices microModule

Analog Devices

µModule® 전력 제품

Analog Devices의 µModule®(마이크로 모듈) 조정기 및 dc-dc 전력 제품은 완전한 SiP(System-in-Package) 전력 관리 솔루션입니다.

세부 정보 보기

ADXL358 3축 MEMS 가속도계

Analog Devices

ADXL358 3축 MEMS 가속도계

Analog Devices의 ADXL358 저잡음, 저드리프트, 저전력, 3축 MEMS 가속도계는 최소한의 보정으로 정밀한 응용 제품을 구현합니다.

세부 정보 보기

ADIS16470 - 가속도계, 자이로스코프, 6축 센서 평가 기판

Analog Devices

ADIS16470/ADIS16475/ADIS16477 Mini Mems IMU

스마트 농업, 무인 자동차, 내비게이션 시스템을 위한 Analog Devices의 관성 측정 장치

세부 정보 보기

ADIS16507-1용 평가 기판

Analog Devices

ADIS16500/05/07 소형 정밀 MEMS IMU

각 관성 센서 신호 조정과 결합하여 동적 성능을 최적화하는 Analog Devices ADIS1650/05/07

세부 정보 보기

Quicklock 커넥터

Amphenol

signalmate® C091 M16 Q(Quicklock) 커넥터

열가소성 하우징을 갖춘 Amphenol Sine Systems의 Quicklock 커넥터는 결합 시 IP68 등급 및 내식성을 제공합니다.

세부 정보 보기

원형 커넥터 리셉터클

Amphenol

ATHD Series™ 커넥터 및 케이블 조립품

Amphenol Sine Systems의 커넥터 및 케이블 조립품은 열악한 환경의 현장 스플라이스 및 단자를 위한 실용적인 솔루션입니다.

세부 정보 보기

방수 커넥터

Amphenol

ecomate® Aquarius™ Fathom Lock 계열 방수 커넥터

Amphen Sine Systems의 ecomate Aquarius Fathom Lock 계열은 플러그와 리셉터클의 간편한 결합/분리 과정을 보장합니다.

세부 정보 보기

오버몰드 호환 커넥터

Amphenol

StructurePlus™ 오버몰드 호환 커넥터 제품군

Amphenol Sine Systems의 커넥터는 AT, AT LED, ATP 및 ATHD series 커넥터로 구성되어 있습니다.

세부 정보 보기

추가 내용

고급 농업 관개를 통해 해결된 물 부족 문제

지난 10년 동안 농업 관개 방제는 더욱 정교해졌습니다.

관련 자료

연결 – 지속 가능한 자동화의 근간

생산 현장 수준까지 침투하는 디지털화는 자동화 기술에서 오랫동안 지속되온 트렌드입니다.

관련 자료

자율 주행 차량이 농업에서 지속 가능성과 생산성을 향상하는 방법

자율 주행 트랙터, 드론 및 로봇은 농업을 혁신시키고 농업 활동의 지속 가능성과 생산성을 향상시켜 식량 부족 문제를 완화하는 데 도움을 줄 수 있도록 개발 중인 기술입니다.

관련 자료

Amphenol® RF의 스마트 농업 솔루션 안내서

스마트 농업 솔루션은 센서, 지리적 위치, 데이터 분석 소프트웨어를 통해 농부들에게 다양한 이점을 제공할 수 있습니다.

관련 자료

관련 동영상

시즌 4 제작 지원

검은색 Littelfuse 로고
Analog Devices

이번 시즌에서는 전기 장비와 견고한 전자 장비부터 농장에서 이루어지고 있는 데이터 기반 혁신까지, 최첨단 농업 기술을 살펴봅니다. 노스다코타주의 Grand Farm을 특별히 방문하여 더욱 스마트한 기계, 회복력 우수한 시스템, 대담하고 참신한 아이디어가 오늘날 농업의 미래를 어떻게 그려가고 있는지 알아봅니다.

S4: 제1편

현장에서의 전기화: 차세대 농업 장비에 전력 공급

트랙터와 살포기는 빠른 발전을 거듭하여, 유압식과 연소식에서 전기식과 내장형 제어식으로 바뀌어 가고 있습니다. 특별히 설계된 Littelfuse의 고성능 퓨즈, 계전기, 전력 모듈이 농업 현장에서의 까다로운 요구 사항을 어떻게 처리하고 있는지 살펴보겠습니다. 이러한 제품들은, 신뢰성부터 안전성의 측면에 있어, 더욱 스마트하고 효율적인 기계를 만드는 데 핵심적인 역할을 합니다.

S4: 제2편

미래의 농업 현장: Grand Farm에서 진행 중인 혁신

Grand Farm에서는 농업의 미래가 뿌리를 내리고 있습니다. 기술자, 재배자, 연구자들이 모여 자율성, 전기화, 연결 시스템을 탐구하는 그랜드 팜만의 특별한 시험 현장을 방문합니다. Analog Devices도 함께하여 정밀 감지 및 제어 기술이 자율 트랙터에서 로봇 도구에 이르기까지, 첨단 야외 로봇 공학을 가능하게 하고, 실험적 개념을 신뢰할 수 있는 실제 농업 솔루션으로 전환하는 데 어떻게 도움이 되는지 보여줍니다.

S4: 제3편

농장 내 연결성 강화: 더 스마트하고, 더 견고하고, 더 탄력적인 연결

오늘날 농업은 노동력 부족부터 이상 기후까지 많은 불확실성에 직면하고 있습니다. 제3편에서는 토양 센서부터 원격 정보 처리까지 전자 기술을 활용해 농장 현장에서 민첩하게 대처할 수 있는 방법을 살펴봅니다. Analog Devices와 Littelfuse가 견고한 전자 장치, 고급 감지 및 전력 관리가 원활히 연결된 농장 전체에서 보다 스마트하고 복원력이 뛰어난 로봇 공학과 자동화를 구현하는 방식을 보여줍니다.

관련 제품

25EV1K 계열

25EV1K 계열

25EV1K 계열 고전압 퓨즈

Littelfuse의 25EV1K 계열 고전압 퓨즈는 전기 자동차(EV) 및 하이브리드 자동차의 고전압 회로를 보호하도록 설계되었습니다.

세부 정보 보기

LFLX0006Z-01

LFLX0006Z-01

EPC 계열 전력 분배

EPC 계열 모듈은 까다로운 상업용 차량에서의 사용을 위해 설계된 견고한 밀폐형 전력 분배 장치입니다. 견고한 IP67/IP69K 등급 인클로저이므로 충격, 진동, 습기, 오염 물질로부터 안정적으로 보호됩니다.

세부 정보 보기

KSC2 DCT 계열

KSC2 DCT 계열

KSC2 DCT 촉각 스위치

SMT용 밀폐형 촉각 스위치인 KSC2 DCT 계열은 IP67 등급, 3.5mm 높이의 순간 작동 촉각 스위치로, 소프트 액추에이터를 탑재하고 있습니다. 4.75N +/-1.25N의 작동력과 300K 주기의 수명을 제공하며, 편안한 촉각적 느낌을 주도록 설계되었습니다.

세부 정보 보기

TPSMB 계열

TPSMB 계열

TPSMB 계열 – 자동차용 TVS 다이오드

Littelfuse TPSMB 계열은 엄격한 자동차 환경을 위해 설계된 소형 DO-214AA(SMB) 패키지로 신뢰성 높은 표면 실장형 TVS(과도 전압 억제) 다이오드를 제공합니다.

세부 정보 보기

ADIS16576-2BMLZ

ADIS16576-2BMLZ

정밀 MEMS IMU 모듈

ADIS16575, ADIS16576, ADIS16577은 자이로스코프와 가속도계를 모두 통합한 고성능 3축 MEMS IMU입니다. 이러한 정밀 장치는 공장에서 조정된 출력으로 우수한 방향 및 동작 추적 기능을 제공하며, 견고하고 안정적인 관성 감지가 필요한 경우 이상적입니다.

세부 정보 보기

평가 기판

MAX96724

MAX96724 평가 기판

MAX96724, MAX96724F, MAX96724R 직병렬 변환기의 마이그레이션 및 성능 테스트를 위해 설계된 이 평가 키트는 자동차용 고속 비디오 링크를 빠르게 프로토타입으로 제작하고 평가할 수 있는 완벽한 플랫폼을 제공합니다.

세부 정보 보기

6 DOF PREC IMU, 40G(500 DPS DN)

ADIS16501-2BMLZ

정밀, MEMS IMU

ADIS16501은 3축 자이로스코프와 가속도계를 단일 모듈로 통합한 소형의 고정밀 MEMS 기반 IMU입니다. 임베디드 및 산업용으로 설계되었으며, 원활한 통합을 위한 공장 보정, 고급 동기화 및 필터링, SPI 통신 기능을 제공합니다.

세부 정보 보기

18 VIN, 8A 무소음 스위처 UMODU

µModule® 전력 제품

µModule® 전력 제품

Analog Devices의 µModule®(마이크로모듈) 조정기 및 DC-DC 전력 제품은 소형 표면 실장 BGA 또는 LGA 패키지 내에 DC-DC 컨트롤러, 전력 트랜지스터, 입력 및 출력 커패시터, 보상 부품, 인덕터가 통합된 완전한 SiP(System-in-Package) 전력 관리 솔루션입니다.

세부 정보 보기

추가 내용

DC 접촉기 계전기

고전압 DC 계전기 관련 주의 사항을 바로 이해하면 예방 가능한 문제를 미연에 방지하고 고객 만족을 보장하는 고성능 설계가 가능합니다.

관련 자료

Littelfuse ZCASE® FHZ 계열

ZCASE® FHZ 계열 볼트 고정식 전력 분배 모듈은 1차 고전류 전력 분배를 위해 설계된 5개 스터드 및 7개 스터드 퓨즈 홀더(구성 가능)입니다. 전원 입력 단자를 사용하는데, 이는 일반적으로 입력을 위한 ZCASE ® 션트와 쌍을 이룹니다.

관련 자료

Littelfuse KSC2 DCT 고성능 밀폐형 촉각 스위치 PIO

이 동영상에서는 Littelfuse의 KSC2 이중 회로 기술(DCT) 촉각 스위치에 대해 설명합니다. 이 고성능 IP67 등급 스위치는 산업, 소비자 및 자동차용으로 설계된 제품입니다.

관련 자료

TPSMB-L 자동차용 TVS 다이오드 계열

TPSMB-L 계열은 저클램핑 전압 TVS 다이오드로, 전기 자동차 배터리 관리 시스템(BMS)의 아날로그 프런트 엔드 칩(AFE/BMIC)을 과전압 이벤트로부터 특별히 보호합니다.

관련 자료

도로 테스트를 완료한 GMSL 카메라의 새로운 시장 진출

자동차 부문의 경우, 업계 제조업체의 신뢰성과 성능 요구 사항 수준이 엄격하고, 전자적으로 용이하지 않은 환경에서도 빠른 데이터 전송 속도가 필요하므로, 자동차용으로 개발된 기술은 다른 시장으로 이전되는 경우가 많습니다.

관련 자료

ADI의 Silent Switcher μModule® 조정기로 응용 제품의 잡음 제거

SMPS(스위치 모드 전원 공급 장치) 및 전자 기반 컨버터는 자동차 시스템, 가전 제품, 산업 자동화, 전기 통신의 여러 응용 제품의 설계를 복잡하게 만드는 EMI의 주된 원인입니다.

관련 자료

전원 공급 루프 안정성 및 보상 이해

나이퀴스트 기준과 플롯은 분석을 위한 또 다른 방법을 제공하는데, 보데 플롯보다 개념을 설명하고 루프 안정성을 결정하는 데 더 유용한 경우도 많습니다.

관련 자료

로봇 공학에 GMSL™을 활용하여 빠른 비전 및 인식을 실시간으로 구현

Gigabit Multimedia Serial Link™(GMSL™)는 지난 20여 년 동안 단일 케이블을 통해 고속, 저지연 비디오 및 데이터를 제공하면서 자동차 시스템의 혁신을 주도해 왔습니다.

관련 자료

TechForum

DigiKey의 Tech Forum은 엔지니어를 위한 온라인 커뮤니티 및 기술 리소스입니다. 제품 지원, FAQ 및 기타 전자 부품 주제와 대화를 보려면 Techforum을 방문하세요.