농업의 미래에 변화를 가져올 커패시터 포장 기술

2050년에 전 세계 인구는 91억에 이를 것으로 예상됩니다. 국제연합식량농업기구(FAO)에 따르면 전 세계 식량 생산량이 60% 감소할 것이며, 이는 면 및 목재와 같이 일상적으로 사용하는 다른 모든 농산물을 포함하지 않은 수치입니다. 인구가 계속해서 증가함에 따라 농업 종사자와 농장 운영자는 농업 4.0(Agriculture 4.0)이라고도 부르는 혁신을 통해 생산량을 늘릴 수 있는 기술을 도입하고 있습니다.

획일적인 급수 일정, 비료, 농약의 시대는 이제 지났습니다. 이제 농업 종사자는 GPS 기술, 항공 사진, 습도 및 온도 센서를 사용하여 중요한 자원을 정밀하게 측정합니다. 이러한 기술이 확산됨에 따라 농업인은 농지에서 데이터를 수집하여 보다 정확한 기후 패턴, 토양 상태, 작물 생산량을 예측합니다. 데이터가 증가하면서 유통업체는 낭비를 줄이기 위한 운송을 통해 농산물을 마트까지 더 빠르게 전달합니다. 또한 소비자는 마트에서 농장까지 농산물을 추적할 수 있어 더 쉽고 안전하게 건강한 식품을 찾고 지역 단체를 지원할 수 있습니다. 지속적인 개선이 일어남에 따라 KEMET에서는 이를 지원하기 위한 전자 부품을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 농기구에는 이전보다 훨씬 많은 커패시터가 사용되고 있습니다. 농업 종사자가 트랙터에서 보내는 시간을 줄이고 다음 문제를 해결하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있도록, 각 농기계를 보다 정밀하고 편안하게 만들기 위해 연결되고 결합되는 전기 시스템의 수가 증가했기 때문입니다.

신뢰성 향상
농업 종사자와 농장 운영자가 점점 더 첨단 기술을 도입하고 있으며, 새로운 시스템의 신뢰성은 필수입니다. 따라서 KEMET에서는 신뢰성을 최우선 과제로 삼고 있습니다. 농업 종사자는 장비에 문제가 발생하면 큰 타격을 입게 되므로 KEMET에서는 제품을 출시하기 전에 결함에 대한 테스트를 신중하게 진행합니다.
정확성 향상
센서 기술이 발전함에 따라 현장 작동의 정확성이 높아질 것입니다. 이제 농업 종사자는 생산량을 제곱피트 단위로 보는 것이 아니라 제곱인치 단위로 평가하기 시작합니다. 각 작물의 실적을 면밀히 모니터링하게 되면서 생산량을 세부적으로 산정할 수 있습니다.

기회의 증가
KEMET의 KONNEKT™ 포장 기술을 사용하면 벌크 정전 용량에서 엄청난 공간을 절약할 수 있습니다. 이를 통해 회로 기판에서 다른 기술을 위한 공간을 확보하여 농업 장비 제조업체가 시스템에 새로운 기술을 결합하여 혁신하는 데 필요한 유연성을 제공할 수 있습니다. 이제 농업 장비에도 인공지능, 머신러닝, 자동화가 널리 사용될 수 있습니다. 충분한 데이터, 농업 모델링, 정확한 기후 예측을 근거로 현장에서 의사결정을 내릴 수 있게 될 것입니다. 탄소 배출량을 정확하게 모니터링하고 개선할 수 있으며 식량 손실량이 크게 줄어들 것입니다. 농업은 긍정적인 방향으로 변화 중이며 앞으로 나아갈 미래가 밝아지고 있다고 믿습니다.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum