커넥티드 환경에서 생체 인식 기술의 역할
최근 몇 년간, 우리 삶의 방식을 연구하고 자동화하여 궁극적으로 이를 단순화하기 위한 디지털 기기와의 상호 작용은 우리의 삶의 일부가 되어 왔습니다. 스마트폰 잠금 해제에서부터 재정 관리, 집의 난방, 경보 시스템 조절에 이르기까지, 이제 삶의 아주 많은 부분들이 새로운 디지털 기술의 지원과 밀접하게 연관되어 있습니다. 이는 단지 시작에 불과하며, 편리함 추구를 중요시하는 세대인만큼 첨단 기술 이용 사례는 빠르게 늘고 있습니다.
특정 구역에 대한 액세스 제어에 생체 인식 기술을 사용하여 보안을 강화합니다. (이미지 출처: Fingerprints)
동작, 온도, 중량 및 속도 센서 모두가 이처럼 편리성과 연결성을 제공하는 새로운 기술에서 중요한 부분을 담당하고 있는데, 그 중에서도 특히 다수의 이용 사례에 걸쳐 가장 많이 사용되는 센서는 바로 생체 인식 센서입니다.
생체 인식 기술을 기기에 통합하면 많은 산업에서 보안을 강화하는 동시에 매출 신장을 저해하는 요소를 제거할 수 있습니다. 스마트폰 세계에서 놀라운 성공을 거둔 생체 인식 기술이, 접근 가능한 생체 인식 센서의 매력을 입증했다는 사실 또한 주목할 필요가 있습니다.
그러나 실제적인 시장의 상황은 어떠하며, 생체 인식 솔루션이 적용될 수 있는 분야에는 어떤 것이 있으며, 결정적으로 이 기술이 새로운 산업 내에서 잘 관리되고 가치 있게 이용되기 위해서는 어떤 안전 장치가 마련되어야 할까요?
모바일 분야에서의 성공 스토리
모바일 분야는 생체 인식 기술이 우리의 일상 생활에 얼마나 빠르게 통합될 수 있는지를 보여줍니다. 불과 5년여 전부터 스마트폰에서의 생체 인식 기술은 급속한 이용율의 증가세를 나타내며 2014년 3%에서 2018년 무려 80%로 급증했습니다.
결정적으로 집중적인 연구 및 개발로 인해 많은 사람들이 이 기능을 사용할 수 있게 되었으며, 소프트웨어 업데이트로 전반적인 성능, 보안 및 사용자 경험이 크게 향상되었습니다. 또한 훨씬 더 작은 센서의 개발을 가능하게 함으로써 설계 및 통합에 확연히 큰 유연성을 제공했으며, 그 결과 정전 용량 센서에 대한 수요가 급증하게 되었습니다. 현재까지 10억 개 이상의 센서가 전 세계로 배송되었으며 지금도 주문이 계속 이어지고 있습니다.
스마트폰 이용이 가능한 지역에서 사용자의 82%가 생체 인식 기술을 이용하고 있을 정도로 이 신기술의 인기는 대단합니다. 그리고 결정적으로 이처럼 신기술이 빠르게 채택되고 인기가 급증함에 따라 모든 종류의 응용 제품에서 생체 인식 기술을 이용할 수 있는 길이 열리게 되었습니다.
결제: 개념 증명
생체 인식 기술의 새로운 시장 진입에 대한 개념 증명은, 결제 분야에 생체 인식 기능의 도입되어 성공을 거두고 있다는 점입니다.
광범위한 연구 및 개발을 통해 센서가 전통적인 지불용 카드 내에 수월하게 통합되도록 전력 효율적이고 얇으며 유연한 센서를 탄생시켰습니다. 또한 이 기술은 전 세계에서 20건 이상의 테스트가 진행되고 있으며, 작년 말 첫 상용화를 이룸으로써 실질적인 추진력을 얻고 있습니다. USB 동글 및 웨어러블과 같은 기타 생체 인식 보안 결제 폼 팩터도 등장하고 있습니다.
액세스 제어 관련 새로운 이용 사례
이러한 새로운 이용 사례로 다시 돌아가 보겠습니다.
집안에 불을 켜고 온도를 조절하며 주전자에 물을 끓이는 것에 이르는 모든 일을 디지털 개인 비서 및 센서가 담당하는 스마트 홈(또는 커넥티드 홈)의 붐이 일고 있습니다. 이 분야는 생체 인식 기술 혁신을 위한 훌륭한 플랫폼을 제공해 왔습니다.
생체 인식 기술은 최고 수준의 보안 또안 개인화가 요구되는 분야에서 그 가치가 드러납니다.
엔터테인먼트 시스템이 그 좋은 예가 되는데, 생체 인식 ID를 사용하면 홈 시스템에서 구매 관리 및 연령 제한 콘텐츠에 대한 액세스 조정뿐만 아니라, 각 사용자의 프로필과 선호하는 설정을 자동으로 불러오는 기능도 사용할 수 있습니다. 가족용 차 내부와 같은 또 다른 공간에서의 설정으로도 간편하게 확장 및 적용됩니다.
물리적 액세스 제어 관련 응용 제품은 그 가격이 비싸기도 합니다. 문 잠금 장치, 약품 보관 캐비넷, 경보 시스템, 자전거 잠금 장치 등 PIN, 비밀번호, 코드 및 열쇠를 이용하는 모든 곳에는 생체 인식 기술을 적용할 수 있으며, 다른 센서와 함께 이용하는 경우 자동화의 가능성은 무한해집니다. 예를 들어 차고에 들어가기 위해 지문을 이용할 때 집 내부의 난방 시스템까지 자동으로 조정된다고 생각해 보십시오.
이같은 일은 집 안의 환경에서 실현될 것으로 보이는 사항의 몇 가지 예일 뿐입니다. 의료 시설, 제조업체 및 농업 관련 등 기업의 수준으로 이 아이디어를 확장시켰을 때 그 가능성은 또한 무한해집니다.
개인 정보 보안의 중요성
이 기술의 잠재력 및 가능성은 매우 흥미로운 부분이나, 기기 제조자가 생체 인식 기술을 매우 조심스럽고 주의 깊게 다루고 있다는 점은 대단히 중요합니다.
클라우드 기반 스토리지의 취약성과 해킹 가능성은 잘 알려져 있으며, 새로운 산업에서는 소비자 데이터 유출의 위험성 때문에 이 기술을 도입하지 않으려 할 수 있습니다.
일반적인 생각과는 달리 대부분의 소비자 이용 사례에서는 생체 인식 데이터를 기기의 하드웨어에 안전하게 저장하고 인증 프로세스를 진행합니다(클라우드 또는 대용량 원격 데이터베이스에 저장하지 않음).
예를 들면 스마트폰에서는 기기의 매우 안전한 보안 실행 환경(TEE)에서 템플릿이 저장되며 인증 프로세스 관련 알고리즘이 실행됩니다. 이와 마찬가지로 최신 생체 인식 결제 카드의 경우 은행 카드의 보안 요소(SE) '칩'은 생체 인식 정보를 카드에 안전하게 저장, 처리 및 일치시키기 위한 동적 환경을 제공합니다.
간단히 말해서 데이터가 늘 안전하게 보존되며 절대로 타사로 유출되지 않는다는 의미입니다.
액세스 제어 및 기타 새로운 응용 제품이 등장함에 따라, 이처럼 기기상에서 그리고 개인 정보 보호를 우선으로 하는 접근 방식을 지켜나가는 것은 대단히 중요하며, 특히 사물인터넷(IoT) 시대를 맞이하여 기기 간의 연결성이 더욱 중요해지고 있기 때문에 더욱 그렇습니다.
새로운 기회 포착하기
성공은 우리 모두의 손에 달려 있습니다. 그리고 다음 응용 제품 및 출시를 결정하는 것은 대체로 새로운 산업과 그 관계자들입니다.
Fingerprints는 액세스 제어 산업과 손잡고 간편한 ‘플러그 앤 플레이(곧바로 사용이 가능한)’ 모듈의 개발을 위해 부단히 노력해 왔으며, 이를 통해 새로운 관계자들이 솔루션에 생체 인식 기술을 더할 수 있도록 자리를 마련해 주었습니다. 이러한 이해 관계자들의 요구를 충족하기 위해서는 세 가지 요구 사항인 통합의 용이성, 성능 및 유연성을 만족시켜야 합니다.
Fingerprint Cards AB의 저전력, 일체형 BM-Lite 모듈입니다. (이미지 출처: Fingerprints)
일체형 모듈은 간편하게 솔루션에 추가될 수 있으며, 필요한 모든 소프트웨어 및 알고리즘이 사전 장착되어 추가적인 하드웨어가 필요 없습니다. FIDO 인증 모듈 및 가상화폐 콜드 월렛에서부터 문 잠금 장치 및 금고에 이르기까지, 이 모듈은 다목적으로 이용 가능하며 생체 인식 기술과 관련된 전문 지식 없이도 쉽게 통합할 수 있습니다. 또한 SPI 및 UART를 포함한 산업 표준 인터페이스에 따라 정의되어, 기기 통합이 단순화되었습니다.
Fingerprints 모듈은 상응하는 스마트폰 센서에 알맞도록 요구되는 성능을 갖추고 있습니다. 타인의 지문과 일치할 정도로 유사할 확률이 50만분의 1에 불과하며 오른쪽 손가락이 잘못 거부되는 비율이 단 1%밖에 되지 않으므로, 이 모듈은 뛰어난 사용자 경험으로 보안을 제공하는 그 맡은 바 직무를 성공적으로 해 냅니다. 이에 비해 전형적인 4자리 PIN 코드를 맞출 확률은 10,000분의 1입니다! 최대 50명의 사용자를 메모리에 저장할 수 있으며, 인증에 0.5초도 걸리지 않습니다. 기기에서 모두 안전하게 확인되는 것은 물론이며 일반적인 사용의 경우 표준 배터리를 사용하면 최대 5년간 사용할 수 있습니다.
솔루션의 유연성도 매우 중요한 부분입니다. BM-Lite는 표준 배터리 사용 및 일반적인 사용 조건에서 5년의 수명을 지니며, 다양한 설정에서 매우 실용적입니다. 예를 들면 물, 탄산 음료, 커피, 기름, 비누 및 주스에 대한 내성이 우수하며 섭씨 0도에서 70도 사이의 온도에서도 작동합니다.
이 글에서 생체 인식 기술과 관련된 가능한 모든 이용 사례를 자세히 설명하는 것은 전혀 불가능합니다. 그리고 더욱 흥미로운 사실은 새로운 이용 사례들이 계속 쏟아져 나온다는 사실입니다. 그러나 최근 모바일 분야에서의 교훈 및 새로운 솔루션에 맞춤화된 제품을 고려할 때, 솔루션에 생체 인식 기술 적용의 실현 가능성과 가치가 지금보다 더 높았던 적은 결코 없습니다.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum