DigiKey IoT Studio용 EEL을 만드는 방법

DigiKey IoT Studio를 사용하고 싶은데 원하는 센서를 사용할 수 없는 경우에는 어떻게 해야 할까요? 이 경우 EEL(embedded element library)을 직접 생성하여 IoT Studio로 가져올 수 있습니다. DigiKey는 GitHub 페이지를 통해 몇 가지 예제와 지침을 제공하고 있습니다. 이 프로세스를 수행하려면 어느 정도의 코딩 경험이 있는 것이 좋습니다. eeWiki 페이지를 따라 하면 코딩 경험이 없어도 되지만 시행착오로 인해 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다. EEL은 Windows, Linux 또는 Mac에서 생성할 수 있습니다. eeWiki 페이지에 Windows 및 Linux용 예제가 있습니다. Mac에서 EEL을 생성할 때의 프로세스는 Linux 예제와 매우 비슷합니다.

첫 번째 단계는 node.js를 다운로드하는 것입니다. 필요한 리포지토리를 복제할 수 있는 터미널입니다. 이 단계가 완료되면 필요한 정보를 입력해야 합니다. 고수준 데이터로 시작하여 점점 더 깊이 들어갑니다. EEL 작성은 세 단계로 수행됩니다. 먼저 소스 디렉터리를 만듭니다. 그런 다음 코드를 작성합니다. 마지막으로 EEL을 생성합니다.

다음에 이런 상황이 발생하면 EEL을 직접 만들고 설계 개발을 계속 진행하면 됩니다.

작성자 정보

Image of Kelsie McMillin

DigiKey의 전략 프로그램 파트너십 마케팅 관리자인 Kelsie McMillin은 2015년부터 DigiKey와 함께 했습니다. Kelsie는 IoT와 관련된 모든 제품 및 서비스를 처리하고 있으며 DigiKey 장학금 프로그램을 통해 노스랜드 커뮤니티 및 테크니컬 컬리지에서 응용 과학 전문 학사 학위를 받았습니다. 여가 시간에는 가족과 함께 모험을 떠나는 것을 즐깁니다.

More posts by Kelsie McMillin
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum