다양한 옵션을 제공하는 Truphone의 SIM 카드 라인업

Truphone은 세계적으로 인정받는 MVNO(mobile virtual network operator)로서, 190개국 이상에서 소프트웨어와 하드웨어를 모두 제공합니다. 제공되는 서비스로는 2G, 3G, 4G, LPWAN이 있습니다.

Truphone은 탈착 가능한 플라스틱 SIM 카드(1FF, 2FF, 3FF, 4FF 크기), 납땜 SIM, 하드웨어 통합 SIM 등 다양한 SIM 카드를 제공합니다. 납땜 SIM은 장치 제조 시 설치되며 MFF2와 DFN8 크기로 제공되며, 하드웨어 통합 SIM은 WLCSP 크기의 셀룰러 모듈 아키텍처의 일부입니다.

eSIM은 일반적으로 M2M(사물 지능 통신)과 소비자로 분류되며 M2M에는 고객 상호작용이 거의 없습니다. 장치 관리자는 일반적으로 연결성을 제어하며 서버로 구동됩니다(푸시 모델). 소비자의 경우 최종 사용자가 연결 제공자를 선택하며 클라이언트로 구동됩니다(풀 모델). eSIM의 장점으로는 GSMA SAS 인증, UL 및 GCF 테스트 완료, 상호 운영 가능성이 있습니다.

Truphone 제품을 사용하면 하나의 SIM 카드로 지원되는 모든 통신사에서 사용할 수 있습니다. 전 세계에서 사용될 제품의 경우 이 점은 큰 장점입니다.

Truphone SIM 카드를 사용하면 대부분의 장치와 모듈을 즉시 사용할 수 있습니다. 장치와 모듈이 PTCRB 및/또는 GCF 인증을 받은 것이 좋습니다.

Truphone 플랫폼을 사용하면 사용자가 관리, 자동화, 통합을 실행할 수 있습니다. 사용자는 SIM, 구독, 장치를 관리하면서도 비즈니스 규칙에 따라 배포를 자동화하여 비용을 최적화하고, 사기 행위를 감지하며, 작업을 개선하고, 장치 연결 패턴에 관해 보고할 수 있습니다. 플랫폼은 다른 플랫폼 및 클라우드 제공업체와 통합할 수 있습니다.

요약하면, Truphone은 다양한 SIM 카드와 호환되는 폭넓은 통신사 서비스를 제공하고 고객에게 높은 유연성을 제공합니다.

작성자 정보

Image of Kelsie McMillin

DigiKey의 전략 프로그램 파트너십 마케팅 관리자인 Kelsie McMillin은 2015년부터 DigiKey와 함께 했습니다. Kelsie는 IoT와 관련된 모든 제품 및 서비스를 처리하고 있으며 DigiKey 장학금 프로그램을 통해 노스랜드 커뮤니티 및 테크니컬 컬리지에서 응용 과학 전문 학사 학위를 받았습니다. 여가 시간에는 가족과 함께 모험을 떠나는 것을 즐깁니다.

More posts by Kelsie McMillin
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum