Digi-Key IoT QuickStart 키트 – 1시간 이내에 환경 모니터링 프로젝트 시작 및 실행

많은 IoT 프로젝트에서 데이터 센터 내 온도, 온실 내 습도 또는 통제되는 제조 시설 내 기압 등 환경 조건 모니터링이 필요합니다. 기판, 센서, 연결을 선택하는 데에도 시간이 오래 걸릴 수 있지만 소프트웨어와 사용자 인터페이스를 맞춤 설정하거나 개발하는 데에는 몇 주나 몇 달이 걸릴 수도 있습니다. 이제 엔지니어와 시스템 통합자는 Digi-Key의 IoT QuickStart 환경 모니터링 키트를 사용하여 IoT 환경 모니터링 프로젝트 또는 컨셉으로 프로토타입을 더욱 빠르고 간편하게 만들 수 있습니다.

Raspberry Pi 3B+(이미지 출처: Raspberry Pi)

즉시 사용 가능한 올인원 IoT 키트로, 개발자나 엔지니어가 환경 모니터링 솔루션을 설정하고, 내장형 기판, 랩톱 또는 서버에서 로컬 방식으로 실행되는 전문 브라우저 기반 사용자 인터페이스와 경쟁하는 데 필요한 모든 요소를 갖추고 있습니다. 따라서 개발 엔지니어와 시스템 통합자가 납땜, 지속적인 클라우드 구독, 지속적인 인터넷 연결, 특히 몇 시간 또는 몇 주 동안 맞춤형 소프트웨어 코딩 또는 작성을 할 필요가 없습니다.

Raspberry Pi 버전 키트에는 Raspberry Pi OS가 사전 설치된 Raspberry Pi 3B+, SD 카드와 습도, 압력, 온도를 측정하는 데 널리 사용되는 SparkFun의 다용도 BME280 센서 등 1시간 이내에 작업을 완료하는 데 필요한 모든 하드웨어와 소프트웨어가 포함됩니다.

Machinechat의 JEDI One IoT Data Manager 소프트웨어에 대한 프리미엄 라이선스도 포함됩니다. 통합된 HTTP 및 TCP 기반 데이터 수집기를 사용하여 센서 데이터가 빠르게 수집됩니다. 맞춤형 데이터 수집기 플러그인을 통해 모든 기기, 센서 또는 애플리케이션에서 네이티브 프로토콜을 변경하지 않고 데이터를 수집할 수 있습니다. 드래그 앤 드롭 메뉴를 통해 빠르고 쉽게 IoT 프로젝트를 위한 전문적인 사용자 친화적인 대시보드를 만들고 센서 모니터링 및 데이터 스토리지를 구성할 수 있습니다. SSL 및 다중 사용자를 지원하는 JEDI One의 최신 브라우저 기반 그래픽 사용자 인터페이스는 네트워크 어디서든 프로젝트 데이터에 대한 액세스를 제공합니다. 시스템 대시보드 뷰를 통해 맞춤형 배경 이미지뿐 아니라 유연한 레이아웃을 구현하여 프로젝트 사양 데이터를 효과적으로 시각화할 수 있습니다.

IoT QuickStart 키트로 몇 가지 간단한 단계를 통해 환경 모니터링 프로젝트를 시작할 수 있습니다. 우선 Raspberry Pi를 설정합니다. 모니터, 키보드, 마우스를 사용해도 되고 사용하지 않아도 됩니다. 그리고 나서 점퍼 전선을 사용하여 센서를 Raspberry Pi에 연결합니다. Pi 설정 시, Pi와 센서가 서로 통신하는 데 사용되는 I2C가 사용 설정되었는지 확인합니다. 다음으로 약간의 구성과 대시보드 설정이 필요합니다. Machinechat은 Raspberry Pi에 대한 쉬운 단계별 안내를 제공하는 이 기사를 비롯하여 유용한 관련 자료를 다양하게 제공합니다. 이 키트는 다른 센서에 적합하도록 조정하거나 추가하기 쉽습니다.

현재 Digi-Key IoT QuickStart 환경 모니터링 키트는 Raspberry Pi 버전으로만 제공됩니다.

BeagleBone, Windows, Mac, Linux 버전은 2021년 초에 출시될 예정입니다. 자세한 내용은 Digi-Key 담당자에게 문의하세요.

작성자 정보

Image of Kelsie McMillin

DigiKey의 전략 프로그램 파트너십 마케팅 관리자인 Kelsie McMillin은 2015년부터 DigiKey와 함께 했습니다. Kelsie는 IoT와 관련된 모든 제품 및 서비스를 처리하고 있으며 DigiKey 장학금 프로그램을 통해 노스랜드 커뮤니티 및 테크니컬 컬리지에서 응용 과학 전문 학사 학위를 받았습니다. 여가 시간에는 가족과 함께 모험을 떠나는 것을 즐깁니다.

More posts by Kelsie McMillin
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum