EMC 및 EMI란?

전자파 적합성(EMC)과 전자파 장해(EMI)는 전자 및 전기 제품의 규정 시험 및 준수를 논의할 때 자주 언급됩니다.

전자파 적합성과 장해는 매우 중요한 설계 고려 사항입니다. 제품 개발 초기 단계에서 이를 고려하지 않으면 나중에 시간과 비용을 들여 제품을 다시 설계해야 하거나 제품이 정부 인증을 통과하지 못해 이 문제가 해결될 때까지 제품을 판매할 수 없습니다.

EMI란?

EMI는 장치의 성능에 영향을 미치는 전자기 교란으로 인한 전파 방해입니다. EMI의 소스로는 전기 폭풍이나 태양 복사와 같은 환경적 요인도 있지만, 일반적으로 다른 전자 장치나 전기 시스템에 의해 발생합니다. 전파 방해가 무선 주파수 스펙트럼에 있는 경우 무선 주파수 전파 방해 또는 RFI라고 합니다.

전자파 장해는 보통 바람직하지 않은 잡음으로 나타나며 전기, 전자 및 RF 시스템의 기능을 방해합니다. EMI에는 네 가지 유형이 있습니다.

  • 전도성 EMI 전선을 통해 흐르고 EMI 소스와의 물리적 접촉으로 인해 발생하는 EMI.
  • 공통 모드 EMI하나 이상의 컨덕터를 통해 동일한 방향으로 흐르는 고주파 EMI.
  • 차동 모드 EMI인접한 전선을 통해 반대 방향으로 흐르는 저주파 EMI.
  • 방사 EMI전자기장 방사로 인해 발생하는 가장 일반적인 유형의 EMI. 방사 EMI의 일반적인 징후로는 AM/FM 라디오 수신기의 정적 잡음과 TV 모니터의 잡음 화면이 있습니다.

EMI의 일반적인 소스는 다음과 같습니다.

  • 발전기, 전원 공급 장치, 전압 조정기, 스위치 및 계전기, 배터리 충전기 및 고전압 변속기 라인 등 발전 장비 및 주변 장치.
  • 발진기, 컴퓨팅 장치, 라디오, 레이더 및 수중 음파 탐지 장비 등 고주파에서 작동하는 장치.
  • 모터 및 점화 시스템을 포함하여 고전압과 고주파수를 모두 사용하는 기계.

EMC란?

EMC는 장치가 공유 운영 환경에서 의도한 대로 작동하고 동일한 환경 내에서 의도한 대로 작동하는 다른 장비의 능력에 영향을 미치지 않는 정도를 측정한 값입니다.

전기, 전자 또는 RF 장치의 전자파 적합성에는 두 가지 측면이 있습니다.

  • 전자기 방사선이 있을 때 제대로 작동할 수 있는 정도.
  • 주변 다른 장치의 작동에 영향을 미치는 추가 EMI를 생성하지 않는 정도.

EMC 테스트는 비용이 많이 들지만 설계가 제대로 작동하고 파괴적인 전자파 장해를 일으키지는 않는지 확인하는 것은 필수적입니다.

설계자를 위한 도움말

설계가 EMI/EMC 테스트를 통과하도록 하려면 어떻게 해야 할까요? 한 가지 옵션은 F3 Wireless를 이용하는 것입니다. 이 회사는 설계자가 설계와 관련된 잠재적 위험을 이해할 수 있도록 회로도 검토 서비스를 제공하며 의도치 않은 RF 스퓨리어스 방출 또는 수신기 전파 방해를 완화하는 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 설계자는 추후 제품 개발 프로세스에서 많은 시간과 비용을 절약하고 출시 기간을 단축하며 제품이 의도한 대로 작동하도록 할 수 있습니다. 설계자가 진지하게 고려해야 할 사항입니다.

작성자 정보

Image of Kelsie McMillin

DigiKey의 전략 프로그램 파트너십 마케팅 관리자인 Kelsie McMillin은 2015년부터 DigiKey와 함께 했습니다. Kelsie는 IoT와 관련된 모든 제품 및 서비스를 처리하고 있으며 DigiKey 장학금 프로그램을 통해 노스랜드 커뮤니티 및 테크니컬 컬리지에서 응용 과학 전문 학사 학위를 받았습니다. 여가 시간에는 가족과 함께 모험을 떠나는 것을 즐깁니다.

More posts by Kelsie McMillin
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum