EMC - 전자파 적합성 규정 준수
EMC(전자파 적합성) 테스트 및 규정 준수는 필수 사항이며, 제품이 규정 요구 사항을 충족하기 위해서는 필요한 사항입니다. EMC 테스트를 통해 제조업체는 장치에 영향을 미치며 장치 자체에서도 발생하는 EMI(전자파 방해)와 같은 원치 않는 영향을 제한함으로써, 전자기 환경에서 전기 장비가 올바르게 그리고 적합하게 작동하도록 합니다. 또한 제품 성능을 개선하고 비준수 관련 비용을 줄일 수도 있습니다. EMC 측정을 통해 전자기 환경에서 시스템이 온전히 기능할 수 있을지 여부를 알 수 있습니다.
(이미지 출처: Instrumentation Technologies)
EMC 준수를 위해 필요한 사항 지원
제품의 규정 준수를 확실히 하기 위해 Instrumentation Technologies는 장치 개발 계획의 아이디어 단계에서부터 필요한 지원을 제공합니다. 개발 공정에서 규정 준수에 대한 계획을 빨리 수립할수록 더 확실한 규정 준수가 가능해 집니다. 초기 단계에 EMC 설계 상담을 하는 경우, EMC 규정을 준수하도록 장치를 설계할 수 있어 대부분 후속적인 재설계 작업이 불필요합니다. 이러한 과정을 통해 시간 및 금전적인 면에서 비준수 관련 발생 비용을 줄일 수 있다는 것이 많은 프로젝트에서 증명되었습니다. 또한, 인증 프로세스에서 교착 상태에 빠지는 경우 문제를 해결하고 인증 프로세스가 진행되도록 도움으로써 제품 개발이 정지되어 발생하는 손실을 최소화할 수 있습니다. 전자 부품의 IBIS 파라미터와 실제 PCB 라우팅 설계 관련 데이터를 사용하여 PCB에서의 고속 디지털 링크에 대한 시뮬레이션을 제공할 수도 있습니다. 뿐만 아니라, 회로 기판 각 부분의 성능(임피던스 및 임피던스 매칭) 및 장치에 통합된 안테나의 성능(안테나의 방사 패턴 및 효율성 측정)을 측정할 수 있는 수단과 지식을 갖추고 있습니다.
EMC 규정 준수를 위한 조치
새로 개발되었거나 비적합한 장치를 사전 정의된 제한에 적합하도록 하기 위한 방법에는 여러 가지가 있습니다. Instrumentation Technologies에서 사용하는 방법을 몇 가지만 소개하면 다음과 같습니다.
- 올바른 인쇄 회로 기판 설계(전원 공급 장치 아키텍처 및 전력 필터링, 사용된 계층 개수, 레이아웃 상세 정보, 문제가 있는 설계 블록의 분리 등). 설계 및 잠재적인 조정을 계획하여 계획된 PCB 설계가 올바로 구현되었는지 확인합니다.
- 시뮬레이션을 통한 신호 무결성 확인.
- 기계적 및 전기적으로 올바른 인클로저 설계.
- EMC 요구 사항을 고려한 서브 시스템의 올바른 상호 연결.
- 서브 시스템 분리를 통해 장치 내부에서 원치 않는 방사선 제거 및 필요한 경우 추가적인 EM 차폐 처리.
- 대역폭 감소(필터링).
장비에 전자기 에너지 방출 가능성이 있는 특수한 경우
이러한 경우에는 송신기 또는 트랜시버를 사용하여 처리하는데, 이들 장치는 무선 장비 지침(RED)을 따르는 무선 통신 장치류에 해당됩니다(무선 수신기도 해당). 이에 해당되는 장비의 일반적인 예로는 내장형 무선 통신 모듈이 포함된 장치(LoRa, 협대역 데이터 모뎀, GSM/GPRS/EDGE/LTE, GPS 수신기) 등이 있습니다.
다음과 같은 장치에서는 더욱 주의를 기울입니다.
- 트랜시버(일반 크기 또는 소형의 외장형 또는 내장형 안테나 포함)
- 인쇄 회로 기판에 안테나가 포함된 IoT 장치
- 통신 파라미터(수신기 감도, 교란에 대한 내성, 안테나 효율성 및 안테나 방사 패턴)의 적합성 확인을 위해 테스트를 마친 장치
특정 유형의 장비에 요구되는 테스트 단계에 따라 다양한 사전 검사 측정이 사내에서 실행되며, 공식적인 측정 결과는 공인된 실험실과의 긴밀한 협력을 통해 제공됩니다.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum