산업용 DAQ 응용 제품에 적합하도록 업그레이드된 새로운 Red Pitaya

Red Pitaya는 전 세계 30000명 이상의 애호가, 대학, 기업의 엔지니어링 프로젝트에 사용된 단순 개발 기판으로 시작했습니다. 지난 수년간 Red Pitaya는 보다 정밀한 고급 플랫폼에 대한 수요 증가를 확인했습니다. 개선된 제품을 제공하기 위해 Red Pitaya는 Instrumentation Technologies의 엔지니어들과 협업하여 산업, 연구, 테스트, 측정, 데이터 취득 응용 분야의 더욱 까다로운 사용자 요구 사항을 충족하기 위한 제품을 설계했습니다. STEMlab 250-12™는 향상된 하드웨어 성능, 완전한 소프트웨어 제어, Red Pitaya의 이전 제품들에 비해 추가적인 하드웨어 기능을 제공합니다. 더 큰 FPGA를 사용하면 실시간 처리 용량과 아날로그 프런트엔드 및 백엔드 성능 속도가 향상됩니다. 크기가 작고 휴대가 간편하기 때문에 이더넷 또는 Wi-Fi를 통해 액세스할 수 있는 웹 앱 사용자 인터페이스에 원격으로 액세스할 수도 있습니다.

(이미지 출처: Instrumentation Technologies)

다양한 산업 분야의 많은 기업들이 개념 시제품 제작에 Red Pitaya를 사용했으며, 범용 장치로서의 그 성능에 만족하면서도 더욱 견고하고 더욱 세부적인 측정이 가능한 제품을 기대했습니다. 이러한 기업들은 맞춤 설정 및 성공적인 업그레이드뿐만 아니라, 해당 솔루션 또는 기존 제품으로의 통합이 가능하여 솔루션 비용을 최적화할 수 있는 장치를 찾고 있습니다.

Instrumentation Technologies 엔지니어 그룹은 3단계 솔루션을 통해 많은 기업에 이러한 결과를 제공할 수 있었습니다. 방법은 다음과 같습니다.

1단계: 첫 번째 단계에서는 사용자의 특정 상황을 평가하고 Red Pitaya를 제공하여 사용자 환경에서 테스트할 수 있도록 합니다. 테스트 기간 동안 Red Pitaya가 데이터 취득 측정에 적합한 기본 장치인지 여부를 평가할 수 있습니다. Red Pitaya는 매우 강력하기 때문에 오버샘플링의 가능성이 있습니다. 이 단계의 목적은 사용자의 문제를 완전히 이해하고 실질적인 피드백과 잠재적인 솔루션을 제공하는 것입니다.

2단계: 두 번째 단계에서는 1단계의 초기 테스트를 바탕으로 요구 사항을 정의합니다. 엔지니어 팀이 사용자 요구 사항 범위를 정의하고 하드웨어와 소프트웨어 측면 모두에서 맞춤형 솔루션을 준비합니다. 이 단계의 목적은 Red Pitaya 특징과 기능을 업그레이드하여 시제품 솔루션에서 더욱 바람직한 결과를 제공하는 것입니다. 당사의 목표는 Red Pitaya의 성능을 향상시켜 사용자가 직면하고 있는 문제를 정확하게 겨냥하는 것입니다.

3단계: 2단계에서 만족스러운 합의에 도달하면 기업에 적합한 맞춤형 데이터 취득 장치 개발을 진행합니다. 장치는 사용자의 요구 사항에 따라 100% 맞춤형으로 제작되며, 이러한 요구 사항에는 샘플링 속도 조절, 다양한 폼 팩터 선택, 산업용 또는 자동차용 부품을 통한 러기드 설계 등이 포함됩니다. 이 모두는 전적으로 고객의 결정을 기반으로 합니다.

당사의 목표는 Red Pitaya의 STEMlab과 같은 범용 장치에서, DAQ 구성 요소를 기반으로 하여 사용자 요구 사항에 적합하게 제작된 정밀한 산업 솔루션으로 전환하는 것입니다.

당사의 전문 기술 및 기존의 에지 장치를 사용하고 이 3단계를 수행하여 특정 DAQ 장치를 개발하는 데 이르렀습니다. 예를 들어, 한 고객이 Red Pitaya의 STEMlab 기판 세트를 사용하다가 범용 장치로는 자신의 요구 사항이 제한된다는 것을 알게 되었습니다. 그 결과로, 당사는 팀을 구성하여 맞춤형 솔루션으로 100MS/s ~ 1GS/s의 동적 샘플링 속도와 무선 통신 기능을 갖춘 고도의 러기드 장치를 개발했습니다.

작성자 정보

1982년 생인 Uroš Jerman은 류블랴나 대학교 전기 공학 학부에서 2008년에는 전기 공학 학사 학위를, 2016년에는 이학 석사 학위를 각각 취득했습니다. 또한 2017년에 IEDC–블레드 경영 대학원의 GMP(일반 관리 프로그램) 과정을 마쳤습니다. 2016년부터 I-Tech에서 근무해 왔으며 현재 기업을 위한 솔루션 분야의 리더로서 종합 테스트 및 측정, 항공 우주, 자동차, 에너지 및 기타 분야의 고속 DAQ 솔루션 개발을 담당하고 있습니다.

More posts by Uroš Jerman
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum