IoT 연결 및 DigiKey의 Back2School 2020 콘테스트

사물 인터넷(IoT)이 빠르게 성장하고 있다는 얘기는 이미 들어왔고 앞으로도 다시 듣게 될 것입니다. 그 어느때 보다 많은 제품들이 연결되어 있습니다. 제품을 연결할 수 있는 옵션(셀룰러, Wi-Fi, Bluetooth 등)이 너무 많기 때문에 칩 수준 제품에서 시작하는 것은 어렵고 시간과 비용이 많이 들 수 있습니다. 이 문제는 사전에 제작된 기판을 활용하여 해결할 수 있으며 이를 통해 연결된 제품을 쉽게 설치 및 배포할 수 있습니다.

Arduino ABX00019. (이미지 출처: Arduino)

이제, 기본적인 셀룰러 프로젝트를 시작하고 실행하는 데 필요한 부분에 대해 살펴 보겠습니다. 가장 먼저 필요한 것은 셀룰러 개발 기판입니다. 제가 예시로 사용할 기판은 Arduino ABX00019입니다. ABX00019는 한 개 모듈에 MCU 및 셀룰러 연결 장치가 포함되어 있습니다. 셀룰러 연결 모듈은 u-blox SARA-R410M-02B입니다. 이 기판은 협대역 IoT NB 클래스 및 LTE CAT M1 네트워크와 완벽하게 호환되며 글로벌 사용을 위해 설계되었습니다. 다른 Arduino 기판과 마찬가지로 이 장치는 5V 전원 공급 장치 또는 Li-Po 배터리로 작동할 수 있습니다. 우리가 잊어서는 안 되는 다른 중요한 부분은 SIM 카드입니다. 이 경우에는 Truphone CAT-M SIM 카드를 권장하고 싶습니다. 이 SIM 카드는 국가별 통신 사업자를 통해 190개가 넘는 국가에서 사용할 수 있습니다. Truphone은 다양한 크기의 데이터 요금제를 제공합니다. 이에 대한 자세한 내용은 DigiKey.com에서 확인할 수 있습니다.

이 두 제품만 사용하면 셀룰러 연결 MCU를 가동시킬 수 있습니다. 나만의 고유한 IoT 연결 시험용 키트라고 생각하세요. 이 시점에서, 다양한 부품을 설치에 추가할 수 있습니다. 일반적인 응용은 몇 개의 센서를 추가하는 것입니다. 한 가지 아이디어는 온도 및 습도 센서를 갖춘 개인 기상 관측소를 만드는 것입니다. 센서를 추가하여 집을 스마트 홈으로 만들 수도 있습니다. 이 응용의 경우 온도, 습도, 동작 및 기타 센서를 사용할 수 있습니다. 바로 사용 가능한 센서를 제조하는 업체 중 제가 자주 찾는 곳은 SeeedMikroElektronika입니다. 예를 들어, Seeed는 다양한 습도/수분 센서를 보유하고 있고 MikroElektronika는 통합을 통해 대기질 모니터로서의 기능을 수행할 수 있는 가스 센서를 제공합니다.

학교 프로젝트와 함께 사용할 수 있도록 IoT 연결 시험용 키트를 개인용 실험실로 설치할 수 있습니다. 대부분의 학생들이 학교로 돌아왔기 때문에(직접 또는 원격 학습을 통해) 이는 매우 유용할 수 있습니다. 이러한 학생들을 돕기 위해, DigiKey는 현재 Back to School 2020 콘테스트에서 최우수상 InstaLab의 일부로 Arduino Cellular 개발 키트와 Truphone CAT-M SIM 카드를 제공하고 있습니다. Back to School 페이지를 방문하여 자세히 알아보고 출품작을 제출해 보세요.

연결된 장치(특히 셀룰러)를 설치하는 것은 어렵고 비용이 많이 들 수 있지만 반드시 그래야 하는 것은 아닙니다. 개발 기판과 즉각적 사용이 가능한 센서로 시작하는 것은 이상적인 방법이며 추가 보너스로 DigiKey에서 무료 키트를 받을 수 있습니다. 이러한 예시 부품을 사용하는 것은 IoT 개발을 시작하는 좋은 방법이 될 수 있습니다.

작성자 정보

Image of Kelsie McMillin

DigiKey의 전략 프로그램 파트너십 마케팅 관리자인 Kelsie McMillin은 2015년부터 DigiKey와 함께 했습니다. Kelsie는 IoT와 관련된 모든 제품 및 서비스를 처리하고 있으며 DigiKey 장학금 프로그램을 통해 노스랜드 커뮤니티 및 테크니컬 컬리지에서 응용 과학 전문 학사 학위를 받았습니다. 여가 시간에는 가족과 함께 모험을 떠나는 것을 즐깁니다.

More posts by Kelsie McMillin
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum