F3 Wireless의 RF 회로도 설계 리뷰

무선 수신기 성능 문제는 무선 제품 개발 시 해결해야 하는 가장 일반적이면서도 어려운 문제입니다. 수신기가 정상적으로 작동하지 않으면, 제품은 신호를 수신할 수 없으며 무선 통신 연결을 사용할 수 있는 수신 거리가 크게 줄어듭니다. 이는 무선 제품이 시장 진출에 실패하는 가장 흔한 이유 중 하나입니다. “이 와이파이 제품은 수신 거리가 너무 짧아!” 이러한 문제는 상황에 따라, 사용 사례에 따라, 시간에 따라 달라지기 때문에 진단하기까지 오랜 시간이 걸립니다.

수신기 성능의 세 가지 기본적인 측면인 잡음, 정적 속성, 동적 속성을 고려해야 합니다. 무선 수신기는 잡음이 있는 상황에서도 신호를 감지해야 합니다. 가장 흔히 발생하는 장애 메커니즘은 대역 내 위치하는 다른 제품의 전자 부품에서 수신기의 채널로 방출되는 RF입니다. 수신기 안테나가 이러한 전자 부품, 메모리 버스, 스위칭 전원 공급 장치 또는 다양한 기타 일반적인 시스템 소자에 물리적으로 매우 가까운 위치에 있는 경우에는 아주 작은 신호도 수신하고자 하는 신호보다 강해질 수 있습니다. 수신기는 그중 강한 신호를 감지합니다. 이러한 전파 방해 신호는 안테나로 방사되거나 수신기 회로의 부품을 통해 전도될 수 있습니다.

또 다른 핵심적인 문제는 수신기 대역 내에 잡음이 있지만 시스템이 사용하는 모든 채널에 잡음이 발생하지는 않는 경우입니다. 그로 인해 특정 채널의 수신 감도가 다른 채널보다 낮아질 수 있습니다. 무선 통신 시스템이 이러한 채널을 사용하는 방식에 따라, 이로 인해 장치가 어떤 경우에는 잘 작동하고 또 어떤 경우에는 제대로 작동하지 않게 됩니다.

일반적인 마지막 장애 모드는 프런트엔드 감도 억압입니다. 이는 첫 번째 저잡음 증폭기가 매우 강한 RF 신호를 감지하는 경우에 발생합니다. 이 신호는 해당 무선 통신에서 사용하는 대역을 벗어날 수 있지만 증폭기를 포화상태로 만들 수 있을 정도로 강도가 강합니다. 나중에 수신기에서 전파 방해 신호가 필터링이 되도 첫 번째 LNA가 포화상태이면 원하는 신호가 증폭되지 않아 효과적인 잡음 지수와 수신 감도가 크게 저하됩니다. 대역 선택 필터가 없거나 LNA 이후 필터가 있는, 낮은 품질의 활성 GPS 안테나 근처에서 송신기가 사용되는 경우 이러한 상황이 흔히 발생합니다. 송신기가 켜질 때마다 GPS 수신이 중단되어 GPS 정확도가 크게 떨어지거나 GPS 수신이 전혀 이루어지지 않기도 합니다.

MS02 MicroService는 F3 Wireless RF 엔지니어가 무선 통신 수신기 전파 방해 문제 해결에 대한 폭넓은 경험을 바탕으로 회로도를 검토하고 보고서를 통해 피드백을 제공하는 서비스입니다. 이 보고서는 잠재적인 장애 모드가 필요한 회로도의 각 섹션에 대한 회로별 피드백, 문제를 사전에 방지하고 빠르고 효율적인 테스트 및 완화 조치를 수행하기 위한 변경 권장사항, 테스트, 제조 효율, 성능을 위한 설계 피드백을 제공합니다.

작성자 정보

Image of Kelsie McMillin

DigiKey의 전략 프로그램 파트너십 마케팅 관리자인 Kelsie McMillin은 2015년부터 DigiKey와 함께 했습니다. Kelsie는 IoT와 관련된 모든 제품 및 서비스를 처리하고 있으며 DigiKey 장학금 프로그램을 통해 노스랜드 커뮤니티 및 테크니컬 컬리지에서 응용 과학 전문 학사 학위를 받았습니다. 여가 시간에는 가족과 함께 모험을 떠나는 것을 즐깁니다.

More posts by Kelsie McMillin
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum