DigiKey의 내부 접촉자 추척 솔루션

접촉자 추적은 수십 년간 공중 보건 분야에서 전염성 질병을 통제하는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 이는 보균자와 접촉했을 가능성이 있는 사람을 파악하고, 그러한 접촉과 관련된 더 자세한 정보를 후속적으로 수집하는 과정을 의미합니다. 또한 DigiKey가 당사의 창고에서 직접 솔루션을 구현하기로 결정한 것은, 광범위한 테스트, 여러 기술 간의 비교, 다양한 솔루션의 장단점에 대한 설명을 기반으로 했음을 의미합니다.

Option NV Bluetooth LoRa 센서 배지. (이미지 출처: Option NV)

DigiKey의 접촉자 추적 배포에는 Option NV 부품 번호 1010066GWB10008이 포함됩니다. 이는 LoRa 네트워크에서 응용 제품의 소프트웨어로 직접 이동하는 솔루션이며, 익명으로 접촉자 이벤트 및 시간을 추적하는 데 사용할 수 있습니다. 시스템 및 데이터 보안 모두에 있어, 또한 시스템이 개인 정보를 추척할 수 없도록 보장하는 데 있어서는 개인정보 보호가 가장 중요한 사안입니다. 개인정보에는 이름, 지역 및 활동이 포함되며, 직원이 테스트에서 양성인 결과를 받게 되는 경우에 접촉자 추척을 위해서만 사용됩니다.

이러한 LoRa 제품을 사용하면 데이터 플랜 및 셀 방식 네트워크에 대한 필요가 줄어듭니다. 또한 LoRa를 사용하면 WiFi에서 수천 개의 이동 접점을 관리하므로 대역폭 제한이 완화되고, WiFi 옵션에 비해 상당한 절전 효과가 있습니다. 또 다른 장점은 배지를 재충전할 수 있다는 점입니다. DigiKey 응용 제품에서는 사용자가 평균 일주일에 한 번만 배지를 충전하면 됩니다. 장기적으로 볼 때 일회용 장치를 사용하는 것에 비해 상당한 비용 절감 효과를 볼 수 있습니다.

기술 범위는 환경에 따라 달라지지만, LoRa 배지는 수백 미터에 달하는 거리(실내)에서 작동하는 것으로 증명되고 있습니다. 이 기술은 여러 건물 및 사이트에서의 중복 및 통신을 위한 설정이 가능합니다. DigiKey의 초기 배포는 약 150개의 배지로 소량이었습니다. 성능이 증명된 후, 신속하게 배포를 확장하여 3일 이내에 1,500개의 배포가 이루어졌습니다. 성공적인 배포의 요인은 신속함 및 배포의 용이성, 그리고 필요에 따라 기하급수적으로 확장 가능한 성능입니다. 이러한 시스템은 유연성을 갖춰야 하고, 많은 수의 연결을 관리하고 무선으로 펌웨어를 업데이트할 수 있으며, 추후 다른 응용 제품을 위해서도 사용될 수 있어야 합니다. 접촉자 추적 이후 또 다른 목적으로 이 태그를 사용하는 경우라든지, 또는 스마트 비즈니스에 새로운 기능을 제공하기 위해 네트워크에 다른 장치 및 센서를 추가하는 경우가 이에 해당합니다.

작성자 정보

Image of Kelsie McMillin

DigiKey의 전략 프로그램 파트너십 마케팅 관리자인 Kelsie McMillin은 2015년부터 DigiKey와 함께 했습니다. Kelsie는 IoT와 관련된 모든 제품 및 서비스를 처리하고 있으며 DigiKey 장학금 프로그램을 통해 노스랜드 커뮤니티 및 테크니컬 컬리지에서 응용 과학 전문 학사 학위를 받았습니다. 여가 시간에는 가족과 함께 모험을 떠나는 것을 즐깁니다.

More posts by Kelsie McMillin
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum