Wireless

무선

콘텐츠

상위

Matter

Matter 기판

Thread 기판

셀룰러/모바일

성능 수준

가입자 식별 모듈(SIM) 카드 및 데이터 요금제

안테나

트랜시버, 게이트웨이, 라우터

네트워크 프로토콜

WPAN(무선 개인 통신망)

WLAN(무선 근거리 통신망)

셀룰러

LPWAN(저전력 광역 통신망)

GNSS(세계 위성 항법 시스템)

간섭

인증 및 테스트

간섭 처리

무선 트랜시버

트랜시버의 폼 팩터

안테나

안테나 통합

외부 안테나

내부 안테나

안테나 용어

많이 사용되는 안테나 유형

마이크로 스트립 계산기

dBm - 와트 변환기

RF 커넥터 및 케이블 조립품

일반적인 RF 커넥터

RF 동축 케이블 조립품

RF 프런트 엔드

프런트 엔드 칩

프런트 엔드 부품

RF 수동 소자

감쇠기

발룬

제품

서비스

무선

RF(무선 주파수) 제품은 무선 통신에 초점을 두고 있습니다. 무선에는 광범위한 제품 범주에 공통적으로 적용될 수 있는 몇 가지 주제(예: Matter, 셀룰러, 네트워크 프로토콜, 간섭, 보안)가 있습니다. 그리고 무선 제품 범주 중에서 가장 먼저 살펴보아야 할 것은 트랜시버와 안테나입니다.

물리적 연결 없이 정보를 전송할 수 있게 해주는 기반 기술인 무선 통신은 현대 사회의 소통 방식을 혁신하고 인터넷, 미디어 스트리밍 등의 성장을 주도해 왔습니다. eMagazine 무선 기술편.

무선 통신 및 기술

Matter

Matter는 다양한 제조업체 및/또는 네트워크 프로토콜 간에도 홈 오토메이션(또는 가정 자동화) 및 사물 인터넷(IoT) 장치가 쉽게 연결, 통신, 작동할 수 있도록 설계된 무선 연결 표준입니다. Matter는 이전에 ZigBee Alliance로 알려졌던 CSA(Connectivity Standards Alliance)에 의해 개발 및 유지 관리되며 Apple, Amazon, Google을 비롯한 회사들이 주도적으로 참여하고 있습니다. Matter는 Wi-Fi 및 Thread 장치에서 실행될 수 있으며, 여러 스마트 홈 플랫폼 간의 복잡성을 제거하는 폭넓은 호환성을 제공합니다.

Matter 호환 장치에 표시된 Matter 로고(CSA 제공)

Matter는 어떤 문제를 해결하나요? 답변 보기

Matter가 도입되기 전 스마트 홈 오토메이션 시장은 독자적인 무선 네트워크 표준을 사용하는 Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Home, 삼성 SmartThings로 분열되어 있었습니다. 이렇게 분열된 스마트 홈 에코시스템을 통합하기 위해 CSA는 모든 제조업체가 사용할 수 있는 새로운 상호 운용 프레임워크를 개발했습니다.

Matter 버전 1.0의 사양은 전구, 스위치, 도어락, 가정용 냉난방공조 제어기, 홈 엔터테인먼트와 같은 단순한 장치용입니다.

2023년 10월에 발표된 Matter 버전 1.2는 로봇 청소기, 스마트 홈 환경 센서, 그리고 대형 가전과 같은 더욱 복잡한 장치까지 포함하도록 표준을 확대했습니다.

Matter와 Thread의 차이점은 무엇인가요? 답변 보기

  • Matter는 스마트 홈 생태계 내에서 장치 간에 통신하는 방식입니다.
  • Thread는 네트워크 내에서 장치가 연결되는 방식입니다.

Matter는 OSI 모델의 응용 계층에서 동작합니다. 이는 스마트 홈 개발자가 Matter용 코드를 한 번만 작성하면 Apple, Amazon, Google 장치와도 동작할 수 있도록 해주는 추상화 계층 역할을 합니다. 반면 Thread는 OSI 모델의 하위 6개 계층(표현 계층부터 물리 계층까지)에서 동작합니다.

Thread는 여러 다양한 장치가 자동 복구 메시 네트워크를 형성할 수 있는 IEEE 802.15.4 표준을 기반으로 동작하는 저전력 무선 프로토콜로, 이 네트워크는 수백 미터의 범위에 걸쳐 최대 250개의 장치를 연결할 수 있습니다. Thread는 기존의 무선 표준을 기반으로 하며 개방형 표준입니다.

Matter는 Thread를 사용할 수 있지만 필수적인 것은 아닙니다. Matter는 Wi-Fi, Bluetooth LE 또는 이더넷과 같은 IPv6 기술을 사용할 수 있습니다.

OSI 모델에서 Thread의 작동 계층(이미지 출처: DigiKey – What is Thread?).

Matter 기판

Image of SparkFun Logo

Image of SparkFun's Thing Plus Matter – MGM240P

SparkFun의 Thing Plus Matter – MGM240P를 사용하면 Matter 기반 IoT 장치의 빠른 시제품 제작 및 개발이 가능합니다.

Image of Silicon Labs Logo

Wireless Gecko Board

Silicon Labs는 Matter를 소개하고 장치를 테스트하고 인증하는 방법 등을 다룹니다.

Image of Nordic Semiconductor logo

Image of Nordic Semiconductor nRF5340-DK Dual Processor

Nordic Semiconductor의 nRF5340는 전문 조명, 고급 웨어러블 및 기타 복잡한 IoT 응용 제품에 이상적인 SoC입니다.

Image of NXP Semiconductor Logo

Image of NXP's K32W041AM and K32W041A Wireless MCUs

NXP의 K32W041AM 및 K32W041A 무선 MCU는 아날로그 및 디지털 주변 장치와 통합되며 대용량 데이터 메모리 옵션과 함께 제공됩니다.

Thread 기판

Image of ublox color logo

Image of u-blox's R41Z Evaluation Kit

u-blox의 R41Z 모듈은 고집적, 초저전력 모듈로서 휴대용, 초저전력 내장형 시스템을 위한 IEEE 802.15.4 및 Bluetooth 저에너지(BLE) RF 연결을 통해 스레드가 가능합니다.

Image of Nordic Semiconductor logo

Image of Nordic Semiconductor's Thingy:53 IoT Prototyping Platform

Nordic Semiconductor의 Nordic Thingy:53은 통합된 동작, 소리, 빛 및 환경 센서를 활용하여 개념 증명 및 프로토타입을 구축하는 데 도움이 됩니다.

Image of Raytac's Logo

Image of Raytac's MDBT50Q-1MV2 Module

Raytac의 MDBT50Q-1MV2 모듈은 IoT, 스마트 홈 등을 포함한 응용 분야용으로 설계된 Bluetooth® LE 무선 연결 솔루션입니다.

Image of Acconeer AB color logo

Image of Acconeer AB's XM126 IoT Module

지름름 33mm의 원형 폼 팩터로 제공되는 Acconeer의 XM126 IoT 저전력 연결 레이더 모듈은 배터리 기대 수명이 최대 10년입니다.

Image of Matter is a new home and building connectivity standard from Connectivity Standards Alliance

매터(Matter)는 CSA(Connectivity Standards Alliance)의 주도 하에 Amazon, Apple, Google 등 익숙한 많은 회사들이 참여하여 개발된 새로운 홈 및 건물 연결 표준입니다.

자세히

Image of Matter 1.2 Arrives with Nine New Device Types & - CSA-IOT

The Alliance is excited to share that the second update to Matter, version 1.2, is now available for device makers and platforms to build into their products.

자세히

Image of How to Use Matter to Connect the Islands of Smart Home Automation

Matter를 사용하여 Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant 및 기타 스마트 홈 자동화 섬을 원활하게 연결하고 보호하는 방법

자세히

Image of What Makes a Smart Home? A Guide to Protocols and Applications

'스마트 홈'의 정의는 응용 분야와 역할이 늘어남에 따라 계속해서 발전을 거듭해왔습니다. 사용되는 무선 프로토콜도 발전해야 합니다.

자세히

Image of Related Content Card: A Brief Guide to What Matters in Short-Range Wireless Technologies

신제품 디자인을 무선으로 가능하게 하는 것은 좋은 생각이지만, Matter와 같은 프로토콜을 중심으로 공급업체가 결집하는 경우에도 인터페이스를 신중하게 선택해야 합니다.

자세히

셀룰러/모바일

DigiKey는 셀룰러 서비스를 위해 주요 무선 통신 사업자들과 협력하고 있으며, 무선 셀룰러 솔루션을 지원할 수 있는 광범위한 제품 및 서비스 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 다음과 같은 프로젝트의 경우 무선 솔루션으로 셀룰러를 고려해 보십시오.

  • 커버리지 영역이 넓은 경우
  • 위치 기반 서비스 또는 정확한 위치 정보가 필요한 경우
  • 데이터의 보안 전송이 필요한 경우

성능 수준

고속 데이터 전송 – Cat-6, Cat-9, Cat-12: 고출력, 고속 데이터 전송 장치, 소비자용 모바일 장치, 기지국 및 중계기에 사용됨

저속 데이터 전송 – Cat M1, NB-IoT, LTE-M: 저전력 IoT 또는 모바일 장치(예: 스마트 미터, 센서 노드, 분산형 기계 통신과 같은 저출력 IoT 또는 모바일 장치에 일반적으로 사용됨

출처: u-blox

가입자 식별 모듈(SIM) 카드 및 데이터 요금제

셀룰러 데이터를 위한 선불 및 월정액 요금제를 사용할 수 있습니다.

안테나

재고로 보유한 안테나 중에서 선택하거나 Taoglas의 안테나 빌더를 통해 맞춤형 안테나를 제작할 수도 있습니다.

트랜시버, 게이트웨이, 라우터

이러한 장치는 데이터 전송을 조율하고 네트워크에서 데이터가 전송되는 방식을 결정합니다.

Image of 5G the Basics

5G의 도입은 다섯 개의 주요 단계(Wave)로 진행되며, 그중 일부는 이미 진행 중이고, 일부는 시작될 예정이며, 또 일부는 몇 년을 더 기다려야 합니다.

자세히

Image of LTE-M vs. NB-IoT

LTE-M과 NB-IoT 중 어느 것이 더 나은 저전력 LTE 옵션일까요? 가장 알맞은 대답은 상황에 따라 다르다는 것입니다.

자세히

Image of Related Content Card: Redefining Speed and Facilitating Transformation in Urban Mobility

5G와 6G, 도시 인프라와 운송 수단 간의 더 스마트한 통신 제공 지원

자세히

Image of How to Turn Up an nRF9160 Feather IoT Development Board on a Cellular Network

nRF9160 페더 IoT 개발 기판은 셀룰러 네트워크를 사용하는 IoT 애플리케이션 개발에 사용될 수 있는 강력한 소형 장치입니다.

자세히

Image of Three regional variants of the LARA-R6 modules cover the globe.

개발자는 글로벌 호환 셀룰러 모듈 및 연결된 소프트웨어를 사용하여 IoT 장치를 손쉽게 구성하여 클라우드에 안전하게 연결할 수 있습니다.

자세히

네트워크 프로토콜

네트워크 프로토콜 이미지

WPAN(무선 개인 통신망)

  • Bluetooth는 Bluetooth Low Energy(BLE)라고 명시되지 않는 한 Bluetooth Classic이라고도 부르는 초기 버전을 의미합니다. Bluetooth Classic은 짧은 거리에서 데이터를 전송하기 위한 단거리 무선 표준입니다.
  • BLE(Bluetooth Low Energy)는 저전력 사용에 최적화된 기술로, 피트니스 트래커와 의료 기기 같은 전력 요구량이 낮고 소형 배터리를 사용하는 장치에서 가장 많이 사용됩니다.
  • IR-UWB(임펄스 무선 초광대역)는 고주파, 광대역 전송을 사용하는 무선 기술입니다. 이 기술은 3.1GHz~ 10.6GHz의 주파수 범위에서 작동하지만 각각의 무선 채널은 500MHz의 대역폭을 가질 수 있습니다. 전송 시간은 매우 짧으며, 레이더 원리를 사용하여 위치 및 거리 측정 센서로도 활용됩니다.
  • Zigbee는 IEEE 802.15.4 표준을 기반으로 하는 2.4GHz 메시 네트워크로 소규모 개인 통신망을 형성합니다. Bluetooth나 Wi-Fi 같은 다른 옵션처럼 복잡하거나 비용이 많이 들지는 않지만 통신 범위가 더 좁은 편입니다. 홈 오토메이션, IoT 장치 및 심지어 일부 산업용 자동화 네트워크와 같은 저전력 및 저속 데이터 전송 장치에서 일반적으로 사용됩니다.
  • Z-wave는 홈 오토메이션 및 스마트 장치를 위한 또 다른 무선 프로토콜로, 데이터 전송 속도와 전력 요구량이 낮은 홈 오토메이션 장치에 사용되는 서브기가 메시 네트워킹 프로토콜입니다. Z-wave는 Silicon Labs가 소유하고 개발하고 있습니다.
  • 6LoWPAN('IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks'의 약어)은 네트워킹 성능 및 기능 향상을 위해 무선 네트워크 상에서 IP(인터넷 프로토콜) 버전 6을 사용할 수 있도록 지원하는 무선 네트워크 프로토콜입니다. 다른 옵션에 비해 더 복잡하기는 하지만 통신에 개방형 IP 표준을 사용할 수 있습니다.
  • Thread는 6LoWPAN 및 802.15.4를 기반으로 합니다. Thread는 IoT(사물 인터넷) 제품을 위한 저전력 메시 네트워킹 프로토콜로 사용할 수 있습니다. 대개 Matter와 함께 사용됩니다.

WLAN(무선 근거리 통신망)

  • Wi-Fi는 가장 널리 보급 및 사용되는 무선 프로토콜 중 하나이며 IoT 장치, 저전력 응용 제품, 단거리 고속 데이터 전송 장치에 대한 기능 및 주파수 범위를 확장하고 있어 스마트 장치에 매우 널리 통합되고 있습니다.

셀룰러

  • 고속 데이터 전송 셀룰러(흔히 4G로 알려짐)는 고속 데이터 전송 및 고속 무선 전송에 적합하며 전송에 필요한 전력이 더 높지만, IoT 및 기계 간 통신을 위해 설계된 저전력 변형 기술들도 존재합니다.
  • 5G RedCap(Reduced Capacity의 약어)은 고전력, 고속 데이터 네트워킹 애플케이션과 저전력, 저속 데이터 IoT 애플리케이션 사이의 중간 지점 역할을 수행하도록 설계된 5G 기반의 무선 표준입니다. 5G RedCap은 전체 5G 하드웨어 표준과 비교하여 좁은 대역폭, 안테나 수 감소, 송신기 전력 감소 등 여러 차이점이 있습니다. 전력 소비와 하드웨어 요구 사항 감소라는 이점이 있어 웨어러블 장치, IoT, 스마트 시티에 적합합니다.

LPWAN(저전력 광역 통신망)

  • LoRa('Long Range(장거리)'에서 유래됨) – SemTech에서 개발된 독점적 확산 스펙트럼 변조 방식입니다. 통신 거리는 최대 5km(3마일)로 길고 데이터 전송률은 최대 1kpbs로 낮습니다. 고정된 채널 대역폭 내에서 데이터 전송률을 낮춰 감도를 높입니다. 가변 데이터 전송률을 지원하므로 시스템 설계자는 통신 범위 또는 출력에 따라 데이터 전송률을 조절할 수 있습니다.
  • NB-IoT(Cat-NB1이라고도 함) – 기존 셀룰러 LTE 물리 계층을 사용하지 않지만 기존 LTE 장치와 공존할 수 있도록 설계되었으며 일부 동일한 주파수 대역을 사용하는 협대역 기술 표준입니다. 데이터 전송률은 낮고 통신 범위는 길어야 하는 고정형 및 저전력 애플리케이션에 적합합니다.
  • LTE-M(Cat-M1이라고도 함) – 중간 수준의 데이터 전송률을 필요로 하는 저전력 셀룰러 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 일반 LTE 보다 대역폭이 좁아서 통신 범위는 넓지만 데이터 전송률은 낮습니다. LTE-M은 출력이 낮고, 지연 시간이 짧으며, 이동성이 필요한 중간 정도 전송률의 애플리케이션에 적합합니다.
  • Wi-Fi HaLow™ – 1GHz 대역 미만에서 작동하는 IEEE 802.11ah 무선 표준을 기반으로 하는 Wi-Fi 인증 제품에 부여되는 명칭입니다. 따라서 기존 Wi-Fi에 비해 통신 범위는 더 길고 전력 소비는 더 낮습니다. 보안성 및 구축 용이성 같은 Wi-Fi 네트워킹의 모든 기능을 동일하게 유지하면서 1GHz 이하의 주파수 대역으로 긴 거리에 걸쳐 전송할 수 있으므로 최신 IoT 및 다른 장거리 응용 제품에 적합합니다.
  • Dect NR+ – 라이선스가 필요 없는 비셀룰러 메시 네트워킹 무선 표준으로 매우 짧은 지연 시간과 소량의 데이터 처리량이 요구되는 대규모 기계 간 통신을 위해 설계되었습니다. 전 세계적으로 라이선스가 면제된 1.9GHz 주파수 대역에서 작동하기 때문에 기지국이나 타워 같은 기존 셀룰러 인프라가 필요 없으므로 통신 사업자 없이도 사용자가 자체 사설 네트워크를 운영할 수 있어 구축 비용을 크게 절감할 수 있습니다.

GNSS(세계 위성 항법 시스템)

GNSS(세계 위성 항법 시스템)는 지구 궤도를 선회하는 위성 시스템으로 지상의 수신 장치에 위치 및 시간 데이터를 전송합니다. 송신 위성의 위치와 신호 전송 시간을 디코딩하면 수신 장치의 정확한 위치를 찾을 수 있습니다. GNSS가 일반적인 명칭이지만 전 세계 각국에서 다양한 시스템과 보정 시스템을 운영하고 있습니다. 가장 널리 알려지고 사용되는 시스템에는 다음이 포함됩니다.

  • GPS(위성 위치 확인 시스템)는 미국의 시스템입니다.
  • GLONASS는 러시아의 시스템입니다.
  • Bei Dou는 중국의 시스템입니다.
  • Galileo는 유럽 연합의 시스템입니다.
Image of LoRa vs. other LPWAN Technologies: A Comprehensive Comparison

이전 글에서 LoRa를 소개하고, 그 주요 특성과 기능들에 대해 간략히 살펴보았습니다. 이번 글에서는 LoRa와 다른 LPWAN 기술들을 보다 자세히 비교해 보겠습니다.

자세히

Image of Related Content Card: IoT Terms

IoT 세계에는 핵심 용어와 약어가 많습니다. 아래에 자주 접하는 몇 가지 용어를 정리하였습니다.

자세히

Image of Related Content Card: Basics of Millimeter Wave (mmWave) Technology

범위가 30GHz에서 300GHz까지인 스펙트럼을 밀리미터파(mmWave) 대역 또는 밀리미터파 스펙트럼이라고 합니다.

자세히

Image of LoRA and LoRaWAN communication technology

이전 글에서 LoRa를 소개하고, 그 주요 특성과 기능들에 대해 간략히 살펴보았습니다.

자세히

Image of RFID Tags and Frequency Ranges

무선 주파수 인식(Radio Frequency Identification)을 의미하는 RFID는 작업자 또는 시스템이 물건이 어디에 있는지 알아야 하는 추적, 집계 및 많은 다른 작업에 사용되는 일반적인 기술입니다.

자세히

Image of Related Content Card: Speed Development of Long-Range Connectivity with a Certified LoRaWAN Module

사전 인증된 LoRaWAN 모듈을 사용하여 종단 장치에 대한 장거리 보안 연결을 빠르게 배포할 수 있습니다.

자세히

간섭

라디오에서 잡음이 들렸거나 무선 헤드폰에서 갑자기 지지직하는 소리가 났거나 무선 센서에서 데이터 패킷이 손실된 적이 있다면 간섭을 경험한 것입니다.

간섭이 발생하면 간섭이 제거될 때까지 수신이 완전히 차단되거나, 일시적인 신호 손실만 일으키거나, 무선 채널을 통해 전송되는 데이터의 품질 또는 양에 영향을 미칠 수 있습니다.

인증 및 테스트

무선 전자기 스펙트럼을 공정하고 책임감 있게 사용하는 것은 안전성 및 경제적 사용 모두에 중요한 요소이며 각국의 정부는 새롭게 설계된 제품이 대중에게 판매되기 전에 엄격한 규정 준수 및 인증을 요구합니다. 미국의 경우 FCC(연방 통신 위원회)는 장치가 EMC(전자파 적합성) 표준을 충족하는지 즉, 제품이 간섭을 일으키지 않고 다른 전자 부품의 내부/주변에서 올바르게 작동할 수 있는지 테스트하고 인증할 책임이 있습니다.

간섭 처리

외부 간섭원으로부터의 간섭을 제거하거나 줄일 수 있는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

차폐: RF 실드 및 RF 개스킷은 인클로저가 RFI 및 EMI 침입으로부터 완전히 보호되도록 보장할 수 있습니다.

RF 실드 – 외부 간섭을 줄이거나 전파 방사가 누출되는 것을 방지하는 가장 일반적인 방법 중 하나가 RF 실드를 사용하는 것입니다. RF 실드의 목적은 RF 증폭기와 같이 간섭에 가장 취약한 부품을 간섭 신호로부터 차단하거나 간섭 신호를 흘려보내는 것입니다.
RFI 및 EMI – 접점, 핑거스톡, 개스킷 – 외부 인클로저의 틈을 밀봉할 수 있는 폼 개스킷이 포함됩니다.
RFI 및 EMI – 차폐 및 흡수 재료 – 간섭 신호를 반사하거나 흡수할 수 있는 소재로 된 시트 또는 롤이 포함됩니다.

지향성 안테나: 원하지 않는 방향으로 EMI가 퍼지는 것을 정교하게 조절하고 제한할 수 있습니다.

지향성 안테나 – 지향성 안테나는 외부 신호원으로부터의 간섭을 줄일 수 있는 또 다른 방법입니다. 특정 방향에서의 수신만 허용함으로써 전송 경로 상의 원치 않는 신호원을 걸러낼 수 있습니다. 그러나 이 안테나는 크기가 크기 때문에 수신 방향을 예측할 수 있는 고정형 설치에 더 적합합니다.
Image of Ferrite sheets to improve NFC and wireless power coupling

NFC, 근거리 무선 통신, RFID, 무선 주파수 식별 또는 무선 전력 전송을 사용하는 장치들은 모두 와이어 코일을 이용하는데, 이들은 서로 가까워지면 자기적으로 서로 커플링되어 두 코일 간에 데이터 및/또는 전력을 전달할 수 있게 됩니다.

자세히

Image of Masach Drawn-Seamless EMI/RFI Shields Configuration

Masach Tech사의 Drawn-Seamless EMI/RFI 쉴드에는 두 가지 쉴드 구성 옵션이 있습니다 - 하나로 된 쉴드, 또는 커버와 프레임의 두 개로 구성되는 쉴드.

자세히

Image of Use the Right Off-the-Shelf Metal Cans and Clips to Shield Against EMI/RFI​

편리하고 효과적인 탈착식 RF 차폐를 위해 보완적 생산 호환 PC 기판 실장 클립을 갖춘 조립식 금속 캔을 사용하세요.

자세히

Image of Tackling Interference in High Reliability Wireless Industrial Control Systems

트랜시버 장치 및 모듈에서 여러 주파수 및 프로토콜을 사용하는 고신뢰성 산업 제어 시스템에서의 전파 방해를 극복하기 위한 옵션입니다.

자세히

Image of Related Content Card: Strategies for Mitigating Noise in Audio Devices

잡음 억제 필터와 함께 ESD 노치 필터를 사용하여 오디오 장치의 잡음을 줄입니다.

자세히

무선 트랜시버

트랜시버는 무선 송신기 회로와 수신기 회로를 하나의 패키지 또는 장치에 결합한 장치입니다. 트랜시버를 사용하는 제품의 예에는 휴대폰, 양방향 무전기(예: 워키토키), HAM 라디오, IoT 연결 장치가 포함됩니다.

트랜시버의 폼 팩터

IC(집적 회로) – 무선 신호를 만들고 분석하는 데 필요한 회로를 포함하고 있습니다. 그러나 IC에 불과하기 때문에, 신호를 전송하기 위해서는 회로 기판을 설계하고 조립해야 합니다.
모듈 및 모뎀 – 무선 설계에 집적할 수 있는 패키지입니다. 일부 모듈에는 RF 차폐 및 전력 관리 기능이 집적되어 있어 추가 설계 작업을 줄일 수 있습니다.
트랜시버 완제품 – 무선 네트워크를 빠르게 구축하기 위해 즉시 사용할 수 있는 장치 및 유닛입니다. 전원을 켜서 네트워크에 연결만 하면 되는 이 완제품은, 무선 네트워크 구축 시 추측이 필요하지 않으며, 센서 연결이나 데이터 링크 설정 시에는 플러그 앤 플레이 방식으로 손쉽게 운용할 수 있습니다.
개발 기판 및 키트 – 실험 및 시제품 제작을 위한 도구로, RF 개발 세계에 입문하려는 메이커들에게 가장 좋은 도구입니다. DigiKey는 세계에서 가장 유명한 제조업체 및 공급업체의 제품을 보유하고 있으며, 모든 주파수, 무선 대역, 응용 제품을 아우르는 제품을 제공합니다. DigiKey에서 여러분의 아이디어를 실험하고, 시제품 제작부터 생산 단계로 발전시키는 데 필요한 모든 것을 찾아보세요.
Image of The WBC451PE-1 module makes building wireless products more accessible

무선 설계는 경험이 없는 사람에게는 어려울 수 있지만 칩 벤더의 평가 기판을 사용하면 쉽게 설계할 수 있습니다.

자세히

Image of The Type 2BZ module is based on the CYW54590 Wi-Fi 5 and Bluetooth 5.1 combo SoC with onboard PAs and LNAs

고집적 모듈로 IoT를 위한 유연한 고성능 이중 대역 Wi-Fi 및 Bluetooth 연결을 빠르게 내장하세요.

자세히

Image of Related Content Card: Sub-GHz Radio Interrupts on the STM32WL Series 

STM32WL 계열의 마이크로컨트롤러는 Semtech의 SX1261 및 SX1262 트랜시버에 기반한 Sub-GHz 무선을 내장하고 있습니다.

자세히

Image of Related Content Card: Why Can’t Chromecast, Airplay and Bluetooth Get Along?

가능한 가장 저렴하고 간단하며 무선 방식으로 설계된 홈 시어터 사운드 시스템에 유선 및 무선 조합 옵션을 사용한 이유.

자세히

Image of Related Content Card: Use an Agile RF Transceiver in an Adaptive SDR Communication System for Aerospace and Defense

완벽하게 통합된 RF 트랜시버는 SWaP를 줄이면서 민첩한 고성능 SDR 시스템에 대한 요구를 효과적으로 충족합니다.

자세히

안테나

안테나는 무선 신호를 송신 및 수신하기 위한 장치이자 자유 공간의 전파와 장치 내 전선 또는 트레이스를 통해 이동하는 전류 사이의 인터페이스입니다. 안테나는 일반적으로 특정 동작 주파수에 맞게 튜닝되지만, 넓은 대역폭(넓은 주파수 대역) 또는 다양한 주파수에서 작동하도록 설계되는 경우도 있습니다. 다양한 주파수에서 작동하는 안테나라고 해서 그 사이의 모든 주파수에서 효과적일 것이라고 간주해서는 안 됩니다.

안테나 통합

안테나를 설계에 통합하는 작업은 힘든 일일 수 있으며 설계의 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 여기서 모든 요인을 다룰 수는 없지만 아래 나열된 항목으로 시작해 보세요. 일반적으로 금속을 많이 사용해 안테나가 클수록 제대로 매칭이 되면 안테나 성능이 향상됩니다.

외부 안테나

외부 안테나를 사용하여 설계할 때 고려해야 하는 사항은 내장형 또는 내부 안테나를 사용하여 설계하는 경우와 일부 다를 수 있습니다. 더 나은 전송 지점에 설치하기 위해 더 긴 케이블이 필요할 수 있습니다. 케이블과 커넥터를 사용하면 신호 체인에 손실이 발생하므로 이러한 손실이 설계 성능에 큰 영향을 미치지 않도록 계획을 세워야 합니다. 외부 안테나는 이득이 더 높을 수 있으며, 이로 인해 설계가 인증 기준의 허용 범위를 벗어날 수 있기 때문에 주의해야 합니다. 안테나의 위치, 배치, 방향과 사용되는 케이블 유형은 외부 안테나 성능의 핵심 요소입니다.

내부 안테나

내부 또는 내장형 안테나는 대개 크기 제한이 있는 경우에 선택되며 이는 안테나의 성능이 외부 안테나에 비해 떨어지는 경우가 많다는 것을 의미합니다. 따라서 내장형 안테나를 최대한으로 활용하려면 설계가 매우 중요합니다. 내부 안테나의 경우 크기와 배치에 따라 사용할 안테나가 결정되기 때문에 이를 가장 먼저 고려해야 합니다. 장치가 금속 박스 내부에 있다면 내부 안테나는 거의 동작하지 않을 가능성이 큽니다. 안테나를 PCB 상에 배치하는 경우에는 선택한 안테나에 필요한 접지 면적 또는 부품과의 이격을 확인해야 합니다. 일부 안테나는 접지면 위에 설치할 수 있도록 설계되기도 하지만, 다른 안테나는 효과적인 동작을 위해 접지와 일정한 간격이 필요할 수도 있습니다.

안테나 용어

  • 이득 – 안테나가 특정 방향으로 얼마나 효율적으로 전력을 전송하는지를 나타냅니다. 안테나 규격서에서 피크 이득, 평균 이득 또는 둘 모두로 표시됩니다.
  • 안테나 효율 – 안테나 단자에 공급된 전력 대비 방사된 전력의 비율입니다. 효율이 높을수록 해당 주파수에서 안테나 성능이 더 좋습니다.
  • VSWR(정재파비) – 송신원에서 전송선로를 거쳐 안테나(부하)로 전력이 얼마나 효율적으로 전송되는지를 나타냅니다. VSWR은 출력 전력에 대한 입력 전력의 비율로 측정되며, VSWR이 2:1 미만이면 매칭은 양호한 편이며, VSWR이 높을수록 임피던스 불일치가 심합니다.
  • 안테나 임피던스 – 전압이 가해졌을 때 전류가 흐르기 어려운 정도를 나타냅니다. 안테나를 통해 전력을 효율적으로 전송하기 위해서는 송신원의 임피던스와 일치해야 합니다. 대부분의 무선 장비는 50옴의 임피던스로 제작되어 있습니다.

마이크로 스트립 계산기

IPC-2141 트레이스 임피던스 계산기는 사용자가 기본 파라미터를 입력하면 IPC-2141 표준에 따라 계산된 임피던스를 구할 수 있어서 초기 설계를 보다 쉽게 할 수 있습니다. 이 계산기가 기준치를 제공하기는 하지만, 최종 설계 시에는 손실, 분산, 동박 거칠기, 위상 변화 등을 고려해야 합니다. 최종 회로 분석에는 전자기장 분석 도구가 필요할 수도 있습니다.

dBm - 와트 변환기

dBm - 와트 변환기는 전력 측정값을 데시벨 밀리와트(dBmW)와 와트(W) 단위 간에 변환합니다.

Image of RangeAnt MAX Antennas

RangeAnt사의 MAX 안테나는 700에서 3000 MHz 범위에 맞게 특별히 설계된 무지향성(omnidirectional) 광대역 안테나입니다.

자세히

Image of Return Loss vs. VSWR in chip antenna selection​

칩 안테나를 선택할 때 매칭이 중요합니다. 반사 손실과 VSWR 모두 안테나의 매칭 상태를 측정하는 데 사용되는 파라미터입니다.

자세히

Image of Related Content Card: How to Select and Apply Antennas for IoT Devices

설계자는 무선 IoT 부문에서 성공적으로 경쟁하기 위해 안테나를 신중하게 선택하고 구현해야 합니다.

자세히

Image of Shown are the relevant dimensions for placement of the ACG0806U antenna

초광대역 안테나를 사용하면 단일 안테나가 작은 표면 실장 세라믹 부품으로 다양한 애플리케이션 스펙트럼 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

자세히

Image of Antenna Builder – Fit the Antenna to Your Project​

맞춤형 안테나가 NRE 비용, 툴링 비용 또는 최소 주문 요구 사항 없이, 또한 몇 주가 아닌 며칠 내에 배송이 된다면 어떨까요? 지금 바로 경험해 보세요.

자세히

Image of Related Content Card: Antenna Polarization: What It Is and Why It Matters

안테나 편광은 무선 링크 성능에서 중요한 요인입니다. 안테나를 응용 제품에 맞출 때 고려해야 할 많은 옵션이 있습니다.

자세히

RF 커넥터 및 케이블 조립품

무선 주파수 커넥터(일반적으로 RF 커넥터라고 함)는 일반적으로 20kHz에서 수기가헤르츠에 이르는 무선 주파수 범위의 전기 신호를 사용할 수 있도록 설계된 전기 커넥터입니다.

RF 커넥터의 중요한 특징 중 하나는 동축 케이블이 제공하는 차폐의 연속성을 유지할 수 있는 커넥터 본체의 RF 차폐층과 절연층입니다.

일반적인 RF 커넥터

SMA (서브미니어처 버전 A) – 일반적으로 주파수 범위는 최대 12GHz까지지만, SMA 커넥터 파생품은 최대 18GHz 및 그 이상도 가능합니다. 이러한 소형 고주파 응용 분야 중 소비자용 무선 제품에 SMA 커넥터가 주로 사용되며, 그 중 가장 유명한 것은 Wi-Fi 라우터 안테나에 사용되는 RP-SMA 커넥터입니다.
N형 - Bell Labs의 발명가 Phul Neill의 이름을 따서 명명된 N형은 동축 케이블을 체결할 수 있도록 나사산이 적용된 RF 커넥터입니다. 최대 11GHz의 주파수 대역에서 작동하는 이 내후성 및 내구성이 뛰어난 커넥터는, 실외 사용 및 간편한 설치로 인해 도입 후 거의 80년 가까이 널리 사용되고 있는 낮은 주파수 대역의 응용 분야에 안성맞춤입니다. 사용 시 주의할 점은 50옴 및 75옴 버전 N형 커넥터는 서로 호환되지 않으며 서로 체결할 경우 손상을 줄 수 있다는 것입니다.
BNC - 트위스트 방식으로 빠른 연결이 가능한 미니어처 RF 커넥터입니다. 원래는 1940년대 군사용 무선 장비를 위해 제작된 BNC 커넥터는 RF 테스트 장비와 가전(예: 비디오)에 널리 사용되는 커넥터로 자리 잡았습니다. 통상적인 작동 주파수는 최대 4GHz이지만, 신호 저하를 감수한다면 최대 11GHZ도 가능합니다.
TNC - 나선형 Neill-Concelman(Threaded Neill-Concelman)의 약어로 BNC 커넥터의 나사형 버전입니다. 나사형 잠금 방식은 연결되는 양측을 보다 확실하고 안정적으로 연결할 수 있으며 최대 11GHz까지 동작합니다. 작은 크기와 내후성 덕분에 TNC는 레이더 및 항공 우주 응용 분야에서 널리 사용되고 있습니다.
MCX(마이크로 동축 커넥터) – SMB 커넥터와 내부 접점 및 절연체의 치수가 동일하지만 크기는 30% 더 작습니다. MCX는 유럽 CECC 22220에서 표준화되었습니다. 스냅온 방식을 사용하며 임피던스는 일반적으로 50Ω입니다. DC ~ 6GHz까지의 광대역 성능을 제공합니다.
MMCX(마이크로 미니어처 동축 커넥터) - MCX와 유사하지만 크기가 더 작습니다. MMCX 커넥터는 유럽 CECC 22000 사양을 준수합니다. MMCX는 빠른 분리가 가능한 잠금-스냅 방식을 사용하는 초소형 커넥터로 360도 회전이 가능하며 임피던스는 일반적으로 50Ω입니다. DC ~ 6GHz까지의 광대역 성능을 제공합니다.

 

RF 커넥터의 극성이 일반 극성인지 또는 역극성인지 어떻게 구별할 수 있나요? 답변 보기

먼저, 커넥터의 암/수를 확인합니다.

  • 수 커넥터의 나사산은 커넥터의 중심인 안쪽을 향해 있습니다.
  • 암 커넥터의 나사산은 바깥쪽을 향해 있습니다.

간단히 말해, 수 커넥터는 결합 시 암 커넥터의 바깥과 맞물립니다.

다음으로, 중심 접점을 확인합니다.

가장 간단한 경우, 체결되는 RF 커넥터 한 쌍의 중심 접점은 한 쪽은 핀, 다른 쪽은 리셉터클 소켓입니다.

  • 표준 극성 커넥터의 경우, 수 커넥터의 중심 접점은 핀 접점이며 암 커넥터 쪽은 리셉터클 소켓입니다.
  • 역극성 커넥터는 표준 커넥터와 접점이 반대입니다.

RP 수 커넥터의 나사산은 안쪽을 향하며 중심 접점은 암 소켓입니다.

그리고 RP 암 커넥터의 나사산은 바깥쪽을 향하며 중심 접점은 수 핀입니다.

커넥터와 암/수 구분에 대한 자세한 내용은 상호 연결 응용 분야 및 기술 페이지를 참조하십시오.

RF 동축 케이블 조립품

RF 설계에 사용되는 가장 일반적인 케이블은 동축 케이블입니다.

동축 케이블에 연결된 일반적인 U.FL RF 커넥터
Image of Related Content Card: SMA vs RP-SMA what is the difference?

SMA를 찾다 보면 SMA와 RP-SMA 커넥터가 있다는 것을 확인할 수 있습니다. 이 둘의 차이점은 무엇일까요?

자세히

Image of Coax, Twinax and Triax Cables

RF 케이블 또는 커넥터를 찾을 때 가장 먼저 확인해야하는 것은 케이블 입니다.

자세히

Image of NMO Connectors / Mounting

아마도 이동 무선 안테나에 가장 흔하게 사용되는 RF 커넥터 중 하나는 NMO 타입의 연결일 것입니다.

자세히

Image of The SMA connector pair is an example of a coaxial connector and the image shows the mating inner conductor, dielectric layer, and locking outer conductor

RF 동축 커넥터는 언뜻 단순해 보입니다. 따라서 RF 시스템 연결이 성공적이고 오래 지속될 수 있도록 신중히 고르고 적절한 예방 조치를 취해야 합니다.

자세히

A close-up view of U.FL connectors and text describing them

동축 커넥터가 너무 많은데, 어떤 커넥터가 어느 것과 호환되나요? 선택할 수 있는 커넥터가 너무 많아서 모든 커넥터를 설명한다는 것은 아주 어려운 일입니다.

자세히

Image of The BNC connector includes a bayonet body lock and has been widely used since its development in the early 1950s

설계자는 다양한 GHz 범위 커넥터 제품군 중에서 선택할 수 있으며, 각 제품군은 다양한 회로 기판 및 케이블 조립품 요구 사항을 충족하기 위해 여러 구성으로 제공됩니다.

자세히

RF 프런트 엔드

RF 프런트 엔드라고도 하는 무선 주파수 프런트 엔드는 무선 수신기의 수신 안테나와 믹서단 사이의 회로 소자 및 부품입니다. 무선 수신기의 프런트 엔드단은 외부의 신호를 수신하여, 원치 않는 외부 신호 잡음을 필터링하고, 목표 신호를 증폭하며, 무선 주파수를 믹서단 이후의 수신기 회로가 처리할 수 있는 더 낮은 주파수로 변환합니다.

프런트 엔드 칩

프런트 엔드 솔루션은 아래의 '프런트 엔드 부품' 섹션에 나오는 여러 부품이 하나의 IC(집적 회로)에 집적된 경우가 많습니다.

최신 RF 회로는 대개 이와 같이 프런트 엔드 회로 부품들이 하나의 칩 패키지에 집적되어 있습니다.

프런트 엔드 부품

RF 프런트 엔드 부품에는 여러 다양한 단계가 있을 수 있지만 일반적으로 크게 다음과 같은 4개의 부품 그룹이 있습니다.

대역 통과 RF 필터는 수신 안테나로부터 들어오는 무선 신호를 받습니다. 이 필터의 역할은 필터 이후 단이 과부하 되지 않도록 원하는 신호는 통과시켜 처리를 하고 대역 외 신호는 제거하는 것입니다.
RF 증폭기(일반적으로 저잡음 증폭기라고 함)는 약한 신호를 증폭하는 데 사용됩니다.
국부 발진기의 신호는 고정 주파수이거나 튜닝이 가능할 수 있지만, 믹서단에 사용되기 때문에 안정성과 정확도가 매우 중요합니다.
믹서단에서는 대역 통과 필터를 거친 수신 신호와 국부 발진기의 신호가 혼합됩니다. 이 두 신호의 조합이 믹서의 출력 신호로, 신호의 처리, 필터링 및 추출을 더 쉽게 할 수 있습니다.
저잡음 증폭기(LNA 및 RF 회로 장치라고도 함)는 원치 않는 잡음 또는 간섭은 최대한 억제하면서 낮은 전력의 신호를 증폭하는 RF 회로 소자입니다. LNA는 증폭된 신호에 더해지는 간섭 신호의 크기가 최소화될 수 있도록 설계되었습니다.
전력 증폭기(PA라고도 함)는 낮은 전력의 RF 신호를 수신하여 안테나를 통해 송신할 수 있을 만큼의 고출력 신호로 증폭하는 증폭 회로의 한 유형입니다.
RF 스위치는 서로 다른 신호 경로 간에 RF 신호를 전환할 수 있는 소자입니다. 일반적인 전기 스위치처럼 RF 스위치도 서로 다른 경로 사이에서 스위칭할 수 있는 여러 다양한 구성으로 제공될 수 있습니다.
Image of Construction of a BAW filter

필터는 신호를 수신하여 원하는 주파수는 유지하면서 원치 않는 주파수는 제거합니다.

자세히

Image of The Taoglas TFM.110A is a surface mount, GNSS front end covering the full multiband GNSS spectrum

아일랜드 최초의 인공위성에 안테나를 지원하는 Taoglas의 획기적인 GNSS 모듈로 자율 주행 기술을 위한 설계를 개선하는 방법을 알아보세요.

자세히

Image of How do MEMS Filters Work? Lambda Wave, SAW, BAW

MEMS RF 필터가 작동하는 방법 찾기 SAW, BAW, 및 람다파 필터에 대해 구체적으로 다룹니다.

자세히

Image of Related Content Card: Understanding the Basics of Low-Noise and Power Amplifiers in Wireless Designs

저잡음 및 전력 증폭기의 주파수 범위와 전력 성능은 기존 또는 신규 무선 응용 분야에서 구동되는 GaN 및 GaAs 기반 장치로 인해 확장되고 있습니다.

자세히

Image of The standard plot of BER versus SNR reveals a great deal about system performance

안테나는 적절한 신호 강도와 SNR을 수신기에 제공해야 합니다. 저잡음 증폭기는 신호 강도를 증폭시키면서 SNR을 최소한으로 저하할 수 있습니다.

자세히

Image of Related Content Card: Use MEMS RF Switches to Solve Advanced Wireless Design and Integration Issues

MEMS 기반 RF 스위치를 적용하면 고급 무선 응용 분야의 공간, 유연성 및 스위칭 속도를 효율적으로 해결할 수 있습니다.

자세히

RF 수동 소자

감쇠기

감쇠기는 감쇠기를 통과하는 신호의 진폭(또는 강도)을 감소시키는 RF 회로 부품입니다.

감쇠기는 감쇠기를 통과하는 신호의 진폭(또는 강도)을 감소시키는 RF 회로 부품입니다. 감쇠기는 신호 전력을 증가시키는 증폭기와 반대로 신호 전력을 감소시킵니다. 직관적이지 않을 수도 있지만, 신호 전력을 감소시키는 데에는 이유가 있습니다. 이러한 이유에는 신호 처리 단계 간 신호 세기의 매칭, 동적 범위 확장, 임피던스 매칭 및 신호 보정 등이 포함됩니다. 일반적으로 특정 주파수 범위의 신호 강도를 줄이는 RF 필터와 달리 감쇠기는 전체 주파수 스펙트럼 범위에 걸쳐 신호 세기를 줄입니다.

발룬

이 발룬 부품은 상단 덮개가 제거되어 있어 하나는 부유 상태이고 다른 하나는 접지되어 있는 두 개의 변압기 루프를 볼 수 있습니다.

발룬(BALanced-to-UNbalanced(평형-불평형)의 약자)은 평형 회로 또는 불평형 회로를 서로의 임피던스를 방해하지 않고 연결할 수 있도록 해주는 RF 회로 부품으로, 차동 신호를 단일 종단 신호로 변환하거나 그 반대로 변환할 수도 있습니다. 발룬은 불평형 쪽은 접지되고 변압기의 다른 쪽은 플로팅 상태인 두 개의 권선을 가진 단순한 변압기로 모델링할 수 있습니다.

Image of TDK 011 FAQs Inductor Q Value B

Q 값은 인덕터의 품질을 나타내는 파라미터입니다. "Q"는 "양호도(Quality Factor)"를 나타냅니다.

자세히

Image of Related Content Card: Circulators and Isolators

서큘레이터는 RF 시스템에서 마이크로파 또는 무선 주파수 신호 흐름의 방향을 정하는 데 도움이 됩니다.

자세히

Image of Related Content Card: The Fundamentals of RF Power Dividers and Combiners

RF 전력 분배기 및 결합기는 고주파 응용 분야에서 일반 신호를 여러 대상으로 라우팅하는 데 필요합니다.

자세히

Image of a modern version of the arrangement used by Heinrich Hertz to investigate the mysterious phenomena

안테나는 유선 회로와 무선 링크 사이의 중요한 링크입니다. 점점 더 까다로워지는 시스템 목표를 충족하기 위해 안테나 구성이 확장되고 있습니다.

자세히

Image of dipole attached to its supports via insulators and wire lengths

긴 전선 쌍극은 약 30MHz 이하의 저주파수에 효과적인 기본 안테나이며, LC 트랩을 추가하여 단대역 쌍극을 다대역 장치로 만듭니다.

자세히

Image of Related Content Card: The Fundamentals of RF Directional Couplers and How to Use Them Effectively

방향성 커플러를 사용하면 독립적으로 측정할 순방향 부품과 반사 부품을 분리하여 신호 손실 없이 RF 전력 전송을 측정할 수 있습니다.

자세히

제품

서비스