완전한 Wi-Fi/Bluetooth 콤보 모듈 사용을 사용하여 IoT 연결 간소화

기술과 제품 발전 사이의 포지티브 피드백 루프는 다음과 같이 작동합니다. 즉, 기술 발전은 제품에 대한 시장 수요를 증가시키고 이러한 수요는 또 다른 발전을 촉진합니다. 이러한 주기가 반복되면서 비싸고 희귀한 부품 및 제품이 저렴한 상품으로 빠르게 전환됩니다. 개인용 컴퓨터, 스마트폰 및 평면 TV를 생각해 보세요.

이는 무선 사물 인터넷(IoT) 연결에서도 나타납니다. 무선 기능을 설계하고 제조하는 것은 소량 응용 분야일지라도 일부 RF '마술사들'의 영역인 경향이 있습니다. 여기에는 수백 메가헤르츠에서 작동하는 회로를 설계할 수 있는 전문가와 이를 제조하는 회사가 포함되며 종종 상대적으로 높은 비용이 듭니다. 놀랍게도 최근에 작은 실장 면적에 뛰어난 기능을 갖추고 고도로 정교한 무선 연결을 저렴한 비용으로 빠르게 구현할 수 있는 완전한 GHz 범위 RF IC가 출시되었습니다.

물론 '완전하다'란 의미는 벤더와 사용자의 입장에서 다르게 해석될 수 있습니다. 모든 활성 장치에는 전원, 그리고 많은 경우 바이패스 커패시터가 필요하지만, 설계자는 성공적인 작동을 위해 더 많은 능동 소자 부품과 수동 소자 부품을 추가해야 할 수도 있습니다. 따라서 '완전'한지 여부는 어느 부품이 얼마나 많은가에 달려 있습니다.

규정 준수를 간소화하는 완전한 모듈

RF 관련 기능에 있어서 장치의 완전성은 단순한 편의성 그 이상입니다. 완전한 RF 솔루션은 RF 설계의 가장 큰 두 가지 과제를 해결할 수 있습니다.

• 회로에서 지원하는 무선 표준의 복잡한 기능적 요구 사항을 확실히 준수

• 대역 외(OOB) 방출, 전자파 장해(EMI) 및 무선 주파수 전파 방해(RFI)와 관련한 많은 엄격한 규정을 충족하여 제품 인증 공정 간소화

이러한 설계 문제는 무선 링크 회로와 기능이 단일 표준의 여러 버전(예: 많은 Wi-Fi 변형(IEEE 802.11xx))을 지원해야 하는 경우에 더욱 복잡해집니다. Bluetooth와 같은 다른 표준을 지원해야 하는 경우 더욱 까다롭습니다. 숙련된 설계자조차도 단일 산업 표준을 준수하기 위해 전체 기능을 갖춘 RF 링크를 개발하는 데 신중을 기하는데, 하나의 칩에서 여러 무선 표준을 충족하는 것은 더욱 위험한 과제입니다.

완전한 솔루션을 제공하는 모듈

이러한 모든 문제를 해결할 수 있는 방법은 이중 대역 2.4GHz 및 5GHz Wi-Fi 무선랜(WLAN)인 Murata ElectronicsType 2BZ(LBEE5XV2BZ-883)와 Bluetooth 트랜시버 모듈을 선택하는 것입니다. 이 콤보 솔루션은 2×2 다중 입력, 다중 출력(MIMO), Bluetooth 5.2 기본 속도(BR), 향상된 데이터 전송률(EDR) 및 저에너지(LE)를 포괄하는 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac를 지원합니다. 물리층(PHY) 데이터 전송률은 최대 866Mbps(Wi-Fi) 및 3Mbps(Bluetooth)입니다.

대상 응용 분야에는 IoT 노드, 핸드헬드 무선 시스템, 홈 자동화, 게이트웨이 등과 같이 FCC/CE/IC/TELEC 표준을 충족해야 하는 크기와 전력에 민감한 장치가 포함됩니다. 완전 차폐형 표면 실장 모듈은 무게 0.36g, 실장 면적 11.4mm × 8.9mm, 높이 1.4mm에 불과합니다(그림 1).

그림 1: 완전 차폐형 LBEE5XV2BZ-883은 무선 연결 구현을 간소화하는 Wi-Fi 및 Bluetooth를 위한 콤보 트랜시버 모듈입니다. (이미지 출처: Murata Electronics)

LBEE5XV2BZ는 Infineon TechnologiesAIROC CYW54590 시스템온칩(SoC)을 기반으로 합니다. CYW54590에는 송신기 RF 전력 증폭기(PA)와 수신기 저잡음 증폭기(LNA)가 포함되어 있습니다(그림 2). 이 모듈은 중요한 RF 정합, 필터링 및 안테나 인터페이스 문제를 해결합니다. 따라서 RF 회로와 관련 소프트웨어의 생성 및 인증과 관련된 문제 문제를 해결합니다.

그림 2: Type 2BZ 모듈은 PA 및 LNA가 기판 실장된 CYW54590 Wi-Fi 5 및 Bluetooth 5.1 콤보 SoC를 기반으로 합니다. (이미지 출처: Infineon Technologies)

이 모듈은 최대 3개의 안테나(Bluetooth용 1개, Wi-Fi용 2개)를 지원합니다. 또한 Bluetooth 및 WLAN 수신 신호 경로를 공유하므로 외부 전력 스플리터가 필요하지 않으며 Bluetooth와 Wi-Fi 모두에 대해 우수한 감도를 유지할 수 있습니다.

CYW54590은 완전한 RF 기능 그 이상을 통합합니다. WLAN 섹션에서는 표준 SDIO 인터페이스를 지원하고, Bluetooth 섹션에서는 고속 4선식 호스트 제어 인터페이스(HCI), UART 및 오디오 데이터를 위한 펄스 부호 변조(PCM)를 지원합니다(그림 3).

그림 3: Type 2BZ 모듈은 호스트 프로세서와 Wi-Fi 및 Bluetooth 기능을 위한 최대 3개의 안테나 사이에서 완전한 인터페이스를 구현합니다. (이미지 출처: Murata Electronics)

내장형 운영 펌웨어도 마찬가지로 중요합니다. CYW54590은 매우 정교하고 협업적인 공존 하드웨어 메커니즘 및 알고리즘을 구현하여 Wi-Fi 및 Bluetooth 동시 연결을 최적화합니다.

다른 모듈인 Murata LBEE5XV1XA-540은 두 동시 Wi-Fi 네트워크(2.4GHz 대역과 5GHz 대역에 각각 하나씩)를 지원하기 위해 RSDB(Real Simultaneous Dual Band) 기능을 추가합니다. Infineon의 AIROC CYW54591RKUBGT SoC를 기반으로 하는 LBEE5XV1XA-540은 동영상/오디오 스트리밍 또는 게이트웨이 응용 분야의 대기 시간을 줄입니다.

이러한 모듈의 완전성은 몇 개의 표준 바이패스/감결합 커패시터, SDIO 데이터 회선을 위한 일부 풀업 저항기를 비롯한 필요한 최소한의 외부 부품에 의해 입증됩니다. 두 개의 전원 공급 장치 레일(작동을 위한 3.3V(공칭) 전원 공급 장치 1개, I/O 라인을 위한 1.8V 또는 3.3V 전원 공급 장치 1개)만 필요하므로 디자인인도 간소화됩니다.

결론

설계자는 정교한 다대역, 다중 형식 Wi-Fi 및 Bluetooth 인터페이스를 내장하기 위해 더 이상 고급 RF 회로 및 시스템 기술이 필요하지 않습니다. CYW54590 콤보 SoC, RF 정합, 필터링, 안테나 인터페이스를 지원하는 Murata Electronics Type 2BZ Wi-Fi/Bluetooth 트랜시버 모듈은 규정 및 기능 요구 사항을 충족하는 드롭인 솔루션을 제공합니다.

작성자 정보

Image of Bill Schweber

Bill Schweber는 전자 엔지니어로서 전자 통신 시스템에 관한 세 권의 교과서를 집필하고 수백 건의 기술 자료, 의견 칼럼 및 제품 특집 기사를 기고해 왔습니다. 이전에는 EE Times의 다양한 주제별 사이트 관련 기술 웹 사이트 관리자와 EDN의 편집장 및 아날로그 편집자를 역임한 바 있습니다.

Analog Devices, Inc.(아날로그 및 혼합 신호 IC 업계를 선도하는 판매업체)에서는 마케팅 통신(홍보 관련)을 담당했습니다. 결과적으로 Bill은 미디어에 회사 제품, 사례, 메시지를 제공하는 기술적 PR 역할과 이러한 내용을 받는 미디어 역할 모두를 경험했습니다.

Analog의 마케팅 통신을 담당하기 전에는 평판 있는 기술 저널에서 편집장을 역임했으며 제품 마케팅 및 응용 엔지니어링 그룹에서도 근무했습니다. 그 이전에는 Instron Corp.에서 아날로그 및 전력 회로 설계와 재료 시험 기계 제어를 위한 시스템 통합 실무를 담당했습니다.

Bill은 MSEE(메사추세츠 주립대학교) 및 BSEE(컬럼비아 대학교) 학위를 취득한 공인 전문 엔지니어이자 어드밴스드 클래스 아마추어 무선 통신 면허를 보유하고 있습니다. 또한 MOSFET 기본 사항, ADC 선택, LED 구동을 비롯한 다양한 엔지니어링 주제에 관한 온라인 과정을 계획 및 작성하여 제공하고 있습니다.

More posts by Bill Schweber
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum