항공 우주 및 방위 산업의 적응형 SDR 통신 시스템에서 민첩한 RF 트랜시버 사용
DigiKey 북미 편집자 제공
2023-11-30
항공 우주 및 방위(ADEF) 시스템 설계자는 동적 신호 환경에 민첩하게 대응할 수 있는 저전력 콤팩트 통신 시스템에 대한 끊임없는 요구에 직면해 있습니다. 기존 무선 통신 아키텍처를 뛰어넘는 소프트웨어 정의 무선 통신(SDR) 기술은 ADEF 무선 통신에 대한 빠르게 변화하는 요구 사항을 충족하는 데 도움이 될 수 있지만, SDR 구현은 기능적 요구 사항과 크기, 무게 및 전력(SWaP) 감소 요구 사항을 모두 충족해야 하는 여러 과제를 안고 있습니다.
이 기사에서는 성능에 영향을 주지 않으면서 민첩한 저전력 콤팩트 통신 시스템 설계를 간소화할 수 있는 Analog Devices의 비용 효율적인 SDR 솔루션을 설명합니다.
새로운 과제로 인해 더욱 까다로워지는 요구 사항
설계자는 보안 무선 통신, 적응형 레이더, 전자전, 향상된 GPS 내비게이션 등 증가하는 산업용 핵심 응용 제품에서 효과적인 통신에 대한 요구에 직면해 있습니다. 이러한 새로운 과제로 인해 향상된 광대역 작동, 높은 작동 범위, 향상된 주파수 민첩성, 재구성 가능성 등에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 하지만 통신 시스템이 무인항공기(USA), 이동식 장치 등 소형 배터리 구동 플랫폼으로 전환하면서 이러한 까다로운 기능적 요구 사항은 낮은 SWaP에 대한 요구와 상충할 수 있습니다.
기존의 이산 소자 슈퍼헤테로다인 무선 통신 아키텍처를 기반으로 하는 설계 솔루션은 고성능, 넓은 작동 범위 및 최소 스퓨리어스 잡음을 제공합니다. 설계자의 경우 이 접근 방식의 핵심인 중간 주파수(IF)에서 원하는 신호를 분리해야 하는 과제로 인해 일반적으로 SWaP가 높고 재구성 가능성이 거의 또는 전혀 없는 복잡한 설계를 하게 됩니다(그림 1).
그림 1: 기존 슈퍼헤테로다인 무선 통신 아키텍처는 성능 목표를 충족할 수 있지만, 복잡성으로 인해 새롭게 등장한 최소 SWaP 목표를 충족하지 못합니다. (이미지 출처: Analog Devices)
이에 반해 직접 변환(zero-IF) 아키텍처는 필터링 요구 사항과 고대역폭 아날로그 디지털 컨버터(ADC) 요구 사항을 모두 줄여서 단일 칩에서 구현될 수 있도록 설계를 간소화합니다(그림 2).
그림 2: Zero-IF 무선 통신 아키텍처는 고성능 및 낮은 SWaP 요구 사항을 충족할 수 있지만, 신호를 분리하는 데 어려움이 있습니다. (이미지 출처: Analog Devices)
명백한 이점에도 불구하고 직접 변환 아키텍처는 자체적으로 구현하는 데 어려움이 있어서 광범위한 채택이 제한됩니다. 이 아키텍처에서 신호는 로컬 발진기(LO) 주파수에서 무선 주파수(RF) 캐리어로 변환되지만, 직류(DC) 오프셋 오류와 LO 누설로 인해 신호 체인을 통해 전파되는 동안 오류가 발생할 수 있습니다. 또한 동일한 칩 내에서도 신호 경로의 차이로 인해 동위상(I) 신호와 직각 위상(Q) 신호의 이득 또는 위상 불일치가 발생하여 신호 분리에 영향을 미치는 직각 위상 오류가 발생할 수 있습니다.
SDR 기술은 기존 무선 통신 아키텍처의 한계를 극복할 수 있는 잠재력을 제공하지만 ADEF 응용 제품과 관련된 광범위한 요구 사항을 해결할 수 있는 솔루션은 거의 없습니다. Analog Devices의 ADRV9002 RF 트랜시버를 사용하여 개발자는 이러한 응용 제품의 낮은 SWaP와 향상된 성능 및 기능 요구 사항을 쉽게 충족할 수 있습니다.
낮은 SWaP로 최적화된 성능을 제공하는 통합된 기능
30MHz ~ 6,000MHz 주파수 범위를 지원하는 ADRV9002는 광범위한 응용 제품 요구 사항을 지원하는 데 필요한 RF, 혼합 신호, 디지털 기능을 모두 포함하는 고집적 트랜시버입니다. 시분할 듀플렉서(TDD) 및 주파수 분할 듀플렉서(FDD) 작동을 모두 지원하는 이 장치는 프로그래밍 가능 디지털 필터, DC 오프셋 수정, 직각 위상 오류 수정(QEC)을 포함하는 개별 이중 채널 직접 변환 수신기 및 송신기 서브 시스템을 제공합니다.
온칩 합성기 서브 시스템 내에서 ADRV9002는 두 개별 위상 고정 루프(PLL) 경로를 제공합니다. 즉, 고주파 RF 경로와 디지털 클록 및 컨버터 샘플링 클록 경로를 제공합니다. 마지막으로 이 장치의 디지털 신호 처리 블록에는 자기 보정 및 제어 기능을 처리하는 Arm® M4 내장형 프로세서가 포함되어 있습니다(그림 3).
그림 3: ADRV9002 RF 트랜시버는 듀얼 수신(RX) 및 송신(TX) 서브 시스템을 통합합니다. (이미지 출처: Analog Devices)
위상 잡음에 민감한 응용 제품을 위해 zero-IF 모드 또는 low-IF 모드에서 작동 가능한 ADRV9002는 전체 신호 체인을 제공하는 송신기 및 수신기 서브 시스템을 제공합니다. 각 송신기 서브 시스템은 I 신호와 Q 신호를 다시 결합하여 송신용 캐리어 주파수로 변조하는 디지털 아날로그 컨버터(DAC), 필터 및 혼합기 쌍을 제공합니다.
각 수신기 서브 시스템은 전류 모드 수동 소자 혼합기에 공급되는 이득 제어를 위해 저항 입력 네트워크를 통합합니다. 그러면 트랜스 임피던스 증폭기는 혼합기의 전류 출력을 높은 작동 범위의 ADC에 의해 디지털화되는 전압 레벨로 변환합니다. 수신기 시스템이 하나만 사용되는 FDD 응용 제품 또는 TDD 작동에서 사용 가능한 송신기 슬롯에서 미사용 수신기 입력을 사용하여 송신기 채널에서 LO 누설 및 QEC를 모니터링하거나, 미사용 수신기 입력을 사용하여 전력 증폭기(PA) 출력 신호 레벨을 모니터링할 수 있습니다.
후자의 기능은 모니터링된 PA 신호 레벨을 사용하여 출력을 선형화하는 데 필요한 적절한 전치 왜곡을 적용하는 ADRV9002의 통합 디지털 전치 왜곡(DPD) 기능에서 작동합니다. 이 기능을 통해 ADRV9002에서 PA를 포화 상태에 가깝게 구동하여 효율성을 최적화할 수 있습니다.
전력 및 성능 조정
ADRV9002 장치는 196-볼 칩 스케일 패키지(CSP) 볼 그리드 어레이(BGA)에서 완벽하게 통합된 솔루션을 제공하며, SDR ADEF 통신 시스템의 크기와 무게를 최소화합니다. 개발자가 전력 소비를 최적화하도록 돕기 위해 ADRV9002는 성능과 전력 사이의 적합한 균형을 찾을 수 있도록 특별히 고안된 여러 기능을 통합합니다.
블록 레벨에서 개발자는 개별 신호 경로 블록에 전력 조정 기능을 배포하여 성능 저하를 전력 소비 감소로 상쇄할 수 있습니다. 또한 TDD 수신(RX) 및 송신(TX) 프레임의 블록을 비활성화하여 RX/TX 또는 TX/RX 회송 시간을 희생하는 대신 전력 소비를 줄일 수 있습니다. 개발자가 전력 대비 성능을 최적화할 수 있도록 돕기 위해 각 ADRV9002 수신기 서브 시스템에는 두 쌍의 ADC가 포함되어 있습니다. 한 쌍은 고성능 시그마-델타 ADC로 구성되며, 전력 소비가 중요한 경우 두 번째 쌍으로 대체될 수 있습니다.
주기적으로 비활성 상태가 지속되는 응용 분야의 경우 ADRV9002의 RX 모니터 모드를 채택할 수 있습니다. 이 모드에서 ADRV9002는 프로그래밍된 듀티 사이클에 따라 최소 절전 상태와 감지 상태를 교대로 작동합니다. 감지 상태에서 이 장치는 수신기를 활성화하고 개발자가 프로그래밍한 대역폭 및 RX LO 주파수를 통해 신호를 획득하려고 시도합니다. 장치에서 프로그래밍된 임계값을 초과하는 신호 전력 레벨을 측정하면, 모니터 모드가 종료되고 원하는 신호를 처리하기 위해 ADRV9002 블록이 구동됩니다.
신속한 시제품 제작 및 개발
엔지니어가 평가, 시제품 제작 및 개발 단계를 신속하게 전환하도록 돕기 위해 Analog Devices는 ADRV9002 기반 시스템에 대한 포괄적인 하드웨어 및 소프트웨어 지원을 제공합니다.
하드웨어 지원을 위해 Analog Devices는 한 쌍의 ADRV9002 기반 카드를 제공합니다.
- ADRV9002NP/W1/PCBZ: 30MHz ~ 3GHz 범위에서 작동하는 저대역 응용 제품용 카드
- ADRV9002NP/W2/PCBZ: 3GHz ~ 6GHz 범위에서 작동하는 고대역 응용 제품용 카드
FMC 커넥터가 탑재된 이러한 카드는 전력 조정 및 하드웨어 인터페이스와 클록 및 다중 칩 동기화(MCS) 분배 기능을 갖춘 기판 실장 ADRV9002를 지원합니다. 이 카드는 FMC 커넥터를 통해 FPGA 마더보드(예: 전력 및 응용 제품 제어를 위한 AMD의 ZCU102 평가 기판)에 연결됩니다.
Analog Devices는 지원 패키지에서 ADRV9002NP 무선 통신 카드에 대한 전체 회로도와 자재 명세서(BOM)를 제공합니다. 회로도 및 BOM은 대부분의 응용 제품에 대한 맞춤형 하드웨어 개발에 효과적인 시작점이 됩니다. 일부 응용 제품에서는 특정 신호 조절 요구 사항을 충족하기 위해 추가 RF 프런트 엔드가 필요합니다. 이러한 응용 제품의 경우 개발자는 몇 가지 추가 부품만 있으면 설계를 완료할 수 있습니다(그림 4).
그림 4: 개발자는 고집적 ADRV9002 트랜시버를 사용하여 특수 설계를 빠르게 구현할 수 있습니다. (이미지 출처: Analog Devices)
이 예에서 개발자는 Analog Devices의 다음 전력 관리 부품을 사용하여 적절한 RF 프런트 엔드를 빠르게 구현할 수 있습니다.
- ADRF5160 RF 스위치
- HMC8411 저잡음 증폭기(LNA)
- ADMV8526 디지털 방식으로 튜닝 가능한 대역 통과 필터
- HMC1119 RF 디지털 스텝 감쇠기(DSA)
- HMC8413 구동기 증폭기
- HMC8205B PA
Analog Devices는 설명서와 다운로드 가능한 소프트웨어 패키지를 통해 포괄적인 소프트웨어 개발 지원을 제공합니다. 위에서 언급한 개발 하드웨어를 사용하는 개발자는 Analog Devices의 제품 라인 소프트웨어 또는 오픈 소스 소프트웨어 패키지를 기반으로 시제품 제작 및 개발을 진행할 수 있습니다.
이 기사에서는 제품 라인 소프트웨어에 대해서만 논의합니다. 오픈 소스 개발 방법에 대한 자세한 내용은 Analog Devices의 ADRV9001/2 시제품 제작 플랫폼 사용 안내서를 참조하십시오.Analog Devices는 회사의 지원 설명서에서 'ADRV9001'은 ADRV9002와 다른 ADRV9001 제품군을 포괄하는 제품군 지정자라고 명시합니다. 따라서 아래 텍스트 또는 그림에서 ADRV9001은 이 기사의 초점인 ADRV9002 장치에 적용됩니다.
Analog Devices의 제품 라인 소프트웨어 개발 키트(SDK) 배포를 통해 제공되는 회사의 Windows 기반 트랜시버 평가 소프트웨어(TES) 도구는 트랜시버 성능을 빠르게 구성하고 평가하기 위해 접근 가능한 시작점을 제공합니다.
Analog Devices의 ADRV9002 기반 카드와 AMD의 ZCU102 평가 기판으로 평가 및 시제품 제작을 수행하는 동안 TES 도구는 하드웨어를 구성하고 캡처된 데이터를 관찰하기 위한 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 제공합니다(그림 5).
그림 5: 개발자는 SDK 패키지의 TES 도구를 사용하여 지원되는 평가 플랫폼에서 ADRV9002 트랜시버 평가를 빠르게 시작할 수 있습니다. (이미지 출처: Analog Devices)
TES 도구는 Linux 환경, MATLAB 환경 또는 Python에 컴파일될 수 있는 C# 코드를 자동으로 생성합니다. SDK는 AMD ZCU102 플랫폼용으로 개발된 ADRV9001 API 패키지를 포함하여 전체 소프트웨어 라이브러리 및 응용 프로그래밍 인터페이스(API) 세트를 제공합니다.
또한 SDK 흐름은 평가 기판을 통한 평가 및 시제품 제작에서 개발자의 맞춤형 대상 환경으로의 마이그레이션을 직접 지원합니다(그림 6).
그림 6: 개발자는 SDK 아키텍처를 사용하여 평가 결과를 자체 대상 플랫폼으로 쉽게 확장할 수 있습니다. (이미지 출처: Analog Devices)
이 마이그레이션 흐름에서 개발자는 이전과 마찬가지로 TES를 통해 코드를 자동으로 생성합니다. 하지만 개발자는 생성된 코드를 직접 사용하는 대신 편집된 버전을 대상 플랫폼에 배포합니다. 실제로 필요한 편집은 TES 도구에서 인식되지만 대상 시스템에 필요하지 않은 하드웨어 부품을 참조하는 함수 호출을 제거하는 데에만 국한됩니다. SDK 아키텍처에는 ADRV9001 라이브러리와 개발자 하드웨어 사이에 하드웨어 추상화 계층(HAL)이 포함되어 있으므로, 개발자는 특정 하드웨어에 대해 HAL 인터페이스 코드를 구현하는 맞춤형 코드만 제공하면 됩니다. 따라서 개발자는 Analog Devices 카드 및 AMD 기판을 사용한 평가에서 맞춤형 대상 환경을 위한 개발로 빠르게 전환할 수 있습니다.
결론
ADEF 응용 제품은 점점 더 복잡해지는 신호 환경에서 증가하는 과제에 직면하고 있습니다. 개발자는 더 넓은 주파수 범위에서 더 높은 성능에 대한 요구를 충족하면서 이러한 응용 제품을 배터리 구동 시스템으로 마이그레이션하는 것을 지원하기 위해 SWaP를 낮추어야 합니다. 개발자는 Analog Devices의 고집적 트랜시버를 통해 SDR 솔루션을 구현하여 이러한 요구 사항을 효과적으로 해결할 수 있습니다.
면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.