콘텐츠
상위
커넥터
암수
피치
접점, 하우징, 커넥터 조립품 및 인서트
접점 종단 방식
실장 방식
먼지 및 습기 방지
전선 및 케이블
전선 재질
게이지(크기)
전선 및 케이블의 전류 정격
압착 공구
전기적 사양
군사 및 항공우주 등급 커넥터
COTS(상용 기성품)
항공우주
상호 연결
전력과 데이터를 전송하는 것은 단순해 보이지만, 적합한 상호 연결 솔루션을 선택하는 것은 복잡한 결정입니다. 이를 위해서는 사용자의 시스템 작동 능력, 안전 표준, 호환성 등 설계와 관련된 여러 가지 사항을 고려해야만 합니다.
모든 전자 제품에는 상호 연결 장치가 필요합니다. 컴퓨터 USB 커넥터부터 HDMI의 고화질 비디오 신호, 회로 기판에 있는 간단한 2접점 전선 기판 간 커넥터에 이르기까지 매우 광범위하게 사용되고 있습니다.
상호 연결이란 무엇인가요? 답변 보기
상호 연결이란, 두 개 이상의 장치 간에 데이터나 전력을 전송할 수 있는 경로를 형성하는 데 사용되는 모든 장비 또는 전자 부품을 의미합니다.
상호 연결 장치에는 전선과 케이블, 커넥터 하우징과 접점, 그리고 시스템이 연결된 두 종단점 사이에 전력과 데이터용 경로를 완성할 수 있는 기타 모든 장치나 부품이 포함됩니다.
커넥터
커넥터는 전력과 데이터에 대해 전기적 경로를 제공하며, 또한 기계적으로 연결하거나 분리할 수 있도록 만들어졌습니다.
커넥터를 사용하면 시스템의 여러 부품들을 서로 연결함에 있어, 이후 다른 방식으로의 연결 가능성을 열어둘 수 있습니다. 노트북을 콘센트에 꽂을 때, 커넥터를 사용하여 노트북에 전원을 공급(또는 충전)합니다. 그러면 나중에 노트북의 플러그를 뽑아 다른 콘센트에서 충전할 수도 있습니다.
암수
커넥터는 보통 서로 맞물려 연결을 완성하는 '수' 또는 '암' 커넥터로 불리기도 합니다. '암' 부분은 리셉터클로, 수 커넥터를 수용하는 역할을 합니다.
회로에서 사용되는 수/암 커넥터 접점 기호
플러그와 잭의 차이점은 무엇인가요? 답변 보기
잭은 암 또는 수 어느 쪽이든 될 수 있으며, 일반적으로 커넥터 쌍에서 패널 또는 기판에 고정되는 측을 의미합니다. 반면, 플러그는 일반적으로 커넥터 쌍에서 자유 장착되는 부분에 해당합니다.
피치
피치는 인접한 두 접점 간의 거리를 측정한 값입니다. 커넥터 하우징의 접점 수가 증가하면, 커넥터가 커지거나 접점 사이의 피치가 작아져야 합니다. 데이터 회선이 많은 커넥터는 측정되는 피치 값이 일반적으로 매우 작습니다.
접점, 하우징, 커넥터 조립품 및 인서트
- 접점 - '단자'라고도 불리며, 커넥터를 통해 전력과 데이터 신호를 안정적으로 전송할 수 있는 경로를 제공하는 커넥터 내부의 금속 인터페이스입니다. 이러한 접점은 전선이나 인쇄 회로 기판(PCB) 트레이스에 연결됩니다. 대부분의 접점은 전기 전도성 또는 내마모성을 향상시키기 위해 접점 표면이 도금 처리되어 있습니다.
- 하우징 - 연결 시 접점을 제자리에 단단히 고정시키고, 외부의 환경적 위해 요소로부터 연결부를 보호하기 위한 외부 구조물입니다. 또한 커넥터 하우징은 연결이 실수로 분리되지 않도록 상호 연결 장치 양쪽에 잠금 매커니즘을 제공할 수도 있습니다.
- 커넥터 조립품 - 커넥터 솔루션 전체를 의미하며, 접점과 하우징은 물론, 케이블 끝에 장착되는 커넥터용 응력 완화 장치, 환경 입자를 차단하는 실링 부트, 커넥터가 연결되어 있지 않을 때 사용하는 보호 캡 등 추가할 수 있는 부속품 모두가 포함됩니다.
- 인서트 - 플라스틱 또는 고무와 같은 전기적 절연 소재입니다. 이러한 인서트는 커넥터의 접점이 올바른 키 구조와 방향이 될 수 있도록 배치되는 구조물입니다.
커넥터의 인서트, 접점 및 하우징의 예.출처: 고강도 커넥터의 구성과 산업용 연결에서 사용되는 분야
접점 종단 방식
접점 연결 방식은 매우 다양하며, 크기와 종단 방식은 응용 분야와 요구 사항에 따라 달라집니다. 대표적인 접점 종단 방식 몇 가지는 다음과 같습니다.
- 압착 접점 - 빠르고 간편하지만, 전선에 접점을 압착하기 위해서는 특수 공구가 필요할 수 있습니다.
테크포럼의 압착 접점 예:출처: EDAC 516 계열 압착 권장 사항
- 납땜 컵 - 가격이 저렴하며 외부 환경으로부터의 보호 그리고 견고한 전기적 연결을 제공하지만, 납땜에 많은 시간이 걸립니다.
바람직한 납땜 컵 종단의 예출처: NASA Workmanship Inspection Pictorial Reference(NASA 작업자 검사 시각적 참고자료)
- PC 핀 - 회로 기판에서 흔히 볼 수 있는 단자 또는 단일 포스트 커넥터입니다.
Amphenol의 PC 핀 종단의 예:출처: DigiKey 부품 번호: 4995-M12A-04PMMP-SF8001-ND
실장 방식
- 자유 장착 - 전선 또는 케이블의 끝에 부착되는 자유 장착 커넥터의 경우, 케이블 길이에 의해 제한이 되긴 해도 더 넓은 범위와 유연한 방식으로 연결할 수 있지만, 손상되기 쉽고 더 많은 위험에 노출될 가능성이 높습니다.
- 패널 실장 - 함체 또는 벽의 외부에 고정됩니다. 일반적으로, 함체에 구멍이나 컷아웃을 만든 후 커넥터를 그 구멍을 통해 배치합니다. 너트와 나사산이 있는 목으로 고정하거나, 외부 나사를 사용해 고정하거나, 또는 함체 내부의 회로 기판에 실장합니다. 커넥터로 인해 뚫린 구멍을 커넥터가 밀폐할 수 있으므로, 우수한 IP 등급 보호 기능이 제공됩니다.
- 기판 실장 - 기판 실장 커넥터의 경우, 해당 커넥터가 연결된 인쇄 회로 기판이 커넥터의 주요 구조적 지지대가 됩니다. 접점의 종단 외에, 회로 기판에서 각자의 공간을 차지하는 핀이나 포스트가 있을 수도 있습니다.
기판 실장 커넥터의 예:출처: DigiKey 부품 번호: L77HDE15SD1CH4FVGA-ND
먼지 및 습기 방지
커넥터는 작동 환경에 따라 고온 또는 저온, 물, 먼지 입자, 유해 화학물질 또는 기타 환경적 조건에의 노출로 인해 그 성능이 저하될 수 있으며 아예 고장으로 이어지기도 합니다. 밀폐형 커넥터는 이러한 환경적 조건을 견딜 수 있도록 설계된 커넥터입니다.
침입 보호 또는 IP 등급은 연결이 얼마나 잘 밀폐되어 있는지, 어떤 유형의 환경적 요인들을 견딜 수 있는지를 정의합니다. 국제 전기기술 위원회(IEC)에서 정한 침입 보호(IP) 등급의 몇 가지 예는 다음과 같습니다.
- IP20은 12mm보다 큰 고체 물체로부터 보호됨을 나타냅니다.
- IP67은 1미터 수심에서 최대 30분 동안 침수로부터 보호됨을 나타냅니다.
- IP69K는 증기 및 고압수에 대한 내성을 나타냅니다.
IP 등급에 대한 자세한 내용은 열악한 극한 환경의 커넥터를 위한 세부적인 고려 사항에서 확인할 수 있습니다.
방진 및 방습 기능을 보여주는 배럴 커넥터:출처: IP 등급 및 방수 커넥터 개요
모듈러 커넥터 이해하기
RJ 등록 잭 시스템은 1960년대 초반부터 통신 및 데이터통신 응용 분야에서 널리 사용되었으며, 1976년에 FCC에 의해 배선 패턴, 신호 세부 사항 그리고 커넥터 자체의 물리적 구조를 표준화한 등록 잭 시스템으로 분류되었습니다.
로봇 및 기타 고밀도 산업용 응용 제품에 적합한 신호 및 전력 커넥터
로봇 공항 및 기타 고밀도 공장 응응 제품에서 안정적인 작동을 보장하기 위해 올바른 전력 및 신호 커넥터를 선택하는 방법을 알아보세요.
전선 및 케이블
전선과 케이블의 차이점은 무엇인가요? 답변 보기
표면적으로는 전선과 케이블이 매우 유사해 보이기도 하며 일반적으로 혼용해서 사용하는 단어이기도 하지만, 실제로는 상호 연결 솔루션의 두 가지 다른 구성 요소입니다.
- 전선은 하나의 전기 도체가 절연체로 둘러싸여 있습니다.
- 케이블은 여러 개의 전기 도체 또는 여러 전선이 함께 묶여 외부 절연층으로 둘러싸여 있습니다. 케이블은 최소 2개 이상의 전선이 몰딩된 절연체로 함께 묶여 있거나 개별 절연체로 둘러싸인 각 전선이 그룹으로 묶여 외부 절연층으로 둘러싸여 있습니다.
절연 처리된 2개의 전선이 포함된 케이블의 사진입니다.출처: DigiKey 부품 번호: 2320-2170820-DS-ND
단선과 연선의 차이점은 무엇인가요? 답변 보기
전선에서 도체는 보통 단선 또는 연선의 두 가지 유형이 있습니다.
- 단선: 이름에서 알 수 있듯이, 단선은 연속된 단일 금속선을 길게 뽑아 절연 소재로 코팅한 것입니다. 더 저렴하고, 더 두꺼우며, 유연성과 구부러짐이 덜하지만 더 많은 양의 전류를 전달할 수 있습니다.
- 연선: 섬유로 로프를 만들듯이, 절연되지 않은 작은 전선 여러 개를 꼬아 하나의 큰 도체를 만드는 방식입니다. 가닥 수가 많을수록 전선의 유연성이 높아집니다. 그러나 단선 전선보다 길이당 가격이 더 비쌀 수 있습니다.
단선 전선이 포함된 동축 케이블의 사진입니다.출처: DigiKey 부품 번호: BEL1299-100-ND
전선 재질
전선을 구성하는 전도성 소재입니다. 일반적으로 알루미늄 또는 구리가 사용되며, 납땜성 또는 내열성을 개선하기 위해 주석 또는 경우에 따라 은으로 도금됩니다.
게이지(크기)
주어진 지름의 전선의 제작을 위해 전선이 통과한 단면의 다이 수입니다. 미국 전선 크기는 미국 전선 규격(AWG)으로 측정하며, 게이지 번호가 클수록 전선 지름이 작아집니다. 더 굵은 전선의 경우 '원주 밀'이 사용되며, 그보다도 더 굵은 케이블의 경우에는 kcmil(킬로 원주 밀)이라고도 하는 MCM 크기를 사용합니다. 1MCM은 1,000원주 밀에 해당합니다.
AWG: 미국 전선 규격 시스템에서 36AWG 전선의 지름은 0.0050인치이며, 0000(4/0) 전선의 지름은 0.4600인치로, 이 사이에는 39개의 게이지 크기가 존재합니다. 게이지 눈금이 3단계 변할 때마다 전선의 단면적이 약 2배가 되도록 설계되어 있습니다.
전선 및 케이블의 전류 정격
최대 연속 전류 정격은 전선의 크기 또는 케이블 내 총 도체 수 그리고 주위 온도 및 공기 흐름 등 주변 환경의 외부 조건에 의해 제한됩니다.
도체 크기(AWG)별 전류 정격:출처: DigiKey Innovation Handbook
DigiKey는 세계 최고 수준의 부품 유통회사 그 이상입니다. 또한 고객의 설계를 아이디어에서 현실로 구현하는 데 도움이 되는 다양한 부가가치 서비스를 제안하고 제공할 수 있으며, 그 대표적인 예는 다음과 같습니다.
- 전선 절단 - 업계 최고의 브랜드 제품을 포함해 다양한 전선 및 케이블 제품을 필요한 길이로 절단합니다. 모든 길이, 게이지, 무게의 전선 및 케이블을 이음부나 최소 주문 수량 없이 맞춤 절단할 수 있으며, UL 인증품을 포함해 유럽 표준 전선 및 케이블도 지원합니다.
- 리본 케이블 - DigiKey가 보유한 IDC 커넥터를 사용한 조립품입니다. 양쪽 끝에 커넥터를 장착하거나 한쪽 끝에만 커넥터를 장착해 케이블 조립품을 만들 수 있습니다. 또한 도체의 수가 같은 경우에는 양쪽 끝에 서로 다른 커넥터를 사용할 수도 있습니다.
- 직사각형 케이블 - 재고 부품으로 만든 조립품입니다.
- FFC - DigiKey가 보유한 TE Connectivity의 FFC 커넥터를 사용한 리본 케이블 조립품으로, DigiKey 웹사이트에 부가 가치 항목으로 등록되어 있습니다. 케이블 조립품은 솔더 탭 - 솔더 탭, 리셉터클 하우징 - 솔더 탭 또는 리셉터클 하우징 - 리셉터클 하우징으로 만들 수 있습니다.
- 사전 압착 - 전선에 접점이 압착되어 있습니다.
전선 및 케이블 절단 Digi-Spool® 서비스
효율적이고 정밀한 전선 및 케이블 관리를 위해 DigiKey의 Digi-Spool® 전문 절단 서비스에 대해 알아보세요. 다양한 케이블 및 전선 유형을 필요한 사양에 맞게 정확하게 맞춤 절단해 드립니다.
트위스티드 페어(Twisted Pair) 케이블 - UTP 대 STP
트위스티드 페어 케이블은 혼선을 줄이고 전자파 간섭을 상쇄시킬 목적으로 두 개의 도체를 함께 꼬은 배선의 일종입니다.
압착 공구
압착 공구는 커넥터의 금속 접점을 도전선 주위로 접고 눌러서 접점과 전선 사이에 강력한 기계적 연결을 형성하도록 설계된 특수 수공구 또는 프레스입니다.
일부 압착 공구는 전선 절단 및 전선 절연 피복 제거와 같은 압착 공정의 여러 다양한 기능을 수행할 수 있으며 다양한 전선 게이지 또는 크기의 제품과 작업할 수 있습니다.
압착 공구 없이도 압착할 수 있나요? 답변 보기
압착 공구는 접점을 전선 주위에 깨끗하고 안정적으로 압착하는 데 유용하며, 이는 플라이어를 사용하여 접점을 전선 주위에 접는 것보다 훨씬 안정성과 반복성이 높습니다. 플라이어를 사용하여 접점을 전선에 압착할 수는 있지만 이는 권장되지 않습니다. 이는 접점을 전선에 결합하는 방법 중 신뢰성이 떨어지는 방법으로, 커넥터가 손상되거나 하우징에 맞지 않을 수 있으며 접점을 고정하는 데 더 많은 시간이 소요될 수 있습니다.
수작업(수동 압착)은 이름 그대로 접점을 전선에 압착하기 위해 수공구를 사용하는 작업입니다. 이러한 도구는 스프링 또는 래칫 보조 방식일 수 있지만, 주로 사용자의 손과 그립에 의해 힘이 가해집니다. 일반적으로 압착할 전선과 접점을 배치하는 등의 모든 과정이 수작업으로 진행되기 때문에 개별 접점을 현장에서 수리하거나 낱개로 공급되는 접점을 사용하는 소규모 생산에 유용합니다.
전동 공구와 프레스는 외부 전원, 전기 또는 경우에 따라 공압으로 구동되며, 많은 양을 압착하기 위해 설계되었습니다. 이러한 공구는 구조가 더 복잡하기 때문에 가격이 더 비쌀 수 있습니다.
전선을 손쉽게 탈피하고 압착하는 방법 | DigiKey 표준
DigiKey는 이러한 요구에 부응하여 효율적이고 경제적인 전선 피복 제거 및 커넥터 압착 래치팅 수공구인 DigiKey 표준 제품군을 출시했습니다.
Engineer사의 PA-09 범용 압착 툴 (20-32 AWG)
피치(1.5-2.5mm)가 좁은 JST, Molex, Amp, JAE 그리고 Hirose(HRS) 하우징 용 접점(단자)들 대부분은 특별한 압착 툴이 필요합니다.
Engineer사의 PA-21 범용 압착 툴 (18-26 AWG)
피치(1.6-2.5mm)가 좁은 JST, Molex, Amp, JAE 그리고 Hirose(HRS) 하우징 용 접점(단자)들 대부분은 특별한 압착 툴이 필요합니다.
전기적 사양
응용 제품에 적합한 상호 연결 장치를 선택할 때는 전기적 속성도 반드시 고려해야 합니다.
- 전선 및 케이블에는 일정한 저항이 존재하며, 일반적으로 1000피트 또는 1000미터당 옴으로 표시됩니다. 제조업체는 저항을 줄이기 위해 노력하지만 열 방출 형태로 전력이 약간 손실될 수 있습니다.
- 커넥터 전력 정격은 커넥터의 양쪽에서 안전하게 소모할 수 있는 전력의 양입니다.
상호 연결 장치(커넥터, 케이블 또는 전선)를 통해 얼마나 많은 전류를 공급할 수 있나요? 답변 보기
정격 전류(전류 허용 용량이라고도 함)는 상호 연결 장치(커넥터, 케이블 또는 전선)가 안전하게 전달할 수 있는 전기적 전류의 최대값입니다. 상호 연결 장치를 통해 더 많은 전력이 전달될수록, 전도성 소재의 작은 저항들이 누적되어 열의 형태로 전력이 손실됩니다. 정격 전류를 초과하는 경우, 용융, 스파크 및 위험한 고장이 발생할 수 있습니다.
한 접점당 55A를 처리할 수 있는 소형 커넥터의 사진입니다.출처: DigiKey 부품 번호: 2243-ASMPP30-1X2-RK-ND
상호 연결 장치(커넥터, 케이블 또는 전선)에 얼마나 많은 전압을 공급할 수 있나요? 답변 보기
정격 전압(작동 전압이라고도 함)은 부품(또는 하나의 상호 연결 장치)이 처리할 수 있는 최대 전압 차이입니다. 전선과 커넥터를 함께 고려하는 경우, 이 조합에서는 가장 약한 부분이 최대 전압이 됩니다. 커넥터의 경우, 절연 소재, 전기 접점 간의 간격, 환경 조건 등이 요인으로 작용합니다. 이 정격을 초과하면 절연이 파괴되어 아크가 발생하고, 회로 기판이 손상되거나 심지어 화재가 발생할 수 있습니다. 커넥터 전압 정격에는 다음 세 가지 값이 있습니다.
- 절연파괴 전압: 이 전압을 초과하면 제품이 더 이상 작동하지 않으며, 고장 전압이라고도 합니다.
- 절연 내전압: 절연파괴 전압의 75%로, 제품이 파괴되지 않고 사용할 수 있는 전압입니다. 내전압 또는 테스트 전압이라고도 합니다.
- 정격 전압(DWV의 1/3): 제품을 연속적으로 사용할 수 있는 최대 전압입니다. 동작 전압 또는 작동 전압이라고도 합니다.
이와 관련된 질문이나 자세한 내용은 다음 TechForum을 참조하시기 바랍니다. 절연파괴 전압, 절연 내전압 그리고 정격 전압의 차이
상호 연결 장치(커넥터, 케이블 또는 전선)를 차폐하면 어떤 이점이 있나요? 답변 보기
전자파 장해(EMI)는 한 시스템 내에서 여러 전력 또는 데이터 신호를 사용할 때 본질적으로 발생하는 잡음입니다. 신호의 전력이 증가하거나 상호 연결 장치 간의 간격이 줄어들면 EMI 영향이 증폭될 수 있습니다. 차폐된 상호 연결 장치는 신호 무결성에 영향을 미치며, 규정 준수 시험의 합격 여부를 좌우할 수 있습니다.
차폐형 커넥터의 사진입니다.출처: DigiKey 부품 번호: WM20205-ND
군사 및 항공우주 등급 커넥터
Mil-Spec('군용 사양'의 약자) 커넥터 및 부속품은 환경 보호 및 장비의 상호 호환 표준을 위해 미국 국방부에서 정한 표준을 충족합니다. 항공우주 산업에서의 사용과 같은 군사적 응용을 위해 개발되었지만, 원래 설계된 군사용 장비의 용도를 훨씬 벗어나 산업, 자동차, 초고속 연산 및 통신 응용 제품에서 군용 사양 커넥터를 빠르게 채택하고 있습니다. 오늘날 대부분의 군용 사양 커넥터 제조업체는 민간 시장을 위한 광범위한 원형 커넥터 제품군을 제공하고 있습니다.
현재 사용되고 있는 군용 표준에는 무엇이 있나요? 답변 보기
오늘날 미국 국방부에서 사용하는 전기 및 광섬유 커넥터 사양의 기초는 원래 1930년대에 개발되었지만, 이후 다양한 응용 분야 및 시장으로 발전해 왔습니다.
- MIL-DTL-38999
- MIL-DTL-26482
- MIL-DTL-5015
COTS(상용 기성품)
상용 기성(COTS) 제품은 제조업체에서 제공하는 기성품으로, 일반적으로 쉽게 구할 수 있는 부품 또는 솔루션입니다. 제조업체가 설계, 제조 및 생산을 관리하기 때문에, 군용 사양 요건을 그대로 준수하는 것은 아닙니다.
항공우주
항공우주 응용 분야는 전기 커넥터가 사용될 수 있는 가장 까다로운 환경 중 하나입니다. 극한의 고온 및 저온 온도 범위, 압력 차, 지속적인 진동, 높은 전력 요구와 함께 일관되고 안정적인 데이터 링크가 필요하므로, 모든 커넥터가 최고의 사양을 충족해야 합니다. 다양한 군용 사양을 충족하는 원형 커넥터는 항공우주 응용 분야에서 흔히 사용됩니다.
밀폐형 커넥터는 승객 객실이나 항공 센서 패키지에서와 같이 압력 격벽을 관통하면서도 기밀 보호를 제공합니다.
우주 인증 부품에 대한 기술 준비 레벨
우주 응용 제품 설계자는 전기 커넥터와 감쇠기를 포함한 QPS 부품이 TRL 9와 우주 분야에서 성공적인 실적을 갖추고 있다는 점에 의존합니다.
항공 우주 및 방위 부문의 핵심 요구 사항 충족
방위 산업은 연결과 사이버 보안이 필수적인 디지털 분야로 전환하고 있습니다. 필터 커넥터는 통신을 보호하는 데 도움이 됩니다.
우주 응용 분야를 위한 커넥터 및 케이블 선택 이해
위성의 배치가 증가함에 따라 많은 설계자가 우주 환경을 위한 커넥터와 케이블 선택의 미묘한 차이를 잘 알고 있어야 합니다.
MIL-DTL-38999 Series II, JT 부품 번호, 접점, 부속품
이 게시글은 Amphenol Aerospace Operations의 MIL-DTL-38999 Series II, JT 계열 커넥터와 하우징에 대한 가이드입니다.
출처: