안테나 빌더 – 프로젝트에 적합한 안테나 제작

안테나는 모든 무선 제품에서 가장 중요한 부품 중 하나입니다. 그러나 통상적으로 제품 설계의 후반부에 안테나를 선택하게 됩니다. 개념 단계 및 개발의 전반부에서는, 안테나가 필요한 무선 주파수 및 성능 요구 사항을 충족하기만 하면 됩니다. 일반적으로 안테나의 크기 및 유형은 초기 테스팅 중에는 크게 중요하지 않은데, 이는 폼 팩터와 완성된 제품의 크기가 결정된 후에야 최종적으로 안테나를 선택할 수 있기 때문입니다.

무선 제품의 또 다른 특징은 안테나가 최종적으로 선택되고 제품이 생산되고 나면, 안테나가 바뀌는 일은 거의 없다는 것입니다. 그 주된 이유는 테스트, 무선 인증, 승인 및 최종 제품의 품질 보증을 위한 비용이 많이 들기 때문입니다. 안테나가 단종되거나 사용이 불가능해지지 않는 한, 일반적으로 제품의 수명 주기 내에 안테나가 바뀌는 일은 없습니다. 일반적으로 새로운 안테나를 인증하는 작업은 그와 관련된 위험, 시간 및 비용으로 인해 그리 효율적이라고 볼 수 없습니다.

프로젝트에 적합한 안테나를 찾을 수 없는 경우

모든 일이 계획대로 되지는 않습니다. 특정 프로젝트에서의 안테나 요구 사항이 변경되거나, 이미 선택한 안테나를 사용하지 못하게 되는 경우도 있습니다. 이런 경우 프로젝트를 위한 적합한 안테나를 선택하는 과정을 다시 겪어야 합니다. 대체 안테나를 찾을 수 있는 경우 새로운 안테나에 대한 테스트 및 품질 보증이 수행되며, 프로젝트가 지연되지만 계속 진행될 수 있습니다.

그러나 표준 규격품 대체 안테나를 찾을 수 없는 경우에는 어떤 일이 발생할까요? 이용 가능한 안테나를 사용할 수 있도록 제품을 다시 설계하는 데 상당한 시간과 노력을 들일 수도 있습니다. 더 빠른 방법은 무선 성능 요구 사항을 충족하는 표준 안테나를 찾은 다음, 제조업체를 통해 해당 제품 요구 사항에 맞도록 맞춤화하는 것입니다. 맞춤형 안테나의 장점은 정확히 원하는 안테나를 얻을 수 있다는 점입니다. 단점은 맞춤형 안테나를 받고 평가하기까지 감수해야 하는 시간 지연 및 비용입니다. 커넥터 유형 또는 케이블 길이 변경 등 미미해 보이는 요청에도 시간과 비용이 많이 소비될 수 있습니다.

맞춤형 안테나가 NRE 비용, 툴링 비용 또는 최소 주문 요구 사항 없이, 또한 몇 주가 아닌 며칠 내에 배송이 된다면 어떨까요? 기다릴 필요 없이 지금 바로 DigiKey의 안테나 빌더를 방문하세요.

안테나 빌더

안테나 빌더는 구성 도구로, 이를 통해 Taoglas 안테나를 다른 커넥터 및 케이블 길이로 맞춤화할 수 있습니다. 그 후 부품 번호와 가격이 생성되며, 고객은 즉시 이를 DigiKey의 카트에 추가하여 주문할 수 있습니다. 맞춤형 안테나는 Taoglas로부터 직접 고객에게 배송됩니다.

  • 최소 주문량은 없습니다. 1개만 주문해서 이를 응용 제품에서 테스트해 보세요.
  • NRE 툴링 비용이 청구되지 않습니다.
  • 안테나 사양이 확정되고 난 후에는 다수 구매 할인을 요청할 수 있습니다.

그림 1에서 볼 수 있듯이, 안테나는 실장 유형, 주파수/기술, 외부/내부 유형, 내부 안테나 갯수, 색깔 등을 기준으로 선택할 수 있습니다. 대신, 관심 있는 Taoglas 안테나를 간편하게 선택할 수도 있습니다.

그림 1: 안테나 빌더 선택 페이지. (이미지 출처: DigiKey)

안테나를 선택한 후에는, 그림 2의 GPS 안테나의 예에서 볼 수 있듯이 케이블 길이 및 커넥터 유형에 대해 안테나를 맞춤화할 수 있습니다. 가격은 케이블 길이 및 커넥터 유형을 입력한 후에 표시됩니다. 그런 다음 안테나를 DigiKey 카트에 담고 주문할 수 있습니다. 주문이 이루어지면, Taoglas에서 맞춤형 안테나를 제작하여 고객에게 직접 배송합니다.

그림 2: 안테나 빌더 구성 페이지. (이미지 출처: DigiKey)

결론

안테나 빌더는 프로젝트의 요구 사항을 충족하는 안테나를 찾은 다음 테스트 및 평가를 위해 해당 안테나가 신속하게 배송되기를 원하는 경우에 매우 유용할 수 있습니다. 안테나 구성이 바뀌어야 하는 경우에도 수정 버전을 간편하게 주문할 수 있으며, 단 며칠 이내에 배송받을 수 있습니다.

Taoglas

Taoglas는 M2M 안테나의 선도적인 제공업체로, 광범위한 자동차, 추적, 수급 계량기 및 원격 모니터링 안테나 솔루션을 제공합니다. 맞춤화가 가능한 광범위한 안테나 포트폴리오를 제공하는데, 여기에는 셀룰러, WiFi, Bluetooth, GNSS, 서브 GHz 기술이 포함됩니다.

작성자 정보

Image of Scott Raeker

DigiKey의 수석 응용 분야 엔지니어인 Scott Raeker는 2006년부터 DigiKey에서 근무하면서 무선 분야에서 고객을 지원하는 업무를 주로 담당하고 있습니다. Scott은 전자 산업 분야에서 35년 이상의 경력을 가지고 있으며 미네소타 대학에서 전기 공학 학위를 취득했습니다. 여가 시간에는 100여년 된 농가 리모델링을 즐깁니다.

More posts by Scott Raeker
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum