GHz 범위 동축 커넥터 및 케이블 조립품 이해 및 선택

작성자: Bill Schweber

DigiKey 북미 편집자 제공

무선 주파수(RF) 커넥터와 동축(coax) 케이블 조립품은 회로 기판, 하위 조립품 및 섀시 간에 필수 신호 경로를 제공합니다. 적절한 커넥터는 최소한 요구되는 최소 전기적 성능과 기계적 견고성을 제공합니다. 그러나 수년 동안 사용되어 온 RF ​​커넥터 제품군, 특히 베이요넷 장착 BNC 커넥터는 물리적 크기와 성능 제한으로 인해 이제는 적합하지 않습니다.

오늘날 설계의 많은 과제를 해결하기 위해 엔지니어는 여러 주요 제품군에서 사용할 수 있는 다양한 특정 유형 중에서 선택할 수 있으며, 각 유형은 더 높은 대역폭과 작은 부피 및 더 얇은 동축 케이블 사용을 지원합니다. 이러한 커넥터는 다양한 물리적 설치 우선 순위를 충족하기 위해 광범위한 PC 기판 종단 유형과 케이블 종단 유형으로 제공됩니다. 따라서 설계자는 먼저 설계 요구 사항을 충족하는 적절한 커넥터 제품군을 선택한 다음 해당 제품군 내의 유형을 선택해야 합니다.

이 기사에서는 기가헤르츠(GHz) 범위에서 널리 사용되는 5가지 RF 커넥터 제품군을 살펴봅니다. 또한 다양한 Würth Elektronik제품군의 구성 요소를 사용하여 선택한 커넥터로 종단 처리된 완전한 케이블 조립품의 밀접한 관련 문제를 알아봅니다.

RF 커넥터 기본 사항

커넥터와 관련된 용어를 명확히하는 것이 중요합니다. '커넥터'는 필요에 따라 결합 및 분리할 수 있는 금속 종단이며, '케이블'은 커넥터가 부착된 내부 구리 도체, 스페이서 유전체, 외부 차폐 및 절연체로 구성된 동축 케이블입니다. '케이블 조립품'은 케이블과 한쪽 또는 양쪽 끝 커넥터의 조합입니다. 그러나 '케이블'이라는 용어는 일상적인 대화에서 '케이블 조립품' 대신 사용되는 경우가 많으며 실제 의미는 일반적으로 문맥상 명확합니다. 이 기사에서는 이러한 용어를 엄격한 의미로 사용합니다.

커넥터는 수동 부품이며 신호 처리 또는 향상된 기능을 제공하지 않지만 거의 모든 제품 설계에 필수적인 요소입니다. '이상적인' 커넥터는 결합 및 분리의 용이성, 기계적 및 전기적 무결성과 같은 필수적인 기계적 특성을 나타내며 DC 옴 저항 또는 RF 임피던스 불연속성 없이 전기적으로 보이지 않아야 합니다. 커넥터의 설계, 제조 및 사용 문제는 작동 빈도에 따라 증가합니다. 커넥터에 필요한 작동 주파수가 기가헤르츠(GHz) 범위 이상의 RF 도메인 영역으로 확장됨에 따라, 커넥터의 기계 구조는 많은 중요한 성능 속성 및 파라미터로 인해 정확도가 점점 개선되고 있습니다.

50Ω 및 75Ω 버전(비디오 및 TV용)으로 제공되는 BNC(베이요넷 Neil-Concelman)와 같은 클래식 커넥터는 1950년대부터 널리 사용되어 왔으며 지금까지 계속 사용되고 있습니다(그림 1). 이 잠금 커넥터는 '베이요넷' 시스템을 통한 1/3 회전, 빠른 연결/분리 작업을 제공합니다. 주파수 응답은 형식적으로 4GHz로 정격되었지만 커넥터 손실은 고주파수에서 허용되지 않는 수준으로 증가합니다. 물리적으로, 비교적 크기가 크고 완전한 케이블 조립품의 최소 곡률 반경이 커서 오늘날의 콤팩트하고 조밀한 설계에는 적합하지 않습니다.

베이요넷 본체 잠금 기능을 포함한 BNC 커넥터 이미지그림 1: BNC 커넥터에는 베이요넷 본체 잠금 기능이 포함되어 있으며 1950년대 초에 개발된 이래 널리 사용되었지만 오늘날의 다양한 고주파, 공간 집약적 응용 제품에 적합한 전기적 또는 기계적 제품에는 적합하지 않습니다. 수 플러그는 일반적으로 계기판에서 사용하기 위한 케이블 조립품(왼쪽), 암 잭(오른쪽)과 함께 사용됩니다. (이미지 출처: Wikipedia; Pinterest)

새 응용 제품을 위한 최신 제품군

고주파 응용 제품에 더 효율적이고 더욱 콤팩트한 다양한 산업 표준 커넥터 제품군이 있습니다. 가장 인기 있는 제품군으로는 SMA, SMB, SMP, MMX 및 MMCX 제품군이 있으며 모두 표준 50Ω RF 임피던스를 제공합니다. 각 제품군은 전기적 및 기계적 특성의 서로 다른 조합을 제공합니다. BNC 커넥터의 지름이 17mm(mm)인 것에 비해 이러한 커넥터의 지름은 5mm로 훨씬 더 작습니다.

이 기사에서는 이러한 각 제품군의 단일 커넥터 제품을 살펴봅니다. 그러나 각 제품군에는 전기 사양이 거의 동일하지만 기계적 구성과 배열이 매우 다른 다양한 제품군이 있습니다. 여기에는 직각 또는 일자형 본체, 표면 실장, 스루 홀 또는 종단 장착 단자, 후면 실장형 벌크 헤드 유형을 갖춘 인쇄 회로 기판(PC 기판) 버전 및 납땜 컵, 평평한 탭 또는 원형 포스트 연결을 갖춘 패널 실장형 버전이 포함됩니다. 또한 일자형 또는 직각 변형과 같이 케이블 끝에 결합되는 커넥터에 대한 다양한 배열이 있습니다.

특정 커넥터 유형에 대해 이처럼 많은 옵션이 제공되는 것은 설계자 입장에서는 매우 좋습니다. 제품의 설계 및 제약 조건에 잘 맞는 특정 폼 팩터를 가진 규격품을 찾을 수 있는 가능성이 높기 때문입니다. 이는 제품의 기계적 설계 우선 순위에 거의 또는 전혀 변경이 필요 없음을 의미합니다. 이제 이 5가지 제품군을 자세히 살펴보겠습니다.

•SMA: 서브미니어처 SMA 계열 동축 커넥터는 심한 진동에도 높은 기계적 안정성을 보장하는 나선형 결합 방식 기술로 설계되었습니다(그림 2). 커넥터의 고정된 중앙 접점 및 절연체는 축 방향력과 토크를 증가시킵니다. 중앙 접점의 두꺼운 금 도금은 전기적 성능을 향상시키고 최대 500회 결합 주기를 제공합니다.

서브미니어처 SMA 계열 커넥터 이미지

그림 2: 서브미니어처 SMA 계열 커넥터는 심한 진동에도 향상된 기계적 무결성을 위해 나선형 결합 방식을 사용합니다. (이미지 출처: Würth Elektronik)

이러한 유형의 커넥터의 좋은 예는 암 소켓이 있는 DC ~ 10GHz SMA 커넥터 잭인 Würth Elektronik의 60312242114510입니다(그림 3). 기판 가장 자리 사용 및 종단 장착 방향을 위해 설계되었습니다. 이 패널 실장 납땜 커넥터는 또한 전면에 너트와 잠금 와셔가 함께 제공되어 벌크 헤드(패널)에 쉽게 부착하여 최종 제품의 견고성을 높입니다.

Würth Elektronik 60312242114510 DC ~ 10GHz SMA 커넥터 잭 이미지그림 3: 암 소켓이 있는 60312242114510 DC ~ 10GHz SMA 커넥터 잭에는 전면 너트 및 관련 잠금 와셔가 포함되어 있어 패널 또는 벌크 헤드를 통해 실장할 때 기계적 무결성이 향상됩니다(모든 치수는 밀리미터(mm)). (이미지 출처: Würth Elektronik)

주요 RF 사양에는 1.2미만의 전압 정재파비(VSWR)와 DC ~ 12.4GHz에서 0.14dB미만의 삽입 손실(IL)이 포함되며, 해당 VSWR 및 IL 수치는 12.4GHz ~ 18GHz에서 1.4dB 및 0.2dB입니다.

•SMB: SMB 계열의 커넥터는 DC에서 최대 4GHz의 광대역 기능을 갖춘 스냅온 결합용으로 설계되었습니다. SMA 계열 커넥터보다 작기 때문에 회로를 소형화하는 데 적합합니다. 사용 가능한 SMB 커넥터 중에는 스루홀 및 표면 실장용 PC 기판 리셉터클뿐만 아니라 플러그 및 잭 케이블용 에지 카드 및 케이블 커넥터가 있습니다(그림 4).

SMA 커넥터보다 작은 스냅온 장치인 SMB 커넥터 이미지그림 4: SMB 커넥터는 SMA 커넥터보다 작고 나사산이 없는 스냅온 장치이며 또한 다양한 구성으로 제공됩니다. (이미지 출처: Würth Elektronik)

SMB 커넥터의 예로는 61611002121501, 핀(수), 직각, 스루홀, 납땜 커넥터 잭으로 VSWR이 1.5이고 삽입 손실이 0.2dB미만입니다(그림 5). SMA 장치와 마찬가지로 500회 결합 주기에 정격화되었습니다.

스냅온 직각 장치인 Würth Elektronik 61611002121501 SMB 커넥터 이미지그림 5: 61611002121501 SMB 커넥터는 스루홀 기판 부착 및 납땜용으로 설계된 스냅온 직각 장치로, SMA 장치보다 작지만 유사한 수준의 사양을 가지고 있습니다. (이미지 출처: Würth Elektronik)

•SMP 계열: 슬라이드인 및 스냅온 기능을 모두 갖춘 이 소형 커넥터는 최대 40GHz의 응용 제품에 사용할 수 있습니다. 높은 진동 저항에 대해 최대 유지력을 가진 완전한 '덴트'(100회 주기), 중간 또는 낮은 유지력으로 제한된 덴트(500회 주기), 모듈식 시스템 및 응용 분야를 위한 슬라이딩 접점을 통해 유지력이 가장 낮은 '스무드 보어'(1000회 주기) 등 세 가지 유형의 인터페이스로 제공됩니다(그림 6).

다양한 유지율을 제공하는 SMP 계열 이미지그림 6: SMP 계열 커넥터는 중간에서 낮은 유지력 및 500회 주기 정격의 제한된 덴트(왼쪽) 및 최저 유지력이지만 주기 수는 두 배인 스무드 보어(오른쪽)를 포함하여 다양한 유지율을 제공합니다. (이미지 출처: Würth Elektronik)

이 계열의 커넥터 중 하나는 60114202122305로, 최대 1.2mm 두께의 회로 기판용 확장 솔더 레그가 있는 표면 실장 에지 기판 커넥터입니다(그림 7). VSWR이 1.5이고 삽입 손실이 DC ~ 12GHz에서 0.42dB로 지정되어 있습니다.

Würth Elektronik 60114202122305 스무드 보어, 에지 카드 커넥터 이미지그림 7: 60114202122305는 12GHz에 정격된 SMP 계열의 스무드 보어, 에지 카드 커넥터입니다. (이미지 출처: Würth Elektronik)

•MCX 계열: MCX(Micro Coaxial) 계열의 커넥터는 빠르고 편리한 연결을 위한 스냅온 결합 메커니즘이 특징이며 DC ~ 6GHz에서 작동하도록 설계되었습니다(그림 8). 이 커넥터는 IEC 61169-36, '무선 주파수 커넥터 - 부품 36: 스냅온 결합 방식을 갖춘 초소형 RF 커넥터 - 특성 임피던스 50Ω(MCX 유형)'과 호환됩니다.

훨씬 더 작은 스냅온 커넥터 제품군인 Würth Elektronik MCX 커넥터 계열 이미지그림 8: MCX 커넥터 계열은 IEC 61169-36과 호환되는 훨씬 더 작은 스냅온 커넥터 제품군입니다. (이미지 출처: Würth Elektronik)

60612202111308은 MCX 계열의 표면 실장, 에지 장착 잭으로 최대 1.6mm 두께의 기판에 적합합니다. VSWR은 1.3이고 삽입 손실은 범위에 걸쳐 0.25dB이며 500회 주기에 정격되었습니다.

Würth Elektronik MCX 계열 60612202111308 표면 실장, 에지 장착 잭 이미지그림 9: MCX 계열 60612202111308 표면 실장, 에지 장착 잭은 삽입 손실이 0.25dB ~ 6GHz에 불과합니다. (이미지 출처: Würth Elektronik)

•MMCX 계열: 이 커넥터는 MCX 커넥터보다 약 30% 더 작으며 초소형 설계 요구 사항이 있는 응용 제품에 적합합니다(그림 10). 이 제품은 빠르고 쉬운 연결을 위한 스냅온 결합 메커니즘을 가지며 또한 IEC 61169-36을 충족합니다.

소형 Würth Elektronik MMCX 계열 이미지그림 10: MMCX 계열의 커넥터는 MCX 계열의 커넥터보다 약 30% 작으며 유사한 수준의 RF 성능을 나타냅니다. (이미지 출처: Würth Elektronik)

그 예로, 66046011210320 MMCX 플러그는 MMCX 제품군의 핀(수), '자유 장착'(인라인) 크림프 커넥터입니다(그림 11). 이 6GHz 커넥터는 RG174, RG316 및 RG188 동축 케이블과 함께 작동하며 VSWR이 1.3이고 삽입 손실이 0.3dB입니다.

Würth Elektronik 66046011210320 MMCX 플러그 이미지그림 11: 66046011210320 MMCX 플러그는 RG174, RG316 및 RG188 동축 유형과 같은 케이블에 크림핑되도록 설계되었습니다. (이미지 출처: Würth Elektronik)

제품군을 완성하는 특수 커넥터, 어댑터

다양한 유형의 커넥터가 사용되면 한 제품군과 다른 제품군 간의 상호 연결을 가능하도록 하는 어댑터가 꼭 필요합니다. Würth Elektronik은 한 커넥터 유형 및 암수에서 다른 커넥터 유형으로의 전환(예를 들어 SMA 플러그 및 잭에서 다른 커넥터 플러그 및 잭 계열로)을 지원하는 다양한 완전한 어댑터 계열을 제공합니다(그림 12).

사용 가능한 많은 SMA 플러그 및 잭 어댑터 이미지(확대하려면 클릭)그림 12: 다양한 유형의 SMB, MCX 및 MMCX 제품군 커넥터로 원활하게 전환할 수 있는 다양한 SMA 플러그 및 잭 어댑터가 표시되어 있습니다. (이미지 출처: Würth Elektronik)

처음에 설계자가 혼동할 수 있는 또 다른 특수 커넥터 유형인 역극성(RP) 커넥터가 있습니다. 표준 커넥터 구성은 플러그에 수(핀) 중앙 접점이 있고 잭에 해당 암(리셉터클)이 있는 것입니다. 그러나 미국에서는 연방 통신 위원회(FCC) 규정에 따라 일부 고유한 경우에 역암수 '극성'이 요구됩니다.

이러한 상황은 소비자용 무선 Wi-Fi 라우터가 도입된 수십 년 전으로 거슬러 올라갑니다. 베이스에 커넥터가 있고 Wi-Fi 장치의 안테나 연결에 직접 나사로 고정된 작은 안테나를 사용하여 제한된 범위에 맞게 설계되었으므로 재배치할 수 없었습니다. 그러나 FCC는 최종 사용자가 추가 증폭기 및/또는 외부 안테나를 사용하여 장치의 범위를 늘리려고 시도하는 것은 Wi-Fi 대역 간섭을 유발할 수 있다는 우려를 표했습니다. 이에 대한 '해결책'은 이러한 무선 장치(흔히 SMA 커넥터를 사용하는)에서 RP 커넥터를 사용하도록 하여 이러한 추가 기능이 쉽게 연결되는 일을 방지함으로써 표준 추가 기능과 호환되지 않도록 하는 것이었습니다(그림 13).

RP SMA 플러그 및 잭 커넥터 이미지그림 13: RP SMA 플러그 및 잭 커넥터는 기존 SMA 커넥터와 비교하여 반대 중심 컨덕터 암수를 갖습니다(그림 왼쪽에서 오른쪽으로 표준 SMA 수 커넥터, SMA 표준 암 커넥터, RP-SMA 암 커넥터, RP-SMA 수 커넥터). (이미지 출처: Wikipedia)

그러나 짧은 시간 내에 RP 커넥터 쌍으로 종단된 케이블 조립품이 널리 사용 가능하게 되었으며 외부 재배치 가능한 Wi-Fi 안테나와 같은 장치의 표준 추가 기능이 되었습니다(그림 14).

외부 Wi-Fi 안테나 이미지그림 14: 이 외부 Wi-Fi 안테나는 최적의 위치를 ​​찾을 수 있도록 이동이 가능하며, RP-SMA 커넥터가 있어 Wi-Fi 라우터의 안테나 인터페이스와 호환됩니다. (이미지 출처: Amazon)

역극성(RP) 커넥터 이미지그림 15: 역극성(RP) 커넥터는 다양한 회로 기판 유형과 케이블 종단 구성으로 제공됩니다. (이미지 출처: Würth Elektronik)

사용 가능한 RP-SMA 잭 커넥터 중 하나는 패널 장착 스루홀 납땜 63012042124504 입니다(그림 16). 이 커넥터는 DC ~ 12.4GHz에서 1.2, 12.4GHz ~ 18GHz에서 1.4의 VSWR을 특징으로 하며, 이 두 범위의 삽입 손실은 각각 0.14dB 및 0.2dB입니다.

역극성 SMA 커넥터인 Würth Elektronik 63012042124504 이미지그림 16: 63012042124504는 스루홀 장착 및 납땜용으로 설계된 역극성 SMA 커넥터입니다. (이미지 출처: Würth Elektronik)

케이블과 조립품으로 연결 완료

커넥터 자체는 RF 신호 경로 시나리오의 일부일 뿐입니다. 그 플러그는 일반적으로 RG174, RG316 및 RG188과 같은 표준 동축 케이블에 적합합니다. 모두 RF 작업용 50Ω 케이블이지만(75Ω 케이블 및 커넥터는 비디오 시스템에 사용 가능) 주파수 범위, 감쇠, 지름, 유전체 유형, 위상 특성, 전력 처리, 최소 곡률 반경, 외부 재킷 및 기계적 및 전기적 속성 등이 다릅니다(그림 17).

일부 공통 표준 동축 케이블의 감쇠 대 주파수 그래프그림 17: 설계자는 다양한 전기적 및 기계적 특성이 다른 다양한 50Ω 동축 케이블 중에서 선택할 수 있습니다. 일부 공통 표준 동축 케이블에 대한 감쇠 대 주파수(중요 사양)가 표시됩니다. (이미지 출처: Würth Elektronik)

설계자는 또한 직접 동축 케이블 조립품을 만들지 아니면 이미 제작된 것을 구매할지 결정해야 합니다. 이는 늘 있었던 '제조 대 구매'의 문제입니다. 필요에 따라 선택한 커넥터를 사용하여 이러한 동축 케이블을 종단할 수 있지만('제조' 옵션) 그럴 경우 기술, 연습, 시간, 적합한 크림핑 도구 및 기타 도구가 필요한 경우가 대부분입니다.

또한 이러한 완성된 케이블 조립품은 단순한 연속성 테스트 이상이 필요합니다. 또한 RF 성능 요인(예, 대역폭 및 평탄도, 임피던스 불연속성, 손실 및 위상 변이)을 확인해야 합니다. 이러한 전기 테스트는 시간이 걸리고 정교한 측정 장비가 필요하며, 조립품에는 스트레인 완화 장치를 통해 추가된 기계적 견고성이 필요합니다.

다행히 케이블 조립품은 가장 일반적인 케이블 및 커넥터 유형에 대해 표준으로 다양한 길이로 제공됩니다. 또한 맞춤형 길이 및 커넥터 쌍으로 제공되며 전달 시간도 상당히 빠릅니다. 예를 들어 스트레인 완화 및 견고성을 위해, 커넥터/케이블 접합부에 열 수축 튜브가 추가된 RG-316 동축 케이블(외경 0.102인치/2.59mm)을 사용하여 양쪽 끝에 일자형 SMA 수 플러그가 있는 12인치/305mm 케이블 조립품인 Würth 65503503530505를 살펴보겠습니다.

표준 12인치 동축 케이블 조립품인 Würth Elektronik 65503503530505 이미지그림 18: 65503503530505는 양 끝에 일자형 SMA 수 플러그가 있는 RG-316 케이블을 사용하는 표준 12인치 동축 케이블 조립품입니다. 커넥터와 케이블 사이에 스트레인 완화 장치가 있습니다. (이미지 출처: Würth Elektronik)

이 케이블 조립품의 규격서에는 포괄적인 기계적 사항 및 재료 세부 정보와 크기, VSWR(1.3) 및 DC ~ 6GHz)에서의 삽입 손실(1.2dB)이 포함되어 있습니다. 또한 100피트 당 감쇠 대비 주파수를 보여주는 도표도 있으므로 사용자는 이 길이 또는 선택한 길이의 케이블 조립품 유형에 대한 감쇠를 신속하게 결정할 수 있습니다(그림 19).

Würth Elektronik 65503503530505 케이블 조립품의 감쇠 대 주파수 이미지그림 19: 65503503530505 케이블 조립품의 감쇠 대 주파수가 표시됩니다. (이미지 출처: Würth Elektronik)

공급업체에서 제공하는 다양한 케이블 조립품은 양쪽 끝에 동일한 커넥터 유형을 갖는 것으로 제한되지 않고 대신 상호 연결 및 전환 문제도 직접 해결할 수 있습니다. 예를 들어, 65530260515303은 한쪽 끝에 RP-SMA 벌크 헤드 수 잭이 있고 다른 끝에 일자형 MMCX 수 잭이 있는 RG-174 케이블을 사용하는 짧은(6인치/152mm) 케이블 조립품입니다( 그림 20).

RG-174를 사용하는 Würth Elektronik 65530260515303 조립품 이미지그림 20: 케이블 조립품은 다른 커넥터 제품군 간의 전환으로도 사용할 수 있습니다. 예를 들어 65530260515303 조립품은 RG-174 케이블을 사용하며 한쪽 끝에는 RP-SMA 벌크 헤드 수 잭이 있고 다른 쪽 끝에는 일자형 MMCX 수 잭이 있습니다. (이미지 출처: Würth Elektronik)

이러한 커넥터와 케이블 조립품에 있어 염두에 두어야 할 또 한 가지는 이들 제품의 크기가 작아 스레드 본체를 조이거나 풀 때 어려운 경우가 있다는 것입니다. 또한 지정된 값으로 토크해야 해서, 토크가 너무 적으면 안정적인 접점이 될 수 없고 너무 많으면 나사산에 응력이 가해지고 변형되어 결합/분리 주기가 줄어들 수 있습니다. 이러한 이유로, Würth Elektronik는 모든 WR-SMA 커넥터용 소형 토크 렌치인 6006330101 WR-Tool을 제공합니다(그림 21).

SMA 커넥터 나사산 본체를 보장하는 Würth Elektronik 6006330101 WR-Tool 이미지그림 21: 6006330101 WR-Tool은 SMA 커넥터 나사산 본체가 적절하고 일관된 토크가 가해지도록 보장하여, SMA 본체의 작은 크기로 인해 흔히 발생하는 문제를 해결해 줍니다. (이미지 출처: Würth Elektronik)

이 도구를 사용하면 적용된 커넥터 토크가 지정된 수준에 있는지 확인하여 적절한 접점 결합을 보장하고 신뢰성을 극대화하며 일관된 성능을 제공합니다.

결론

주파수가 기가헤르츠 범위로 확장되는 RF 회로 및 시스템의 설계자는 다양한 크기, 본체 스타일, 성별 배열 및 기타 중요한 매개 변수를 가진 커넥터를 선택할 수 있습니다. 적절한 전기 및 기계 사양을 갖춘 커넥터를 선택하고 올바르게 조임으로써 회로, 서브 회로 및 시스템 간 안정적이고 일관된 저손실 신호 경로를 보장해야 하는 난관을 최소화할 수 있습니다.

DigiKey logo

면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.

작성자 정보

Image of Bill Schweber

Bill Schweber

Bill Schweber는 전자 엔지니어로서 전자 통신 시스템에 관한 세 권의 교과서를 집필하고 수백 건의 기술 자료, 의견 칼럼 및 제품 특집 기사를 기고해 왔습니다. 이전에는 EE Times의 다양한 주제별 사이트 관련 기술 웹 사이트 관리자와 EDN의 편집장 및 아날로그 편집자를 역임한 바 있습니다.

Analog Devices, Inc.(아날로그 및 혼합 신호 IC 업계를 선도하는 판매업체)에서는 마케팅 통신(홍보 관련)을 담당했습니다. 결과적으로 Bill은 미디어에 회사 제품, 사례, 메시지를 제공하는 기술적 PR 역할과 이러한 내용을 받는 미디어 역할 모두를 경험했습니다.

Analog의 마케팅 통신을 담당하기 전에는 평판 있는 기술 저널에서 편집장을 역임했으며 제품 마케팅 및 응용 엔지니어링 그룹에서도 근무했습니다. 그 이전에는 Instron Corp.에서 아날로그 및 전력 회로 설계와 재료 시험 기계 제어를 위한 시스템 통합 실무를 담당했습니다.

Bill은 MSEE(메사추세츠 주립대학교) 및 BSEE(컬럼비아 대학교) 학위를 취득한 공인 전문 엔지니어이자 어드밴스드 클래스 아마추어 무선 통신 면허를 보유하고 있습니다. 또한 MOSFET 기본 사항, ADC 선택, LED 구동을 비롯한 다양한 엔지니어링 주제에 관한 온라인 과정을 계획 및 작성하여 제공하고 있습니다.

게시자 정보

DigiKey 북미 편집자