중요한 리소스로 자리잡고 있는 DigiKey의 TechForum

DigiKey 응용 엔지니어링 부서의 기술 전문가와 엔지니어들은 매일 고객들로부터 받은 수백 개의 질문에 대한 답변을 제공합니다. 이러한 답변은 고객에게 제공되고 데이터베이스에 저장됩니다. 2017년 “이러한 답변을 모든 고객과 공유하면 어떨까요?"라는 질문이 제기되었습니다. 우리는 이를 훌륭한 제안이라고 생각했고 이로 인해 TechForum이 탄생하게 되었습니다.

DigiKey TechForum은 부품 사양 및 사용 방법과 관련한 질문에 대해 답변을 제공하는 전자 부품 기반 커뮤니티입니다. 방문자는 자주 묻는 질문에 대한 답변을 탐색하고, 제조업체 부품 번호를 분석하는 방법을 확인하며, 수리를 완료하는 데 필요한 미지의 부품을 식별할 수 있습니다. TechForum은 또한 모든 수준에서 프로젝트에 도움이 되는 일련의 실용적 게시물 및 기술 정보를 제공합니다. 따라서 LED를 점멸시켜 보려는 제작가/아마추어 애호가부터 최신 개발 기판을 사용하는 전문 엔지니어에 이르기까지 다양한 사용자들에게 유용합니다.

https://forum.digikey.com/

등록된 사용자의 경우, 질문을 하고 커뮤니티로부터 응답을 받을 수 있을 뿐만 아니라 다른 사용자의 게시물에 대한 논의에 참여할 수도 있습니다. 100명 이상의 기술 전문가 및 엔지니어로 구성된 DigiKey 팀은 24시간 연중무휴로 TechForum을 모니터링하여 사용자가 신속하고 정확하게 자신의 질문에 대한 답변을 받을 수 있도록 합니다. 수천 개의 게시물과 수백 개의 구성원을 보유한 TechForum은 모든 전자 애호가들이 자신의 툴박스에 담고 싶은 필수 툴이 되고 있습니다.

다음 번에 전자와 관련하여 질문이 있다면 TechForum을 방문하여 이 커뮤니티가 어떻게 여러분이 계속적으로 사용할 수 있는 리소스가 될 수 있는지 확인해 보세요.

작성자 정보

Image of Robert Fay

DigiKey의 Associate Application Engineering Technician인 Lindsay Foy는 2010년부터 DigiKey에서 근무했으며 현재 TechForum의 리더로, 2017년 포럼이 시작된 이후 계속해서 참여해 왔습니다. Lindsay Foy는 공군에 있을 때 항공 추진 자격증을 획득했고 Minnesota West에서 Powersports Technology 그리고 Northland Community and Technical College에서 전자 기술과 자동화 시스템 학위를 취득했습니다. 여가 시간에는 방과 후 프로그램을 통해 지역 초등학교 어린이들에게 로봇 공학을 소개하고 있습니다.

More posts by Robert Fay
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum