DK Tech Talk - 제6호
응용 공구 가공
어제 Molex 담당자들과 몇 시간 동안 이야기를 나눌 기회가 있었습니다. 주로 응용 공구 가공에 관한 이야기였습니다. 더 구체적으로 Molex에서 일부 접점에 제공하는 공구 간 차이점에 관해 논의했습니다. 이에 대한 예로 Molex 부품 WM13478-ND를 들 수 있습니다. 이 부품은 Mini-Fit Jr 5558 하우징 중 하나의 접점입니다. 이 접점의 수공구 가공을 살펴보면 각기 다른 가격대의 세 가지 크림프 공구, 즉 WM9999-ND, WM17551-ND, WM24837-ND가 있습니다.
(이미지 출처: Molex)
권장되는 수공구가 세 가지이기 때문에 어떤 것을 사야 할지, 같은 부품에 대한 공구에 왜 더 많은 돈을 써야 하는지 혼란스러울 수 있습니다. 이러한 공구의 기능과 이점을 살펴보겠습니다.
WM9999-ND는 특히 합리적인 가격대로 인해 많은 사람이 찾는 공구입니다. 이 글을 작성하고 있는 현재 이 크림트 공구의 가격은 미화 75달러에 약간 못 미칩니다. 이 공구는 사용이 편리하고 사실 Digi-Key 연구소에서도 이 공구를 시제품 제작에 사용하고 있습니다. 이 공구의 제품 명세서(https://www.molex.com/pdm_docs/ats/ATS-638111000.pdf)를 보면 14AWG ~ 24AWG부터 다양한 접점에 대한 작업이 가능하다는 사실을 확인할 수 있으며 성능도 뛰어납니다.
하지만 단점도 있습니다. 이 공구는 용도가 너무 다양하기 때문에 사용자 친화적이지 않으며 크림프에 주의해야 합니다. 또한 접점의 절연재와 전선 탭을 따로 크림핑해야 합니다. 하지만 절연재 탭 너비는 1.2mm, 전선 탭 너비는 2.1mm로 두 탭의 차이가 1mm 미만이기 때문에 하나씩 크림핑하려면 주의가 필요합니다. 또한 이 공구는 라체팅 기능이 없기 때문에 추측을 통해 크림핑을 조정해야 합니다. 그런데도 이 공구를 사용하는 이유는 무엇일까요? 답은 간단합니다. 시제품에 접점이 한두 개밖에 되지 않거나 일회성 보수 작업을 할 때는 이 공구가 적합하기 때문입니다. 하지만 비용을 약간 더 투자하시기를 추천합니다. 하나의 접점을 크림핑해야 하는 경우 저라면 하우징에 적합한 고품질의 크림핑을 위해 5개 ~ 10개를 구매할 것입니다.
다음으로 정비 등급 공구인 WM17551-ND가 있습니다. 정비 등급이란 무엇을 의미할까요? 이름 그대로입니다. 이 공구는 기존 부품을 정비하려는 사용자를 위해 설계되었습니다. 하루에 두세 번 크림핑을 수행하는 것이 아니라 제조 응용 분야에서 온종일 접점을 크림핑하는 사용자를 위한 공구입니다. 이 공구의 가격은 범용 도구 가격의 약 2배에 달하지만 여러 번 사용하는 경우 그만큼의 가치가 있습니다.
정비 등급 공구를 보면 크게 세 가지가 업그레이드되어 있습니다. 첫 번째는 단자 홀더입니다. 제품 명세서(https://www.molex.com/pdm_docs/ats/ATS-640160200.pdf)를 보면 크림핑할 때 이 공구가 접점을 고정한다는 것을 확인할 수 있습니다. 홀더는 자력을 통해 고정되어, 사용하는 전선 게이지에 적합한 슬롯으로 정렬할 수 있습니다. 단자는 작은데 접점을 정렬해야 하므로 정확히 정렬하기가 약간 어려울 수 있습니다. 정렬이 완료된 후, 두 번째 이점은 크림핑 시 접점의 절연재 탭과 전선 탭을 한 번에 크림핑할 수 있다는 점입니다. 크림핑 시, 세 번째 이점인 라체팅 핸들을 확인할 수도 있습니다. 라체트를 통해 완전한 크림핑이 가능하므로 과도하게 접점을 크림핑하는 일을 방지할 수 있습니다.
(이미지 출처: Molex)
교육 세션에서 사용하는 정비 등급 공구는 범용 WM9999-ND에서 업그레이드된 것입니다. 하지만 첫 번째 접점이 정확히 정렬되지 않아 크림핑을 한 번 더 수행해야 했습니다. 제 실수이기는 했지만 공구에 미세 조정 기능이 필요하다고 생각했습니다.
프리미엄 등급 수공구인 WM24837-ND를 사용했을 때 이러한 미세 조정이 이루어진 것을 확인할 수 있었습니다. 정비 등급 공구의 라체팅 기능을 갖추었을 뿐 아니라 핸들도 업그레이드되어 한 손으로 편하게 잡을 수 있습니다. 정비 등급 공구에 자력으로 고정된 범용 단자 홀더가 고정 단자 로케이터로 업그레이드되었습니다. 프리미엄 공구 사용 시 로케이터 후면의 버튼을 누르면 앞으로 튀어 나가 접점을 정확한 로케이터 구멍에 설치할 수 있습니다. 이에 관한 내용도 크림퍼 제품 명세서(https://www.molex.com/pdm_docs/ats/638190901-000.pdf)에서 확인할 수 있습니다. 버튼을 놓으면 단자가 제자리에 고정됩니다. 그런 다음 전선과 크림프를 밀어 넣으면 라체팅 기능을 통해 한 번의 크림핑으로 두 개의 탭을 모두 크림핑할 수 있습니다. 이 공구는 사용이 매우 간편해서 처음 사용했을 때에도 크림핑을 훌륭하게 수행할 수 있었습니다. 다시 말하지만, 가격은 정비 등급 공구의 약 2배입니다. 하지만 하루에 여러 번 또는 일상적인 작업의 일부로 크림핑이 필요한 경우에는 사용의 용이성과 품질, 반복적인 크림프에 있어 그만큼의 가치가 있습니다.
Molex에 대한 광고로 생각될 수도 있겠지만, 이 글의 주요 목적은 Molex에서 제공하는 수공구의 여러 등급 간 차이를 알리는 것입니다. 수공구에 관한 질문이나 의견이 있으시면 아래에 댓글을 남겨주시기 바랍니다.
DigiKey.com의 최근 내용
Maker: Shawn Hymel이 Making a Temperature Logger with the Adafruit Feather STM32F405 Express(Adafruit Feather STM32F405 Express를 통해 온도 로거 만들기) 프로젝트를 소개합니다. 이 프로젝트에서는 부품, 하드웨어 훅업, 코딩을 살펴봅니다. 이 기판의 장점은 CircuitPython 또는 C를 사용할 수 있다는 것입니다.
블로그: TheCircuit을 통해 Ashley는 2019 Holiday Gift Guide(2019년 연말연시 선물 안내서)를 정리했습니다. 이 안내서에는 전자 제품에 관심이 있는 사람이라면 누구나 좋아할 만한 Digi-Key의 훌륭한 제품들이 포함되어 있습니다.
기사: 수십 년간 IoT 센서 작동을 위한 에너지 수확과 배터리 비교에 관한 Bill Schweber의 기사가 수록되었습니다. 이 기사에서는 장기간에 걸쳐 일부 IoT 장치에 전력을 공급하는 일의 이점과 당면 과제를 살펴봅니다.
TechForum: IoT 카테고리에서는 Kelsie가 What is Zigbee?(Zigbee란 무엇인가?)라는 글을 게시했습니다. 또한 Paul은 Crimping Ring Terminals(링 단자 크림핑)라는 글에서 크림핑에 관한 정보뿐 아니라 링/스터드 규격과 전선 크림핑 준비를 다룬 또 다른 기사들을 공유합니다.
Digi-Key에서 판매하는 다양한 제품
오븐이 필요하십니까? 칠면조를 요리할 수 있는 오븐은 아니지만 미니 크리스탈 오븐이 있습니다. 사실 이 제품에 대해 처음 들었을 때는 부품을 구울 때 사용하는 오븐을 생각했습니다. 하지만 그것도 아닙니다. 이 미니 오븐은 장치를 특정 온도로 조정할 수 있도록 제작되었습니다. 아시다시피 거의 모든 부품은 온도 변화에 따라 성능이 약간씩 달라집니다. 작동 시 열이 발생하는 부품도 많죠. 이 미니 오븐은 이러한 장치의 온도를 조정하여 성능을 최대한 유지해줍니다.
(이미지 출처: Taitein)
다음은 많은 분들이 사용하시는 헤드폰입니다. PUI를 Digi-Key에서 판매하는 스피커로 알고 계시지만 최근 Digi-Key는 인라인 음량 컨트롤(부품 번호 668-PUIAUDIOHEADPHONES-ND)이 있는 헤드폰 세트를 판매하기 시작했습니다.
(이미지 출처: PUI Audio, Inc.)
Digi-Key Electronics 인사이드
외부에서도 마찬가지이지만 아직도 Digi-Key에서 화제가 되는 주제는 매년 열리는 Digi-Key DigiWish Giveaway 행사입니다. 최신 보도 자료 Digi-Key Launches 11th Annual DigiWish Giveaway(제11회 Digi-Key DigiWish Giveaway)에서는 소셜 미디어에서 해시태그 #DigiWish를 사용하여 원하는 제품을 응모하는 방법을 설명해 드립니다. Digi-Key에서는 매일 한 명씩 무작위로 DigiWisher를 뽑아 최대 100달러 상당의 제품을 드립니다. 게시글을 읽어보고 사람들이 원하는 제품을 살펴보는 일은 언제나 흥미롭습니다. 익숙하지 않은 제품이나 Digi-Key 사이트 구석에 숨어 있는 줄도 몰랐던 제품을 자세히 살펴보게 되는 계기가 되기도 합니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 제가 작성하는 내용에 관한 토론 거리, 질문, 참여는 언제든지 환영합니다. 아래에 자유롭게 댓글을 남기시거나 저에게 Digi-Key 관련 질문을 보내주시면 다음 편에서 답변을 드리겠습니다.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum