DK Tech Talk - 제5호

타고난 성향

10월이 저물어 가는 북부 미네소타에서 저는 겨울을 앞두고 얼마 남지 않은 따뜻한 주말을 나무에서 떨어져 정원을 덮은 다양한 색의 낙엽을 주우며 보냈습니다. 지난 주말에도 잔디를 깎고 있는데 동네 분이 들렀다가 오래된 잔디깎이를 보고는 “잔디깎이를 새로 살 때가 된 것 같은데요.” 하고 말했습니다. 돈을 아끼고 싶었던 저는 그분을 보고 “너무 비싸요. 강력 테이프로 조금만 손보면 1년은 더 쓸 수 있을걸요.”라고 말했습니다.

그분은 외관이 아니라 기능이 중요하다는 사실을 깨닫지 못했던 것입니다. 겉으로는 폐차 부수기 경주(데몰리션 더비)에서 실컷 당하고 온 것처럼 보일지 몰라도 사실 그 잔디깎이는 제가 아는 분의 트레일러에 있던 것입니다. 주인이 폐차장에 버리려던 걸 도저히 그냥 볼 수가 없었던 거죠. 그래서 그 잔디깎이를 사서는 1년 사이에 짚 타이 140개, 리벳 7개, 오래된 Yamaha 공기청정기를 상단에 부착하고 후드도 다시 달았습니다. 얼마 후 새 베어링을 장착하고 용접으로 마무리하자 기계가 정상적으로 작동했습니다. 마지막으로 새 콘덴서를 설치하고 가스를 주입해 더 이상 잔디깎이를 밀지 않고 올라타 조작할 수 있도록 만들었습니다. 번거롭고 복잡한 일 같지만 다른 사람을 의지하지 않고 스스로 작동 원리를 파악하며 지식을 유지하는 것이 중요합니다.

이야기가 길어졌지만, 저의 일화는 기술적 선택을 하는 부류의 사람들이 지닌 특징을 엿볼 수 있는 좋은 예라고 생각합니다. 전자 제품 외의 분야도 마찬가지입니다. 자동차 정비사는 자신의 차를 직접 고치는 것부터 시작하고 건물 정비사는 자신의 전구를 자기 손으로 교체할 것입니다. 직접 만들고 고치는 데에는 거부할 수 없는 만족감이 있습니다. 못 쓰게 된 물건을 고치거나 폐차장에서 장비를 가져다 수리해본 적이 있으신가요? 아래 댓글로 남겨주세요.

그럼 이제 Digi-Key에서 작성한 새 콘텐츠를 살펴보겠습니다.

(이미지 출처: Trenz Electronic)

ZynqBerry에 관해 들어본 적이 있으신가요? 처음 들어봤거나 쉽게 찾지 못하시는 분들을 위해 알려드리면, 이것은 Xilinx Zynq SoC를 사용하는 Raspberry Pi Model 2 BTrenz Electronic TE0726으로도 알려져 있습니다. EEWiki에서 Taylor R.은 Getting started with the ZynqBerry(ZynqBerry 시작하기)를 통해 사용 가능한 관련 자료, 다운로드, 구성 등 다양한 내용을 소개합니다.

TheCircuit에서는 Eric H.가 Carlo GavazziSCTL55 Smart Configurator에 관한 유용한 정보를 공유하고 이 도구를 사용하여 센서 문제를 해결하는 방법을 소개합니다.

Stephen Evanczuk는 “유휴 상태 동안 효과적인 시간 유지를 통해 웨어러블의 배터리 수명 향상”이라는 제목의 기사를 게재했습니다. 이 기사에서는 기본적인 시간 기록과 효율성을 향상시키는 다양한 방법을 소개합니다. 전류 소비량은 웨어러블 기기의 핵심 부분이며 소비자가 구매 결정을 내리는 기준 중 하나이기도 합니다. 여기서 유휴 상태에서의 배터리 수명 관리가 큰 비중을 차지하는데 Stephen의 기사가 여러분의 다음 프로젝트에 유용한 정보를 제공할 것입니다.

Paul B.는 TechForum을 통해 Cable Gland Difference – PG vs NPT vs Matric(PG, NPT, 매트릭 간의 케이블 글랜드 차이)에 관한 정보를 공유하면서, 다양한 스레드 피치와 각도의 예시를 소개합니다.

Digi-Key에서 판매하는 특이한 상품

Digi-Key 사이트에서 잘 알려지지 않은 종류 중 하나로 컴퓨터 장비 종류가 있습니다. 저항기 등의 종류에 비하면 품목이 많지는 않지만 훌륭한 품목들이 있습니다. CH Products의 다양한 조이스틱과 스로틀 쿼드런트(1040-1006-ND)도 있습니다.

(이미지 출처: CH Products)

모니터, 트랙볼 또는 컴퓨터 마우스 등 일상적인 품목도 다양합니다. 한 단계 더 나아가서 IntelDK-ACB-10AX1152AES와 같은 서버 가속화 카드도 갖추고 있습니다.

Digi-Key Electronics 인사이드

최근 Digi-Key는 Maker Faire Rome에 참여했습니다. Digi-Key의 비즈니스 생태계 개발 디렉터인 David Sandys는 “Digi-Key가 Maker Faires에 참여하는 것을 좋아하는 이유는 여러 가지입니다. 가장 좋은 점 중 하나는 Digi-Key가 매일 지원하는 여러 Maker를 만나 저희 제품을 사용하면서 개발한 멋진 제품들에 관한 이야기를 들을 수 있다는 것입니다. 이러한 행사에 참여하여 훌륭한 인재들을 만날 때면 큰 영감을 받아 해마다 더 많은 지원을 꾸준히 제공하고 고객의 혁신에 힘이 되어야겠다고 다짐하게 됩니다.”라고 말했습니다. 전체 기사는 Maker Faire Rome 보도자료를 참조하세요.

방문해 주셔서 감사합니다. 제가 작성하는 콘텐츠와 관련하여 언제든지 토론 거리, 질문, 의견을 보내주세요. 아래에 자유롭게 댓글을 남기시거나 저에게 Digi-Key 관련 질문을 보내주시면 다음 편에서 답변을 드리겠습니다.

-Robert

작성자 정보

Image of Robert Fay

DigiKey의 Associate Application Engineering Technician인 Lindsay Foy는 2010년부터 DigiKey에서 근무했으며 현재 TechForum의 리더로, 2017년 포럼이 시작된 이후 계속해서 참여해 왔습니다. Lindsay Foy는 공군에 있을 때 항공 추진 자격증을 획득했고 Minnesota West에서 Powersports Technology 그리고 Northland Community and Technical College에서 전자 기술과 자동화 시스템 학위를 취득했습니다. 여가 시간에는 방과 후 프로그램을 통해 지역 초등학교 어린이들에게 로봇 공학을 소개하고 있습니다.

More posts by Robert Fay
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum