Carlo Gavazzi의 SCTL55 스마트 구성기
센서 문제를 해결해야 할 때 사용하기 쉬운 장치 하나에서 센서 내역을 확인할 수 있다면 얼마나 좋을까 생각해 본 적이 있으신가요? 언제부터 사용되었는지 등의 정보가 필요하신가요? 센서가 최대 온도에 도달한 적이 몇 번 있었을까요? 센서가 설치되었던 응용 제품의 상태는 어땠을까요? 이런 분들께 반가운 소식이 있습니다. 바로 Carlo Gavazzi의 신제품입니다. Carlo Gavazzi의 새로운 핸드헬드 인더스트리 4.0 SCTL55 스마트 구성기는 이러한 모든 정보를 확인할 수 있을 뿐만 아니라 훨씬 더 많은 기능을 수행할 수 있습니다. 최근 라스베가스에서 개최된 PackExpo 2019에서 Carlo Gavazzi의 스마트 구성기 시연에 참여할 기회가 있었습니다. 본 블로그에서는 IO-Link 분야의 새로운 게임 체인저로 떠오른 Carlo Gavazzi 신제품의 기능을 살펴보겠습니다.
첫째로, 핸드헬드 스마트 구성기는 5.5” HD 터치스크린 디스플레이를 갖추고 있습니다. 추가 LED를 통해 전력, IO-Link, 오류, S102, USB와 같은 장치 정보를 식별할 수 있습니다. SCTL55는 사용자가 고급 진단 기능에 액세스할 수 있도록 하는 전용 앱을 실행합니다. 이를 통해 센서 성능 내역에 대한 액세스부터 언제부터 작동되었는지, 모든 사이클, 경보, 환경 데이터, 감지 횟수를 비롯한 다양한 정보까지 모든 장치 내역을 확인할 수 있습니다. 이 장치는 직관적인 GUI를 실행하기 때문에 사용자가 매우 복잡한 센서도 손쉽게 제어할 수 있습니다. PLC에 대한 부담도 경감됩니다.
그림 1: Carlo Gavazzi SCTL55 IO-Link 스마트 구성기 (이미지 출처: Carlo Gavazzi)
이 구성기에는 센서의 기본적인 물리적 연결을 위한 M12, M8 3-Wire, M8 4-Wire, 테스트 클립과의 케이블 연결 등 4개의 연결 장치가 제공됩니다. SD 카드 슬롯이 있어 파일과 충전을 위한 Micro-USB 포트를 손쉽게 구성할 수 있습니다. 고용량 리튬 이온 배터리 덕분에 SCTL55의 실행 시간은 완전 가동 상태에서 5시간, 대기 상태에서 22시간입니다. 가장 마음에 드는 기능 중 하나는 메모리에 센서의 IODD 파일이 없는 경우 SCTL55가 Wi-Fi 기능을 통해 다양한 센서의 사양을 신속하게 다운로드할 수 있다는 점입니다. 이러한 사양을 통해 센서의 전체 데이터 내역을 확인할 수 있습니다. 환경적 조건, 시간, 감지, 이벤트, 사이클 등 다양한 정보를 추적할 수 있습니다.
스마트 구성기는 최신 IO-Link 프로토콜인 IO-Link 1.1 버전도 지원해 센서를 손쉽게 구성할 수 있습니다. 따라서 이전 IO-Link 버전(1.0 및 1.1)과도 호환이 가능합니다. 센서의 파라미터를 고분해능으로 조정할 수 있어 응용 제품에서 센서를 최대한으로 활용할 수 있습니다. 센서의 출력을 NPN 또는 PNP로 구성하든, 푸시-풀로 설정하든, 상시 개방이나 상시 폐쇄로 설정하든, 감지 거리를 변경해야 하든 상관없이 기본 파라미터를 응용 제품에 적합하도록 변경할 수 있습니다. 시간 지연이나 논리 게이트와 같이 더욱 복잡한 기능도 실행할 수 있습니다. 이 구성기의 또 다른 중요한 기능은 센서의 구성을 저장하여 향후 센서에 적용할 수 있어 매번 다시 구성할 필요가 없기 때문에 시간을 절약할 수 있다는 점입니다.
그런데 스마트 구성기를 산업에는 어떻게 활용할 수 있을까요? 작업 현장 엔지니어는 예방 정비를 훨씬 더 간편하게 수행할 수 있게 됩니다. 소규모 작업부터 복잡한 센서 네트워크까지 확장 가능합니다. 엔지니어는 구성기를 기계에서 직접 센서에 연결하거나 가능한 경우 기계 내부에서 연결할 수도 있습니다. 기계가 최대 사양으로 작동되어 센서 수명이 줄어들 수 있는 상태(장시간 최대 온도로 작동 등)에서는 경고를 표시할 수 있습니다. 이러한 정보를 통해 예방 정비 시 다운 타임, 장비 손상, 수익 손실, 안전 위험까지 감소됩니다.
SCTL55는 현재 Digi-Key에서 주문할 수 있습니다. 자세한 내용은 Carlo Gavazzi의 스마트 구성기 페이지를 참고하세요.
자세한 내용은 다음 링크를 참고하세요.
https://www.youtube.com/watch?v=iyiX9tTj8vE&feature=youtu.be
https://www.gavazzionline.com/pdf/BRO-SCTL55-eng.pdf
https://www.gavazzionline.com/pdf/sctl55_im.pdf
https://www.gavazzionline.com/pdf/IO-Link_System_Description_engl_2018.pdf
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum