IO-Link: 센서부터 에지 컴퓨팅까지 연결하기

작성자: Eric J. Halvorson

DigiKey 제공

공장의 모든 생산 라인은 광대한 양의 센서 데이터를 생성하지만, 지금까지 이러한 데이터의 상당 부분은 제대로 활용되지 못했습니다. 이는 기존의 센서 연결이 장치 상태 또는 작동 조건에 대한 추가적인 컨텍스트 없이, 단일 프로세스 값을 제공하는 기본 스위칭 신호 또는 아날로그 출력에 의존하기 때문입니다. IO-Link는 이러한 한계를 정면으로 해결하며, 센서 및 액추에이터에 더 광범위한 제어 아키텍처와의 직접적인 양방향 통신을 지원하는 표준화된 디지털 통신 계층(IEC 61131-9)을 제공합니다.

공장의 생산 라인 이미지그림 1: 공장의 모든 생산 라인은 방대한 양의 센서 데이터를 생성합니다(이미지 출처: Adobe Stock).

기존 필드 버스 또는 산업용 이더넷 인프라를 대체하는 대신 IO-Link는 자동화 계층 구조의 가장 낮은 레벨에서 보완적 인터페이스로 작동하며, 제조업체가 이미 재고로 보유하고 있는 비차폐형 3선 또는 5선 케이블링 및 표준 M5, M8 또는 M12 커넥터를 사용하고 최대 20미터의 케이블 길이를 지원합니다. 각각의 IO-Link 장치는 필드 레벨 데이터를 집계하여 PLC(프로그래밍 가능 논리 컨트롤러), 에지 게이트웨이 또는 클라우드 플랫폼으로 전달하는 IO-Link 마스터의 전용 포트에 연결되어, 기존 투자를 보호하고 고분해능 데이터 채널을 개별 센서까지 확장할 수 있습니다.

사후 대응적 유지보수를 예측 가능한 전략으로 전환

대다수의 시설은 아직도 두 가지 유지보수 모델 중 하나를 선택하지만, 어느 모델도 이상적이지 않습니다. 사후 대응적 유지보수는 장애가 발생할 때까지 기다릴 수 밖에 없으므로 계획되지 않은 가동 중지 시간과 긴급한 수리가 발생하는 경우가 많고, 캘린더 기반의 예방적 스케줄은 실제로 필요하기 훨씬 전에 부품 교체를 유발할 수 있습니다. IO-Link는 유지보수 팀에게 장비가 실제로 어떻게 작동하고 있는지를 실시간으로 보여주는 연속적인 센서 레벨 진단 기능을 제공함으로써 세 번째 옵션을 제공합니다.

IO-Link 장치에 대한 좋은 활용 사례로 공압 조립 스테이션의 압력 센서를 들 수 있습니다. 이 센서는 표준 아날로그 연결 기능을 통해 전류 압력 값만 보고합니다. 그러나, 동일한 센서의 IO-Link 지원 버전은 동일한 3선 케이블을 통해 내부 온도, 누적 작동 시간, 신호 강도, 장애 코드를 동시에 통신할 수 있습니다. 마찬가지로, 컨베이어의 광전 센서 모니터링 부품은 감지 정확도가 판독 실패 수준으로 저하되기 훨씬 전에 점진적인 렌즈 오염을 표시할 수 있습니다. 이러한 입자 진단을 통해 담당 팀은 추정보다는 실제 장치 상태를 기반으로 유지보수 간격을 결정할 수 있으므로 예측하지 못한 고장뿐만 아니라 너무 이른 교체를 방지할 수 있습니다.

센서를 교체해야 하는 경우, IO-Link 마스터가 이전 장치의 전체 파라미터 세트를 유지하고 몇 초 내에 교체 장치에 자동으로 기록하기 때문에 IO-Link의 내장된 데이터 저장 기능을 통해 프로세스를 크게 가속화할 수 있습니다. 결과적으로, 기술 전문가는 설정을 수동으로 다시 입력하지 않고도 교체를 완료할 수 있으므로 평균 수리 시간이 단축되고 생산 라인의 중단을 최소화하여 생산 라인을 계속 가동할 수 있습니다.

디지털 투명성을 통한 품질 보증 개선

신뢰할 수 있는 품질 보증은 측정 일관성을 기반으로 하며, 바로 이 부분에서 아날로그 센서 연결이 위험을 초래합니다. 아날로그 신호는 케이블 길이가 길어질수록 열화되고 전자기 간섭에 취약하므로 PLC가 수신하는 값은 센서가 실제로 측정한 값과 미묘하게 다를 수 있습니다. 이는 사소한 위험처럼 보이지만, 복잡한 생산 환경의 수백 개 측정 지점에 걸쳐 이러한 작은 부정확성이 누적되면 프로세스가 허용 오차 범위를 벗어날 수 있습니다. 다시 말해, IO-Link는 센서 자체에서 측정 데이터를 디지털 신호로 변환하여 이러한 변수를 제거하므로 컨트롤러에 도달하는 판독값이 소스에서 캡처한 값과 정확히 일치하도록 보장합니다.

IO-Link는 또한 시설에서 제품 전환을 처리하는 방식을 개선할 수 있습니다. 충전 라인, 포장 시스템 및 다품종 조립 셀에서 제품 레시피를 전환하려면 일반적으로 기술 전문가가 센서 파라미터를 수동으로 조정해야 하는데, 이 과정은 시간이 많이 걸리고 구성 오류가 발생하기 쉬워 전환 후 첫 번째 배치에서 품질 편차를 초래할 수 있습니다. IO-Link를 사용하면 PLC가 연결된 센서에 새로운 파라미터 프로파일을 동시에 푸시하여 몇 분이 아닌 몇 초 만에 전체 레시피 변경을 완료할 수 있으며, 이러한 프로파일은 디지털 방식으로 저장되고 필요 시 호출되므로 각 전환 작업은 항상 이전과 동일하게 수행됩니다.

센서에서 에지까지의 생산성 향상

IO-Link 시스템의 양방향 데이터 흐름은 센서 성능을 개선하는 데 그치지 않으며, 공장 현장과 엔터프라이즈급 분석을 연결하는 엔드투엔드 정보 파이프라인을 생성합니다. IO-Link 마스터는 필드 레벨 데이터를 통합하고 PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT과 같은 산업용 이더넷 프로토콜을 통해 노출하여 로컬 전처리 및 저지연 의사결정 논리를 실행하는 에지 게이트웨이에서 활용할 수 있도록 합니다. 동일한 데이터를 MES, ERP 또는 기타 클라우드 기반 플랫폼으로 전달하여 더 광범위한 운영 인텔리전스를 확보할 수 있습니다.

이 센서-에지 아키텍처는 기존 배선으로는 비현실적인 모니터링 시나리오를 가능하게 합니다. 예를 들어, 소비 데이터를 디지털 방식으로 보고하는 IO-Link 유량 센서로 압축 공기 시스템을 계측할 수 있으며, 이를 통해 별도의 모니터링 하드웨어를 구축하지 않고도 누출을 찾아내고, 기계당 에너지 비용을 추적하며, 공압 성능을 최적화할 수 있습니다. 동일한 디지털 백본이 전체 공장에서 냉각 회로 감시, 컨베이어 상태 추적 및 환경 상태 감지를 지원합니다.

설치 및 커미셔닝에도 이점이 있는데, IO-Link 장치는 IODD(IO 장치 설명) 파일을 통해 자동으로 식별 및 구성되므로 초기 설정이 빠르고 특정 지식이 있는 사용자에 대한 의존도를 낮출 수 있습니다. 아날로그 PLC 입력 카드를 제거함으로써 제조업체는 아날로그 설치에 비해 포인트당 배선 비용을 절감하여 시스템 설계를 간소화할 수 있습니다. 또한 전 세계 500개 이상의 장치 제조업체 간의 상호 운용성을 통해, 한 벤더의 에코시스템에 종속되지 않고 시설을 확장할 수 있습니다.

DigiKey의 IO-Link 솔루션: 센서부터 시스템까지

IO-Link 시스템을 구축한다는 것은 산업 자동화 분야에서 진정한 전문성을 갖춘 제조업체의 센서, 마스터, 연결 부품의 올바른 조합을 선택하는 것을 의미합니다. DigiKey의 IO-Link 제품 카탈로그는 각기 다른 강점을 제공하는 5개 주요 제조업체의 전체 에코시스템을 통합합니다.

Festo IO-Link 장치 이미지그림 2: Festo IO-Link 장치(이미지 출처: Festo)

Festo는 수십 년간 쌓아온 공압 및 전기 자동화 전문성을 활용하여 압력 센서, 유량 센서, 위치 송신기, 밸브 단자 등 광범위한 IO-Link 라인업을 제공합니다. CPX-AP-I 분산형 I/O 플랫폼에는 온-머신 설치를 위한 IP65/67 보호 기능을 갖춘 4포트 IO-Link 마스터 모듈이 포함되어 있으며, IO-Link 지원 센서에는 소프트웨어로 전환 가능한 PNP/NPN 출력과 내장 데이터 스토리지가 있어 빠른 커미셔닝과 원활한 장치 교체가 가능합니다.

ifm IO-Link 솔루션 이미지(확대하려면 클릭)그림 3: ifm IO-Link 솔루션(이미지 출처: ifm)

IO-Link 커뮤니티의 창립 멤버인 ifm은 가장 광범위한 IO-Link 장치 카탈로그를 구축했습니다. 센서 포트폴리오는 완전 디지털 신호 전송으로 작동하므로 기존 설치에서 일반적으로 아날로그에서 디지털로 변환할 때 발생하는 정확도 손실을 피할 수 있습니다. ifm의 에코시스템은 센서를 넘어, 현장 데이터를 Microsoft Azure IoT Hub 및 AWS IoT Core를 비롯한 클라우드 플랫폼으로 안전하게 라우팅하는 에지 게이트웨이 장치로 확장되어 작업 현장 센서에서 엔터프라이즈급 분석에 이르는 간소화된 경로를 제공합니다.

SICK IO-Link 장치 이미지그림 4: SICK IO-Link 장치(이미지 출처: SICK)

SICK는 현장의 장치에 임베디드 인텔리전스를 추가하는 스마트 센서 솔루션 및 SIG(센서 통합 게이트웨이) 제품군을 통해 IO-Link를 더욱 발전시키고 있습니다. IO-Link 센서는 카운팅 및 길이 측정과 같은 분산형 스마트 작업을 장치에서 직접 실행할 수 있어 PLC의 처리 부담을 줄여줍니다. SICK의 FieldEcho 소프트웨어는 모든 IO-Link 장치 데이터에 대한 브라우저 기반 액세스를 제공하고, IODD 다운로드를 자동으로 처리하며, MES, ERP 및 클라우드 서비스와의 통합을 위한 REST API를 노출하여 이러한 센서를 보완합니다.

Pepperl+Fuchs IO-Link 기술 이미지(확대하려면 클릭)그림 5: Pepperl+Fuchs IO-Link 기술(이미지 출처: Pepperl+Fuchs)

Pepperl+Fuchs는 유도성, 정전 용량, 광전, 초음파 등 다양한 센서와 강력한 마스터 인프라를 결합하여 공장 및 프로세스 자동화 전반에 걸쳐 풍부한 경험을 제공합니다. ICE11 IO-Link 마스터는 단일 장치에서 PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, CC-Link 및 MODBUS TCP를 지원하는 멀티 프로토콜 유연성이 돋보이며, IIoT 스타터 키트는 마스터, 센서 및 필요한 모든 케이블을 번들로 제공하여 즉시 신속한 프로토타이핑이 가능하도록 구성되어 있습니다.

Endress+Hauser의 iTEMP TMT31 계열 RTD 온도 송신기 이미지그림 6: IO-Link를 사용하는 iTEMP TMT36 온도 헤드 송신기(이미지 출처: Endress+Hauser)

Endress+Hauser는 공정 계측의 전통을 DigiKey의 IO-Link 제품에 접목하며, 특히 식음료, 수처리 및 제약 응용 분야에서 강점을 보입니다. IO-Link 온도 센서와 압력 송신기는 간단한 구성 변경을 통해 기존 아날로그(4mA ~ 20mA) 또는 디지털 IO-Link 모드로 작동하는 이중 모드 기능을 제공하므로 시설에서 기존 워크플로를 유지하면서 점진적으로 디지털 통신을 도입할 수 있습니다.

결론

IO-Link는 틈새 연결 옵션에서 데이터 기반 제조의 핵심 요소로 빠르게 발전했으며, 전 세계적으로 설치 기반이 빠르게 확대되고 여러 산업에 걸쳐 폭넓은 벤더 지원을 받고 있습니다. 이 기술은 표준 산업용 케이블을 통해 양방향 디지털 통신을 제공함으로써 제조업체가 유지보수 문제를 예측하고 측정 정밀도를 유지하며 실시간 현장 데이터를 에지 및 클라우드 플랫폼으로 전송하여 지속적인 개선을 추진하는 데 필요한 센서 수준의 가시성을 확보할 수 있도록 지원합니다.

DigiKey logo

면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.

작성자 정보

Image of Eric Halvorson

Eric J. Halvorson

Strategic Programs의 파트너십 마케팅 관리자인 Eric Halvorson은 12년 이상 DigiKey와 함께했습니다. 산업 자동화 시장을 전담하는 Eric은 2011년 노스랜드 커뮤니티 및 기술 전문 대학에서 전자 기술 및 자동화 시스템 분야의 응용 과학 준학사 학위를 취득했습니다. 최근까지 특히 스위치 분야에서 전자 기계 제품 관리자로 일했으며, 여가 시간에는 목공 일과 수리 그리고 일상에서 벗어난 작업들을 즐깁니다.

게시자 정보

DigiKey

미네소타주 시프리버폴스에 위치한 DigiKey는 전자 부품의 시제품 제작/설계 및 양산 모두를 위한 세계적인 풀서비스를 제공하는 업체로서 DigiKey 웹사이트를 통해 750개 이상의 유수 제조업체에서 공급하는 600만 개 이상의 제품을 제공합니다.