필요에 따라 확장 가능한 모듈식 자동화 제품
여전히 많은 개인과 조직 사이에는 자동화 솔루션이 복잡하고 비용이 많이 든다는 인식이 퍼져 있습니다. 그러나 기술이 발전함에 따라 점점 더 모듈화되고 사용자 친화적인 솔루션이 등장했습니다. 결과적으로 소규모 기업도 자동화에 훨씬 더 쉽게 접근하고 구현할 수 있게 되었습니다.
최신 생산 공정에 요구되는 조건은 끊임없이 증가하고 있습니다. 향상된 효율성, 최대한의 안전성, 끊임 없는 품질 보장은 누구에게나 익숙한 용어입니다. 그러나 개별적인 조정을 위한 유연성도 보장되어야 합니다. 이로 인해 특히 중소 규모의 기업에게는 '복잡한 맞춤형 솔루션에 투자하지 않고도 자동화 과제를 어떻게 신뢰성 있게 해결할 수 있을까?'라는 중요한 질문이 제기됩니다.
다행히도, 이제 자동화는 더 이상 심각한 프로젝트가 아닙니다. 대부분의 제품은 마치 빌딩 블록처럼, 조합을 통해 맞춤형 솔루션을 구성할 수 있습니다. 이러한 솔루션 중 하나로 Siemens LOGO! LogicModule이 있습니다(그림 1). 이는 산업 자동화로 진입하기에 훌륭한 출발점이며, 단순한 제어 작업을 효율적으로 수행할 수 있게 해줍니다. 사용하기 쉬운 프로그래밍과 유연한 확장성 덕분에, 초보자와 숙련된 사용자 모두에게 이상적인 솔루션입니다.
그림 1: Siemens LOGO! Logic 모듈 – 유연한 자동화 솔루션을 위한 콤팩트 컨트롤러(이미지 출처: Siemens)
모듈식 설계: 빌딩 블록 시스템처럼 간편한 자동화
이러한 조합이 특별한 이유는 각 구성 요소가 명확한 역할을 수행하며, 이러한 구성 요소가 함께 강력하고 확장 가능한 시스템을 구성하기 때문입니다. 제어 시스템의 핵심은 Siemens의 LOGO! LogicModule입니다. 이 콤팩트하고 강력한 논리 장치는 사용되는 모든 센서와 액추에이터를 지능적으로 연결하고 제어합니다. 간단한 프로그래밍과 통합 웹 서버 덕분에 LOGO! LogicModule은 원격으로 손쉽게 조정하고 모니터링할 수 있습니다.
Siemens LOGO! LogicModule의 프로그래밍은 의도적으로 간단하게 설계되었으며, 제어 시스템의 응용 분야에 맞게 모듈화되어 있습니다. 직관적인 LOGO! LogicModule Soft Comfort 소프트웨어를 통해 제어 시퀀스를 드래그 앤 드롭 방식으로 시각적으로 구성할 수 있습니다. 완성된 기능 블록은 사용자 인터페이스에 간단히 배치한 후 서로 연결하면 됩니다. 이를 통해 사용자는 코드를 작성하지 않고도 응용 제품을 설계할 수 있습니다. 통합된 웹 서버 덕분에 브라우저를 통해 직접 커미셔닝을 수행할 수 있습니다. 여기서 추가적인 파라미터도 설정 및 모니터링할 수 있습니다. 따라서 작동 중에도 기존 프로그램에 대한 변경이나 확장을 수행할 수 있습니다. 더 높은 유연성을 위해, 이 컨트롤러는 클라우드 서비스와도 연결할 수 있습니다. 따라서 원격 모니터링 및 실시간 데이터 분석도 가능합니다.
효율적인 생산 제어를 위한 지능적 센서 기술
논리 장치는 다양한 센서 및 모듈을 손쉽게 확장할 수 있으며, 개별 요구 사항에 따라 맞춤형으로 구성할 수 있습니다. 예를 들어, 생산 라인에서 포장 모니터링을 자동화해야 하는 경우 SICK의 센서 솔루션이 이상적입니다. IMX 유도성 센서와 SensingCAM SEC100(그림 2)을 활용하면 모니터링을 손쉽게 구현할 수 있습니다.
그림 2: SICK의 SensingCAM SEC100은 복합적 기능을 안정적으로 감지하고 최대한의 품질을 보장합니다(이미지 출처: SICK).
SICK의 IMX 유도성 센서는 객체의 올바른 위치를 확인하는 감지기로 사용됩니다. 이 센서는 생산 공정의 현재 상태에 대한 신뢰할 수 있는 실시간 데이터를 제공합니다. 또한, SensingCAM SEC100은 외관 검사를 수행하며 포장 상태의 정렬 정확성이나 완전성과 같은 보다 복잡한 특징도 감지할 수 있습니다. 센서가 즉각적인 객체 감지를 보장하는 반면, 카메라는 품질 보증을 위한 전체적인 이미지를 제공합니다. Siemens LOGO! LogicModule은 이러한 데이터를 중앙에서 처리합니다. 이 조합은 폐기물을 줄이며 기존 포장 라인에 손쉽게 통합될 수 있습니다. 그러나 이 시스템은 모듈식 시스템이므로, 동일한 장치를 사용해 다른 구성도 가능합니다.
기계를 위한 안전 시스템: 스마트 센서 기술을 통한 보호 개선
안전은 모든 생산 환경에서 가장 중요합니다. 가동 부품이 있는 기계의 경우, 보호 덮개와 안전 구역을 확실히 모니터링하는 것이 특히 중요합니다. 바로 여기에서 IMX 유도성 센서와 LOGO! LogicModule의 조합이 중요한 역할을 수행합니다. 예를 들어, 센서는 보호 덮개가 올바르게 잠겼는지 또는 위험 영역에 들어선 사람이 있는지를 실시간으로 감지합니다. 불안전 조건이 감지되는 순간 LOGO! LogicModule이 자동으로 개입합니다. 즉, 기계를 즉시 중지시키고, 불안전 조건에서 재시작을 방지하며, 필요 시 경고 메시지를 트리거링합니다.
이 시스템은 직원의 안전을 향상시키고, 비용이 많이 드는 사고나 장비 손상의 위험을 줄여주며, 개조를 위해 기존 시스템에도 손쉽게 장착할 수 있습니다.
개별 솔루션부터 포괄적 자동화까지
이 시스템이 특별한 이유는 그 활용성에 있습니다. 다른 모듈식 시스템과 마찬가지로, 누구나 이 솔루션을 확장하거나 조정할 수 있습니다. 단순한 제어 작업을 해결하든, 생산 라인의 종합적인 모니터링을 목표로 하든, LOGO! LogicModule과 SICK 센서 기술을 활용하면 자동화 시스템은 사용자의 요구 사항에 맞게 확장됩니다.
가장 간편한 자동화
Siemens LOGO! LogicModule과 유연한 확장 기능의 조합을 통해, 이제 중소 규모 기업도 스마트 자동화에 접근할 수 있습니다.
이는 자동화 시스템이 기술적으로 유연할 뿐만 아니라, 구현 측면에서도 효율적임을 의미합니다. 부품의 가용성은 계획을 완성된 솔루션으로 신속하게 전환하는 데 매우 중요한 역할을 수행합니다. 바로 이 부분에서 DigiKey와 같은 신뢰할 수 있는 파트너가 큰 도움을 줄 수 있습니다. Siemens 및 SICK과 같은 유명 제조업체와의 긴밀한 파트너십을 통해, DigiKey는 고객이 필요로 하는 부품을 신속하고 안정적으로 제공합니다.
DigiKey는 세계 선도적인 전자 부품 및 자동화 기술 유통업체 중 하나로, 즉시 배송이 가능한 1,440만 개 이상의 부품을 보유한 물류 창고를 운영하고 있습니다. 최첨단 물류 프로세스와 포괄적인 창고 관리 덕분에 주문 대부분이 당일 발송됩니다. 이는 필요한 부품이 개조를 위한 개별 모듈이든 새로운 시스템을 위한 대량 수량이든 관계없이 생산 현장에 신속하게 제공됩니다. 또한 제조업체와의 직접적인 협력을 통해 최신 제품군이 항상 최상의 검증된 품질로 제공됨을 보장할 수 있습니다.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum