케이블 및 전선 선택 기준
게시 날짜: 2026-03-17
케이블 설계는 시스템적인 사고와 함께 설치 방법, 전기 및 기계적 부하, 비용 효율성을 통합하는 데 중점을 두어야 합니다.
IO-Link: 센서부터 에지 컴퓨팅까지 연결하기
게시 날짜: 2026-02-12
IO-Link는 기존 필드 버스 또는 산업용 이더넷 인프라를 대체하는 대신 보완적인 인터페이스로 작동합니다.
HARTING의 모듈식 커넥터로 제조 부문 혁신 도모
게시 날짜: 2025-10-09
유선 시스템은 장비의 수명 주기 동안 눈에 잘 띄지 않게 비효율성을 누적시킬 수 있는데, 모듈식 커넥터 솔루션을 사용하면 이러한 문제가 해결됩니다.
제품에 적합한 산업용 센서 선택하기
게시 날짜: 2024-10-22
산업용 센서는 산업 환경에서 물리적 파라미터를 다양한 응용 제품에 사용할 수 있는 신호로 변환하는 중요한 역할을 합니다.
동작 및 제어 솔루션으로 산업의 효율성과 지속 가능성 촉진
게시 날짜: 2024-05-24
동작 제품과 제어 제품은 전자 응용 제품 내에서 함께 작동하며 기계 소자의 움직임, 속도, 위치를 관리합니다.
Digi-Spools®를 아시나요? 이제 케이블과 전선을 원하는 길이로 주문하시면 DigiKey에서 절단하고 스풀링하여 배송해 드립니다. 대부분의 경우 당일 처리됩니다.
기술 개선은 더욱 스마트한 내일의 공장을 구축하기 위해 향상된 예측 유지 보수, 안전 등을 제공합니다.
3부로 구성된 DigiKey 동영상 시리즈 Future Factories에서는 제조 산업의 현황과 미래에 대해 알아봅니다.
SPE Industrial Partner Network는 함께 협력하여 이더넷을 통한 통신에 대한 새로운 범용 표준 IEC 63171-6을 만들었습니다.
Banner Engineering의 실내 인원 파악 솔루션 키트는 움직임을 감지하여 건물에 들어오거나 나가는 사람들의 수를 자동으로 파악합니다.
자동화에 대한 수요가 증가함에 따라 정확하고 효율적이며 식별이 간편한 모듈식 전선 연결에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다.
Carlo Gavazzi SCTL55 스마트 구성기는 IO-Link를 통해 센서를 확인하고 구성할 수 있는 인더스트리 4.0 핸드헬드 진단 도구입니다.
번개 한 번으로도 전기 장비에 문제가 발생하여 손상과 생산 라인 중단으로 인한 수천 달러의 비용과 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.
인클로저 및 캐비닛의 열 관리는 신중한 고려가 필요합니다.