내일의 제조 세계에서 더욱 스마트한 공장 구축
현대의 공장 작업 현장
내일의 공장은 이전의 공장과 그 모습이 매우 다릅니다. 산업 사물 인터넷(IIoT)을 통해 설비 운전자가 제조 공정의 모든 측면을 모니터링할 수 있게 되었습니다. 모터 상의 단일 센서부터 공장 현장의 자동 지상 차량에 이르기까지 모든 것이 연결되어 있습니다. 이는 사물(M2M) 통신, 머신 러닝 등을 가능하게 합니다. 이러한 모든 것은 폐기물과 비용을 크게 줄이는 동시에 더욱 환경 친화적이고 안전하며 효율적입니다.
예측 유지 보수 및 상태 기반 모니터링

오늘날, 제조 라인의 상태를 확인하는 것은 반드시 필요합니다. 진동, 온도, 잡음, 전압 및 전류뿐만 아니라 라인의 생산 레벨을 모니터링하는 능력을 통해 설비 운전자는 라인이 가동 중지되기 전에 유지 보수를 명령할 수 있습니다. 라인의 가동 중단 상황에 이르거나 불필요한 사전 예정 유지 보수는 더 이상 문제가 되지 않습니다. 사양을 벗어난 부분을 감지할 수 있는 상태 기반 모니터링을 통해 작업자는 문제로 발전하기 전에 필요에 따라 예방적 유지 보수를 수행할 수 있습니다.
STMicroelectronics는 이를 제공할 수 있는 우수한 솔루션을 설계했습니다. STEVAL-BFA001V1B는 상태 모니터링 및 예측 유지 보수를 위해 설계되었습니다. 산업용 센서 기판, ST-Link/V2 프로그래밍 및 디버깅 도구를 위한 어댑터, 주변 장치 연결 키트를 통해 사용자는 32비트 ARM Coretex-M4 코어 및 환경 센서 어레이를 활용하여 기계의 상태를 결정하는 데 사용할 수 있는 다양한 요소를 모니터링할 수 있습니다. 이 키트는 IO 링크 및 M12 커넥터를 통해 데이터를 저장하고 통신할 수 있습니다.
지능성 향상, 연결성 향상
M2M 통신은 스마트 공장의 필수적인 기능이 되었습니다. 공정의 모든 단계를 통해 모든 데이터 포인트를 수집하고 이를 클라우드 또는 에지 컴퓨팅 소프트웨어에 전달할 수 있는 기능은 전체 공정이 최대 효율성과 낭비 감소를 위해 실시간으로 분석되도록 보장할 수 있습니다. Modbus, Profibus 또는 IO-Link와 같은 산업용 통신 프로토콜을 사용하면 RJ485, 산업용 이더넷, WIFI 또는 Bluetooth 지원 장치에 의존하는 M2M 통신이 OPC 통합 아키텍처 또는 IPv6 기반 네트워크 인프라를 지원할 수 있습니다.
안전
ST는 안전도 고려합니다. 인력 또는 제조 자산의 안전을 고려하지 않는 제조 공정은 완전하지 않습니다. 이를 달성하기 위해, ST는 IEC 61508 사양을 준수하고 시스템 레벨에서 SIL(안전 무결성 수준) 요구 사항을 충족하는 확장된 전압 범위 및 성능을 갖춘 IC를 제공합니다.
ST Microelectronics는 30년 넘게 위험한 산업 응용 제품을 위한 제품을 설계해 왔습니다. 미래의 공장에서 ST는 공장을 그 어느 때보다 더 안전하고, 빠르며, 효율적이고, 연결성 있게 만드는 길을 닦도록 도울 수 있습니다.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum