TE Connectivity Entrelec 단자대

자동화에 대한 수요가 증가함에 따라 정확하고 효율적이며 식별이 간편한 모듈식 전선 연결에 대한 수요가 계속해서 증가하고 있습니다. 장비는 신속하고 효율적인 방식으로 제조, 조립, 테스트, 설치, 커미셔닝되어야 합니다. 따라서 단락, 배선 오류, 연결 불량 등의 문제를 해결하는 데 걸리는 시간에 따라 비용이 많이 들 수 있습니다. 문제를 해결하는 데 시간이 소요될 때마다 지연으로 인해 자본 손실로 이어질 수 있습니다. 이에 따라 고품질의 유연한 단자대의 필요성이 더욱 중요해졌습니다. TE Connectivity는 최근 Entrelec 계열 단자대를 제공하는 제품을 출시했습니다.

단자대 선택 시 고려사항

단자대 선택 시 몇 가지 구조를 고려해야 합니다. 예를 들어 몇 단계의 레벨이 응용 제품에 필요한지, 단일 피드스루로 충분한지 아니면 I/O(입력/출력)가 추가로 필요한지, 추가 I/O가 필요하다면 2중 또는 3중 레벨까지도 고려해야 합니다. 다중 레벨을 사용하면 엔지니어와 기술 담당자가 I/O를 2배, 3배로 늘리고 공간을 확보할 수 있습니다. 공간을 확보하는 데 비용이 드는 캐비닛에 특히 유용합니다. 2중 및 3중 스택을 사용하면 I/O를 연결할 수도 있습니다.

(이미지 출처: TE Connectivity)

구조를 결정하고 나면 단자대를 어떻게 사용할 것인지 결정해야 합니다. 접지 회로나 I/O 블록으로 사용할 예정인가요? 센서 블록으로 사용하려고 할 수도 있습니다. 구성마다 필요한 설정이 다릅니다. 예를 들어 퓨즈 블록으로 사용하려고 한다면 하나의 센서 블록에 3개나 4개의 센서가 연결된 퓨즈 홀더를 구성해야 합니다.

다음으로는 블록을 응용 제품에 실장하는 방식을 결정해야 합니다. 패널에 블록을 나사로 연결하나요? 아니면 DIN 레일을 사용하나요? DIN 레일을 사용하고자 한다면 어떤 유형을 원하나요? 톱 해트 유형을 사용할 예정인가요? 아니면 G32를 사용할 예정인가요? 톱 해트가 가장 많이 사용되며 산업용 자동화 장비 대부분과 호환됩니다. 미니 톱 해트는 표준 톱 해트와 형태가 유사하지만 너비가 절반인 15mm입니다. 톱 해트 레일은 보통 최대 600V 응용 제품에 적합한 등급입니다.

단자대를 사용하여 배선을 연결하는 방법은 여러 가지입니다. 재킷에 손상이 없는 상태로 전선을 삽입하여 절연 변위 접점(IDC)을 만듭니다. 전선은 재킷을 관통하는 2개의 날카로운 금속 핀치 포인트 사이로 삽입됩니다. 이러한 방식을 통해 엔지니어는 나선을 노출하지 않고도 연결할 수 있습니다. 나사 클램프는 일반적으로 고전압 응용 제품에 사용됩니다. 이 방식은 더욱 안정적인 연결을 제공하며 큰 게이지의 전선을 수용할 수 있습니다. 스프링 클램프는 스프링을 사용하여 연결합니다. 나선이 단자에 삽입되면 스프링이 전선을 제자리에 고정합니다. 제거하려면 작은 스크루 드라이버를 삽입하여 스프링을 풉니다. 이 방식은 작은 전선 게이지 응용 제품과 공간이 제약된 프로젝트에 많이 사용됩니다.

오늘날 단자대는 다양한 새로운 기능을 갖추고 있습니다. 예를 들어 다양한 각도의 방향으로 제공되어 이러한 협소한 공간에 사용할 수 있습니다. TE Entrelec SNK 계열과 같은 플러그형 옵션으로도 제공됩니다. 이를 통해 엔지니어는 사전 배선과 신속한 조립 및 해체를 수행할 수 있으며, 이는 오늘날 빠르게 변화하는 세상에서 매우 중요한 요소입니다.

TE Connectivity의 Entrelec SNK 계열에 대해 알아보세요.

이 계열은 위의 모든 옵션을 비롯하여 다양한 기능을 제공합니다. PI-스프링(푸시-인, 스프링 모드), 플러그형, 나사 단자, 점퍼, 절연 부속품, 회로 분리기, 전선 마커 등으로 제공됩니다.

작성자 정보

Image of Eric Halvorson

Strategic Programs의 파트너십 마케팅 관리자인 Eric Halvorson은 12년 이상 DigiKey와 함께했습니다. 산업 자동화 시장을 전담하는 Eric은 2011년 노스랜드 커뮤니티 및 기술 전문 대학에서 전자 기술 및 자동화 시스템 분야의 응용 과학 준학사 학위를 취득했습니다. 최근까지 특히 스위치 분야에서 전자 기계 제품 관리자로 일했으며, 여가 시간에는 목공 일과 수리 그리고 일상에서 벗어난 작업들을 즐깁니다.

More posts by Eric J. Halvorson
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum