지능형 에지에서의 비용 효율적인 머신 비전: 인더스트리 4.0을 위한 SICK sensingCam SEC100
DigiKey 북미 편집자 제공
2025-09-25
머신 비전은 산업 자동화의 핵심적인 원동력으로, 이를 통해 로봇 시스템이 공정을 모니터링하고, 품질을 검사하며, 이벤트를 빠르고 정확하게 문서화할 수 있습니다. SICK sensingCam SEC100 계열은 다양한 인더스트리 4.0 응용 제품을 지원하는 두 가지 소형 IP65 등급 모델로 육안 검사 및 모니터링 작업을 위한 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 기본 모델(1143217)은 고해상도 스트리밍 및 스냅샷 캡처 기능을 제공합니다. SEC110 버전(1144993)은 이벤트 녹화 기능을 추가하여, 트리거 전후의 영상을 저장하여 예기치 않은 정지에 대한 실시간 오류 분석 및 진단을 지원합니다.
이 기사에서는 SEC100 계열이 성능, 유연성 및 경제성 간의 균형을 유지하여 지능형 에지에서의 머신 비전 도입을 간소화하고 가속화하는 방법을 살펴봅니다. 두 카메라 모델을 비교하고, 통합 및 설정 기능을 검토하며, 산업 자동화의 실제 사용 사례를 강조하고, 공장과 물류 창고에서 비전 시스템을 효율적이고 비용 효율적으로 통합할 수 있는 방법을 자세히 설명합니다.
인더스트리 4.0 에지 컴퓨팅에서 머신 비전의 역할
인더스트리 4.0에서 센서 및 카메라와 같은 디지털 시스템을 물리적 인프라와 통합하는 것은 기본적인 사항입니다. 시각적 데이터를 실시간으로 캡처하고 해석하는 머신 비전은 공장, 물류 창고 등 많은 스마트 시설에서 핵심적인 역할을 담당함으로써, 자동화된 안내 시스템, 품질 관리, 고장 감지 및 프로세스 모니터링을 지원합니다.
분산형 에지 시스템으로의 전환으로 인해, 운영 현장 가까이에서 이미징, 분석, 추론이 수행됩니다. 소스 또는 소스 근처에서 데이터를 처리하면 데이터 이동을 최소화하고, 대기 시간을 줄이며, 중앙 집중식 또는 클라우드 컴퓨팅 리소스에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다. 그림 1에서 볼 수 있듯이 SICK sensingCam SEC100과 같은 소형 장치는 에지의 기계, 생산 라인, 모바일 플랫폼에 직접 시각적인 인텔리전스를 내장합니다. 또한 독립형 모니터링 솔루션으로 운영할 수도 있습니다.
그림 1: SICK sensingCam SEC100 산업용 카메라는 고해상도 시각 모니터링을 위한 5 MP CMOS 센서와 IP65 등급의 소형 하우징을 갖추고 있습니다. (이미지 출처: SICK)
이 효율적인 저비용의 접근 방식은 응답 시간을 단축하고, 자동화를 더욱 탄력성 있게 수행하며, 인더스트리 4.0 응용 제품 전반에 걸쳐 머신 비전을 광범위하게 배포할 수 있도록 지원합니다.
스트리밍과 이벤트 기록 비교
SICK sensingCam SEC100 계열은 두 가지 모델로 제공되며, 각 모델은 자동화 팀에게 특정한 검사 및 모니터링 요구 사항을 해결할 수 있는 유연성을 제공합니다. 두 가지 카메라는 모두 산업 시설에서 디테일하고 안정적인 이미지를 제공하는 고해상도 5 MP CMOS 센서를 탑재하고 있습니다.
SICK sensingCam SEC100 1143217은 대역폭과 스토리지 효율성을 최적화하기 위해 H.264, H.265, Motion JPEG 등의 동영상 압축 옵션과 함께 RTSP 또는 MJPEG을 통한 정지 이미지 캡처 및 실시간 스트리밍을 지원합니다. 자동화된 생산 시스템에서 실시간 모니터링, 프로세스 문서화 및 사각 지역 관찰을 위한 효과적인 시각적 커버리지를 제공하는 제품입니다. 사용자는 JPEG 스냅샷을 로컬에 저장하거나 FTP를 통해 업로드할 수 있어, 복잡한 전체 범위의 비전 분석 없이도 신뢰할 수 있는 기록을 보장합니다.
SEC110(1144993)은 이 기능을 확장하여 이벤트 기록 기능이 추가되었습니다. 트리거 이벤트 전후 40초 동안 자동으로 동영상 클립을 저장하는데, MP4 형식으로 영상을 저장하여 이벤트 후 분석을 위해 타임스탬프가 찍히고 쉽게 공유할 수 있는 기록을 제공합니다. 이 기능은 고장, 걸림 또는 프로세스 편차와 관련된 필수적인 운영 컨텍스트를 캡처하여, 운영자가 간헐적인 오류 또는 예기치 않은 생산 중단을 식별하고 해결하는 데 도움을 줍니다. REST API 또는 디지털 입력을 통해 활성화되는 이벤트 트리거는 PLC, 센서 및 기타 자동화 인프라와의 유연한 통합을 지원합니다.
두 가지 SICK sensingCam SEC100 모델은 모두 다양한 해상도와 프레임 속도를 지원하여 광범위한 인더스트리 4.0 응용 제품 요구 사항을 해결합니다. 2,880 × 1,616 픽셀의 풀 해상도 동영상을 25fps로, Full HD(1,920 × 1,080)를 30fps로, 720p(1,280 × 720)를 30fps로 캡처할 수 있습니다. 사용자는 필요에 따라 대역폭, 저장 공간 또는 이미지 품질을 최적화하기 위해 5fps ~ 30fps 사이에서 프레임 속도를 조정할 수 있습니다. 82° × 52°의 넓은 시야각과 300mm ~ 10,000mm의 작동 거리를 통해 근거리 및 광역 모니터링 모두를 지원하는 유연성을 제공합니다.
라이브 스트리밍(두 모델 모두)과 이벤트 기반 캡처(SEC110만 해당)를 지원하는 SEC100 계열은 카메라의 기능을 특정 인더스트리 4.0 요구 사항에 알맞게 조정합니다. 예를 들어 시각적 추적성 유지, 실시간 관찰 가능, 버퍼링된 녹화물을 사용한 근본 원인 진단 수행 등이 있습니다.
원활한 통합 및 신속한 배포
두 SICK sensingCam 모델은 모두 외부 인클로저나 추가 보호 케이스가 필요 없는 소형 IP65 등급 하우징(57.5mm × 49mm × 33.6mm, 120g)으로 인더스트리 4.0 시설에 원활하게 통합할 수 있습니다. 실장 면적이 작으므로 좁은 인클로저, 로봇 암, 생산 라인에 쉽게 장착할 수 있습니다. 그림 2에서 볼 수 있듯이, 전원 및 이더넷용 M12 원형 커넥터는 견고한 내진동성 연결을 보장하며, 표준 실장 브라켓은 다양한 설치 옵션을 지원합니다.
그림 2: SICK sensingCam SEC100 산업용 카메라는 전원 및 이더넷용 M12 원형 커넥터를 통합하고 있습니다(이미지 출처: SICK).
운영자는 임베디드 웹 서버와 표준 브라우저 인터페이스를 통해 스트리밍 프로토콜, 스냅샷 모드, 스토리지 설정을 직접 제어하여 SEC100 계열을 구성할 수 있습니다. SEC110은 이벤트 기록 위한 트리거 논리를 추가로 제공합니다. 이 카메라는 DHCP와 고정 IP 주소 방식을 모두 지원하며, 기본 고정 IP는 192.168.136.100입니다. 이를 통해 단일 또는 분할된 산업용 네트워크에 원활하게 통합할 수 있습니다. 각 장치는 100Base-TX 이더넷을 통해 100Mbit/s의 데이터를 전송합니다. REST API는 프로그래밍 가능 논리 컨트롤러(PLC), 제조 실행 시스템(MES) 및 기타 사용자 지정 가능한 제어 아키텍처와의 상호 운용성을 용이하게 합니다.
SEC100 계열은 12 VDC ~ 24 VDC에서 작동하며 일반적인 전력 소비가 2W에 불과하므로, 전체 입력 범위에서 효율성을 유지합니다. ±10%의 전압 허용 오차 범위 및 1A 퓨즈 보호 권장을 통해 산업용 전력 변동에 대한 안정성을 제공합니다. 각 카메라는 로컬 이미지 및 동영상 저장을 위한 6GB의 온보드 메모리를 제공하며, 광각 렌즈와 조정 가능한 노출 설정으로 다양한 조명 및 환경 조건에서 선명하게 촬영할 수 있습니다.
실제 사용 사례: 로봇 공학에서 고장 분석까지
머신 비전은 더 이상 하이엔드 인더스트리 4.0 검사 시스템에서의 사용에만 국한되지 않습니다. 많은 공장과 물류창고에서, SEC100 계열과 같은 소형 에지 카메라는 로봇, 컨베이어, 포장 라인에 시각적 인텔리전스를 더합니다. 이러한 시스템은 최소한의 하드웨어 및 구성 작업을 통해 프로세스 문서화, 고장 감지 및 추적 기능을 지원합니다.
로봇 픽 앤 플레이스 시스템에서, SEC100은 오정렬이나 부품의 이탈 여부를 모니터링합니다. 시스템이 의도한 대로 작동하는지에 대해 시각적인 확인을 제공하거나, 팀에 기계적 고장에 대해 경고합니다. 컨베이어 라인에서는 통과하는 품목의 스냅샷을 캡처하여 배치를 확인하거나 바코드를 로깅합니다. 자동화된 조립 스테이션에서는, 카메라가 시각적 데이터를 기록함으로써 추적 가능성과 품질 관리를 지원합니다. 이러한 기능은 규정 준수를 위해 이미지 로그가 필요할 수도 있는 전자 제품 제조 및 식음료 생산 분야에서 특히 중요합니다.
SEC110의 이벤트 기록 기능은 예측 불가능한 고장을 진단하는 데 도움이 됩니다. 걸림 현상으로 인해 비상 정지가 트리거되면, 카메라가 해당 이벤트의 전과 후 40초간 발생한 상황을 캡처합니다. 이 기록 창은 고장 발생 전과 후에 걸친 이벤트의 흐름을 파악하기 위한 중요한 컨텍스트를 제공합니다. 이를 통해 팀은 센서 로그나 작업자의 기억에 의존하지 않고도 근본적인 원인을 분석할 수 있으며, 이는 포장, 레이블링, 분류와 같이 처리량이 많은 응용 제품에서 매우 중요한 기능입니다.
그림 3에서 볼 수 있듯이, SEC100 계열은 견고한 하우징을 제공하며 창고 자동화 구역, 물류 센터, 공장 등 먼지가 많거나 물이 자주 튀는 환경에서도 안정적으로 작동합니다.
그림 3: SICK sensingCam SEC100 산업용 카메라는 까다로운 산업 환경을 위해 설계되었습니다(이미지 출처: SICK).
작동 온도 범위는 0°C ~ +50°C이며, 최적의 이미지 품질은 +10°C ~ +40°C에서 제공됩니다. 최대 90%의 습도 허용 오차 범위를 제공하여, 열악한 산업 환경에서도 일관된 성능을 발휘합니다. 이와 같이 열과 습기 모두에 대한 복원력을 갖추고 있으므로, 고열 제조 구역, 실외 하역장, 그리고 제품 생산 중 온도의 변화가 심한 시설에서도 안정적인 운영을 보장합니다.
효율적이고 경제적으로 더 스마트한 자동화 구현
머신 비전 시스템을 구축하기 위해서는 일반적으로 특수 소프트웨어와 맞춤형 통합이 요구되며, 상당한 자본을 투자해야 합니다. 그렇기 때문에 규모가 작거나 리소스가 제한된 자동화 팀에서는 이러한 기능을 사용할 수 없는 경우가 많습니다. SICK sensingCam SEC100 계열은 인더스트리 4.0 머신 비전의 대중화를 지원합니다. 실시간 스트리밍(두 모델 모두), 이벤트 기반 기록(SEC110), 온보드 스토리지를 사전 구성된 소형 폼 팩터로 제공하므로, 배포를 간소화하고 효율적으로 확장할 수 있습니다.
그림 4에서 볼 수 있듯이, 공장 및 물류창고 팀은 시스템 아키텍처를 정비하거나 긴 조달 리드 타임을 거칠 필요 없이 비전 기능을 간편하게 추가할 수 있습니다.
그림 4. SICK sensingCam SEC100 산업용 카메라는 표준 브라켓과 커넥터를 사용하여 빠르게 설치할 수 있어, 기존 자동화 시스템과의 통합을 간소화합니다(이미지 출처: SICK).
이 카메라에는 온보드 구성 도구와 통합 스트리밍 프로토콜 등 육안 검사 및 모니터링에 필요한 모든 사항이 사전 로드되어 배송됩니다. 이러한 플러그 앤 플레이 지원을 통해 시스템 복잡성이 줄고 학습 시간이 단축됩니다. 대부분의 사용자는 머신 비전에 대한 전문 지식 없이도 스트리밍 작업(두 모델 모두) 또는 이벤트 기록 작업(SEC110만 해당)을 구성하고 검증할 수 있으므로 시제품 제작, 테스트 및 배포를 더 빠르게 수행할 수 있습니다.
레트로핏 또는 점진적 업그레이드의 경우, SEC100은 최소한의 배선이나 다운타임으로 레거시 장비에 인텔리전스를 추가할 수 있는 실용적인 방법을 제공합니다. 이 접근 방식은 기존 시스템의 사용 수명을 연장하는 동시에, 자본 낭비 및 엔지니어링 노력을 줄여줍니다.
확장 가능한 에지 기반 비전 아키텍처 지원
SEC100은 인더스트리 4.0 지능형 에지 자동화의 광범위한 트렌드를 지원하는데, 분산형 경량 비전 도구를 기계와 프로세스에 더 가깝게 배치되도록 합니다. 표준 통신 프로토콜, REST API 제어, 산업용 이더넷 통합 기능을 갖춘 이 카메라는 기존 시스템에 내장하거나 독립형 모니터링 및 진단 도구로 사용할 수 있습니다.
SICK은 비용과 통합 노력을 최소화함으로써, 중소 제조업체와 포장, 식음료, 비용에 민감한 물류 운영과 같이 마진에 민감한 분야에서 머신 비전에 보다 쉽게 접근할 수 있도록 합니다. SEC100은 강력한 가성비를 제공합니다. 짧은 가치 실현 시간, 교육에 대한 필요 감소, 다목적 플랫폼을 제공하여 보다 스마트한 에지 자동화를 지원하므로, 목표 지향적인 점진적 업그레이드의 경우이든 광범위한 디지털 혁신의 경우이든 이를 활용할 수 있습니다.
요약
콤팩트하고 견고하며 배포가 간편한 SICK sensingCam SEC100 계열은 자동화 시설에 비용 효율적인 머신 비전을 제공합니다. 실시간 스트리밍, 이벤트 기반 기록(SEC110) 옵션, 에지 인프라로의 원활한 통합을 통해, SEC100은 진단을 가속화하고 추적 가능성을 간소화하며 광범위한 인더스트리 4.0 응용 제품에서 확장 가능한 자동화를 지원합니다.
면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.