Arduino, UNO Q 출시
Arduino은 Linux Debian 지원 마이크로 프로세서와 실시간 STM32U585 마이크로 컨트롤러를 결합한 단일 기판 컴퓨터인 차세대 UNO Q를 출시했습니다.
LED 휘도 단위 니트(Nit) 알아보기
루멘(lumen)은 그러한 물체에서 나오는 전체 빛의 양을 측정하는 반면, 니트는 특정 영역에 집중된 빛의 강도를 측정합니다. 디스플레이 시스템 관련 유용한 정보입니다.
DigiKey Marketplace 프로그램은 제품의 재고 마련에 중점을 두므로 전체 재고량을 표시하는 것이 매우 중요합니다.
STMicroelectronics의 Nucleo System을 사용하여 자신만의 프로그래밍 가능 논리 컨트롤러를 개발할 수 있습니다.
Fluke’s FieldSense Technology clamp ammeters measure current flow without breaking apart the circuit.
쌍안경의 시대는 갔습니다! 1080p HDMI 출력, LED 링 조명, IR 리모콘을 제공하는 새로운 Aven Cyclops 디지털 현미경(243-1349-ND)을 탐색해 보세요.
이 블로그 기사에서는 Cypress PSoC 6 BLE 개발 키트를 소개합니다.
The Nidec TF series of micro blowers are small, lightweight blowers that utilize aero-dynamic bearings. Discover more in this article.
The Bosch data logger is a small device used by shippers to monitor and relay a report via Bluetooth of the conditions experienced during transport.
The micro:bit development board is prepopulated with hardware and sensors. It is very user-friendly, making it an excellent solution for school curriculums.
The Octavo OSD3358 features a TI processor, power management IC, voltage regulator, memory, and over 140 passive components in one system on chip package.
A quick look at Amphenol’s Dust/Air quality development kit.