LED 휘도 단위 니트(Nit) 알아보기

앱 엔지니어링 분야에 종사하며 루멘과 밀리칸델라 단위는 익히 알고 있지만 솔직히 오늘까지도 니트(Nit)에 대해서는 잘 모르고 있었습니다.

기술적으로 말하면, 니트는 빛을 방출하는 물체가 1제곱미터 면적당 방출하는 빛의 양을 측정하는 단위입니다.  루멘은 그러한 물체에서 나오는 전체 빛의 양을 측정하는 반면, 니트는 특정 영역에 집중된 빛의 강도를 측정합니다.

공식으로 표현하자면 다음과 같습니다.

  • 1니트 = 1칸델라/m2
  • 1니트 = 3.426루멘

일반적인 니트 수준의 예

  • 600니트 이하 -- 텔레비전, 모니터, 노트북
  • 800니트 ~ 1,500 니트 – 자동 판매기, 키오스크
  • 2000니트 ~ 3000니트 – 가스 펌프 표시판, 일부 휴대용 모니터 장치
  • 5000니트 – 직사광선에 노출된 디스플레이
  • 10,000+니트 – HUD, 가상 반사 등 특정 응용 분야

니트를 확인하는 것이 왜 중요한가?

장치의 화면을 읽기 어려운 적이 있으셨나요? 예를 들면 주유소 펌프와 차량 내 모니터 화면이 바로 떠오르실 텐데요. 야간이나 실내에서는 화면이 읽기 쉬울 수 있지만, 햇빛이 밝은 환경에서는 매우 불편한 경우가 많습니다.

디스플레이 자체에서 방출되는 밝기에 따라 장치를 선택할 경우, 사용자가 볼 때 영향을 줄 수 있는 환경 조건이 고려되지 않습니다. 니트 단위로 측정하면 그러한 환경을 고려하여 밝기의 강도를 계산하는 데 도움이 됩니다.

적절한 제품을 어떻게 찾을 수 있나요?

2,000니트(6,852루멘) 이상의 밝기를 지원하는 제품의 기능이나 기술 사양을 기재한 데이터시트를 참고하세요. 예를 들어, American BrightMini-LED 모듈(그림 1)은 3,000니트의 휘도로 표시되며, 간단한 표준 HDMI 커넥터를 사용하여 쉽게 사용할 수 있습니다.

그림 1: American Bright AB-MLD13-07 미니 LED 디스플레이 모듈은 3000니트 및 4000니트 옵션으로 제공됩니다. (이미지 출처: American Bright)

요약

LED 디스플레이를 선택할 때 사용 환경에 적합한 제품을 찾기 위해서는 루멘 등급 외에도 고려해야 할 요소가 있습니다. 또한 제품의 사용 환경에서 적절히 작동할지 확인하기 위해 니트 사양을 확인해야 합니다. 올바른 니트를 선택하면, 제품이 고객 만족도와 밝은 환경 또는 실외 환경에서 사용 시 가독성 수준을 확인할 수 있습니다. 디스플레이를 선택할 때 니트를 확인하시면 성공적인 설계가 가능합니다!

작성자 정보

Image of Linzee Loerzel DigiKey의 Associate Application Engineering Technician인 Lindsay Foy는 2005년부터 DigiKey에서 근무했으며, 다양한 프로젝트에서 고객의 기술 문제 해결을 지원하고 기술 콘텐츠를 작성하는 일을 담당하고 있습니다. Lindsay는 Northland Community & Technical College에서 자동화 전자 및 전자 부품 마케팅 학위를 취득했습니다. 여가 시간에는 미네소타 마스터 가드너로 자원 봉사를 하고, MOOC 코스를 수강하고, 여행을 즐깁니다.
More posts by Lindsay Foy
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum