전자 제품 공급망에 구현되는 블록체인
블록체인은 암호 화폐 및 기타 금융 응용 분야에서 기대가 크며 흔히 사용되고 있는 기술입니다. 모든 전자 제품 OEM의 공급망이 어려움을 겪고 있는 가운데, 블록체인 기술이 시장의 대규모 성장뿐 아니라 전자 제품 공급망의 추적 가능성, 가시성, 지속가능성을 향상시킬 수 있는 가능성을 보입니다.
2017년에 블록체인 기술이 제 눈길을 끌었고, 당시에도 블록체인 기술을 둘러싼 관심이 높았습니다. 최근 약 5년에 걸쳐 공급망에서의 블록체인에 대한 인식이 높아져 빈번히 회자되고 있지만 실제 도입은 활발히 이루어지고 있지 않습니다. 하지만 이제 상황이 변하고 있습니다.
블록체인에 대한 정의
가장 잘 알려진 암호 화폐인 비트코인이 블록체인에 기반하기 때문에 많은 사람이 블록체인을 비트코인에 긴밀히 연관 지어 이야기합니다. 블록체인 자체는 피어 투 피어 네트워크 전체의 여러 당사자 간 거래를 추적하는 분산 원장입니다(그림1).
그림 1: 블록체인 참여자들은 중앙 어음 교환소 없이도 거래를 확인할 수 있기 때문에 다양한 부품 제조업체, 유통업체, 물류업체, OEM을 포함한 공급망 전체에서 유용합니다. (이미지 출처: PwC)
블록체인을 통해 비트코인과 같은 암호 화폐를 사용할 수 있기도 하지만, 적은 신뢰 비용으로 여러 주체와 협업할 수 있는 핵심 기능을 통해 공급망의 비즈니스 프로세스를 크게 개선할 수 있습니다. 신종 코로나바이러스 팬데믹으로 인해 이러한 기능이 더욱 중요해졌습니다.
이제 더 많은 회사에서 디지털 혁신에 대한 실질적인 논의가 이루어지고 있을 뿐 아니라, 전자 제품 OEM 또한 향후 공급망의 예상치 못한 변화에 대응하기 위해 공급망 복원력을 강화하기 위한 프로젝트에 적극적으로 투자하고 있습니다. IDC의 Stacey Soohoo와 같은 시장 연구 기관에서 격동의 시기에 살아남기 위해 공급망 전체의 제품 및 결제 추적에 있어 블록체인의 이러한 역학과 이점을 연구하고 있다는 것은 고무적입니다.
효과적인 성장
Soohoo뿐만이 아닙니다. 이제 많은 분석가들이 블록체인에 관련한 지출이 향후 5년간 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 실제로, IDC에서는 블록체인 솔루션에 대한 세계적인 지출이 2024년 약 190억 달러에 이르고 2020년부터 2024년까지 연평균 성장률(CAGR)이 48%에 이를 것으로 예측하고 있습니다.1
공급망에는 이러한 성장세가 더욱 거셀 전망입니다. Researchandmarkets.com에서는 2021년부터 2026년까지 블록체인 공급망 시장 GAGR이 81.7%에 이를 전망이라고 밝혔습니다.2 이러한 성장의 이유는 공급망 투명성과 거래 보안의 필요성이 증가에 따른 것으로 보고 있습니다. Quince Market Insights에서도 이보다는 약간 낮지만 상당한 성장을 예측하여, 공급망 내 글로벌 블록체인 시장이 2021년 세계적으로 3억 7,560달러에 이르고 2021년부터 2030년까지 예측 기간 동안 CAGR은 69.5%에 달할 것으로 보고 있습니다.3
공급망 전체를 보면 블록체인 지출이 전체적인 시장보다 58% 높을 것으로 보입니다. 공급망 블록체인이 개념에서 현실로 다가온 것입니다. 조직에서는 이러한 프로젝트에 자본을 적극적으로 투자하고 있습니다. OEM과 파트너는 면밀한 계획을 통해 가까운 미래에 공급망 성공에 중요한 역할을 하게 될 것입니다.
전자 제품 OEM이 블록체인을 도입해야 하는 이유
블록체인은 공급망의 가장 큰 당면 과제인 신뢰성과 사기 및 위조로부터의 보호라는 문제를 해결하고 있으므로 블록체인이 주목받는 것이 놀랍지 않습니다. 비용 절감, 출처 모니터링, 기록 관리 간소화, 재고 추적과 같은 다른 이점은 보너스라고 할 수 있습니다.
전자 제품 공급망에서는 블록체인을 크게 다음의 4가지 용도로 사용할 수 있습니다.
- 공급망 재무: 이러한 솔루션을 통해 거래 시 투명성과 보안을 강화하면서 송장 처리의 효율성과 정확성을 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어 스마트 계약 솔루션이 블록체인 기술을 사용하여 제품이 배송되고 수령되는 즉시 결제가 되도록 할 수 있습니다.
- 공급망 물류: OEM과 파트너는 타사 물류 서비스 업체를 통해 완제품을 제조하는 데 필요한 품목을 배송하고 고객에게 전달합니다. 블록체인을 사용하면 제3자 없이 거래가 자율적으로 확인, 기록, 조율되기 때문에 거래가 더욱 원활하고 간편해집니다. 통합 디지털 문서 관리 전략을 사용하면 모든 공급망 참여자들이 화물과 제품의 위치를 추적할 수 있습니다. 또한 블록체인 기술은 대부분의 경우 결제 분쟁을 방지할 수 있는 데이터를 제공합니다.
- 제조업체 결제: 전자 제품 업계는 세계적인 특성이 있으며, 블록체인을 통해 거래를 실시간으로 확인하는 암호화된 분산 원장을 사용하여 제조업체에 직접 지불할 수 있습니다. 이를 통해 은행과 어음 교환소와 같은 중개 기관이 필요하지 않게 되어 효율성이 향상됩니다.
- 인증 및 품질 검사: 블록체인을 통해 재료의 출처부터 완제품에 이르기까지 제품을 추적할 수 있습니다. 제품의 가치에 따라, 재료의 위치와 공급망 내 참여자 간 상호 작용을 모니터링하는 태그를 사용하여 배치 또는 단일 품목별로 추적할 수 있습니다.
그림 2: 일반적인 공급망에서 초기의 블록체인 도입은 제품 추적 및 물류 응용 분야에 주력하며, 이후에는 금융 거래에 중점을 둡니다. (이미지 출처: The Centre for Blockchain Technologies)4
오늘날, 식료품, 의약품, 소매 공급망은 블록체인 기술 응용 분야에 이미 발을 들이고 있습니다. 이를 통해 얻은 교훈으로 전자 제품 업계에서도 더 큰 성공을 거두고 프로젝트 타임라인을 줄일 수 있을 것으로 봅니다.
모두의 참여 유도
모든 신기술과 마찬가지로 표준이 없으면 도입에 걸림돌이 됩니다. 적어도 부분적으로는 이로 인해 공급망에 대한 블록체인 도입 속도가 비교적 느리다고 볼 수 있습니다. 하지만 상황은 빠르게 변화하고 있습니다. IEEE Standards Association에서는 전자 송장, 암호 화폐 결제 및 교환, 데이터 형식 표준에 대한 권장 사례를 포함한 다양한 블록체인 표준을 수립했습니다.5 이러한 표준은 위의 사용 사례를 실현하는 데에 큰 진전을 이룹니다.
수년에 걸쳐 블록체인에 대해 논의해 왔기 때문에 블록체인을 전자 제품 공급망에 어떻게 적용할 것인지에 대한 아이디어를 접하게 되어 기쁩니다. 모든 문제를 해결할 수는 없지만, 블록체인은 투명성, 보안, 효율성이라는 일부 고충을 완화해 줍니다. 새로운 표준과 심층적인 이해를 통해 올해에는 블록체인의 등장이 화제로 그치는 것이 아니라 전자 제품 OEM에 실제로 활용될 수 있을 것입니다. 다음 몇 년은 매우 흥미로운 시간이 될 것 같습니다.
참고 자료:
1 – International Data Corporation (IDC), “Worldwide Blockchain Spending Guide”
https://www.idc.com/tracker/showproductinfo.jsp?containerId=IDC_P37345
2 – ResearchandMarkets.com, “The Blockchain Supply Chain Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)"
https://www.researchandmarkets.com/reports/5239614/blockchain-supply-chain-market-growth-trends
3 – Quince Market Insights, “Blockchain in the Supply Chain Market”
4 – The Centre for Blockchain Technologies, “An Analysis of Blockchain Adoption in Supply Chains Between 2010 and 2020”
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbloc.2021.610476/full
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum