기사 및 블로그

해커가 시스템을 지나치게 하는 법

해커는 눈에 보이는 취약점을 공략합니다. 다중 인증과 충분한 강도의 비밀번호를 사용하기만 하면 일부 해커의 공격을 방지할 수 있습니다.

충분한 보안이란? 게시 날짜: 2020-01-20

충분한 보안은 보호할 대상, 공격 가능성, 자산을 보호하고 있는 회사 리소스 등에 따라 달라집니다.

클라우드에 데이터를 안전하게 저장하기 게시 날짜: 2020-01-06

클라우드 데이터 스토리지는 비용 효율적이고 가용성, 확장성 및 내구성이 뛰어난 플랫폼을 제공하므로 계속해서 기업의 관심을 끌고 있습니다.

현실로 다가온 머신 러닝 – 현명한 활용

적합한 보안 조치를 통해 머신 러닝의 발전으로 IIoT 응용 분야를 향상시킬 수 있습니다.

하드웨어도 해킹으로부터 자유롭지 않다 게시 날짜: 2019-12-16

무수히 많은 하드웨어 기반 공격이 까다로운 보안 문제를 야기합니다.

클라우드 공급자 모두가 동일한 수준의 보안을 제공할까요?

클라우드 컴퓨팅에는 다수의 고유한 보안 문제와 당면 과제가 있습니다. 클라우드 서비스 공급자는 클라우드 보안 위험에 대한 책임을 분담해야 한다는 입장입니다.

소프트웨어 및 하드웨어 해킹 비교

하드웨어 및/또는 소프트웨어 암호화는 보안 침입을 최소화하고 보호막을 더하여 데이터를 보호합니다. 각각 암호화를 사용하는 시점에는 차이가 있습니다.

머신 러닝으로 인해 산업용 시스템이 해커에게 노출됩니까? 게시 날짜: 2019-12-02

머신 러닝 응용 분야는 체계적으로 정의된 전략을 필요로 합니다.

Sensors Play a Key Role in Monitoring Active Volcanoes 게시 날짜: 2015-09-25

A look at how a wireless-sensor network can be used to monitor seismic data on an active volcano including products from Honeywell, AKM, and InvenSense.

Using Biometric Sensing to Verify Identity 게시 날짜: 2015-09-17

Learn about the efforts and accomplishments made in the creation of biometric sensing technology that identifies who we are.

Magnetic Sensors: Growing in Use, Shrinking in Size 게시 날짜: 2015-09-03

Magnetic sensors from distributors like Honeywell and ROHM and are becoming increasingly popular because of their accuracy, small size, and durability.

The Forecast for Weather Sensors: Sunny, with a Greater Chance of Accuracy 게시 날짜: 2015-08-20

A look at weather sensors including Amphenol’s ChipCap2, Honeywell’s HIH-5030/4031 series, and Microchip’s TC1047 and TC1047A sensors.

Reliability is a Decisive Factor in Sensor-Based Medical Applications 게시 날짜: 2015-08-13

Why trending medical applications rely on high reliability and high quality sensors from Freescale and Honeywell to meet state of the art medical standards.

Why Sensor Development for the Industrial Internet of Things (IIoT) is on a Fast Track 게시 날짜: 2015-07-23

Learn about the Industry 4.0 revolution and how it’s being fueled by sensor advancement including products from Omron, SparkFun, and Freescale.

Sensors Provide Context Awareness for IoT and IoT Applications 게시 날짜: 2015-07-16

Sensor fusion somponents and technologies help create contextual awareness for a variety of applications including smartphones and industrial applications.

Sensor Solutions for Electronic Braking Assist Systems 게시 날짜: 2015-07-09

Sensors from Infineon and Analog Devices play a large roll in deveoping automatic breaking technology in automobiles.

Thin Sensors are in Vogue (for More than Fashion Reasons) 게시 날짜: 2015-06-11

Learn how ultra-thin sensors are being employed in a wide variety of health, safety, and environmental applications where size matters and less is more.

Making the World Healthier and Safer through Sensor Innovation 게시 날짜: 2015-05-21

Discover how sensors are making the world a healthier and safer place in applications ranging from heart-rate monitors to vehicle-crash detectors.

Sensors Find their Way into the Corn Field 게시 날짜: 2015-04-30

The integration of sensors in the farming business has helped farmers increase farm profitability, accuracy, and reliability.

Toxic Gas Sensors Replace Canaries and Mice in Mines 게시 날짜: 2015-04-23

The use of oxygen and methane gas sensors to detect low to deadly levels of toxic gases in mines. Sensors include Parallax's MQ-2 and Honeywell's KGZ-10.