2026년 메모리 공급 문제: AI로 인한 메모리 부족과 가격 급등

전 세계 전자 산업은 인공 지능(AI)으로 인한 심각한 공급망 붕괴의 위험에 처해 있으며, 2026년은 전례 없는 부족 사태와 가격 급등이 예상되는 메모리 분야의 중요한 해가 될 것으로 전망됩니다.1 AI 열풍으로 인한 막대한 수요와 구조적인 공급 제한이 맞물리면서 전 세계 제조업체와 소비자에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

주문자 상표 부착 제조업체(OEM), 특히 소규모 조직은 비용 변동성과 메모리 부족의 영향을 완화하기 위해 지금 바로 시작해야 합니다.

메모리 상황에 대한 이해

이러한 격변은 주로 AI 인프라용 특수 메모리에 대한 전 세계의 강력한 수요에서 비롯됩니다. 여기에는 기존의 DRAM 및 NAND 플래시 스토리지뿐만 아니라 DDR5 64GB RDIMM 등의 고급 메모리 변형 제품도 포함됩니다.2

2025년 1분기부터 2026년까지 DDR5 64GB RDIMM의 가격이 두 배로 상승할 것으로 예상되면서 2026년은 냉혹한 해가 될 것으로 전망됩니다(그림 1). 이러한 기하급수적인 가격 상승은 이론적인 것이 아닙니다. 일부에서는 2026년 내내 기존 DRAM 가격이 분기마다 두 자릿수 퍼센트 포인트씩 상승할 수 있다고 경고합니다.3

그림 1: DDR5 64GB RDIMM 등의 메모리 가격이 2026년에 급격하게 상승할 것으로 예상됩니다(이미지 출처: Counterpoint Research).

이러한 급격한 상승으로 인해 기업들은 자신의 리소스와 생산 라인을 고마진, 고수요 부품으로 전환하고 있습니다. 또한 제조업체가 수익성이 낮은 제품 생산을 멀리함에 따라 해당 제품에 대한 가용성도 줄어들 수 있습니다.

기술에 관계없이, 메모리 제조업체의 수익은 점점 더 높아지고 있습니다. Yole Group에 따르면 전 세계 메모리 수익은 2024년에 1,700억 달러를 기록했으며 2030년에는 3,020억 달러에 달할 전망입니다(그림 2).4 DRAM은 고대역폭 메모리(HBM)를 중심으로 규모와 성장 잠재력 모두에서 계속 선두를 유지하고 있습니다.

그림 2: 전 세계 메모리 수익은 2024년에 1,700억 달러를 기록했으며 2030년에는 3,020억 달러에 달할 전망입니다(이미지 출처: Yole Group).

메모리 및 스토리지 부족이 심화되는 가운데 칩 제조업체들은 이미 가격 조정을 시행하기 시작했습니다. 초기 위기는 2025년에 발생했지만, 희소성의 복합적인 특성으로 인해 시장 환경은 2026년까지 상당히 더 악화될 것으로 예상됩니다.5

2026년: 공급망 전쟁터

메모리 수요 급증과 공급 부족으로 인해 2026년에는 전 세계 전자 제품 공급망이 근본적으로 재편될 것으로 예상됩니다. 이러한 상황은 소비자 가전부터 하이엔드 서버에 이르기까지 모든 전자 장치에 어디서나 사용되는 구성품인 메모리와 스토리지에 영향을 미친다는 점에서 매우 독특합니다.

원시 메모리 부품의 비용이 두 배로 상승함에 따라 증가된 투입 비용은 공급망에서 흡수되거나 전가되어야 합니다. 이는 거의 모든 OEM의 자재 명세서(BOM) 상승으로 이어져 수익 마진을 압박하고 최종 사용자 제품 가격을 부풀릴 가능성이 있습니다.

이 문제는 비용 증가를 넘어 심각한 가용성 문제를 포함합니다. 전 세계적으로 메모리 및 스토리지 부품의 부족이 심화됨에 따라 필요한 물량을 확보하는 것이 점점 더 어려워질 것입니다. 칩 제조업체는 대량의 고부가가치 고객, 즉 일반적으로 대규모 AI 통합업체 및 하이퍼스케일러를 우선 순위에 둘 것이며, 이로 인해 중소규모 업체는 잔여 재고를 확보하기 위해 경쟁하게 될 가능성이 높습니다. 이러한 중소규모 업체는 잘 알려지지 않은 새로운 공급망을 찾으려는 유혹을 받게 되며, 이는 품질이 낮거나 위조된 제품을 소싱할 위험을 증가시킬 수 있습니다.

시장 주기보다는 현재의 제조 인프라가 문제이기 때문에 이러한 시장 동향과 공급 부족은 가까운 미래에도 지속될 가능성이 높습니다. 현재의 공급량은 기존의 전자 제품 시장과 급성장하는 리소스 집약적 AI 부문의 수요를 동시에 충족할 수 없습니다. 또한, 대규모 AI 배포를 지원하기 위한 중국의 기술적 전환은 시장의 중요한 동인으로, 진정한 글로벌 차원의 제약이 될 것입니다.6

궁극적으로, 예상되는 자원 부족과 치열한 경쟁으로 인해 불안정한 소싱 환경이 조성될 것입니다. 생산 일정이 불안정해지고 리드 타임이 길어지며 급격한 시장 변화로 인한 부품 단종의 위험이 증가하여 조달 및 설계 팀의 운영에 상당한 골칫거리가 될 수 있습니다. 메모리 시장의 높은 변동성은 장기적인 고정 가격 계약을 맺었거나 예산 제약이 심한 기업에게 상당한 재무 위험을 초래할 수 있습니다.

소규모 OEM을 위한 위험 완화

소규모 OEM의 경우, 예상되는 시장 상황으로 인해 긴급하고 전략적인 계획이 필요합니다. 이러한 조직은 부품 보유에 필요한 자본 비용의 급격한 증가를 반영하기 위해 재무 예측을 재평가하고 재고 전략을 완충해야 합니다.

또한 기존 전략적 공급업체와의 적극적인 협력도 매우 중요합니다. DRAM 상황이 확산되고 있고 내년에도 지속적인 공급 부족이 예상되므로 소규모 OEM은 계약이 만료되거나 공급 부족이 발생할 때까지 기다릴 수 없습니다. 이러한 기업은 시장 상황이 더욱 어려워질 것임을 인식하고 지금부터 공급 약정을 확보하기 위해 노력해야 합니다.

또한 신제품 도입(NPI)의 경우 조달은 엔지니어링 및 설계와 긴밀히 협력하여 설계 유연성을 최적화하고 BOM을 적극적으로 관리해야 합니다. 제품 또는 시스템 설계자의 관점에서는, 재검증 없이 다양한 메모리 밀도, 속도 또는 공급업체를 지원할 수 있는 아키텍처를 신중하게 고려해야 합니다.

마지막으로, 설계자는 18개월 ~ 36개월 후 공급과 가격 책정이 어떻게 될지 비판적으로 생각하고 그에 따라 설계를 조정해야 합니다. 조직은 특정 부품이나 메모리 기술이 예상보다 더 많은 제약을 받는 경우 신속하게 재설계할 수 있도록 준비해야 합니다. 요컨대, 완화 전략은 전례 없는 가격 변동성에 대한 복원력을 구축하고 2026년 예상되는 위기 정점 훨씬 이전에 공급을 확보하는 데 초점을 맞춰야 합니다.

추세는 분명합니다. AI 열풍은 2026년 전자 장치 공급망을 규정할 심각한 메모리 부족과 가격 급등을 초래할 것입니다. 소규모 OEM의 경우, 글로벌 공급망 위기를 극복하기 위해 재무 재평가와 조기 공급 약정 확보를 중심으로 즉각적이고 단호한 조치를 취해야 합니다.

참고 자료

1: https://www.reuters.com/world/china/ai-frenzy-is-driving-new-global-supply-chain-crisis-2025-12-03/

2: https://counterpointresearch.com/en/insights/advanced-memory-prices-likely-to-double-as-dram-crunch-spreads-on-nvidia-pivot-structural-factors

3: https://finance.yahoo.com/news/looks-memory-prices-set-keep-152000968.html

4: https://www.yolegroup.com/strategy-insights/memory-industry-at-a-crossroads-why-2025-marks-a-defining-year/

5: https://www.thefpsreview.com/2025/12/07/industry-wide-price-hikes-expected-in-2026-as-manufacturers-begin-implementing-price-adjustments-due-to-memory-and-storage-supply-shortages/

6: https://www.morganstanley.com/insights/articles/china-ai-becoming-global-leader

작성자 정보

Image of Hailey Lynne McKeefry

Hailey Lynne McKeefry는 특히 전자 부품 산업의 맥락에서 공급망을 주제로 하는 프리랜서 작가입니다. EBN, “공급망 전문가들을 위한 프리미엄 온라인 커뮤니티”의 전 편집장이었던 Hailey는 경력 전반에 걸쳐 다양한 편집 공헌 및 리더십 역할을 수행해 왔으며, 집사이기도 한 그녀는 목사/사별 상담가가 되기 위한 자신의 다른 열정과 일 간에 균형을 유지하고 있습니다.

More posts by Hailey Lynne McKeefry
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum