저비용으로 RC 전투 UAV를 구축하는 방법
RC 항공기는 가격이 비싼 경우가 많습니다. 다른 RC 항공기를 추격하며 상호 격파할 계획이라면, 일회용 비행 플랫폼으로 비용을 절감하세요.
제 R/C 전투기 중 하나로 야간 비행체를 만들어 보겠다는 생각을 했습니다. 서보 리드를 사용하여 빠르게 제작을 완료하고 손쉽게 작동할 수 있다면 어떨까요?
플립 플롭이란 무엇이며 어떻게 작동합니까? 이 블로그에서 확인하세요.
Updating the Original Digi-Keyer
The founder of DigiKey started the company by selling a Morse code generator. See its original design alongside an updated version you can build.
유압식 및 공압 액추에이터는 반복적인 사용 메커니즘에서 전력과 속도를 제공합니다. 각 유형은 고유한 이점과 기능을 제공합니다.
모든 버튼 누르기 조합을 if/then 문으로 처리하면 수백 줄의 코드가 생성될 수 있습니다. 비트 논리를 구현하면 코드가 최소화됩니다.
DigiKey의 PCB 빌더 도구를 사용하여 FadeCandy 에 대한 맞춤형 브레이크아웃 기판을 제작하세요.
주류인 5V 논리가 3.3V, 2.5V, 1.8V 이하의 전례 없이 낮은 전압 표준과 결합하여, 여러 서로 다른 시스템들이 통신할 수 있는 방법이 필요하게 되었습니다.
예방 정비는 레거시 기계 다운타임을 방지하기 위해 흔히 사용되는 방법론이지만 비용이 많이 듭니다. Omron에서는 비용을 절감하기 위한 솔루션을 제공합니다.
디지털 패널 계측기는 LED 또는 LCD 구성으로 제공되며 필요에 따라 다양한 텍스트 색상과 배경 조명을 선택할 수 있습니다.
프로젝트의 물리적 크기가 기존의 프로젝트 박스 및 인클로저를 사용하기에 너무 큰 경우, 맞춤형 압출 알루미늄 프레임을 사용하는 것이 좋습니다.
다른 기존 트랜지스터 기술에 MOSFET을 사용한 논리 및 작은 신호 변환의 장점
프로그래밍이 대중화됨에 따라 DPM(직접 포트 조작)과 같이 기본적이지만 중요한 코드가 잊혀지는 경우가 있습니다.
SparkFun Teensy 3.5에는 세 개의 브러시리스 DC(BLDC) 홀 센서 신호 입력을 처리하고 필요한 곳에 데이터를 표시하기에 충분한 디지털 인터럽트가 있습니다.
Digilent AD2는 프로젝트 개발 중 신호 이해 및 처리에 도움이 되도록 홀 효과 센서의 출력을 시각화합니다.
일부 BLDC 모터에는 고정자의 자기 코일을 정밀하게 제어할 수 있도록 하는 외부 회로에 대한 피드백을 제공하는 세 개의 내부 홀 효과 센서가 장착되어 있습니다.
The Sweep function is a common intro to MCU servo motor control which is needed to achieve the full range of positions on a servo motor.