콘텐츠
상위
이산 전력 부품
실리콘(Si), 실리콘 카바이드(SiC), 질화 갈륨(GaN) 반도체
게이트 구동기
트랜지스터
다이오드
사이리스터
전력 관리 집적 회로(PMIC)
선형 전압 조정기
스위칭 전압 조정기
전원 공급 장치
절연형 전원 공급 장치
비절연형 전원 공급 장치
절연형 전원 공급 장치의 한계
전원 공급 장치는 어떤 폼 팩터로 제공되나요?
오프보드 전원 공급 장치
기판 실장형 전원 공급 장치
파워 브릭
전력 부품의 열 관리
팬
방열판
열 계면 재료(TIM)
제품
전력 솔루션 및 기술
주요 전력 전자 토폴로지:
DigiKey의 전력 전자 제품은 주로 다음 3가지 범주로 나뉩니다.
- 이산 전력 부품: PMIC와 함께 또는 개별적으로 사용하여 맞춤형 솔루션을 만들 수 있는 부품을 의미합니다. 이 수준으로 내려오면 유연성은 가장 뛰어나지만 일반적으로 가장 많은 개발과 전문 기술이 요구됩니다.
- 전력 관리 집적 회로(PMIC): 다양한 주문형 반도체(ASIC)를 의미합니다. 일반적으로, 전원 공급 장치를 사용하는 것보다 전체 솔루션을 만드는 데 더 많은 계획(및 추가 이산 부품)이 필요합니다.
- 전원 공급 장치: 주로 승압 또는 강압을 통해 전원을 변환하는 장치를 의미합니다. 이 수준에서는 맞춤화가 많지 않으며, 전력 솔루션은 블랙 박스에 가깝습니다.
이러한 부품 모두에 영향을 미치는, 열 관리라는 매우 중요한 주제도 있습니다.
최첨단 전력 기술과 응용에 대한 자세한 내용을 다룬 Digi-Key 전자 매거진의 전력 편을 여기에서 읽어보실 수 있습니다.
이산 전력 부품
이산 전력 부품은 조합을 통해 PMIC 또는 전원 공급 장치와 동일한 역할을 수행할 수 있는 개별 소자입니다. 전력용 반도체 이산 부품에는 트랜지스터, 다이오드, 사이리스터가 포함되며, 전력용 수동 부품에는 저항기, 커패시터, 인덕터가 포함됩니다.
실리콘(Si), 실리콘 카바이드(SiC), 질화 갈륨(GaN) 반도체
다양한 반도체 소재 소자에 가장 적합한 주파수 및 전력 범위사진 출처: GaN: Pushing the limits of power density & efficiency
전통적 반도체:
- 실리콘(Si) - 전통적인 실리콘 기반 반도체 소자는 1세대 집적 회로 소자로, 오늘날 시중에서 가장 많이 볼 수 있는 IC 유형 중 하나입니다. 실리콘은 일반적으로 단가가 낮으며 많은 연구가 진행된 반도체 소자입니다.
onsemi의 NTBLS1D5N10MC 단일, N채널 전력 MOSFET은 에너지 손실을 최소화하면서 응용 제품의 전력을 효율적으로 공급합니다.
650V 및 1,200V TRENCHSTOP™ IGBT7 H7
Infineon Technologies의 고급 TRENCHSTOP™ IGBT7 H7 기술은 친환경적이고 효율적인 에너지 응용 분야에 대한 수요 증가 문제를 해결합니다.
와이드 밴드갭(WBG) 반도체:
- 반도체 카바이드(SiC) - SiC는 실리콘(Si)과 탄소(C)로 이루어진 와이드 밴드갭 반도체 소재입니다. 탄소는 고성능 브레이크 패드와 연삭 숫돌에 사용될 만큼 단단하고 견고한 소재로, 전통적인 실리콘 기반 부품에 비해 항복 전압이 10배 높은 고전압 전력 응용 제품에도 사용됩니다. SiC 기반 부품은 대개 더 높은 동작 전압과 온도를 견딜 수 있으며, 실장 면적도 더 작습니다.
CoolSiC™ G2 1200V 실리콘 카바이드 MOSFET 이산 소자
Infineon의 CoolSiC™ G2 실리콘 카바이드(SiC) MOSFET 이산 소자는 가장 낮은 응용 제품 손실과 가장 높은 작동 신뢰성을 제공합니다.
MSC400SMA330 3300V 실리콘 카바이드(SiC) MOSFET
Microchip의 MSC400SMA330, 3300V 실리콘 카바이드(SiC) MOSFET은 최종 장비의 수명 동안 성능 저하가 없음을 보장합니다.
- 질화 갈륨(GaN) - GaN은 갈륨(Ga)과 질소(N)로 이루어진 와이드 밴드갭 반도체 소재로, SiC와 Si에 비해 더욱 우수한 스위칭 속도, 전력 처리 및 방열 성능을 제공합니다. 높은 전력 및 높은 스위칭 주파수를 필요로 하는 응용 제품에 사용되는 GaN 기반 부품은 높은 효율, 낮은 전력 손실 그리고 작은 폼 팩터를 찾는 엔지니어들이 선호하는 부품으로 빠르게 자리 잡고 있습니다.
효율적인 고전압 스위치 모드 전력 응용 분야에 GaN 전계 효과 트랜지스터를 적용하는 이유와 방법
GaN FET의 원리와 올바른 적용을 이해하여 고전압 스위치 모드 전력 시스템에서 전력 효율과 전력 밀도를 개선합니다.
비용을 절감하면서 에너지 인프라를 더욱 효율적이고 안정적으로 만드는 방법
실리콘 카바이드를 사용하여 탄소 배출량과 비용은 줄이면서 에너지 인프라 시스템을 더욱 효율적이고 안정적으로 만드는 방법.
데이터 센터의 효율성을 높이는 와이드 밴드갭 반도체
데이터 센터에는 막대한 에너지가 필요하므로, 전력 손실을 줄이고 효율성을 높이며 열 제어를 강화할 수 있는 전력 솔루션이 요구됩니다.
게이트 구동기
게이트 구동기는 전력 증폭기 회로의 한 유형으로, 마이크로 컨트롤러의 신호와 같은 저전력 입력 신호를 받아 고전력 출력 신호를 생성하여 전력 MOSFET 또는 절연 게이트 양극성 트랜지스터(IGBT)와 같은 고전력 트랜지스터의 게이트 단자를 구동합니다.
게이트 구동기는 전력 변환 및 모터 제어와 같은 여러 응용 분야에서 저전력 논리 회로 측과 고전력 구동 회로를 연결하는 중요한 가교 역할을 합니다.
게이트 구동기는 또한 전기적 절연, 전압 레벨 변환, 신호 조정과 같은 기타 보호 기능도 제공합니다.
게이트 구동기의 역할은 무엇인가요? 답변 보기
게이트 구동기는 MOSFET 또는 IGBT와 같은 전력 트랜지스터의 게이트 단자를 빠르게 충전하거나 방전할 수 있는 고전류 출력 신호를 제공합니다.
고주파 스위치 모드 전원 공급 장치(SMPS) 또는 브러시리스 DC(BLDC) 모터를 신속하게 충/방전하기 위해서는 마이크로 컨트롤러의 출력 레벨과 같은 저전압 논리 레벨이 필요합니다. 게이트 구동기는 저전압 논리 레벨을 증폭시켜 전력이 더 큰 트랜지스터를 이러한 빠른 주파수로 동작시킵니다.
1ED38xx 디지털 구성 가능 분리형 게이트 구동기 제품군
Infineon의 EiceDRIVER™ Enhanced 1ED38xx(X3 디지털)는 5.7kV 단일 채널의 매우 유연한 분리형 게이트 구동기 제품군입니다.
전력 소자 구동기를 선택 및 시작하는 방법
게이트 구동기는 프로세서와 전력 소자 게이트 사이의 중요 링크이며 해당 장치에 맞게 선택하여 조정해야 하며 전기적 분리가 필요할 수 있습니다.
왜 FET의 게이트에 저항을 직렬로 연결하나요?
개별 FET가 스위치로 사용되는 회로도를 본 경험이 있다면, FET의 게이트와 게이트를 구동하는 것 사이에 저항이 직렬로 놓여있는 경우를 본 적이 있을 것입니다.
올바른 게이트 구동기 전력 컨버터로 전력 소자 제어 효율 최대화
올바른 DC/DC 컨버터를 선택하여 구동하려면 MOSFET 및 IGBT를 제어하는 게이트 구동기 IC의 역할을 이해해야 합니다.
BJT, MOSFET 및 IGBT 트랜지스터 대체품 찾는 방법
Digi-Key에는 다양한 트랜지스터의 대체품을 찾는 고객들의 문의가 자주 있습니다 - 이들 중 일부는 단종 또는 기타 다른 이유로 Digi-Key에 재고가 없습니다.
트랜지스터
전력 신호를 증폭시키거나 스위칭하는 이산 반도체 소자입니다. 트랜지스터는 일반적으로 3단자 소자입니다.
- FET, MOSFET - 전계 효과 트랜지스터(FET)는 전계 효과를 이용하여 드레인과 소스 사이의 전류 흐름을 제어하는 트랜지스터입니다. 금속 산화물 반도체 전계 효과 트랜지스터(MOSFET)는 스위치 모드 전원 공급 장치에서 널리 사용되는 4단자 FET입니다.
- IGBT - 절연 게이트 양극성 트랜지스터(IGBT)는 높은 전류를 처리할 수 있고 주로 스위칭에 사용되는 4층 반도체 소자(PNPN)입니다.
- HEMT - 고전자 이동도 트랜지스터(HEMT)는 서로 다른 밴드갭 재료를 결합한 FET입니다.
트랜지스터 기초 – NPN 대 PNP
트랜지스터 기초 BJT(양극성 접합 트랜지스터, Bipolar Junction Transistor)로도 알려진 트랜지스터는 전류의 흐름을 제어하는데 사용되는 전류로 구동되는 반도체 소자입니다.
Transistor Basics: NPN & PNP Using 2N3904, 2N3906, 2N2222, and 2N2907
A brief discussion of transistors ranging from their history, what they are, how they work, how to choose an appropriate one, and application examples.
다이오드
다이오드는 일반적으로 전류가 한쪽 방향으로만 흐르도록 하는 것이 목적인 반도체입니다.
제너, PIN, 쇼트키, 버랙터 다이오드에 대한 기본사항 및 응용 분야
제너, PIN, 쇼트키 및 버랙터 다이오드의 특수한 특성을 활용하여 고가의 대형 부품을 교체하는 방법
사이리스터
사이리스터는 게이트에 펄스가 인가될 때만 전류가 흐를 수 있는 스위치 역할을 하는 4층 반도체 소자(PNPN)입니다.
표준 트라이액 대 알터니스터(Alternistor) 특징
트라이액은 위상 제어, 스위칭, 팬 속도 제어, 모터 제어 등과 같은 스위칭 및 전원 제어 용도에 널리 사용되는 반도체 소자입니다.
전력 관리 집적 회로(PMIC)
전력 관리 집적 회로(PMIC)는 다양한 주문형 반도체(ASIC)를 의미합니다. 이러한 소자는 시제품 제작 단계에서는 브레드보드를 활용하거나 생산 단계에서는 PCB에 납땜하여 사용할 수 있습니다. 일반적으로, 전원 공급 장치를 사용하는 것보다 전체 솔루션을 만드는 데 더 많은 계획(및 추가 이산 부품)이 필요합니다.
선형 조정기와 스위칭 조정기의 차이점은 무엇인가요? 답변 보기
선형 및 스위칭 조정기는 부하에 공급되는 출력 전압을 안정화시키는 데 주로 사용되는 DC-DC 컨버터입니다.
선형 조정기는 대개 비용이 저렴하고 사용이 편리하기 때문에 주로 학교 프로젝트를 위한 시작점으로 사용됩니다. 선형 조정기는 일련의 트랜지스터를 사용하여 일정한 출력 전압을 생성하며 과잉 전압은 열로 발산됩니다. 단점은 열 발산으로 인해 에너지가 낭비된다는 것이며 이렇게 발산되는 열이 너무 많으면 조정기가 파괴될 수 있습니다.
스위칭 전압 조정기는 보다 효율적으로 전압 출력을 안정화시킬 수 있으며 그 과정에서 낭비되는 에너지를 줄일 수 있습니다. 지속적으로 전력을 공급해야 하는 프로젝트를 진행 중이거나 보다 내구성이 강한 조정기를 찾고 있다면 스위칭 전압 조정기를 고려해 보십시오.
선형 전압 조정기
선형 전압 조정기는 안정적인 출력 전압을 제공할 수 있는 DC-DC 컨버터입니다. 선형 전압 조정기의 경우 전력 손실의 가능성과 그에 따른 방열을 고려해야 합니다. 실장 면적이 작고, 정확도가 높으며, 출력 잡음이 낮기 때문에 경우에 따라 스위칭 조정기보다 유리할 수 있습니다. 일반적으로, 효율과 소비 전력 문제로 인해 저전류 응용 분야에 더 적합합니다.
- 저 드롭아웃(LDO) 선형 조정기 - 입력 전압과 출력 전압의 전위차를 낮게 가져갈 수 있어서 전력 손실을 줄일 수 있습니다.
LDO의 예 출처: Texas Instruments
스위칭 전압 조정기
스위칭 전압 조정기는 입력 신호를 받아 빠르게 켜고 끔으로써 안정적인 출력 전압을 생성합니다. 스위칭 조정기의 경우 대개 전력 손실이 적습니다. 또한 스위칭 조정기는 더 넓은 범위의 입력-출력 전압을 지원할 수 있습니다.
일반적인 DC-DC 스위칭 조정기 유형
- 벅 - 벅 컨버터 회로는 출력 전압을 낮추는 데 사용되며 출력 전류를 증가시킬 수 있습니다. 벅 컨버터 회로는 인덕터, 커패시터 그리고 '스위치'를 사용합니다. 이 '스위치'는 일반적으로 반도체 MOSFET입니다. 이 회로 토폴로지는 높은 시스템 전압을 낮은 전압으로 전환하여 부품에 공급해야 하는 전자 장치에서 주로 볼 수 있습니다.
벅 컨버터 전력단의 단순 회로도출처: Texas Instruments
- 부스트 - 부스트 컨버터 회로는 출력 전압을 높이는 데 사용됩니다. 부스트 컨버터는 인덕터, 커패시터 그리고 '스위치'를 사용합니다. 이 '스위치'는 일반적으로 반도체 MOSFET입니다. 부스트 컨버터는 조명 구동기나 휴대용 전원 공급 장치와 같이 공급 전압보다 높은 작동 전압을 필요로 하는 응용 제품에서 주로 볼 수 있습니다.
부스트 컨버터 전력단의 단순 회로도출처: Texas Instruments
- 벅 부스트 - 벅 부스트 컨버터 회로는 출력 전압을 입력 전압보다 높이거나 낮출 수 있습니다. 이름에서 알 수 있듯이 벅 부스트 컨버터는 벅 컨버터와 부스트 컨버터의 회로 기능을 모두 사용합니다.
반전 벅-부스트 전력단의 단순 회로도출처: Texas Instruments
LDO 조정기가 저부하 전류에서 사양을 벗어나요!
고객이 전화를 걸어 LDO(Low DropOut) 전압 조정기를 작동시키면 출력 전압이 사양을 벗어난다고 말하는 경우들이 있습니다.
DC-DC 컨버터의 최소 부하 조건 확인 방법
일반적으로 DC-DC 컨버터(예: 기판 실장 타입, 오프 보드 타입)가 제대로 작동하기 위해서는 각 출력에 최소 부하가 필요합니다 최소 부하는 DC-DC 컨버터가 제조업체 사양 내에서 동작할 수 있도록 하기 위함입니다.
예상치 못한 여러 곳에서 등장하는 전력 관리 IC(PMIC)
전력 관리 IC는 자동차 파워 윈도우 네트워크 인터페이스/컨트롤러와 같이 물리적으로 분산된 틈새시장 응용 분야에 확산되고 있습니다.
깨져버린 신화: LDO 수치에 근접하게 줄일 수 있는 고전류 스위칭 조정기 IC 잡음
스위칭 조정기는 높은 효율을 제공하지만 출력 잡음도 높습니다. Silent Switcher 아키텍처는 고전력 버전에서도 이 잡음을 최소화합니다.
전원 공급 장치
여기에서의 전원 공급 장치는 전원으로부터 전력을 받아 적절한 부하 전력으로 변환하는 독립형 장치를 의미합니다.

절연형 전원 공급 장치와 비절연형 전원 공급 장치의 차이점은 무엇인가요? 답변 보기
갈바닉 절연은 입력 회로와 출력 회로 사이에 전기적 및 물리적으로 분리된 경로가 있음을 의미합니다. 이러한 전기적 절연은 일반적으로 입력 회로와 출력 회로 사이의 변압기 또는 커플링 인덕터를 통해 달성됩니다. AC-DC 변환은 일반적으로 절연형이며, DC-DC 변환에서 절연이 변수인 편입니다. 이렇게 절연을 구현하는 이유는 대개 안전(전원 공급 장치 주변의 작업자에게 감전이 발생할 수 있는 가능성을 줄이기 위해) 또는 출력 회로의 잡음을 감소하기 위한 것입니다.
절연형 전원 공급 장치
비절연형 전원 공급 장치
절연형 전원 공급 장치의 한계
(규격서상의) 절연 전압은 절연이 파괴되지 않고 견딜 수 있는 단기적인 전압의 크기입니다. 작동 전압 또는 최대 작동 전압은 절연이 파괴되지 않고 지속적으로 인가할 수 있는 최대 전압입니다.
스위치 모드 전원 공급 장치의 보드 배치 황금률
기술 관련 기사 스위치 모드 전원 공급 장치의 보드 배치 황금률 Frederik Dostal, ADI의 전원 관리 전문가 이 기사는 스위치 모드 전원 공급 장치의 설계에 있어 중요한 측면인 보드 배치의 최적화를 달성하기 위한 기초에 대해 설명합니다.
전원 장치에서의 간단한 돌입 전류 제한
스위칭 모드 전원 공급 장치 작고 가벼우면서도 고성능을 제공하는 다양한 스위칭 모드 전원 공급 장치(Switching Mode Power Supply, SMPS)는 전자 장비의 전원으로 흔하게 사용되고 있습니다.
벅 컨버터 선택 안내서
설계를 계획하고 있는 응용 제품 및 컨버터 기능에 대한 분명한 이해는 해당 프로젝트에 알맞는 DC-DC 벅 컨버터를 결정하는 데 핵심적인 역할을 합니다.
스위칭 전원 공급 장치에서 기생을 최소화하는 방법
최적의 성능을 위해 핫 루프에서 ESR 및 ESL을 줄이는 데 중점을 두고 pc 기판 레이아웃이 스위칭 전원 공급 장치 효율성 및 EMI에 미치는 영향을 알아보십시오.
전원 공급 장치는 어떤 폼 팩터로 제공되나요?
기판 실장형 전원 공급 장치는 인쇄 회로 기판(PCB)에 직접 부착되도록 고안된 제품이지만 오프보드 전원 공급 장치는 그렇지 않습니다.
오프보드 전원 공급 장치와 기판 실장형 전원 공급 장치의 차이점은 무엇인가요? 답변 보기
기판 실장형 전원 공급 장치는 전력이 공급되는 시스템에 직접 통합되는 장치로, 인쇄 회로 기판(PCB)에 직접 부착됩니다. 오프보드 전원 공급 장치는 외부 전원 공급 장치라고도 합니다. 오프보드 전원 공급 장치의 한 예로 벽면형 플러그를 들 수 있습니다. 이 어댑터는 벽에 꽂은 다음 커넥터를 통해 시스템에 연결됩니다.
오프보드 전원 공급 장치
밀폐형 - 인클로저가 이물질로부터의 보호층을 제공해 안정성을 향상시키지만, 열이 갇히기 쉬워 더 많은 냉각이 필요한 경우가 많습니다.
개방형 프레임 - 개방형 프레임에는 덮개가 없어 부품 노출로 인한 감전의 위험이 높습니다. 개방형 프레임 전원 공급 장치는 일반적으로 밀폐형 전원 공급 장치보다 실장 면적이 더 작습니다.
배럴 커넥터 - 주로 노트북 컴퓨터와 프린터 같은 기기의 벽면형 AC-DC 컨버터에 사용됨
IEC 320-C14 - 주로 컴퓨터 모니터나 액티브 스피커에 사용됨
IEC 320-C8(8자형) - 주로 사무용 장비와 프린터에 사용됨
NEMA 1-15P(Type A) - 미국에서 일반적으로 사용되는 콘센트 유형
CEE 7/16 또는 Type C(유로플러그) - 유럽에서 일반적으로 사용되는 콘센트 유형
범용 직렬 버스(USB) - 컴퓨터에 일반적으로 사용됨
내경 2.1mm 와 2.5mm인 전원 공급 장치의 배럴 플러그 측정하기
Digi-Key 기술 지원 부서에 문의하는 일반적인 질문 한 가지는 벽면형 AC/DC 전원 공급 장치의 올바른 대체품을 확인하고자 하는 것입니다.
프로브로 전원 공급 장치의 잡음 측정하기
스위칭 전원 공급 장치는 일반적으로 스위칭 주파수의 고조파에서 또는 스위칭 주파수에 코히어런트하게 불요 EMI 잡음을 발생시킵니다.
전원 공급 장치의 EMI 및 EMC 측정값 소개 - 1부: 전도성 EMI
전자파 장해(EMI) 및 전자파 적합성(EMC)은 무엇이고 전원 공급 장치에서 어떻게 테스트하나요?
기판 실장형 전원 공급 장치
기판 실장형 전원 공급 장치는 인쇄 회로 기판(PCB)에 부착되도록 고안되었습니다.
파워 브릭
전원 공급 장치 브릭에 대해 자세히 알아보기전력 부품의 열 관리
모든 기계, 회로, 스위칭 장치 또는 전력 컨버터의 효율은 100% 미만입니다. 이는 도체에서 발생하는 약간의 저항, 스위칭 손실, 부품 간의 기계적 진동을 비롯한 다양한 요인으로 인한 에너지 손실 때문입니다. 이러한 에너지 손실은 일반적으로 진동, 소음 그리고 열과 같은 쓸모없는 일을 하는 형태로 변환됩니다.
전력 손실로 인해 열이 발생하면 설계자가 이를 처리해야 하지만 그렇지 못할 경우 전체 장치의 수명이 단축되거나, 성능이 사양을 벗어나거나, 최악의 경우 사용자에게 위험을 초래할 수 있습니다. 다행히도, 전력 장치에서 발생하는 폐열을 처리할 수 있는 여러 가지 방법이 존재합니다.
팬
집에서 사용하는 개인용 선풍기가 공기를 이동시켜 공간을 시원하게 유지하는 데 도움을 주는 것처럼, 전자 장치도 인클로저 안 또는 밖으로 공기를 이동시키기 위해 팬을 사용할 수 있습니다. 팬은 외부 공기를 인클로저 내부로 끌어들이거나 내부의 가열된 공기를 배출함으로써 열 흐름 및 관리의 설계 시 상당한 유연성을 제공합니다.
출처: DigiKey | 장점 | 단점 |
|---|---|
| 작고 콤팩트한 폼 팩터 | 가동 부품 - 시스템에서 가장 먼저 고장이 발생할 가능성이 높음 |
| 공기 흐름을 지정할 수 있음 | 별도의 전원 회로가 필요할 수 있으며 비용이 증가함 |
| 피드백 루프에 따라 팬 속도를 조정할 수 있음 | 피드백 루프가 더 복잡할 수 있음 |
방열판
방열판은 열원의 열을 주변 환경으로 전달할 수 있는 완전한 수동 장치입니다. 일반적으로, 방열판은 CPU나 직접 냉각이 필요한 파워 브릭과 같은 고출력 장치와 직접 접촉하여 사용됩니다.
출처: DigiKey | 장점 | 단점 |
|---|---|
| 가동 부품이 없으므로 고장이 적음 | 크기가 크고 무거움 |
| 열 전달 성능을 향상시키기 위해 팬과 함께 사용할 수 있음 | 주변 온도에 따라 효율이 달라짐 |
| 다양한 모양, 크기, 패키지 유형으로 제공 | 효과적인 크기를 산출하기 위한 계산이 더 복잡할 수 있음 |
열 계면 재료(TIM)
열 계면 재료(TIM이라고도 함)는 일반적으로 얇은 시트 형태의 재료 또는 장치에 도포하거나 펴바를 수 있는 페이스트로 두 부품 간의 열전도율을 높이는 데 도움을 줍니다.
출처: DigiKey | 장점 | 단점 |
|---|---|
| 시트: 고형 시트를 다양한 크기와 모양으로 절단할 수 있음 | 비용이 많이 들 수 있음 |
| 페이스트: 거의 모든 표면에 도포하거나 펴바를 수 있음 | 대개 보관 수명 또는 소비 기한이 있음 |
| 이종 재료 간 공극을 제거하여 열 전도성을 크게 향상시킴 | 대부분 접착제 없이는 기계적 강도 또는 기계적 연결이 불가능함 |
적합한 방열판 선택하기
방열판은 전자 소자(장치)의 뜨거운 표면으로부터 열을 흡수하여 주변의 더 차가운 물질(일반적으로 공기)로 방출함으로써 열 방출을 향상시키는 장치입니다.
다양한 소자 풋프린트용 열 계면 재료(Thermal Interface Material)
열 계면 재료는 발열 부위와 방열 장치 사이의 열 전달을 향상시키기 위한 가능한 해결책 중 하나입니다.
팬 구동식 강제 공랭: 공기 밀어 넣는 것과 빼내는 것 중 무엇이 적합할까요?
전자 장치의 냉각을 위해 팬을 사용하는 것은 표준 기술입니다. 그렇다면 과연 냉각 대상의 조립품에서 공기를 밀어 넣어야 할까요? 아니면 빼내야 할까요?